This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

SMT-Schablonenlagerung & Lebensdauer: Wie man Schablonen lagert und ihre Lebensdauer verlängert

Ursprünglich veröffentlicht Oct 16, 2026, aktualisiert Oct 16, 2026

16 min

Inhaltsverzeichnis
  • Kurze Antwort: Wie sollte man ein SMT-Stencil lagern?
  • Laufen SMT-Stencils ab? Stencil-Lebensdauer vs. Haltbarkeit von Lotpaste
  • Was bestimmt die Lebensdauer eines SMT-Stencils?
  • Wie man ein SMT-Stencil lagert (Schritt für Schritt)
  • Gerahmt vs. rahmenlos: Unterschiede bei Lagerung & Handhabung
  • Wie die Bauqualität des Stencils seine Lebensdauer beeinflusst
  • Anzeichen, dass Ihr Stencil verschlissen ist (und wann es ersetzt werden sollte)
  • Häufige Lagerungs- & Lebensdauerprobleme (und wie man sie behebt)
  • FAQ zur SMT-Stencil-Lagerung & Lebensdauer
  • Fazit: Bei der SMT-Stencil-Lagerung wird die Stencil-Lebensdauer gewonnen

Die wichtigsten Erkenntnisse

Sauber und trocken lagern: Entfernen Sie jegliche Paste und jegliches Flussmittel und trocknen Sie dann beide Seiten und die Öffnungen vollständig, bevor ein Stencil zurück ins Regal kommt.

Unterstützen, niemals lose stapeln: Bewahren Sie ein Stencil flach mit vollständiger Auflage oder aufrecht in einem Gestell auf, in einem sauberen, trockenen Bereich mit stabiler Temperatur, fern von Staub und Sonnenlicht.

Stencils laufen nicht ab wie Paste: Die Lebensdauer wird durch Sauberkeit, Handhabung, Feuchtigkeit, Material, Beschichtungen und den Zustand von Rahmen oder Gewebe bestimmt, nicht durch ein Haltbarkeitsdatum.

Ersetzen, wenn sich die Geometrie ändert: Reinigung hilft bei rückstandsbezogenen Defekten, aber eine verzogene Folie, vergrößerte Öffnungen oder verlorene Gewebespannung bedeuten, dass das Stencil verschlissen ist.

Ein Lotpasten-Stencil ist ein Präzisionswerkzeug. Seine Öffnungen sind auf Mikrometertoleranzen geschnitten, und jeder Druck hängt davon ab, dass diese Geometrie genau so bleibt, wie sie den Laser verlassen hat. Dennoch werden viele Stencils vorzeitig ausgemustert, aus Gründen, die wenig mit normalem Verschleiß zu tun haben. Eine schlechte SMT-Stencil-Lagerung kann die Folie verziehen, Feuchtigkeit gegen den Stahl einschließen und Paste in den Öffnungen aushärten lassen. Die Stencil-Lebensdauer kann also eher im Regal als auf dem Drucker verloren gehen.

Dieser Leitfaden behandelt, wie man ein Stencil korrekt lagert und was seine nutzbare Lebensdauer tatsächlich bestimmt. Er zeigt auch, wie man den Punkt erkennt, an dem Reinigung nicht mehr hilft und Ersatz die ehrliche Antwort ist.Each stencil carried on its own; a loose pile lets every foil take a permanent set.

Abbildung 1: Jedes Stencil einzeln getragen; ein loser Stapel lässt jede Folie eine dauerhafte Verformung annehmen.

Kurze Antwort: Wie sollte man ein SMT-Stencil lagern?

Entfernen Sie jegliche Lotpaste und jegliches Flussmittel vom Stencil und trocknen Sie dann beide Seiten und die Öffnungen vollständig. Lagern Sie es flach und vollständig unterstützt oder aufrecht in einem Gestell — niemals lose gestapelt — in einem sauberen, trockenen Bereich mit Raumtemperatur, fern von Staub und Sonnenlicht. Bei richtiger Lagerung kann ein Edelstahl-Stencil jahrelang verwendbar bleiben, vorausgesetzt, seine Folie, Öffnungen, sein Rahmen und sein Gewebe bleiben in gutem Zustand.

Laufen SMT-Stencils ab? Stencil-Lebensdauer vs. Haltbarkeit von Lotpaste

Lotpaste und Stencils werden unter derselben Überschrift „Verbrauchsmaterialien“ abgelegt, und das führt zu Verwirrung.

Lotpaste läuft tatsächlich ab. Sie ist ein chemisch aktives Material mit einer in Monaten gemessenen Haltbarkeit und wird gekühlt mit einem „Verbrauchen bis“-Datum auf dem Etikett geliefert. Die veröffentlichten Richtlinien von Indium Corporation beschreiben −20 °C bis 10 °C als übliche Kühllagerung. Sie weisen auch darauf hin, dass einige Pasten nicht eingefroren werden dürfen, und bitten Anwender, Chargen nach dem First-in-First-out-Prinzip zu verwenden.

Ein Stencil hat keine entsprechende chemische Haltbarkeit. Ein sauberes, trockenes Edelstahl-Stencil verschlechtert sich normalerweise nicht allein dadurch, dass es über einen bestimmten Zeitraum gelagert wurde. Ein Stencil, das nach drei Jahren aus dem Lager geholt wird, kann noch spezifikationsgemäß drucken, vorausgesetzt, es wurde ordnungsgemäß gelagert und es sind keine physischen Schäden, Verunreinigungen oder Verformungen aufgetreten.

Die Stencil-Lebensdauer ist also kein festes Ablaufdatum. Sie ist der Zeitraum, über den ein Stencil weiterhin saubere, präzise Drucke liefert, bevor seine Öffnungen, seine Ebenheit oder seine Rahmenspannung außerhalb akzeptabler Qualitätsgrenzen fallen. Dieser Endpunkt wird in erster Linie durch den physischen Zustand, Verunreinigungen, Handhabung und Prozessnutzung bestimmt, nicht allein durch die Lagerzeit.

Was bestimmt die Lebensdauer eines SMT-Stencils?

Zwei Dinge bestimmen das Ergebnis: wie das Stencil gefertigt wurde und wie es zwischen den Druckvorgängen behandelt wird.

Sauberkeit. Getrocknete Paste und getrocknetes Flussmittel, die in den Öffnungen zurückbleiben, sind einer der größten Faktoren, die die Stencil-Leistung und -Lebensdauer beeinflussen. Rückstände verengen die Öffnung, sodass das Abscheidungsvolumen sinken und das effektive Flächenverhältnis unter den Konstruktionswert fallen kann. IPC-7525 bezeichnet das Flächenverhältnis als wichtigen Faktor für die Pastenfreigabe, und ein Wert von etwa 0,66 oder höher ist ein häufig verwendetes Konstruktionsziel. Eine teilweise blockierte Öffnung kann ein zuvor konformes Design unter dieses Ziel drücken. Ausgehärtete Rückstände widerstehen auch der Reinigung, was Bediener zum Schaben verleiten kann.

Handhabung. Fingerabdrücke, das Biegen der Folie und das Fallenlassen eines Rahmens hinterlassen alle Spuren. Dellen, Knicke und verkratzte Öffnungswände erholen sich nie vollständig. Eine Folie, die einmal gefaltet wurde, wird nicht mehr flach auf einer Platine aufliegen.

Feuchtigkeit. Eingeschlossenes Lösungsmittel oder Kondensation, die gegen den Stahl gehalten wird, begünstigt Fleckenbildung und Lochfraß, besonders dort, wo Reinigungschemie an Ort und Stelle getrocknet ist.

Material und Aufbau. 304 HTA ist 304-Edelstahl, kaltgewalzt auf voll gehärtet, dann bei niedriger Temperatur spannungsgeglüht. Dieser Prozess ist darauf ausgelegt, innere Spannungen abzubauen, ohne die Folie wesentlich zu erweichen. Einfacher kaltgewalzter 304-Edelstahl behält mehr Restspannung, und das Laserschneiden kann diese Spannung ungleichmäßig freisetzen, was zur charakteristischen „Kartoffelchip“-Verformung beiträgt.

Beschichtungen. Nanobeschichtung und Elektropolieren verringern beide die Pastenhaftung. Die Öffnungen bleiben zwischen den Druckvorgängen sauberer und benötigen weniger aggressive Reinigung, was die nutzbare Lebensdauer indirekt verlängert.

Rahmen und Gewebe. Bei einem gerahmten Stencil hält das Gewebe die Folie unter Spannung. Durchhängendes oder gerissenes Gewebe beendet die Lebensdauer dieses Stencils, selbst wenn die Folie selbst perfekt ist.

Faktoren der Stencil-Lebensdauer

Auswirkung auf die Stencil-LebensdauerWas zu tun ist
Rückstände in den ÖffnungenVerengen die Öffnungen, verringern das Abscheidungsvolumen, härten mit der Zeit ausDirekt nach dem letzten Druck reinigen; niemals ein schmutziges Stencil lagern
Physische HandhabungDellen, Knicke und verkratzte Wände, die sich nie erholenAm Rahmen oder an den Rändern anfassen; Folien niemals falten oder stapeln
Feuchtigkeit / LuftfeuchtigkeitFleckenbildung und Lochfraß auf der Folie; Rückstände haften festerBeide Seiten vollständig trocknen; Trockenmittel in feuchter Lagerung hinzufügen
Material & BeschichtungLegen die Basiskorrosionsbeständigkeit und Pastenfreigabe fest304 HTA-Edelstahl spezifizieren; eine Nanobeschichtung in Betracht ziehen
Gewebe-/RahmenspannungDurchhängendes oder gerissenes Gewebe beendet die Lebensdauer unabhängig vom FolienzustandAufrecht lagern; Druck und Stöße vom Gewebe fernhaltenHardened flux narrows the opening, so the effective area ratio falls below the design value.

Abbildung 2: Ausgehärtetes Flussmittel verengt die Öffnung, sodass das effektive Flächenverhältnis unter den Konstruktionswert fällt.

Wie man ein SMT-Stencil lagert (Schritt für Schritt)

  1. Vor der Lagerung reinigenEntfernen Sie Lotpaste und Flussmittel zügig, nachdem die letzte Platine gedruckt wurde. Nasse Rückstände sind in der Regel leichter zu entfernen, während getrocknete Rückstände ein Einweichen erfordern können und feine Öffnungen verstopfen können. Unser Leitfaden zur SMT-Stencil-Reinigung behandelt den Reinigungsprozess und die empfohlene Häufigkeit.
  2. Vollständig trocknenIn einer Öffnung zurückbleibendes Lösungsmittel oder Wasser kann zur Oxidation beitragen oder beim Trocknen einen Rückstandsring hinterlassen. Trocknen Sie beide Seiten und die Öffnungen mit fusselfreien Tüchern oder sauberer, trockener Druckluft, bevor das Stencil in die Lagerung geht.
  3. Die Folie schützenDecken Sie den aktiven Bereich ab, damit nichts darüber streifen kann. Bei rahmenlosen Folien halten Sie die Platte flach und über ihre gesamte Fläche unterstützt, denn ein nicht unterstützter Überhang ist der Punkt, an dem Knicke entstehen.
  4. Aufrecht oder flach unterstützt lagernVerwenden Sie ein spezielles Gestell, einen Schrank oder eine Hülle. Stapeln Sie Stencils nicht lose übereinander. Lose Stapelung kann Folien verformen, Schmutz gegen den Druckbereich drücken und Öffnungswände beschädigen.
  5. Die Umgebung kontrollierenHalten Sie den Lagerbereich sauber, trocken und bei stabiler Raumtemperatur, fern von direktem Sonnenlicht, Staub und Vibration. In feuchten Klimazonen fügen Sie Trockenmittelbeutel hinzu und prüfen sie regelmäßig.
  6. Beschriften und protokollierenMarkieren Sie jedes Stencil mit seiner Teilenummer, Revision und dem Datum der letzten Reinigung. Ein einfaches Protokoll hilft sicherzustellen, dass das richtige, spezifikationsgemäße Stencil für den nächsten Produktionslauf ausgewählt wird und nicht eine überholte Revision.

Kurzzeit- vs. Langzeitlagerung. Zwischen Läufen am selben Tag kann ein routinemäßiges Abwischen und eine geschützte Lagerung ausreichen, wenn das Stencil bald wieder verwendet wird. Für die Übernachtlagerung oder einen Aufbau, der sich möglicherweise monatelang nicht wiederholt, verwenden Sie die vollständige Routine aus Reinigen-Trocknen-Schützen.

Part number, revision, and last-clean date keep the wrong stencil off the printer.

Abbildung 3: Teilenummer, Revision und Datum der letzten Reinigung halten das falsche Stencil vom Drucker fern.

Brauchen Sie schnell ein Ersatz-Stencil?

Sichern Sie sich einen 11-$-Gutschein für Ihre erste Bestellung und erhalten Sie ein lasergeschnittenes SMT-Stencil in nur 12 Stunden. Laden Sie Gerber- oder DXF-Dateien für ein sofortiges Angebot hoch.11-$-Gutschein sichern

Gerahmt vs. rahmenlos: Unterschiede bei Lagerung & Handhabung

Ein gerahmtes Stencil hält seine Folie in einer Gewebe-und-Rahmen-Baugruppe straff. Lagern Sie diese aufrecht in geschlitzten Gestellen, damit nichts auf dem Gewebe aufliegt. Ein Hauptrisiko ist der Verlust der Gewebespannung oder Gewebeschäden, daher halten Sie Druck und Stöße vom Geweberand fern.

Rahmenlose Folien stellen das umgekehrte Problem dar. Sie sind dünn, flexibel und leicht zu knicken. Lagern Sie sie flach mit vollständiger Unterstützung darunter oder in einem Folienhalter oder Schablonenrahmen, der die Platte gleichmäßig trägt. Biegen, Dellen und Knicke sind die Risiken.

Zu den Konstruktionsunterschieden hinter den beiden Formaten lesen Sie unseren Leitfaden zu den Arten von Lotstencils.

Lagerung nach Stencil-Typ

Stencil-TypBeste LagermethodeHauptrisiko, das zu vermeiden ist
Gerahmt / gespanntAufrecht in einem geschlitzten Gestell, Gewebe unbelastet und unberührtDruck oder Stoß auf das Gewebe, der die Spannung zerstört
Rahmenlos (Folie)Flach mit vollständiger Unterstützung oder in einem Folienhalter oder SchablonenrahmenBiegen, Knicken oder Dellen einer nicht unterstützten PlatteFramed stencils need the mesh unloaded; frameless foils need support underneath.

Abbildung 4: Gerahmte Stencils benötigen ein unbelastetes Gewebe; rahmenlose Folien benötigen Unterstützung darunter.

Wie die Bauqualität des Stencils seine Lebensdauer beeinflusst

Die Lagerung schützt ein Stencil. Die Bauqualität entscheidet, wie viel es überhaupt zu schützen gibt. Drei Hebel leisten die meiste Arbeit.

Material. 304 HTA-Edelstahl — spannungsgeglüht, nicht „hochspannungs“ oder „hochtemperatur“ — bietet gute Korrosionsbeständigkeit und Dimensionsstabilität beim wiederholten Drucken. Eine Folie geringerer Qualität kann anfälliger für Verformung oder Fleckenbildung sein.

Schnittqualität. Konsistentes Laserschneiden trägt dazu bei, glatte, klar definierte Öffnungswände zu erzeugen. Glatte Wände können die Pastenfreigabe verbessern und die Menge an Rückständen verringern, die an den Öffnungswänden haftet, was möglicherweise die Notwendigkeit aggressiver Reinigung reduziert. Raue oder unregelmäßige Wände können mehr Flussmittel und Pastenrückstände zurückhalten, was mit der Zeit zur Verstopfung von Öffnungen beitragen kann.

Beschichtungen. Elektropolieren ist ein anodischer Prozess, der die Mikrograte und Schlacke auflöst, die der Laser an den Wänden hinterlässt. Die Nanobeschichtung fügt dann eine nanometerdicke Fluorsilikon-Schicht durch Vakuumabscheidung hinzu, die sowohl wasserbasierte als auch ölbasierte Flussmittel abweist. Zusammen bedeuten sie weniger Rückstände pro Druck und eine sanftere Reinigung. Die Mechanismen werden in unseren Artikeln über nanobeschichtete Stencils und wie das Elektropolieren bei einem PCB-Stencil funktioniert behandelt.

Bei der Auswahl eines Ersatz-Stencils prüfen Sie die Edelstahlsorte, die Laserschneidtoleranz und die verfügbaren Oberflächenbehandlungen. Zum Beispiel bietet JLCPCB Stencils aus 304 HTA-Edelstahl mit einer angegebenen Schneidtoleranz von ±0,003 mm (±0,12 mil) an. Gerahmte und rahmenlose Formate sind erhältlich, mit optionaler Nanobeschichtung und Elektropolieren. Die Auswahl von Dicke und Material wird in unserem Leitfaden zur Auswahl eines Lotpasten-Stencils behandelt.

Bestellen Sie ein langlebiges SMT-Stencil ab 3 $

304 HTA-Edelstahl mit ±0,003 mm Laserschnitt, plus optionale Nanobeschichtung und Elektropolieren für sauberere Freigabe und längere Lebensdauer. Gerahmt oder rahmenlos, 12-Stunden-Fertigung.Sofortiges Angebot erhalten

Anzeichen, dass Ihr Stencil verschlissen ist (und wann es ersetzt werden sollte)

Fünf häufige Anzeichen deuten darauf hin, dass sich ein Stencil dem Ende seiner Nutzungsdauer nähert:

  • Folie, die nicht mehr flach aufliegt — sichtbare Wellenbildung, eine gewölbte Mitte oder eine Ecke, die sich von der Platine abhebt.
  • Gewebe, das durchhängt oder gerissen ist oder sich an der Verbindungslinie löst, bei einem gerahmten Stencil.
  • Öffnungen, die unter Vergrößerung vergrößert, an den Ecken abgerundet oder ausgefranst erscheinen.
  • Tiefe Kratzer über den Druckbereich, besonders dort, wo sie Reihen von Öffnungen kreuzen.
  • Druckfehler, die eine ordnungsgemäße Reinigung überstehen — Brückenbildung, unzureichende Abscheidungen oder inkonsistente Volumina von denselben Platinenpositionen.

Die Entscheidungsregel ist einfach. Wenn die Defekte nach ordnungsgemäßer Reinigung verschwinden, kann das Stencil noch für die weitere Verwendung geeignet sein. Wenn sich die Geometrie selbst verändert hat — wie vergrößerte Öffnungen, eine Folie, die nicht flach aufliegen will, oder verlorene Gewebespannung — ist in der Regel ein Ersatz erforderlich. Die Reinigung kann dauerhaft veränderte Geometrie nicht wiederherstellen.

Zwei Normen rahmen die Beurteilung ein. IPC-7527 beschreibt, wie eine akzeptable Pastenabscheidung aussieht — Brückenbildung, Verschmieren, Fehlregistrierung, unzureichendes Volumen — was genau das Vokabular eines verschlissenen Stencils ist. Nachgelagert regelt IPC-A-610, ob die fertigen Verbindungen bestehen, und IPC J-STD-001 legt die dahinterstehenden Prozessanforderungen fest. Wenn Drucke in einer der beiden Phasen fehlschlagen und die Reinigung nicht hilft, ist das Stencil die Variable, die geändert werden muss. Zum Reinigungsverfahren selbst und zur Wahl zwischen den Ansätzen lesen Sie den Reinigungsleitfaden und unseren Vergleich von manueller vs. automatischer Stencil-Reinigung. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Diagnose, nicht mit der Methode.Once the foil stops sitting flat, paste bleeds under it and cleaning cannot help.

Abbildung 5: Sobald die Folie nicht mehr flach aufliegt, blutet Paste darunter und die Reinigung kann nicht helfen.

Häufige Lagerungs- & Lebensdauerprobleme (und wie man sie behebt)

ProblemWie zu beheben
Getrocknete Paste, die nach der Lagerung in den Öffnungen festsitztReinigen Sie sofort nach jedem Lauf und erneut vor der Lagerung. Bei bereits ausgehärteten Rückständen folgen Sie der Einweich- oder Ultraschallmethode im Reinigungsleitfaden statt zu schaben, was die Öffnungswände beschädigt.
Rostähnliche Flecken oder Oxidation auf der Folie304-Edelstahl hat unter normalen Bedingungen eine gute Korrosionsbeständigkeit, sodass sichtbare Flecken auf eingeschlossene Feuchtigkeit, Verunreinigung oder Exposition gegenüber korrosiven Rückständen hindeuten können. Chloridhaltige Rückstände und Fingerabdrücke können zu Lochfraß beitragen, besonders unter warmen, feuchten Bedingungen. Trocknen Sie vor der Lagerung vollständig, halten Sie Trockenmittel im Schrank und wischen Sie mit IPA. Wenn die Öffnungen Lochfraß aufweisen, verschrotten Sie es.
Verzogene oder gebogene FolieDies kommt vom Stapeln oder nicht unterstützter Lagerung. Wechseln Sie zu flach unterstützter oder aufrechter Gestelllagerung. Eine Folie, die nicht flach auf der Platine aufliegt, kann nicht mehr richtig abdichten und muss ersetzt werden.
Ein gerahmtes Stencil, das ständig die Registrierung verliertDurchhängende oder gerissene Gewebespannung ist die übliche Ursache, und sie ist nicht reparierbar. Verschrotten und neu bestellen. Die Vorbeugung ist eine Lagerungsaufgabe: Halten Sie Druck und Stöße vom Gewebe fern.
Keine Möglichkeit festzustellen, welches gelagerte Stencil aktuell istBeschriften Sie jedes Stencil mit Teilenummer, Revision und Datum der letzten Reinigung und führen Sie dann ein einfaches Lagerprotokoll. Markieren Sie überholte Revisionen deutlich und lagern Sie sie getrennt von aktiven Werkzeugen.Clean first, then judge whether the geometry itself has moved.

Abbildung 6: Zuerst reinigen, dann beurteilen, ob sich die Geometrie selbst verändert hat.

FAQ zur SMT-Stencil-Lagerung & Lebensdauer

F: Spielt die Lagertemperatur von SMT-Stencils eine Rolle?

Eine stabile Raumtemperatur ist wichtiger als eine bestimmte Zahl. Stahl dehnt sich bei Temperaturänderungen aus und zieht sich zusammen, und ein Stencil, das zwischen einem Kühllager und einem warmen Produktionsbereich bewegt wird, kann Kondensation entwickeln. Halten Sie den Lagerbereich bei einer stabilen, moderaten Raumtemperatur mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit und vermeiden Sie große Temperaturschwankungen. Vermeiden Sie unbeheizte Lagerräume, Außenwände und Bereiche in der Nähe des Reflow-Ofen-Abgases. Kühllagerung ist in der Regel unnötig und kann ein Kondensationsrisiko mit sich bringen.

F: Kann man ein SMT-Stencil nach einem Jahr im Regal wiederverwenden?

Ja, vorausgesetzt, es wurde vor der Lagerung gereinigt und getrocknet. Inspizieren Sie die Folie unter streifendem Licht auf Wellenbildung. Prüfen Sie die Gewebespannung bei einem gerahmten Stencil per Hand und schauen Sie durch die kleinsten Öffnungen auf Trübung oder Rückstände. Führen Sie dann einen Testdruck auf Schrottlaminat durch und inspizieren Sie die Abscheidungen, bevor Sie eine echte Baugruppe riskieren. Lange Lagerung ist nicht das Risiko; schlechte Lagerung ist es.

F: Wie sollte man ein Stencil versenden oder transportieren?

Versenden Sie ein Stencil so, wie Sie es lagern: sauber, trocken und vollständig unterstützt. Gerahmte Stencils reisen am besten in einem starren Karton in Rahmengröße, wobei nichts auf dem Gewebe lastet. Rahmenlose Folien benötigen eine steife Trägerplatte auf beiden Seiten plus Kantenschutz, da ein einziger Knick beim Transport die Folie ruiniert. Fügen Sie für lange Seefracht einen Trockenmittelbeutel hinzu.

F: Benötigen nanobeschichtete Stencils eine andere Lagerung?

Nein — die grundlegenden Lagerungsanforderungen sind weitgehend dieselben, aber die Handhabung erfordert zusätzliche Sorgfalt. Nanobeschichtungen sind dünne Oberflächenbehandlungen, und abrasives Schrubben oder unverträgliche Reinigungschemikalien können die Beschichtung mit der Zeit beschädigen oder ihre Wirksamkeit verringern. Lagern Sie beschichtete Stencils sauber, trocken und unterstützt wie jedes andere. Halten Sie sie von Schleifmitteln fern und verwenden Sie nur die Reinigungschemie, die der Beschichtungslieferant freigibt. Beschichtungen nutzen sich allmählich ab, statt vollständig zu versagen, beobachten Sie also die Freigabequalität über die Zeit.

F: Sollte man ein Stencil behalten, nachdem sich die Platinenrevision geändert hat?

Nur wenn diese Revision möglicherweise wieder in Produktion geht. Ein veraltetes Stencil ist eine lebendige Gefahr in der Fertigungshalle: Es passt in die Vorrichtung, sieht korrekt aus und druckt das falsche Muster. Wenn Sie es behalten, markieren Sie es als veraltet und lagern Sie es getrennt von aktuellen Werkzeugen. Wenn die Revision tot ist, verschrotten Sie es und geben Sie den Regalplatz frei. Regalplatz ist mehr wert als ein Stencil, das Sie nie wieder drucken werden.

F: Wie viele Drucke sollte ein Stencil halten?

Es gibt keine universelle Zahl, und jede als solche genannte Zahl ist eine Schätzung. Die reale Nutzungsdauer reicht von einigen hundert Drucken bei einer grob behandelten Prototypenfolie bis zu vielen Tausenden bei einem gut gepflegten Produktionsstencil. Öffnungsgröße, Pastenchemie, Reinigungshäufigkeit und Handhabungsdisziplin bestimmen die Streuung. Feinstpitch-Stencils zeigen am frühesten Verschleiß, weil kleine Abscheidungen am wenigsten verzeihen. Beurteilen Sie nach Druckqualität, nicht nach einem Zähler.

Fazit: Bei der SMT-Stencil-Lagerung wird die Stencil-Lebensdauer gewonnen

Reinigen, trocknen, unterstützen, die Umgebung kontrollieren. Diese vier Regeln decken das meiste ab, was ein Stencil, das jahrelang hält, von einem unterscheidet, das nach einer Handvoll Aufbauten verschrottet wird. Die Bauqualität setzt die Obergrenze — Edelstahlsorte, Lasertoleranz, Oberflächenbehandlung — aber die tägliche Pflege entscheidet, wie nahe Sie daran kommen.

Wenn die Verschleißsignale auftreten und die Reinigung sie nicht mehr behebt, ersetzen Sie das Stencil, statt dagegen anzukämpfen. Ich sehe es lieber, dass Sie gute Platinen mit einem frischen, spezifikationsgemäßen Stencil drucken, als Defekten auf einem müden hinterherzujagen.

Weiterlernen