Lötpasten-Schablonendefekte: Ursachen und Lösungen für eine höhere SMT-Ausbeute
12 min
- Kurze Antwort: Fehler bei Leiterplatten-Schablonen, die Sie vermeiden sollten
- Was ist eine Lotpasten-Schablone?
- Fehler Nr. 1: Die Dicke Ihrer Lotpasten-Schablone raten
- Fehler Nr. 2: Verwendung von 1:1-Aperturen auf einer Lotpasten-Schablone
- Fehler Nr. 3: Überspringen des Polierens bei Feinstpitch-Schablonen
- Fehler Nr. 4: Fiducials auf einer Lotpasten-Schablone vergessen
- Fehler Nr. 5: Verwendung inkompatibler Klebstoffe auf einer gerahmten Schablone
- So vermeiden Sie Schablonenfehler (Entscheidungs-Checkliste)
- So bestellen Sie eine fehlerfreie Lotpasten-Schablone
- Häufig gestellte Fragen zur Leiterplatten-Schablone:
Normalerweise ist die Leiterplatten-Schablone für etwa 60 % bis 70 % aller SMT-Fehler verantwortlich. Diese Zahl überrascht die Leute. Das sollte sie nicht. Die Schablone steuert gleichzeitig Lotpastenvolumen, Ablagegeometrie und Positionsgenauigkeit. Wenn sie falsch ist, zahlt alles nachgelagerte dafür.
Der Denkwandel, der gute Ingenieure von großartigen unterscheidet, ist einfach: Hören Sie auf, die PCB-Schablone als ein Blech mit Löchern darin zu sehen. Sie ist ein Präzisions-Fluidabgabesystem. Jede Aperturwand, jedes Mikron Folienstärke, jede Fiducial-Position ist eine technische Entscheidung mit direkter Konsequenz für die Ausbeute.
Kurze Antwort: Fehler bei Leiterplatten-Schablonen, die Sie vermeiden sollten
Wenn Sie eine hohe Erstausbeute in Ihrer SMT-Bestückung sicherstellen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie diese fünf häufigen Schablonenfehler nicht machen:
- Schablonendicke raten: Die Folienstärke nicht an den engsten Bauteilabstand auf der Platine anpassen.
- Verwendung von 1:1-Aperturverhältnissen: Aperturen identisch zu den Padgrößen exportieren, was zu Tombstoning und starker Lunkerbildung führt.
- Fortschrittliche Oberflächenveredelungen überspringen: Elektropolieren oder Nanobeschichtung bei Feinstpitch-Designs ignorieren.
- Fehlende Fiducial-Marken: Vergessen, global asymmetrische optische Ausrichtungsziele einzuschließen.
- Verwendung inkompatibler Rahmenklebstoffe: Standard-Epoxidharze verwenden, die sich bei der Ultraschallreinigung zersetzen.

Um Ihnen bei der Optimierung Ihres Prozesses zu helfen, haben wir diesen ultimativen Leitfaden erstellt, der diese Top-5-Fehler detailliert beschreibt und genau erklärt, wie man sie behebt.
Was ist eine Lotpasten-Schablone?
Eine Lotpasten-Schablone ist eine präzisionsgelaserte Edelstahlfolie, die als physische Vorlage dient, um Lotpaste mit exakter volumetrischer Kontrolle auf nackte PCB-Pads aufzubringen. Das entscheidende Wort hier ist volumetrisch.
Die Schablone ist kein 2D-Maskierungswerkzeug. Sie ist ein 3D-Präzisionsinstrument, bei dem Folienstärke und Aperturgeometrie gemeinsam bestimmen, wie viel Paste auf jedem Pad landet. Wenn Sie eine der beiden Dimensionen falsch wählen, spiegelt sich das sofort in Ihrer Fehlerrate wider.
Es gibt zwei Formate zur Auswahl:
- Rahmenlos (nur Folie) Dies ist die Art von Schablone, die ohne tragenden Rahmen geliefert wird. Es ist ein nacktes, lasergeschnittenes Blech. Diese sind in der Regel leicht und erschwinglich. Für manuelles Drucken oder schnelles Prototyping sind sie aufgrund ihrer Rüstzeit und Kostenauswirkungen am besten geeignet.
- Gerahmt: Die Edelstahlfolie ist dauerhaft über einen starren Aluminiumgussrahmen mit einem Mesh-Rand und Industrie-Epoxidharz gespannt. Dieses Format ist für automatisierte SMT-Drucker in der Massenproduktion erforderlich – der Rahmen gewährleistet Folienebenheit und konsistente Abdichtung bei wiederholten Hochgeschwindigkeits-Rakelzügen.
Fehler Nr. 1: Die Dicke Ihrer Lotpasten-Schablone raten
Der häufigste Fehler, den Ingenieure machen, ist, die Dicke als feste Präferenz zu behandeln – zum Beispiel 0,15 mm zu wählen, nur weil es bei der letzten Platine funktioniert hat.
Wenn Ihre SMT-Schablonendicke für ein Feinstpitch-Bauteil zu hoch ist, lagern Sie überschüssiges Pastenvolumen ab, was beim Reflow zu Brückenbildung führt. Zu dünn, und die Lötstellen werden mager, mechanisch schwach und anfällig für Ausfälle bei thermischen Wechselbelastungen. Die Lösung besteht darin, die Dicke an den engsten Bauteilabstand auf der Platine anzupassen, nicht an den durchschnittlichen Abstand.
- 0,10 mm: Für ICs/BGAs mit 0,4 mm Pitch und BGAs mit 0,5 mm Pitch.
- 0,12 mm: Für 0402-Bauteile, ICs mit 0,5 mm Pitch und BGAs mit 0,65 mm Pitch.
- 0,15 mm: Für größere Bauteile (ICs ≥ 0,65 mm Pitch und BGAs ≥ 0,8 mm Pitch).
Auswirkung auf die SMT-Ausbeute:
Das Raten der Schablonendicke ist für bis zu 60 % der volumenbezogenen SMT-Fehler verantwortlich und treibt die Brückenbildungs-Ausschussrate bei Feinstpitch-Platinen häufig auf über 15 %.
Wenn Sie die Schablonen individuell anfertigen lassen, macht die Option "Select by JLCPCB" diese Berechnung noch einfacher – sie wird komplett überflüssig. Es ist eine Funktion im Online-Bestellprozess, bei der der Kunde keine komplexen Dickenberechnungen durchführen muss. Das interne Engineering-Team erledigt das für sie.
Wenn Sie jedoch Ihre eigenen Dickenanforderungen verwenden möchten, haben Sie auch die manuelle Option.
Fehler Nr. 2: Verwendung von 1:1-Aperturen auf einer Lotpasten-Schablone

Das Exportieren von Aperturen im exakten 1:1-Verhältnis zu den Kupferpads wirkt intuitiv. Das Pad hat diese Größe, also sollte die Apertur übereinstimmen. In der Praxis verursacht dies zwei unterschiedliche Fehlermodi, deren Diagnose im Nachhinein teuer ist.
- Bei passiven Bauteilen wie 0805- oder 1206-Widerständen wird überschüssige Paste von Aperturen in voller Größe zum Problem. Sie erzeugt beim Reflow ungleiche Oberflächenspannung. Ein Ende des Bauteils benetzt vor dem anderen, und das Ungleichgewicht zieht es aufrecht. Das Ergebnis ist Tombstoning. Die Lötstelle ist zerstört, bevor die Platine den Ofen verlässt.
- Bei großen Wärmepads über 4×4 mm lagert eine massive 1:1-Apertur einen durchgehenden Pastenblock ab, der beim Reflow entgasendes Flussmittel einschließt. Das Ergebnis ist eine massive Lunkerbildung unter dem Bauteil, die die thermische Leistung von Leistungsbauelementen beeinträchtigt und oft direkt beim Zuverlässigkeitstest durchfällt.
Auswirkung auf die SMT-Ausbeute:
Die Verwendung von 1:1-Aperturen bei passiven Bauteilen kann die Tombstoning-Fehlerrate um über 12 % erhöhen und eine inakzeptable Lunkerbildung (>30 %) unter QFN/BGA-Wärmepads verursachen.
Die Lösungen sind seit langem etabliert. Verwenden Sie für passive Bauteile, die zu Tombstoning neigen, Home-Plate-, U-förmige oder angeschrägte Aperturgeometrien. Diese reduzieren das Pastenvolumen an den Pad-Kanten und gleichen die Benetzungskraft während des Reflows aus.
Wenden Sie bei großen Wärmepads ein Fensterkreuzmuster mit einem Mindestabstand von 0,3 mm an, das ein Gitter erzeugt, das Flussmittelgasen ein sauberes Entweichen ermöglicht.
Auch das Abdecken von Vias ist hier wichtig. Aperturen müssen alle PCB-Vias oder durchkontaktierten Löcher innerhalb der Pad-Grenze vermeiden. Paste, die in ein Via-Loch gelangt, wird nicht auf dem Pad abgeschieden, und das Reinigen kostet Linienzeit.
Das CAM-Team von JLCPCB bietet basierend auf Kundendesigns Optimierungsvorschläge vor dem Laserschneiden an. Die ankommende Schablone ist also bereits für eine hohe Erstausbeute optimiert.
Erfahren Sie mehr über JLCPCBs Öffnungsprozessstandard für Schablonen.
Fehler Nr. 3: Überspringen des Polierens bei Feinstpitch-Schablonen
Eine roh lasergeschnittene Folie hat ein Problem, das mit bloßem Auge unsichtbar ist, sich aber sofort in den Pastenübertragungsdaten zeigt. Beim Laserschneiden entstehen oft mikroskopisch kleine thermische Grate an den inneren Aperturwänden.
Diese erzeugen beim Ablösen Reibung, die die Paste festhält, anstatt sie sauber freizugeben. Das führt zu verstopften Aperturen, fehlenden Ablagerungen und Ausbeuteverlusten, die wie ein Druckerkalibrierungsproblem aussehen. Das erfahren Sie erst, wenn Sie die Schablonenwände genau untersuchen.
Bei Standard-Pitches über 0,5 mm ist das beherrschbar. Bei allem Feineren, wie 01005-Bauteilen oder BGAs unter 0,4 mm, machen rohe Wände ein wiederholbares Drucken nahezu unmöglich.
Auswirkung auf die SMT-Ausbeute:
Raue Aperturwände können die Pastenübertragungseffizienz um 15–25 % reduzieren und machen wiederholbares Drucken auf 01005-Bauteilen oder BGAs unter 0,4 mm praktisch unmöglich.
Elektropolieren löst dieses Problem, indem ein anodischer Auflösungsprozess die Laser-Scallops zu einer spiegelähnlichen Oberfläche glättet. Die Paste wird sauber und konsistent freigegeben, und Ihre SPI-Volumendaten werden spürbar enger. Das macht JLCPCB, um dieses Problem zu vermeiden.
Für die anspruchsvollsten Anwendungen geht JLCPCBs Nanobeschichtung noch weiter. Sie erhöht die Oberflächenhärte des Stahls, gewährleistet eine zuverlässige Pastenfreigabe bei ultrafeinen Aperturen und verlängert das Intervall der Unterwischung auf bis zu 30 Druckzyklen. Das führt zu einem spürbaren Durchsatzgewinn auf jeder Volumenlinie.
Fehler Nr. 4: Fiducials auf einer Lotpasten-Schablone vergessen
Dieser Fehler stoppt Produktionslinien eiskalt. Fiducial-Marken sind die visuellen Referenzpunkte, die Kameras automatisierter SMT-Drucker verwenden, um die Schablone auf der PCB auszurichten. Ohne sie druckt die Maschine blind – und sie weiß das. Die meisten modernen Drucker stoppen und werfen einen Ausrichtungsfehler aus, anstatt mit einem falsch ausgerichteten Druck fortzufahren.
Selbst eine 50-μm-Fehlausrichtung bei einem Bauteil mit 0,5 mm Pitch platziert Paste auf der Lötstoppmaske statt auf dem Pad. Diese Ablagerung benetzt beim Reflow nicht richtig. Sie erhalten Kugelbildung, schlechte Lötstellenbildung und Brückenbildung an benachbarten Anschlüssen. Alles nur wegen eines fehlenden Fiducials im Gerber-Export.
Auswirkung auf die SMT-Ausbeute:
Fehlende Fiducials verursachen 100 % Linienstillstand bei automatisierten Anlagen oder massive Fehlausrichtungsfehler, die zur Verschrottung ganzer Chargen führen.
Der Standard sind mindestens drei global asymmetrische Fiducials. Eine asymmetrische Platzierung verhindert, dass das Vision-System eine um 180° gedrehte Schablone als gültige Ausrichtung akzeptiert – ein subtiles, aber wichtiges Detail.
Das Beste daran ist, dass JLCPCB drei Fiducial-Optionen passend zu Ihrem Druckertyp anbietet: Kein Fiducial, Durchgeätzt und Halb in die Platine geätzt.
Fehler Nr. 5: Verwendung inkompatibler Klebstoffe auf einer gerahmten Schablone
Gerahmte Schablonen sind für automatisierte Produktionslinien unerlässlich. Aber es gibt einen Fehlermodus, über den selten gesprochen wird, bis er auftritt: eine Standardschablone mit Rahmen durch einen industriellen Ultraschallreiniger zu schicken.
Die Ultraschallreinigung verwendet intensive Vibrationen und heiße chemische Lösungsmittel, um Flussmittelrückstände zu entfernen. Standard-gelbes Rahmen-Epoxidharz wurde nicht für diese Umgebung entwickelt. Bei wiederholter Einwirkung zersetzt sich der Klebstoff, das Mesh sackt durch und die Folie verliert ihre Spannung.
Ölkanneffekt (Oil-canning) folgt: Die Folie biegt sich unter dem Rakeldruck, die Dichtung bricht zusammen und die Druckqualität verschlechtert sich auf der gesamten Platine. Bis die Ursache identifiziert ist, ist eine Produktionscharge beeinträchtigt.
Auswirkung auf die SMT-Ausbeute:
Die Zersetzung des Rahmenklebstoffs führt zu einem Verlust der Folienspannung, was unvorhersehbare, inkonsistente Pastenvolumina und Verschmieren in der gesamten Produktionscharge verursacht.
Die Lösung besteht darin, von Anfang an den richtigen Klebstoff zu spezifizieren. JLCPCB verwendet einen importierten ultraschallbeständigen AB-Epoxidklebstoff, um das Folienmesh mit dem Aluminiumrahmen zu verbinden. Er hält extremen Temperaturen, aggressiven Reinigungschemikalien und anhaltender Ultraschallvibration stand. Er ist für die Reinigungsumgebungen gebaut, denen Produktionsschablonen tatsächlich ausgesetzt sind.
So vermeiden Sie Schablonenfehler (Entscheidungs-Checkliste)
Bevor Sie Ihre Dateien zur Fertigung schicken, gehen Sie diese kurze Checkliste durch:
- Dicke anpassen: Habe ich die Dicke basierend auf dem kleinsten Bauteilabstand gewählt?
- Aperturen optimieren: Sind meine Aperturen für passive Bauteile und Wärmepads reduziert/gekreuzt (nicht 1:1)?
- Oberfläche wählen: Habe ich Elektropolieren oder Nanobeschichtung für Pitches unter 0,5 mm spezifiziert?
- Fiducials prüfen: Sind mindestens 3 asymmetrische Fiducials im Design enthalten?
- Rahmenkleber prüfen: Wird bei automatischer Reinigung der Rahmen mit ultraschallbeständigem AB-Kleber verbunden?
So bestellen Sie eine fehlerfreie Lotpasten-Schablone
Bei perfekter SMT-Bestückung gibt es kein Raten. Es ist eine Wissenschaft, die sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. All das beginnt mit der Schablone. Die fünf oben genannten Fehler sind vollständig vermeidbar, wenn das Werkzeug von Anfang an korrekt spezifiziert wird.
JLCPCBs Bestellablauf für Schablonen ist darauf ausgelegt, diese Fehlerquellen zu eliminieren.
So funktioniert es:
- Laden Sie Ihre Gerber-Dateien hoch und lassen Sie das System "Select by JLCPCB" die korrekte Dicke zuweisen
- Überprüfen Sie die automatisch angewendeten Aperturmodifikationen
- Wählen Sie Premium-Upgrades: Nanobeschichtung oder AB-Kleber-Rahmenverbindung.
- Bietet verschiedene Fiducial-Typen in unter fünf Minuten an.

Mit all diesen vorbeugenden Maßnahmen erhalten Sie kundenspezifische JLCPCB-Schablonen ab 3 $ USD ohne Mindestbestellmenge und einer Fertigungszeit von nur 12 Stunden.
Möchten Sie JLCPCBs
zuverlässige kundenspezifische SMT-Schablone ausprobieren?
Wählen Sie zwischen Gerahmt/Rahmenlos, Elektropolieren, Nanobeschichtung, Stufen-Schablonen, SMD-Klebstoff-Schablonen und mehr. Ab 3 $. Keine Mindestbestellmenge. 12-Stunden-Produktion.Jetzt 11 $-Gutschein sichern >

Häufig gestellte Fragen zur Leiterplatten-Schablone:
Wie viele Drucke kann ich mit einer Edelstahl-Schablone machen?
Eine gut gewartete Edelstahl-Schablone schafft typischerweise 50.000 bis 250.000 Druckzyklen. Überprüfen Sie die Aperturkanten bei Hochvolumenlinien alle 10.000 Zyklen unter Vergrößerung und ersetzen Sie die Schablone basierend auf der gemessenen Übertragungseffizienz und nicht nur auf sichtbarem Verschleiß.
Brauche ich für die Standardbestückung wirklich eine Nanobeschichtung?
Für Pitches über 0,5 mm ist Elektropolieren ausreichend. Die Nanobeschichtung amortisiert sich bei Pitches unter 0,4 mm und für 0201- oder 01005-Bauteile, wo die Konsistenz der Pastenfreigabe direkt die Ausbeute bestimmt.
Was ist der Unterschied zwischen einer gerahmten und einer rahmenlosen PCB-Schablone?
Eine gerahmte Schablone ist dauerhaft mit einem Aluminiumrahmen verbunden, der für automatisierte SMT-Drucker in der Produktion erforderlich ist. Eine rahmenlose Nur-Folien-Schablone wird auf einem wiederverwendbaren Universalhalter montiert und ist für Prototyping oder Kleinserien kostengünstiger.
Wie wirkt sich der Rakeldruck auf die Leistung der Lotpasten-Schablone aus?
Zu viel Druck drückt Paste unter die Folie und verursacht Brückenbildung. Zu wenig Druck hinterlässt Restpaste auf der Oberfläche, anstatt die Aperturen zu füllen. Beginnen Sie mit 0,2 bis 0,3 kg pro linearem Zentimeter der Rakel und justieren Sie anhand der SPI-Daten beim ersten Testlauf. Die Rakelgeschwindigkeit ist ebenso wichtig – über 100 mm/s ist für Pitches unter 0,5 mm im Allgemeinen zu schnell.
Sie haben fünf Fehler gemacht. Die Schablonendicke geraten, 1:1-Pad-Verhältnisse kopiert, das Oberflächenpolieren übersprungen, Fiducials vergessen und den falschen Rahmenklebstoff verwendet. Jeder einzelne führt einen spezifischen, nachvollziehbaren Fehlermodus in Ihren Bestückungsprozess ein.
Eliminieren Sie sie, und die Ausbeuteverbesserung ist deutlich größer. Es ist der Unterschied zwischen einer zuverlässigen Produktionslinie und einer, die ihre Zeit mit Nacharbeit verbringt. Alles, was Sie tun müssen, ist, das Raten zu beenden und die Dinge richtig zu machen. Und wenn Sie hochwertige Schablonen ausprobieren möchten, dann ist ein 11 $-Schablonen-Gutschein von JLCPCB vielleicht der perfekte Einstieg für Sie.
Weiterlernen
SMT-Schablonenlagerung & Lebensdauer: Wie man Schablonen lagert und ihre Lebensdauer verlängert
Die wichtigsten Erkenntnisse Sauber und trocken lagern: Entfernen Sie jegliche Paste und jegliches Flussmittel und trocknen Sie dann beide Seiten und die Öffnungen vollständig, bevor ein Stencil zurück ins Regal kommt. Unterstützen, niemals lose stapeln: Bewahren Sie ein Stencil flach mit vollständiger Auflage oder aufrecht in einem Gestell auf, in einem sauberen, trockenen Bereich mit stabiler Temperatur, fern von Staub und Sonnenlicht. Stencils laufen nicht ab wie Paste: Die Lebensdauer wird durch S......
Lötpasten-Schablonendefekte: Ursachen und Lösungen für eine höhere SMT-Ausbeute
Normalerweise ist die Leiterplatten-Schablone für etwa 60 % bis 70 % aller SMT-Fehler verantwortlich. Diese Zahl überrascht die Leute. Das sollte sie nicht. Die Schablone steuert gleichzeitig Lotpastenvolumen, Ablagegeometrie und Positionsgenauigkeit. Wenn sie falsch ist, zahlt alles nachgelagerte dafür. Der Denkwandel, der gute Ingenieure von großartigen unterscheidet, ist einfach: Hören Sie auf, die PCB-Schablone als ein Blech mit Löchern darin zu sehen. Sie ist ein Präzisions-Fluidabgabesystem. Jed......