Arten von Löt-Schablonen: lasergeschnitten, galvanisch geformt und geätzt
4 min
- 1. Laser-geschnittene Lötstencils
- 3. Chemisch geätzte Lötstencils
- Leistungsübersicht
- Fazit
Ich habe in der Vergangenheit bereits viel über Schablonen (Stencils) gesprochen; sie sind großartige Werkzeuge für einen Elektronikdesigner. Zu diesem Zeitpunkt weiß jeder, dass sie einfach ein dünnes Stück Stahl sind, das als Maske für Lötpaste dient. Sobald sie aufgetragen sind, können die Bauteile platziert und das Board erhitzt werden, und die Leiterplatte ist fertig! Ganz einfach.
Obwohl es einige Schritte gibt, auf die wir achten müssen, wie das thermische Profil der Lötpaste und den Heizprozess der Leiterplatte. Wenn sie auf die falsche Weise erhitzt wird, können auch Bauteile beschädigt werden. Heute werden wir jedoch nicht über Designverfahren sprechen, sondern über die Herstellung von Schablonen. Es gibt viele Herstellungsunternehmen, die verschiedene Arten von Schablonen herstellen. Die drei gebräuchlichsten Arten von Lötstencils sind:
- Laser-geschnittene Schablonen
- Elektroform-Schablonen
- Chemisch geätzte Schablonen
Basierend auf den Unterschieden treffen wir die Entscheidung, welche für einen bestimmten Einsatz am besten geeignet ist.
1. Laser-geschnittene Lötstencils
Laser-geschnittene Schablonen werden mithilfe von Hochpräzisionslasern (meist Nd:YAG- oder Faserlaser) hergestellt, um Öffnungen in Edelstahlfolie zu schneiden. Der Laser ist präzise, hinterlässt jedoch auf Mikron-Ebene eine Oberflächenunregelmäßigkeit. Mit bloßem Auge ist dies nicht erkennbar, aber die Wände haben eine begrenzte Taperung.
Laser sind jedoch die schnellste verfügbare Technologie und werden am häufigsten verwendet, da sie eine schnelle Bearbeitungszeit ermöglichen. Je nach Wellenlänge und Durchmesser können Laser Öffnungen von 0,3 mm oder kleiner erzeugen. Moderne Schablonen wie Step-up und Step-down können ebenfalls hergestellt werden. Nach dem Laserschneiden kann die Schablone in eine Nanobeschichtung getaucht werden, die die Oberfläche glättet und die Haftung reduziert.
Wenn Sie nur eine schnelle Prototyping-Lösung suchen, spezialisiert sich JLCPCB auf laser-geschnittene Schablonen, die hochpräzise, anpassbare Optionen für Prototyping und Produktion bieten und eine zuverlässige Lötpastendruckqualität sowie schnelle Bearbeitungszeiten gewährleisten.
2. Elektroform-Lötstencils
Elektroform-Schablonen werden durch Galvanisierung hergestellt. Sie bieten eine überlegene Paste-Freisetzung aufgrund glatterer und stärker geneigter Seitenwände. Ein Fotolackmuster wird auf ein Metall (meist Nickel) aufgebracht, das durch elektrochemisches Wachstum abgeschieden wird, um die Schablone zu bilden.
Sie werden für feine Rasterabstände verwendet und sind langlebiger. Die Wandstärken der Öffnungen sind gleichmäßig, da die Oberflächen glatt sind. Allerdings haben diese Schablonen längere Lieferzeiten und sind aufgrund der höheren Kosten für Prototyping weniger verbreitet. Aufgrund ihrer Genauigkeit und Glätte werden sie für ultrafeine Rasterabstände von 0,2 mm oder kleiner eingesetzt.
3. Chemisch geätzte Lötstencils
Beim chemischen Ätzen wird ein Fotolack und eine Säure- oder Laugenlösung verwendet, um Metall zu entfernen und Öffnungsmuster zu erzeugen. Es sind keine elektrischen Ströme oder Hochleistungslaser erforderlich, aber Chemikalien haben auch ein Limit und müssen nach einer gewissen Zeit ersetzt werden.
Sie sind kostengünstig und wir haben ein standardisiertes Verfahren dafür. Sie eignen sich für geringere Bauteildichte und große Bauteile. Der niedrige Preis hat jedoch seinen Preis: chemisches Ätzen führt zu Unterhöhungen und geneigten Seitenwänden, was die Paste-Freisetzung bei kleinen Öffnungen verschlechtert. Sie eignen sich gut für Hobbyzwecke.
Leistungsübersicht
Die Auswahl der richtigen Schablone hängt ab von:
- Rasterabstand der Bauteile
- Produktionsvolumen
- Kostenbeschränkungen
- Komplexität des Designs
- Anforderungen an die Paste-Freisetzung
Hier ist eine detaillierte Tabelle, die all diese Faktoren diskutiert.
Fazit
Die Leistung Ihres Leiterplattenmontageprozesses hängt stark von der Art der ausgewählten Schablone ab. Ich habe eine detaillierte Beschreibung aller Techniken mit den jeweiligen Problemen vorgestellt.
Laser-geschnittene Schablonen bieten eine zuverlässige, vielseitige Lösung und eignen sich für die meisten Standardanwendungen. Elektroform-Schablonen bieten außergewöhnliche Präzision und Paste-Freisetzung, sind jedoch teurer. Chemisch geätzte Schablonen bleiben eine kostengünstige Wahl für weniger anspruchsvolle Anforderungen. Das Verständnis der Eigenschaften und Einschränkungen jeder Schablonenart ermöglicht es, die beste Lösung für das spezifische Leiterplattendesign und die Produktionsanforderungen auszuwählen.
Wenn Sie laser-geschnittene Schablonen suchen, ist JLCPCB die beste Wahl. JLCPCB konzentriert sich auf hochwertige laser-geschnittene Schablonen mit optionaler Elektropolitur und Nanobeschichtung, um Ingenieuren gleichmäßiges Lötpastendrucken und höhere Ausbeuten bei der Montage zu ermöglichen.
Weiterlernen
Leitfaden zur Reinigung von SMT-Schablonen: Verfahren, Häufigkeit und Tipps
Wichtige Erkenntnisse zur SMT-Schablonenreinigung Die SMT-Schablonenreinigung entfernt Lotpastenrückstände von den Aperturwänden und der Schablonenunterseite und hält die Pastenübertragungseffizienz zwischen 80 % und 100 %. Branchenanalysen zufolge sind über 60 % der SMT-Fehler auf den Pastendruckschritt zurückzuführen – die meisten davon lassen sich auf ein Versagen bei der Schablonenreinigung zurückführen. Zwei Phasen sind wichtig: die Reinigung unter dem Sieb (zwischen den Zyklen, typischerweise al......
Tipps zum SMT-Schablonendesign zur Verbesserung der Lötpastenablage
Die Lotpastenapplikation durch eine Schablone ist eine Methode zur Massenproduktion von Baugruppen. Selbst mit fortschrittlichen Bestückungsautomaten und Reflow-Profilen lassen sich Defekte wie Brückenbildung, Tombstoning und unzureichende Lötstellen häufig auf ein schlechtes Schablonendesign zurückführen. Ein korrektes Schablonendesign hilft dabei, gleichmäßige und qualitativ hochwertige Lötstellen zu erzielen. Da die Bauteilgrößen immer kleiner werden und die Schaltungsdichten zunehmen, bietet JLCPC......
Wie funktioniert das Elektropolieren bei Leiterplatten-Schablonen
Um eine optimale Freigabe der Lotpaste zu gewährleisten, müssen Leiterplattenschablonenhersteller hochwertige Oberflächenbehandlungen anbieten. Eine Methode zur Verbesserung der Funktionalität von Schablonen ist das Elektropolieren. Wie verbessert Elektropolieren PCB-Schablonen und was ist es? Die kontinuierliche Anwendung von Laserstrahlen während des PCB-Schablonenherstellungsprozesses führt dazu, dass die Öffnungs- bzw. Aperturwand rau wird. Dies geschieht, weil das Blechmaterial durch den Laserstr......
Ein Leitfaden für Anfänger zu Step-Up- und Step-Down-Schablonen
Wie allgemein bekannt ist, bewegen sich Unternehmen inzwischen in Richtung 2-nm-Technologie, und die Elektronik befindet sich derzeit auf ihrem Höhepunkt. Auch die Bauteilgrößen auf Leiterplatten (PCBs) sind innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren drastisch geschrumpft. Von 1206-Bauteilen haben sich BGAs zu 0402, 0201 und noch kleineren Bauformen entwickelt. Aufgrund der geringen Bauteilgrößen und der Anforderungen an einen hohen Durchsatz können während des Lötprozesses Defekte wie Tombstoning, Brü......
SAM vs. Keramik: Auswahl der richtigen Nanobeschichtung für Ihre Leiterplatten-Schablone
Mit der Weiterentwicklung von SMT-Designs werden in der Elektronik engere Rasterabstände und kleinere Bauteile eingeführt. Traditionelle Schablonendienste können für größere SMD-Pads verwendet werden, aber mit fortschreitender Innovation kommen nano-beschichtete Schablonen auf den Markt. Nanobeschichtungen sind hydrophob und oleophob und stoßen Wasser, Öl und Lötpaste-Flussmittel ab. Einige Vorteile der Verwendung dieser Beschichtungen sind eine verbesserte Transfer-Effizienz, ein reduzierter Bedarf (......
Wann sollten elektrogeformte Schablonen gewählt werden?
Eine hochwertige PCB-Schablone ist notwendig für die präzise Aufbringung von Lötpaste. Die Bestellung einer PCB-Schablone ist bei JLCPCB einfach, unabhängig davon, ob Sie an Kleinserien oder Prototypen arbeiten. Das Elektroformverfahren beinhaltet das Abscheiden von Atomen nacheinander, um Metall, Schablonen oder Bauteile zu erzeugen. Dieses Verfahren verwandelt einen Mandrel oder eine Master-Oberfläche in eine extrem genaue Kopie. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des Elektroformens ist seine Repr......