Druckfehler bei Lotpaste: Wie Präzisionsschablonen Montagefehler verhindern
12 min
- Häufige Lotpastendruckfehler und ihre Auswirkungen
- Ursachen: Warum treten Lotpastendruckfehler auf?
- Wie die Schablonentechnik die Lotpastendruckausbeute beeinflusst
- Nutzung der Lotpasteninspektion (SPI) zur Quantifizierung von Fehlern
- Warum JLCPCB Präzisionsschablonen für hohe Erstausbeute (FPY) wählen?
- FAQ zu Lotpastendruckfehlern
- Fazit: Vermeidung von SMT-Fehlern mit Präzisionsschablonen
Wichtige Erkenntnisse
70%-Regel: Ungefähr 70% der SMT-Fehler entstehen im Lotpastendruck, was ihn zum kritischsten zu optimierenden Prozess macht.
Ursachen: Fehler wie Brückenbildung, unzureichende Lotpaste, Fehlausrichtung und Verlaufen werden durch Schablonenspannung, Prozessparameter (Druck, Geschwindigkeit) und Pastenchemie/Umgebung verursacht.
Flächenverhältnis ist wichtig: Die Einhaltung eines Apertur-Flächenverhältnisses (AR) über 0,66 (gemäß IPC-7525) ist entscheidend, um eine ordnungsgemäße Pastenübertragungseffizienz zu gewährleisten und chronisch unzureichende Ablagerungen zu verhindern.
SPI ist der Schlüssel: Die automatisierte Lotpasteninspektion misst Höhe, Abdeckung und Volumen, um Fehler vor dem Reflow zu erkennen und eine datengesteuerte Prozesskontrolle zu ermöglichen.
Schablonenqualität: Hochwertige Schablonen mit Elektropolieren, Nanobeschichtung und 304 HTA-Edelstahl sind der kosteneffektivste Eingriff, um eine hohe Erstausbeute (First Pass Yield) zu erzielen.

Die 70%-Regel hat sich in der industriellen Praxis bewährt: Ungefähr 70% der SMT-Fehler entstehen im Drucker. Wenn Sie sich für die Bestückungs- und Reflow-Option entscheiden, wird eine schlechte Ablagerung nicht korrigiert. Je kleiner die Komponenten, desto geringer der Spielraum für Fehler. Je schneller der Druckprozess beherrscht wird, desto höher ist die Ausbeute und desto geringer sind die Nacharbeitskosten.
In diesem Leitfaden werden mechanische und umweltbedingte Einflüsse auf das Lotverhalten, wie Schablonenspannung und Umgebungsfeuchtigkeit, erörtert. Sie werden die Konzepte hinter der Präzisionswerkzeugtechnik verstehen und wie sie den Druckprozess von variabel zu wiederholbar machen kann.
Häufige Lotpastendruckfehler und ihre Auswirkungen
Eine gute Lotpastenablagerung kann zur Vorhersage der Zuverlässigkeit einer Lötstelle verwendet werden. Mit jedem Fehlertyp sind unterschiedliche nachgelagerte Risiken verbunden.
Lotbrücken und Verschmieren
Lotbrücken (überschüssiges Lot zwischen zwei Komponenten) verursachen einen Kurzschluss. Der kleine Leiterabstand ist ein sehr wichtiges Problem bei Feinstleitplastikgehäusen (QFNs und micro-BGAs).
Ein Vorläufer davon ist das Verschmieren, wenn die Dichtung versagt, die Paste durchsickert und dies zu Lotsatelliten auf der nächsten Platine oder Lotrückständen auf der Lötstoppmaske führt.
Weitere Informationen zu Korrekturstrategien finden Sie im Leitfaden von JLCPCB zur Vermeidung von Lotbrücken.
Unzureichende Lotpaste
Es können offene Lötstellen auftreten, aber auch Lötstellen, die elektrische Tests bestehen und bei thermischen und/oder Vibrationsbelastungen versagen – ein sehr schlechtes Szenario für ein BGA-Bauteil, da die Lötstelle die einzige mechanische und elektrische Verbindung ist.
Die 5-Kugel-Regel (IPC-7525)
Die kleinste Aperturabmessung sollte mindestens 5-mal so groß sein wie der Durchmesser des größten Lotpulverpartikels. Für Typ-4-Paste mit Partikeln bis zu 38 µm bedeutet dies eine Mindestapertur von etwa 0,19 mm; für Typ 5 (Partikel bis zu 25 µm) etwa 0,125 mm. Unterhalb dieses Verhältnisses hält die Oberflächenspannung die Paste im Inneren der Apertur, anstatt sie sauber auf das Pad freizugeben, was zu unzureichenden Ablagerungen auf Feinstleitplastikkomponenten führt.
Versatz und Fehlausrichtung
Wenn die Ablagerung nicht korrekt geformt ist und sich vom PCB-Pad trennt, spricht man von einer Fehlregistrierung. Wenn der Pad-Versatz 20% der Pad-Breite überschreitet, gilt dies als Qualitätsanforderung für Feinstleitplastikkomponenten und ist normalerweise eine Richtlinienanforderung für die Prozesskontrolle.
Die unterschiedliche Oberflächenspannung eines Zweipol-Bauteils während des Reflow-Prozesses, nachdem eines der Pads zuerst benetzt wird, ist die häufigste Ursache für den Grabsteineffekt (Tombstoning).
Verlaufen und Peak-Abschöpfung
Wenn die Paste nach dem Trennen der Schablone an den Seiten verläuft, spricht man von "Verlaufen" (Slump), was folglich den Abstand zwischen den Pads verringert und während des Reflow zu Brückenbildung führen kann. Das Flussmittel hat im kalten (Raumtemperatur-) Zustand eine hohe Viskosität und im heißen (Reflow-Ofen-) Zustand eine niedrige Viskosität.
Eine separate Ursache für ein geringes Pastenvolumen ist das "Ausschöpfen" (auch Abschöpfung genannt), bei dem ein zu weicher Rakel oder übermäßiger Druck in große Aperturen eindringt und Paste entfernt, anstatt sauber über die Schablonenoberfläche zu wischen. Das Ergebnis ist eine konkave Ablagerung mit reduzierter Höhe in der Mitte, was zu einem unzureichenden Lotvolumen auf Leistungskomponenten und großen Pads führt. Der Wechsel zu einem härteren (Metall-) Rakel oder die Reduzierung des Anpressdrucks behebt dies in der Regel.
| Fehler | Optisches Merkmal | Nachgelagertes Risiko |
|---|---|---|
| Lotbrücken | Verbindung zwischen Leitern | Elektrischer Kurzschluss, Bauteilausfall |
| Unzureichende Paste | Fehlende oder dünne Ablagerung | Unterbrechung, schwache Lötstellen |
| Fehlausrichtung | Außermittige Ablagerung | Grabsteineffekt, schlechte Benetzung |
| Verschmieren | Rückstände außerhalb des Pad-Bereichs | Lotkugeln, zufällige Kurzschlüsse |
| Ausschöpfen | Konkave Pastenoberfläche | Unzureichendes Lötstellenvolumen |
| Verlaufen | Ausbreitung der Pastenkanten | Brückenbildung während des Reflow Möchten Sie JLCPCBs zuverlässige kundenspezifische SMT-Schablone ausprobieren? |
Wählen Sie zwischen gerahmt/rahmenlos, Elektropolieren, Nanobeschichtung, Stufenschablonen, SMD-Kleberschablonen und mehr. Ab 3 $. Keine Mindestbestellmenge. Produktion in 12 Stunden.Jetzt 11 $ Gutschein sichern >

Ursachen: Warum treten Lotpastendruckfehler auf?
Die Druckerhardware, die Schablonentechnik, die Pastenmaterialwissenschaft und die Umgebung müssen als Werkzeuge betrachtet werden, die bei einer umfassenden Diagnoseanalyse entweder dazu verwendet werden können, den Prozess weiter außer Kontrolle oder weiter unter Kontrolle zu bringen.
Die Schablonenvariable: Spannung und Geometrie
Wenn die Spannung der Folie während des Rakelhubs nicht hoch genug ist, wird die Dichtung beschädigt und es kommt zum Verschmieren.
Das Verhältnis des Volumens der abgeschiedenen Paste zum theoretischen Aperturvolumen wird als Übertragungseffizienz (TE) bezeichnet und ist eine Funktion des Verhältnisses des Volumens der Aperturöffnung zur Oberfläche der Aperturwände, dem sogenannten Flächenverhältnis (AR).
Mindest-Flächenverhältnis (IPC-7525)
Der branchenübliche Mindest-AR-Wert beträgt 0,66 (gemäß IPC-7525). Unterhalb dieses Schwellenwerts wird die Haftung der Paste an den Aperturwänden größer als ihre Haftung am PCB-Pad, sodass die Paste beim Abheben der Schablone im Inneren der Apertur verbleibt, anstatt auf das Pad freigegeben zu werden. Dies ist die Hauptursache für unzureichende Pastenablagerungen auf Feinstleitplastikkomponenten und der Grund, warum das Flächenverhältnis eines der ersten Dinge ist, die bei der Suche nach chronischen Auslass- oder Niedrigvolumenfehlern überprüft werden sollten.
Prozessparameter: Druck, Geschwindigkeit und Trennung
- Rakeldruck: Typischerweise 0,3–0,5 N/mm Rakellänge, wobei für feinere Komponenten ein niedrigerer Druck bevorzugt wird. Übermäßiger Druck verursacht "Ausschöpfen", bei dem die Klinge Paste aus großen Aperturen drückt, anstatt sie sauber auf die Pads zu übertragen.
- Rakelgeschwindigkeit: 25–50 mm/s. Langsamere Geschwindigkeiten (näher an 25 mm/s) helfen, Feinstleitplastik-Aperturen vollständig zu füllen; schnellere Geschwindigkeiten (näher an 50 mm/s) funktionieren für größere Komponenten und höheren Durchsatz, riskieren aber unzureichende Füllungen in schmalen Aperturen.
- Trenngeschwindigkeit: 0,1–3 mm/s für Feinstleitplastikarbeiten. Hohe Geschwindigkeiten führen zu hohen, dünnen Pastenspitzen, die verlaufen und/oder sich gegenseitig stören.
Lotpastenchemie und Umgebung
Lotpaste ist thixotrop, d.h. sie wird unter Belastung dünnflüssiger und verfestigt sich wieder, wenn sie nicht belastet wird. Die Temperatur sollte bei 22°C–26°C liegen; ist sie zu hoch, wird die Paste dünnflüssiger und es kommt zum Verlaufen. Die Luftfeuchtigkeit muss bei 45% ± 5% gehalten werden.
Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit steigt die Absorptionsfähigkeit des Flussmittels und es kommt während des Reflow zur Lotkugelbildung. Da Kondensation ein chemisches Ungleichgewicht verursachen kann, muss aus dem Kühlschrank entnommene Paste vor dem Öffnen des Behälters 2–4 Stunden bei Raumtemperatur konditioniert werden.
Obwohl mehrere Faktoren zur Lotpastendruckausbeute beitragen, wird sie grundlegend durch die Schablonenqualität begrenzt.
Wie die Schablonentechnik die Lotpastendruckausbeute beeinflusst
Druckerparameter können eingestellt werden. Wenn die Schablone nicht gut konstruiert ist, werden Sie auf der Maschine Fehler produzieren.
Die Schablonenqualität ist die ultimative Obergrenze für die Druckausbeute, was professionelle Werkzeuge zum kosteneffektivsten Weg macht, SMT-Lötfehler zu vermeiden.
304 HTA Edelstahl und Folien Spannung
Der 304 HTA (Spannungsgeglühter) Edelstahl wird in hochwertigen Schablonen verwendet und ist für den Einsatz in hochbelasteten Anwendungen konzipiert, die über Tausende von Druckzyklen hinweg ein hohes Maß an Ebenheit und innerer Spannung erfordern.
Dieses Material verhindert ein Durchhängen der Schablone, gewährleistet eine gleichmäßige Dichtung mit der Leiterplatte und eliminiert Lotpastendruckprobleme wie Fehlregistrierung und Verschmieren.
Aperturgeometrie und Öffnungsprozessstandards
Die Aperturgenauigkeit beträgt ±0,003 mm durch Laserschneiden, und die Apertur wird an die Größe des Pads angepasst. Apertur-Prozessstandards verringern in der Regel die Größe großer Pads um 10–20%, um ein Übervolumen zu vermeiden, oder vergrößern die Größe kleiner Pads, um die entsprechende Ablagerungsmenge sicherzustellen.
Die Einhaltung eines strengen Öffnungsprozessstandards ist zwingend erforderlich, um unzureichende Lotpaste auf Feinstleitplastikkomponenten zu verhindern.
Oberflächenbeschaffenheit
Die Oberflächenbeschaffenheit der Schablone hat ebenfalls einen großen Einfluss auf den Lotpastendruckprozess.
Elektropolieren
Ein Verfahren, das winzige Grate von den Wänden der Aperturen mittels eines elektrochemischen Prozesses entfernt. Diese Wände können geglättet werden, um die Reibung zu verringern und eine nahezu 100%ige Pastenfreigabe zu ermöglichen.
Nanobeschichtung
Die Unterseite der Schablone und die Wand der Apertur werden mit einer hydrophoben/oleophoben Beschichtung behandelt. Sie widersteht Flussmittel und Lotpartikeln, was dazu beiträgt, das Unterkriechen unter der Schablone zu reduzieren und die Reinigungszeit unter der Schablone von 1–3 Drucken auf 20–50 Drucke verlängert, was eine enorme Durchsatzverbesserung für die Serienproduktion darstellt.
Nutzung der Lotpasteninspektion (SPI) zur Quantifizierung von Fehlern
"Man kann nicht managen, was man nicht misst." Die automatisierte SPI ist die messtechnische Verbindung zwischen der Gesundheit des Druckprozesses und messbaren, umsetzbaren Daten.
SPI-Maschinen messen jede Pastenablagerung anhand von drei Schlüsselkennzahlen:
- Höhe (Z-Achse): Kann Ausschöpfen oder übermäßige Dicke der Pastenablagerung erkennen.
- Erkennung von Brückenbildung und/oder Pad-Abdeckung (X-Y-Fläche).
- Volumen: Die kritischste Messung, basierend auf Höhen- und Flächendaten, um eine ausreichende Lotmasse für die Lötstellenbildung sicherzustellen.
Die Stärke der diagnostischen Leistungsfähigkeit von SPI liegt darin, dass es Trends "lesen" kann. Wenn das Volumen über mehrere Platinen hinweg abnimmt, deutet dies auf einen abgenutzten Rakel oder eine allmählich verstopfende Schablone hin. Ein plötzlicher gleichmäßiger X-Y-Versatz über alle Pad-Punkte hinweg weist auf eine mechanische Fehlausrichtung in der Platinenspannung oder im Vision-System hin.
Indem Lotpasteninspektionsfehler erkannt werden, bevor die Platinen in den Reflow-Ofen gelangen, eliminiert SPI die deutlich höheren Kosten der Nacharbeit nach dem Reflow.
Eine Anleitung zur Implementierung finden Sie im umfassenden Leitfaden von JLCPCB zur Lotpasteninspektion (SPI).
Warum JLCPCB Präzisionsschablonen für hohe Erstausbeute (FPY) wählen?
Sowohl für das schnelle Prototyping als auch für die Massenproduktion ist die Qualität des Schablonenherstellers der primäre Bestimmungsfaktor für die Druckausbeute. JLCPCB bietet professionelle Schablonen, die entwickelt wurden, um alle in diesem Leitfaden diskutierten Variablen zu adressieren.
Technische Spezifikationen
- Lasergenauigkeit: ±0,003 mm Toleranz stellt sicher, dass die Aperturen den Konstruktionsspezifikationen entsprechen.
- Material: 304 HTA Edelstahl zur Aufrechterhaltung der Folien Spannung und Dichtung.
- Dicke: 0,06 mm bis 0,3 mm für ultrafeine Komponenten bzw. Hochleistungselektronik – die überwiegende Mehrheit der Industriestandards.
- Verfahren: Nanobeschichtung, Elektropolieren, Stufenschablonen und ultraschallbeständige Klebstoffe für komplexe Multikomponentenplatinen.
Logistische Vorteile
- Herstellungszeit: Branchenführend, mit einer Bearbeitungszeit von nur 12 Stunden.
- Preisgestaltung: Ab 3 $ USD ohne Mindestbestellmenge.
- Weltweiter Versand: 180+ Länder.
- Bestellung: Gerber- oder DXF-Dateien hochladen, Angebot in nur 5 Minuten erhalten.
- Fordern Sie Ihren 11 $-Schablonengutschein an und legen Sie los!
Ab 3 $. Keine Mindestbestellmenge. Produktion in 12 Stunden. Wählen Sie zwischen gerahmt/rahmenlos, Elektropolieren, Nanobeschichtung, Stufenschablonen, SMD-Schablonen und mehr.11 $ Gutschein sichern
FAQ zu Lotpastendruckfehlern
F: Was sind die Unterschiede zwischen gerahmten und rahmenlosen Schablonen?
Gerahmte Schablonen sind in einem starren Aluminiumrahmen montiert, um die beste Stabilität und Wiederholbarkeit für automatische SMT-Linien zu gewährleisten. Rahmenlose Schablonen (Folien) werden in Verbindung mit einem Spannsystem verwendet, sind ideal für das Prototyping, kostengünstig und einfach zu lagern, können aber leicht beschädigt werden und bei unsachgemäßer Handhabung beim Druck möglicherweise nicht korrekt ausgerichtet sein.
F: Welche Art von Lotpulver wird für den Druck verwendet?
Die Partikelgröße muss zur kleinsten Apertur auf Ihrer Schablone passen. Die 5-Kugel-Regel (gemäß IPC-7525) besagt, dass die kleinste Apertur mindestens 5-mal so groß sein sollte wie der Durchmesser des größten Pulverpartikels. Für die meisten modernen SMT-Arbeiten bis zu einem Rastermaß von 0,5 mm ist Typ-4-Paste (Partikel bis zu 38 µm) die Standardwahl. Für Arbeiten mit 0201, 01005 und 0,4 mm Rastermaß bei BGAs steigen Sie auf Typ 5 (Partikel bis zu 25 µm) um, damit die Paste sauber aus sehr kleinen Aperturen freigegeben wird. Zu große Partikel können die Löcher verstopfen und zu unzureichenden Pastenablagerungen führen.
F: Wann ist eine Stufenschablone erforderlich?
Eine Stufenschablone ist eine Schablone mit mehreren Foliendicken. Dies ist erforderlich, wenn verschiedene Komponenten auf einer Platine unterschiedliche Mengen an Lotpaste benötigen; zum Beispiel benötigt ein Feinstleitplastik-Ball Grid Array (BGA)-Bauteil 0,1 mm Paste, während ein großer Leistungsstecker 0,15 mm Paste benötigt, um ausreichend Halt zu bieten.
F: Wie oft sollte die Unterseite der Schablone gereinigt werden?
Die Standardpraxis ohne Oberflächenbehandlungen ist alle 1–3 Drucke für Feinstleitplastikarbeiten. Schablonen mit Nanobeschichtung verlängern dieses Intervall auf alle 20–50 Drucke. Die Reinigungshäufigkeit sollte auch erhöht werden, wenn SPI-Daten einen fortschreitenden Abwärtstrend des Pastenvolumens zeigen, was auf eine Pastenansammlung auf der Unterseite der Schablone hindeutet.
Fazit: Vermeidung von SMT-Fehlern mit Präzisionsschablonen
Lotpastenfehler sind nicht unvermeidbar. Durch die Anwendung der 70%-Regel als Leitfaden und die Optimierung der Schablonentechnik können Unternehmen ihre Erstausbeute (First Pass Yield) deutlich steigern.
Der Erfolg erfordert ein ausgewogenes Verhältnis von Variablen wie Schablonenspannung und Luftfeuchtigkeit. Die Investition in Präzisionswerkzeuge bleibt der kosteneffektivste Eingriff. Sie verwandelt eine volatile Phase in einen stabilen, wiederholbaren Betrieb.
Weiterlernen
Wie man SMD-LEDs lötet: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Lötkolben, Heißluft und Reflow
Wichtigste Erkenntnisse Zuerst Polarität und Ausrichtung prüfen: Bestimmen Sie Anode und Kathode, bevor Sie Hitze anwenden, denn eine verkehrt eingebaute SMD-LED leuchtet nicht, und die Korrektur erfordert einen weiteren Thermischen Zyklus. Die Methode an die Aufgabe anpassen: Ein feiner Lötkolben eignet sich für eine oder wenige LEDs, Heißluft ist am besten für Rework und den Austausch einzelner Bauteile, und Lotpaste mit Reflow ist am schnellsten für komplette Platinen. Lot und Hitze minimal halten:......
Druckfehler bei Lotpaste: Wie Präzisionsschablonen Montagefehler verhindern
Wichtige Erkenntnisse 70%-Regel: Ungefähr 70% der SMT-Fehler entstehen im Lotpastendruck, was ihn zum kritischsten zu optimierenden Prozess macht. Ursachen: Fehler wie Brückenbildung, unzureichende Lotpaste, Fehlausrichtung und Verlaufen werden durch Schablonenspannung, Prozessparameter (Druck, Geschwindigkeit) und Pastenchemie/Umgebung verursacht. Flächenverhältnis ist wichtig: Die Einhaltung eines Apertur-Flächenverhältnisses (AR) über 0,66 (gemäß IPC-7525) ist entscheidend, um eine ordnungsgemäße P......
Manuelles Bestücken: Eine kostengünstige SMT-Alternative
Wichtige Erkenntnisse für manuelles Bestücken Beim manuellen Bestücken werden SMD-Bauteile mit einem handgeführten Vakuumstift und einem Positioniertisch von Hand platziert, was in der Prototypenmontage Pinzetten ersetzt. Es ist am kosteneffektivsten für Produktionsserien von 1 bis 50 Platinen, bei denen sich die Anschaffungskosten von über 10.000 $ für eine automatisierte SMT-Bestückungsmaschine nicht rechtfertigen lassen. Ein kompletter manueller Arbeitsplatz kostet zwischen 300 und 500 $, vergliche......