This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

回路基板アセンブリにおける電子はんだフラックスのガイド

初出公開日 Oct 22, 2024, 更新日 Dec 31, 2025

1 min

導入

エレクトロニクスの分野では、回路基板の信頼性と性能が最も重要です。これらの基板の品質に影響を与える重要な要素の 1 つは、電子はんだフラックスの使用です。この記事では、回路基板の組み立てにおける電子はんだフラックスの役割について包括的に紹介し、その定義、利点、適用方法、一般的な問題、解決策、およびプロジェクトに適したフラックスを選択するためのガイドラインについて説明します。

電子はんだフラックスとは何ですか?

電子はんだフラックスは、はんだ付け工程で接合する金属表面を洗浄して準備するために使用される化学薬品です。電子はんだフラックスの主な目的は、表面から酸化物やその他の汚染物質を除去し、強力で信頼性の高いはんだ接合を確保することです。電子はんだフラックスには、ロジンベース、水溶性、無洗浄フラックスなど、さまざまなタイプがあり、それぞれ異なる用途や環境に適しています。

ロジンベースのフラックスは、従来のはんだ付けで広く使用されており、酸化物の除去に優れた性能を発揮します。一方、水溶性フラックスは、はんだ付け後の洗浄が簡単という利点があり、高信頼性アプリケーションに最適です。無洗浄フラックスは残留物が最小限になるように設計されているため、多くの場合、洗浄の必要がありません。

Two blue gloved hands holding spatula and plastic container for lifting the smooth grey paste.

電子はんだフラックスを使用する利点

電子はんだフラックスを使用すると、はんだ付けプロセスと結果として得られるはんだ接合部の品質を向上させるいくつかの重要な利点が得られます。これらの利点には次のものがあります。

はんだの流れと接着力の向上:

電子はんだフラックスは、はんだの濡れ性を向上させ、はんだがスムーズに流れ、金属表面により効果的に付着できるようにします。その結果、より強力で信頼性の高い接続が実現します。

酸化の還元:

はんだ付けの過程で、金属表面に酸化物が形成され、はんだが適切に接着できなくなることがあります。電子はんだ付けフラックスは、酸化物の形成を積極的に除去して防止し、はんだ付けに適したきれいな表面を確保します。

電気伝導性の向上:

電子はんだフラックスは、汚染物質を除去し、接着性を高めることで、はんだ接合部の電気抵抗を低減するのに役立ちます。これは、電子回路の性能にとって非常に重要です。

機械的強度:

電子はんだフラックスを使用すると、電気的に健全なだけでなく機械的にも堅牢なはんだ接合部が得られ、機械的ストレスによる接合部の破損のリスクが軽減されます。

はんだブリッジの低減:

電子はんだフラックスは、はんだの流れを制御し、短絡を引き起こす可能性のある隣接するパッド間のはんだブリッジの発生を減らします。

Hand holding a spatula for lifting white paste from an open green container

電子はんだフラックスの塗布方法

電子はんだフラックスを正しく塗布することは、回路基板の組み立てで最適な結果を得るために不可欠です。次の手順に従います。

準備:

電子はんだフラックスを塗布する前に、部品と回路基板が清潔で、ほこり、油、その他の汚染物質がないことを確認してください。これは、イソプロピルアルコールまたはその他の適切な洗浄剤を使用して行うことができます。

応募方法:

電子はんだフラックスは、ブラシ、ディッピング、スプレー、フラックスペンからの塗布など、さまざまな方法で塗布できます。方法の選択は、プロジェクトの特定の要件と使用するフラックスの種類によって異なります。

ブラッシング:

この方法では、小さなブラシを使用して、はんだ付けする表面に電子はんだフラックスを薄く均一に塗布します。小規模または精密な用途に適しています。

浸漬:

部品を電子部品用はんだフラックスの容器に浸して、完全にはんだ付けされるようにすることができます。この方法は、自動組み立てプロセスでよく使用されます。

スプレー:

大規模または自動化されたアプリケーションの場合、特殊な装置を使用して電子はんだフラックスを回路基板にスプレーし、均一に分散させることができます。

フラックスペン:

フラックスペンを使用すると、特定の領域に電子はんだフラックスを正確に塗布できるため、手直しや修正作業に最適です。

はんだ付け:

電子はんだフラックスを塗布したら、はんだ付けプロセスに進みます。はんだごてまたはその他の熱源が、使用するフラックスとはんだの種類に適した温度になっていることを確認します。

クリーニング:

使用される電子はんだフラックスの種類によっては、はんだ付け後の洗浄が必要になる場合があります。水溶性フラックスの残留物は脱イオン水を使用して除去する必要がありますが、ロジンベースのフラックスの残留物はイソプロピルアルコールで洗浄できます。無洗浄フラックスは洗浄が不要な場合もありますが、製造元の推奨事項に従うことが不可欠です。

Soldering iron tip immersed in a tin of flux paste

よくある問題と解決策

電子はんだフラックスははんだ付けプロセスで重要な役割を果たしますが、不適切な使用や選択は一般的な問題を引き起こす可能性があります。以下にいくつかの問題とその解決策を示します。

はんだ接合不良:

電子はんだフラックスの塗布が不十分または不均一な場合、はんだ接合部が弱くなったり信頼性が低下したりする可能性があります。この問題を回避するには、フラックスが均一かつ適切な量塗布されていることを確認してください。

フラックス残留物:

フラックスの残留物が多すぎると、時間の経過とともに電気伝導性の問題や腐食が発生する可能性があります。適切な量の電子はんだフラックスを使用し、必要に応じて適切な洗浄手順に従ってください。

はんだ付け中の酸化:

はんだ付けプロセス中に酸化が発生すると、はんだが適切に接着できなくなる可能性があります。フラックスが活性であり、劣化していないことを確認してください。新しい電子はんだフラックスを使用すると、この問題を軽減できます。

フラックス互換性:

特定のはんだ付け用途に不適切なタイプの電子はんだフラックスを使用すると、結果が悪くなる可能性があります。プロジェクトの材料と環境に基づいて、常に適切なフラックス タイプを選択してください。

適切な電子はんだフラックスの選択

最適な結果を得るには、プロジェクトに適した電子はんだフラックスを選択することが重要です。フラックスを選択するときは、次の要素を考慮してください。

はんだ付けの種類:

手はんだ付け、ウェーブはんだ付け、リフローはんだ付けなどのさまざまなはんだ付け方法では、特定の種類の電子はんだ付けフラックスが必要になる場合があります。フラックスが選択したはんだ付けプロセスと互換性があることを確認してください。

コンポーネントおよびボードの材質:

部品や回路基板の材質は、電子はんだ付けフラックスの選択に影響することがあります。たとえば、フラックスの中には、特定の金属や表面仕上げに適したものがあります。

動作環境:

組み立てられた回路基板の動作環境を考慮してください。航空宇宙や医療機器などの高信頼性アプリケーションでは、残留物が最小限で長期的な信頼性を保証するフラックスが不可欠です。

清掃要件:

はんだ付け後の洗浄が必要な場合は、利用可能な洗浄方法で簡単に洗浄できるフラックスを選択してください。水溶性フラックスは簡単に洗浄できますが、洗浄不要のフラックスは洗浄がまったく不要になる場合があります。

規制遵守:

選択した電子はんだフラックスが、RoHS (有害物質の使用制限) や REACH (化学物質の登録、評価、認可および制限) などの関連する業界標準および規制に準拠していることを確認します。

結論

結論として、電子はんだフラックスは、回路基板の組み立て工程に欠かせないコンポーネントです。金属表面を洗浄して準備し、はんだの流れを良くし、はんだ接合部の機械的および電気的特性を改善する能力があるため、信頼性が高く高品質の電子アセンブリを実現するために不可欠です。さまざまな種類のフラックス、その利点、正しい適用方法を理解することで、はんだ付けプロジェクトの成功を確実にすることができます。

一般的なフラックスの問題に対処し、ニーズに合った適切な電子はんだフラックスを選択することを忘れないでください。これにより、デバイスのパフォーマンスと寿命が向上します。慎重に選択したフラックスに一致する最高品質の回路基板については、JLCPCB を選択してください。高い基準と精密な製造により、電子プロジェクトの可能性を最大限に引き出すことができます。

学び続ける