This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

プリント基板の実装(PCBA)ガイド|実装の仕組みから発注サービス利用まで徹底解説

初出公開日 Feb 25, 2026, 更新日 Feb 25, 2026

1 min

電子機器の開発において、プリント基板の製造(PCB)と同じくらい重要なのが、その基板に電子部品を載せて機能させる「実装(PCBA)」の工程です。

本記事では、PCBAの基礎知識から実装の種類、外部サービス活用のポイントまでを具体的に解説します。

PCBとPCBAの基本:違いと正しい用語

まず、基板に関わる基本的な定義と用語の混同について整理します。

PCB(基板製造)とPCBA(基板実装)は何が違うのか?

· PCB(Printed Circuit Board): 電子部品が何も載っていない「生基板」の状態を指します。

· PCBA(Printed Circuit Board Assembly): PCBにICや抵抗、コンデンサなどの部品をはんだ付けし、回路として機能する状態になった「実装済み基板」を指します。

「基板」と「基盤」、どちらが正解?

技術文書や産業界では**「基板」**が正解です。「基盤」は社会基盤(インフラ)や経済基盤など、抽象的・大規模な土台を指す言葉です。電子回路の土台は物理的な板であるため「基板」と表記します。

製品品質を左右する「実装」の重要性

PCBがいかに精密に作られていても、実装工程ではんだ不良や部品の向き間違い(極性ミス)が発生すれば、製品は動作しません。また、近年の微細なICは熱に弱く、実装時の温度管理(リフロープロファイル)が製品の寿命や信頼性に直結します。

PCBA実装の種類と特徴:SMT(表面実装)とTHT(スルーホール)

実装には大きく分けて2つの手法があり、部品の形状や用途によって使い分けられます。

現代の主流「表面実装(SMT)」

SMT(Surface Mount Technology)は、基板の表面に設けられたランド(銅箔)に、直接部品をはんだ付けする技術です。

· メリット: 部品を小型化でき、基板の両面に高密度で実装が可能。自動機による高速生産に向いている。

· プロセス: メタルマスクでクリームはんだを印刷し、マウンターで部品を載せ、リフロー炉で加熱して固定します。

強度と信頼性の「スルーホール実装(THT/DIP)」

**THT(Through-Hole Technology)**は、部品のリード(足)を基板の穴に通し、裏面からはんだ付けする手法です。

· メリット: はんだ付けの面積が広く、物理的な強度が極めて高い。コネクタやスイッチ、大型コンデンサなど、負荷がかかる部品に適している。

· デメリット: 部品の足を出すための貫通穴が必要なため、基板の裏面に部品を置くスペースが制限される。

特殊なケース:BGA基板の実装ポイント

BGA(Ball Grid Array)のように端子が部品の底面に隠れている場合、手作業での実装は困難です。自動機による高精度な位置決めと、X線検査による接合状態の確認が必須となります。

基板実装を自分で行うには?

試作段階では、自社または個人で実装を行う「手はんだ」という選択肢もあります。

手はんだ(DIY)で対応できるケース

· 0603(1.6mm×0.8mm)サイズ以上の抵抗やコンデンサ。

· リードの間隔が広いIC(SOPなど)。

· 少量の試作で、部品代やセットアップ費用を抑えたい場合。

JLCPCBのPCBAサービスを利用すべきケース

一方で、以下のような条件では外部のPCBAサービス(JLCPCB等)を利用するのが合理的です。

· 微細部品

· 量産

· 部品調達の負担

数十種類の部品を個別に購入・管理する手間を省き、基板製造と同時に部品供給まで一括依頼することで開発リードタイムを大幅に短縮できます。

JLCPCBで実装を依頼する際の手順と準備

外部サービスへPCBAを依頼する際、製造データ(ガーバー)に加えて以下の2つのファイルが不可欠です。

1. BOM(Bill of Materials)リスト: 部品表です。「どのメーカーの、どの型番の部品を、何個使うか」を正確に記述します。LCSC等の部品在庫と紐付けることでスムーズに進行します。

2. CPL(Component Placement List)ファイル: 座標データです。「どの部品を、基板上のどの座標(X, Y)に、どの角度(Rotation)で配置するか」を定義したファイルです。

FAQ

Q1:PCBAの費用はどのように決まりますか? A: 基本的に「セットアップ費(固定費)+部品代+実装点数(はんだ付けの数)に応じた手数料」で算出されます。少量の試作ではセットアップ費の割合が大きくなります。

Q2:片面実装と両面実装でコストは変わりますか? A: 変わります。両面実装の場合、リフロー炉を2回通す必要があるため、工程が増えコストが上昇します。可能な限り片面に部品を集中させることがコストダウンの定石です。

学び続ける