This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

回路基板に最適なはんだ

初出公開日 Dec 31, 2024, 更新日 Dec 31, 2025

1 min

はじめに

はんだ付けは、回路基板上に信頼性の高い電気的接続を形成するために重要な、電子機器に不可欠なスキルです。適切なはんだの種類を選択し、はんだ付けの品質に影響するさまざまな要因を理解することは、耐久性のある効率的な結果を得るために不可欠です。この記事では、はんだの種類、はんだ付け技術、および温度制御、フラックスの種類、環境への影響などの重要な考慮事項を網羅し、回路基板に最適なはんだについて掘り下げます。

はんだの種類

回路基板のはんだ付けに関しては、いくつかのはんだの種類を検討する必要があり、それぞれに固有の特性と用途があります:

⦁ 鉛はんだ:

鉛系はんだ:従来、錫と鉛から成る鉛系はんだは、融点が低く、電気伝導性に優れ ているため、広く使用されてきた。しかし、鉛の使用は環境や健康へのリスクをもたらす。

⦁ 鉛フリーはんだ:

RoHS(特定有害物質使用制限)の導入に伴い、鉛フリーはんだが多くの地域で標準となっている。鉛フリーはんだは通常、錫、銅、銀を含み、電気伝導性と信頼性に優れた、より安全な代替品を提供する。

⦁ フラックス入りはんだ:

フラックス入りはんだ: フラックス入りはんだは、はんだワイヤーにフラックスを内蔵しているため、フラックス塗布の手間が省け、はんだ付け工程が簡素化されます。このタイプのはんだは、濡れ性が良く、はんだ付け表面の酸化物の除去に役立ちます。

⦁ フラックスの種類

フラックスははんだ付けに欠かせない重要な部品で、表面をきれいにし、はんだの流れを良くします。フラックスには主に以下の3種類がある:

⦁ ロジン・フラックス:

ロジンフラックス:松の樹液から作られるフラックスで、その優れた洗浄性から電子機器によく使用される。このフラックスにはさまざまな活性化レベルがあり、R(ロジン)、RMA(ロジン弱活性化)、RA(ロジン活性化)が最も一般的である。

⦁ 無洗浄フラックス:

無洗浄フラックス:無洗浄フラックスは、残渣を最小限に抑えるよう設計されており、はんだ付け後の洗浄が不要です。洗浄が現実的でない、または望ましくない用途で特に有用である。

⦁ 水溶性フラックス:

水溶性フラックス:水溶性フラックスは優れた洗浄能力を持つが、はんだ付け後にフラックス残渣を除去するために徹底的な洗浄が必要である。高い信頼性と清浄度が要求される用途に適している。

はんだ付け技術

高品質のはんだ接合には、はんだ付け技術の習得が不可欠です。主なテクニックは以下の通りです:

⦁ 温度管理:

温度管理: 正しいはんだ付け温度を維持することは、部品の損傷や接合不良を防ぐために非常に重要です。温度調節が可能なはんだごてを使うと、温度調節がしやすくなり、汎用性が高まります。

⦁ はんだごての先端:

適切なコテ先のサイズと形状を使用することで、効率的な熱伝導と正確なはんだ付けが可能になります。円錐形、チゼル、ベベルのこて先が、さまざまな用途によく使われます。

⦁ フラックスの塗布:

フラックスを適切に塗布することで、はんだの流れがよくなり、接合部の品質が向上します。フラックス入りはんだの場合、接合部にフラックスが均等に行き渡るようにする。別のフラックスを使用する場合は、はんだ付け前に表面に薄く塗布する。

導電率と融点

はんだの導電率と融点は、はんだ接合部の品質と信頼性を左右する重要な要素です:

電気伝導率: 導電率:導電率の高いはんだは、効率的な信号伝達と最小限の抵抗を保証します。鉛入りはんだも鉛フリーはんだも良好な導電性を示しますが、鉛フリーはんだはその組成の違いにより若干遅れをとります。

融点: はんだの融点は、はんだ付けのしやすさや部品への熱応力に影響します。鉛ベースのはんだは、鉛フリーのはんだ(通常約217°Cまたは423°F)に比べて低い温度(約183°Cまたは361°F)で溶融します。はんだ付け時の適切な温度管理は、強固で信頼性の高い接合部を実現するために不可欠です。

信頼性とはんだ接合部の品質:

信頼性の高いはんだ接合を実現することは、電子機器の寿命と性能にとって極めて重要です。はんだ接合部の品質に影響を与える要因には、次のようなものがあります:

⦁ 適切な濡れ性:

適切な濡れ性:はんだが接合面を十分に濡らすことは、強固で信頼性の高い接合を実現するために不可欠です。適切なフラックスの塗布と適切なはんだ付け温度の維持は、良好な濡れ性を実現するのに役立ちます。

⦁ はんだ接合部の検査:

はんだ接合部のコールドジョイント、ブリッジ、ボイドなどの欠陥の検査は、信頼性を確保するために不可欠です。X線やサーモグラフィのような目視検査と検査方法は、問題の特定と修正に役立ちます。

⦁ 環境への影響とRoHS対応

はんだ付けのやり方や材料が環境に与える影響は、エレクトロニクス業界で関心が高まっています:

⦁ 鉛フリーはんだ:

鉛フリーはんだ:鉛フリーはんだへの移行は、環境と健康への配慮によって推進されています。鉛フリーはんだは、鉛汚染のリスクを低減し、より安全な作業環境を促進する。

⦁ RoHS対応:

RoHS準拠は、鉛、水銀、カドミウム、特定の難燃剤など、電子製品に含まれる有害物質の使用を制限するものです。RoHSに準拠したはんだを選択することで、環境規制を確実に遵守し、持続可能な活動を促進します。

⦁ フラックス残渣:

フラックス残渣の管理は、信頼性と環境への影響の両方にとって重要です。無洗浄フラックスは、洗浄の必要性を最小限に抑え、洗浄溶剤の使用と潜在的な環境への害を低減します。

高度なはんだ付け技術

⦁ 表面実装技術(SMT):

SMTは、PCBの表面に部品を直接はんだ付けするために広く使用されています。この技術は電気的性能を高め、よりコンパクトで信頼性の高い設計を可能にします。SMT では、あらかじめはんだ付けされたパッドに小さな部品を配置し、オーブンでリフローはんだ付けする。

⦁ スルーホール技術(THT):

スルーホール技術(THT):部品のリード線をプリント基板の穴に挿入し、反対側にはんだ付けする方法。この方法は、強力な機械的支持が必要な部品や、高い電力処理が必要な部品によく使用される。

⦁ リフローはんだ付け:

リフローはんだ付けは、はんだペースト(はんだとフラックスの混合物)をPCBパッドに塗布し、その上に部品を配置するプロセスである。その後、アセンブリをリフロー炉で加熱し、はんだを溶融させて信頼性の高い接続を形成します。この技術は、SMTで一般的に使用されている。

⦁ ウェーブはんだ付け:

ウェーブはんだ付けは、THT部品と一部のSMT部品に使用される。このプロセスでは、プリント基板が溶融はんだの波の上を通過し、露出した金属表面に付着してはんだ接合を形成します。この方法は大量生産に効率的である。

⦁ はんだ接合部の品質

高品質のはんだ接合部を確保することは、電子機器の信頼性と性能にとって極めて重要です。良好なはんだ接合品質には以下のような要因があります:

⦁ 適切なはんだ量:

適切なはんだ量:適切な量のはんだを塗布することで、強固で信頼性の高い接合部が得られます。はんだの量が多すぎると隣接するパッド間のブリッジの原因となり、少なすぎると接合部が弱くなります。

⦁ 十分な加熱:

適切な熱を加えることで、はんだがよく流れ、はんだ付けされる表面と良好に接合します。熱量が不足すると、接合部が冷えて故障につながりやすくなります。

⦁ フラックス残渣の洗浄:

はんだ付け後のフラックス残渣の洗浄は、腐食を防止し、はんだ接合部の長期信頼性を確保するために重要です。無洗浄フラックスは残渣がほとんど残りませんが、他のタイプのフラックスは徹底的な洗浄が必要な場合があります。

⦁ はんだごてのこて先とメンテナンス

はんだごてのこて先の選択とメンテナンスは、はんだ付け作業の品質に大きく影響します:

⦁ こて先の形状とサイズ:

こて先の形状とサイズ:こて先の形状とサイズは、さまざまなはんだ付け作業に適しています。こて先の形状やサイズは、さまざまなはんだ付け作業に適しています。精密な作業には円錐形、一般的な作業にはノミ形、広い面積のはんだ付けには斜め形が適しています。

⦁ こて先のクリーニング:

はんだごてのこて先は、湿らせたスポンジや真鍮ウールで定期的に洗 うと、熱伝導がよくなり、こて先の寿命が延びます。こて先洗浄剤またはこて先クリーナーを使用すると、酸化を除去して性能を向上させることもできます。

⦁ こて先の交換:

こて先の交換:はんだごてのこて先は、時間の経過とともに摩耗し、交換が必要になる場合があります。摩耗したり損傷したこて先を使用すると、はんだ付けの品質が低下し、部品が損傷することがあります。

Accelerate Your Time To Market With JLCPCB

結論

結論として、回路基板に最適なはんだを選択するには、はんだの種類、フラックスの種類、はんだ付け技術、温度管理、環境への影響など、さまざまな要因を考慮する必要があります。RoHS規制に準拠した鉛フリーはんだは、従来の鉛入りはんだに代わる、より安全で環境に優しい代替品を提供します。信頼性の高い高品質のはんだ接合を実現するには、適切なフラックスの塗布、温度管理、はんだ付け技術が重要です。これらの側面を理解し、業界標準や慣行について常に情報を得ることで、はんだ付けプロジェクトを成功させ、電子機器製造の持続可能性に貢献することができます。

はんだ付けは、細部にまで注意を払い、関連する材料や技術を十分に理解する必要がある複雑なプロセスです。ベストプラクティスに従い、はんだ付けのスキルを磨き続けることで、電子機器愛好家や専門家は、高品質で信頼性が高く、環境に優しいはんだ付けを実現することができます。

Get Free PCB Quote with JLCPCB

学び続ける