安全で信頼性の高い設計のための適切なPCB電圧クリアランスの決定方法
2 min
- PCB設計において電圧クリアランスが重要な理由
- PCB電圧クリアランスに影響を与える主な要因
- 電圧クリアランスの実用的なガイドラインと規格
- 適切な電圧クリアランスを実現するための設計技術
- 高電圧PCBの製造上の考慮事項
- JLCPCBの高電圧PCB生産における専門知識
- PCB電圧クリアランスに関するFAQ
- 結論
重要なポイント
- クリアランスは空間ギャップ、沿面距離は表面経路 — どちらも高電圧の安全性に不可欠です。
- ピーク電圧に基づいて間隔を設定し、IPC-2221 / IEC 60664-1 規格に従ってください。
- 主な要因:電圧、汚染度、CTI、高度、導体の位置。
- 絶縁スロット、ガードリング、コンフォーマルコーティングを使用して間隔を最適化してください。
- 生産前に必ずクリアランス計算、DFMチェック、ハイポットテストを実施してください。
5Vでは問題なく動作していた2本の銅トレースが、400Vで突然アークを起こして焼損するのはなぜでしょうか?銅だから間隔ルールが変わるのでしょうか?PCB電圧クリアランスが正しくない場合、10年間持つ基板と電源投入直後に故障する基板の違いになります。電圧クリアランスとは、空気中および基板表面を通じた絶縁破壊を防ぐ導体間の距離です。設計が高電圧モータドライブ、LEDドライバ、電源に移行するにつれて。
この分離は推奨事項ではなく、必須の安全要件となります。不十分なギャップはアーク、トラッキング、壊滅的な故障を引き起こします。このガイドでは、PCB電圧クリアランスの概念を解き明かし、それに影響を与える要因を探り、その重要性について説明します。基板を安全に保つための設計および製造技術。最後には、クリアランス計算機を使用して数値を取得し、自信を持って使用できるようになります。
PCB設計において電圧クリアランスが重要な理由
基板上の各導体間のすべての空間は絶縁体です。空気とラミネートはどちらも絶縁体であり、電流を導通しませんが、それは電圧が絶縁特性(この場合は絶縁耐力)を圧倒するほど高くなるまでのことです。その時点で、アークまたはゆっくりと焼損するカーボントラックが発生し、永久的に短絡したままになります。これがPCBに電圧クリアランスが必要な理由です。2つのネット間の電位差(ボルト単位)が大きいほど、必要な距離も大きくなります。

これはスパークを防ぐことだけでなく、絶縁協調に関するものであり、標準機関が基板が通常動作および過渡過電圧条件に対応できることを保証するために使用する方法です。低電圧デジタル回路では、クリアランスは一般的に制約になりません。しかし、商用電源、スイッチング電源、および/またはハイサイドゲートドライブが関与すると、クリアランスは最初に確定すべき制約となります。早期に無視しないでください。そうしないと、後で苦痛な再配線が発生します。
クリアランスと沿面距離の理解とその安全への影響
これら2つの用語はしばしば混同されるので、明確にしましょう。2つの導体間の最短の空気中距離はクリアランスと呼ばれます。同じ導体間の絶縁材料表面に沿った最短経路は沿面距離と呼ばれます。

この違いは、2つの故障メカニズムが異なるため重要です。クリアランスは過渡スパイクに対する空気の絶縁破壊とアークを防ぐものです。沿面距離はトラッキングを防ぎます。トラッキングとは、汚染された表面に時間の経過とともに形成される導電性の炭化経路です。表面経路は直線の空気ギャップより短くなることはないため、沿面距離は常にクリアランス以上です。2つのトレース間に切削されたスロットは、空気距離を変えずに沿面距離に大幅な影響を与えることができます。設計パートの後半で、そのトリックを使用します。
高電圧アプリケーションにおける不十分なクリアランスのリスク
クリアランスが小さすぎる場合、影響は迅速に現れます。単純な設計ミスが現場故障や火災危険にエスカレートする可能性があります。
- アークフラッシュオーバー:ギャップを越える過渡アークで、コンポーネントを損傷し、ユーザーを危険にさらす可能性があります。
- 表面トラッキング:ほこりと湿度の存在により、数週間にわたって炭化する漏洩経路が形成され、絶縁抵抗が短絡まで低下します。
- ソルダーマスクの破壊:薄いまたは多孔質のマスクは低レベルの保護しか提供せず、高電圧での使用は危険です。
- 認証失敗:ULまたはIECの間隔要件に準拠していない基板は認証を取得できません。
PCB電圧クリアランスに影響を与える主な要因
すべての基板に単一のクリアランス数値を使用することはできません。電気的、環境的、材料的要因に依存して、必要な間隔は異なります。これらを理解することで、過小設計(安全でない)と過大設計(安全だが基板面積の無駄)を避けることができます。動作電圧、汚染度、材料の比較トラッキング指数(CTI)、高度、絶縁タイプ、回路分類は、クリアランス計算が考慮する6つの基本要因です。これらのいずれかを調整すると、必要な間隔が変わります。
電圧レベル、高度、環境条件
明らかな要因は動作電圧ですが、正しい値を使用してください。通常、クリアランスはピーク電圧に基づいているため、230V RMSの商用電源レールは実際には325Vピークです。過渡過電圧カテゴリにより、設計値がさらに高くなる場合があります。エンジニアが最も見落とす変数は高度です。高度が上がるほど空気が薄くなり、より低い電圧で絶縁破壊が発生します。IPC-2221およびIEC 60664-1によると、約2000~3050m以上ではクリアランスのディレーティングが必要です。
材料特性と汚染度の考慮事項
ラミネート表面自体がトラッキングのしやすさに影響を与えます。比較トラッキング指数(CTI)は、IEC 60112における材料の性能を測定し、トラッキングが発生する前の電圧に応じて材料を異なるグループに分類します。沿面距離が小さいほど、CTIは高くなります。一般的な FR4はグループIIIaまたはIIIbクラスです。高CTIクラスの特殊な高クラスラミネートは、高電圧アプリケーションで使用するためのグループIに分類されます。
汚染度は、動作環境の汚染の程度を示すために使用されます。密閉、乾燥、汚染ゼロ(度1)、通常の屋内、偶発的な結露(度2)、導電性の産業用または屋外湿潤(度3および4)があります。汚染値が大きいほど、汚染が有効なトラッキング経路を減少させるため、より大きな沿面距離が必要です。
電圧クリアランスの実用的なガイドラインと規格
IPC、IEC、UL規格の概要
規格は設計と承認プロセスにおいて異なる役割を果たします。それらがどこに適合するかを知っていれば、ルールを過剰または過少に適用したくないでしょう。プリント基板導体間隔については、主力はIPC-2221(プリント基板設計の一般規格)です。電圧とトレース位置に対する電気クリアランス表を提供しています。改良された高度とコーティングの処理が現在の改訂版IPC-2221C(2023)に追加されています。
IEC 60664-1:低電圧機器の絶縁協調の基本。過電圧カテゴリ、汚染度、材料グループの関数としてクリアランスと沿面距離を規定しています。
IEC 60112:材料グループを定義するための試験方法(CTI)を規定しています。
UL 60950 / UL 62368-1:製品安全規格(ITおよびAV機器)で、認証のための間隔を規定し、最終的な拘束力のある数値を決定するためによく使用されます。
異なる電圧範囲に対する最小クリアランス要件
ここが核心です。IPC-2221B電気クリアランス表です。値は、導体間の最大電圧と導体の位置に基づく導体の最小間隔です。B1:内部導体、B2:外部非コーティング(海面レベル)、B4:永久コーティング導体。
| 電圧範囲(ピーク) | B1 内部(mm) | B2 外部非コーティング(mm) | B4 コーティング(mm) |
|---|---|---|---|
| 0 - 50V | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 51 - 100V | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| 101 - 150V | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| 151 - 300V | 0.20 | 0.25 | 0.15 |
| 301 - 500V | 0.25 | 0.50 | 0.40 |
| 500V以上 | +0.0025 mm/V | +0.005 mm/V | +0.005 mm/V |
電圧が500Vを超える場合、500Vの基準値にボルトあたりの増分を加算します。例えば、580Vの外部非コーティング導体には約0.50mm + (80V x 0.005) = 0.90mmが必要です。最終製品の安全規格を常に確認してください。多くの場合、より多くの間隔が必要です。
適切な電圧クリアランスを実現するための設計技術
配線戦略、スロット加工、ガードリング
- スマート配線:ほとんどのクリアランス問題が発生する前に解決します。以下の技術を活用してください:
- 電圧ドメイン別にグループ化:ネットを「ゾーン」にグループ化し、同様の電圧レベルのコンポーネントをまとめて、ロジックやコネクタから分離します。
- 絶縁スロットの切削:高電圧領域と低電圧領域の間のラミネートにスロットまたは溝を機械加工します。スロットは沿面距離を提供し、多少のクリアランスも提供するため、フットプリントを削減できます。
- ガードリングまたはガードトレースの安定化:敏感なネットの周囲のガードネットは、問題を引き起こす前に漏洩電流を遮断するグランド接続を持っています。
- 鋭角を避け、角度を大きく:鋭角は電界を集中させ、トラッキングを促進します。トレース上の高電圧コーナーを面取りまたは丸めます。
クリアランス計算機とDFMツールの効果的な使用
これらの間隔を各ネットで計算すべきではありません。IPC-2221クリアランス計算機は、電圧から間隔への検索を自動的に行い、500Vを超えるボルトあたりの増分も自動的に計算します。優れた計算機は、最小クリアランスと沿面距離を提供し、動作電圧(DCまたはACピーク)、導体の位置(内部または外部、コーティングの有無)、汚染度や高度などの環境要因を考慮します。多くのEDA設計ルールチェッカーでは、これらをネットクラスルールの形式で指定でき、配線時に自動的に検出されます。
高電圧PCBの製造上の考慮事項
クリアランスの完全性を維持するためのプロセス管理
管理されていない場合のクリアランス:
- エッチング補正:エッチングが多いとギャップが広がり、少ないとギャップが狭くなりますが、トレースも細くなります。制御されたエッチファクターが間隔を目標値に維持します。
- 層の位置合わせ:層間に位置ずれがある場合、内部導体に関しては隣接ネットへの実効クリアランスが減少する可能性があります。
- ソルダーマスクの位置合わせとカバレッジ:ソルダークリアランス値が一貫して使用される場合、ボイドのないソルダーマスクコーティング(B4)が不可欠です。
- スロットとルーティングの精度:切削された絶縁スロットは、設計された沿面距離を提供するために正確でなければなりません。
- 表面の清浄度:イオン性残留物は表面抵抗を増加させ、トラッキングを引き起こします。これは高電圧製品にとって重要であり、表面製造後の洗浄が重要です。
有能なファブにとって、これらの公差を管理下に置くことは簡単ですが、適切な検査がなければ、発生後に確認することはできません。だからこそ、それはオプションではなく必須のステップです。
テストとコンプライアンスのための検証
基板を実装し、絶縁性能の証明を提供する必要があります。ハイポット(絶縁耐圧)と絶縁抵抗は、最も一般的な主力電気テストの2つです。ハイポットテストは、絶縁バリア間に印加される電圧が、絶縁バリアの破壊や過度の漏洩がないことを保証するのに十分な高さであるテストです。絶縁抵抗テストは、定格電圧での漏洩をチェックして、誘電体が良好な状態であることを確認するために使用されます。一方、寸法検査は、自動光学検査(AOI)を使用して、実際の銅間隔が設計に従って正しいことを検証します。NF認証製品の場合、これらのテストは記録され、対応するULまたはIEC要件にリンクされます。電気的および光学的検証により、設計と製造が仕様通りであったことを確信できます。
JLCPCBの高電圧PCB生産における専門知識
電圧クリアランスコンプライアンスのための高度なDFMレビュー
JLCPCBのDFM(Design for Manufacturing)レビューは、間隔が製造および/または指定された制限を下回っているかどうかを自動的にチェックします。Gerberをアップロードすると、システムは銅間クリアランスが能力ルールを超えている場合、製造が行われる前に自動的に警告します。これは、高電圧作業を行う際に不可欠な早期フィードバックループです。見積もり段階で発見されれば、限界的なAC-DCギャップはコストがかかりませんが、認証失敗後に発見されれば、数週間のコストがかかります。DFMレポートは、実行する必要がある明確で実行可能な変更のリストを提供します。

安全で高性能な基板のための信頼できるサポート
機械に加えて、応答性の高いエンジニアリングサポートが高電圧プロジェクトを促進します。JLCPCBの即時オンライン見積もり、短い1~2日のターンアラウンド、複数の表面処理、 SMTアセンブリにより、安全性を最優先にしながらプロトタイプを作成し、迅速に反復できます。したがって、これらのクリアランスルールを実装する場合、JLCPCBのDFMレビューサービスと精密製造により、安全準拠の設計を認証可能な信頼性の高いハードウェアに変えることが容易になります。
JLCPCBでPCB生産を簡素化
PCB製造、アセンブリ、コンポーネントのワンストップサプライヤー。
即時見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを削減し、すべてのビルドをスムーズに進行させます—プロトタイプから生産まで。
無料見積もりを取得 >
PCB電圧クリアランスに関するFAQ
Q:PCB電圧クリアランスと沿面距離の違いは何ですか?
クリアランスは2つの導体間の最短の空気中距離であり、沿面距離はそれらの間の絶縁表面に沿って測定された最短経路です。クリアランスはアークと空気の絶縁破壊を防ぎ、沿面距離は汚染による漸進的な表面トラッキングを防ぎます。
Q:高電圧の最小PCBクリアランスを決定するには、どの規格を使用すべきですか?
ベアボードの導体間隔についてはIPC-2221から始め、次にIEC 60664-1やUL 62368-1などの最終製品安全規格に対して検証します。値が異なる場合は、認証コンプライアンスを確保するために常により大きな間隔を使用してください。
Q:高度は本当にPCB電圧クリアランスに影響しますか?
はい。高度が高いほど空気が薄くなり、より低い電圧で絶縁破壊が発生するため、約2000~3050メートル以上ではクリアランスを増やす必要があります。IEC 60664-1は、3000mで1.14、5000mで1.48などの乗算係数を提供しています。
Q:クリアランス計算機はどのように機能しますか? 1
IPC-2221クリアランス計算機は、ピーク動作電圧、導体の位置、環境入力を取得し、最小必要クリアランスと沿面距離を返します。500Vを超える電圧の場合、基準間隔値にボルトあたりの増分を自動的に加算します。
Q:PCBにスロットを追加することで必要なクリアランスを減らせますか?
高電圧セクションと低電圧セクションの間に絶縁スロットを切削すると、沿面距離が大幅に増加し、多少のクリアランスも追加されるため、コンパクトなレイアウトで間隔ルールを満たすのに役立ちます。ただし、電圧に対する空気中クリアランス要件は依然として適用され、遵守する必要があります。
結論
適切なPCB電圧クリアランスを決定することは、単なる技術的な詳細ではなく、高電圧設計における安全性、信頼性、規制コンプライアンスの基本的な要件です。クリアランスと沿面距離の重要な違いを理解し、IPC-2221およびIEC 60664-1ガイドラインに従い、高度、汚染度、材料特性などの実世界の要因を考慮することで、アーク、表面トラッキング、高コストの故障を防ぐことができます。
適切な電圧間隔は、潜在的な現場故障を長持ちする認証可能な製品に変えます。クリアランス計算機、絶縁スロットやガードリングなどのスマートなレイアウト技術を活用し、設計プロセスの早い段階でDFMチェックを利用してください。
JLCPCBでは、精密製造、専門的なDFMレビュー、信頼性の高い生産品質で、エンジニアがこれらの安全で高電圧の設計を実現するお手伝いをします。今日からこれらのクリアランス原則を適用し始めてください — あなたの次の高電圧基板は安全で成功する価値があります。
学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......