This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCB材料ガイド:種類、選定、性能への影響

初出公開日 Dec 27, 2025, 更新日 Dec 27, 2025

1 min

目次
  • PCB材料の基礎
  • 一般的なPCB材料の種類
  • 材料選択に影響する要因
  • 材料がPCB信頼性に与える影響
  • PCB材料の調達と試験
  • PCB材料の新たな動向
  • 結論:

もしPCB材料が話せたら、FR-4はおそらくこう言うだろう。「私は電子産業の80%を支えているのに、誰も私を評価してくれない」。ロジャースは自慢げに「私は特別だから高価なんだ」と言い、ポリイミドは文字通り自慢して「私は曲がるが、折れない」と言うだろう。

このブログの目的は、利用可能なPCB基板の種類と、それらの材料がPCBの性能、熱安定性、信号品質、そして全体的な寿命にどのように影響するかを紹介することです。PCB材料の選択は、用途と設計の複雑さの2点に基づきます。FR4は現在、すべての愛好家にとって最良の選択ですが、それが失敗する場面も見ていきましょう。なぜ他の材料が必要なのか、高高度や宇宙空間で最高の性能を発揮する材料は何か、このガイドでは必要な情報を網羅します。

PCB材料の基礎

基板材を選択する前に、PCB材料が実際に担う役割を理解しておくと有益です。いいえ、それらは「PCBの緑色の部分」ではありません。電気的挙動、熱性能、機械的剛性、さらには製造性さえも制御するのです。

基板の耐久性における基材の役割

基材はPCBの基盤です。その役割は:

  • 銅配線を固定する
  • 層間の絶縁を提供する
  • 高温下での寸法安定性を維持する
  • 湿気や経年劣化に耐える

脆弱な基板は、リフローはんだ付け時にPCBの反りを引き起こしたり、熱サイクル試験でビアの割れを生じさせたり、スポンジのように水分を吸収して破裂(ポップコーン現象)する可能性を生み出します。基板はPCBのインピーダンス安定性に重大な影響を及ぼします。劣悪な基板は、PCBを安価な家具のような電子機器に変えてしまいます。見た目は良好でも、負荷がかかると使用不能になるのです。

評価すべき主要特性:

材料特性は、実使用環境下での基板の挙動を決定します。材料は「三大特性」に基づいて評価可能です:

1) ガラス転移温度(Tg):

PCB材料の特異的な特性としてガラス転移温度(Tg)が挙げられます。これは基板がガラス状状態からゴム状状態へ移行する温度を示します。材料ごとに異なるTg値を示します。

  • 標準FR-4:130–140°C
  • 高Tg FR-4:170–180°C
  • ポリイミド:250~400°C

リフロー工程における高温処理のため、鉛フリーはんだ付けでは低Tg材料よりも高Tg材料の方が信頼性が高いです。ポリマーはフレックスヒーターの製造にも最適であり、JLCPCBではこの材料を用いて製品を製造しています。

2) 熱膨張係数(CTE):

CTEは材料が熱でどれだけ膨張するかを制御します。CTEが高いほどビアが飛び出す可能性が高くなります。そのため、常に低いCTEが求められます。CTEはPCBの「忍耐レベル」のようなものと考え、低いほど良いのです。

3) 誘電率(Dk)と損失正接(Df):

プリント基板(PCB)の誘電率(Dk)と誘電損失係数(Df)は、製品の電気的性能とインピーダンス特性を直接決定します。具体的には、Dk値が低いほど信号伝搬速度が向上し、Df値が低いほど信号損失が低減されます。RFエンジニアがこれらのパラメータにこだわるのは、写真家がレンズのシャープネスにこだわるのと同様です。様々な誘電体材料を検討する際、DkとDfが主要な関心事となります。

一般的なPCB材料の種類

PCB材料は、手頃な価格のFR-4から週末のピザ代よりも高価な高周波用積層板まで、階層を形成しています。

標準用途向けFR-4とそのバリエーション

FR-4は、手頃な価格、強度、加工の容易さで知られるため、PCB基板のスイスアーミーナイフとも呼ばれます。主なバリエーションは以下の通りです:

  • FR-4 標準Tg (130°C)
  • FR-4 中間Tg (150–160°C)
  • FR-4 高Tg (170–200°C)

FR-4の主な用途:

  • マイコン(MCU)
  • 電源装置
  • IoTデバイス

ただし、以下のような用途ではFR-4の使用を避けてください:

  • 5G
  • マイクロ波無線
  • 10~20 GHzを超える高速SerDes

高周波材料(ロジャース、テフロン)

RFおよび高速設計では、FR-4はノイズ源となり、GHz帯では誘電体損失が増加するため、信号が不安定になります。

材料Dk用途
ロジャース RO4350B3.48アンテナ、5G、RFモジュール
RO4003C3.38低コストRF基板
RT/デュロイド 58802.20衛星通信、レーダー
テフロン/PTFE2.1–2.4超低損失RF

これらの材料は高周波領域で使用され、誘電損失を補償するために以下の特性を持つ:

  • 低くて安定した誘電率
  • 超低損失正接
  • 優れた温度特性

FR-4よりも高価で特殊な製造工程を必要とするため、これらの基板では生産時間も長くなる。

フレキシブル基板:

フレキシブルPCBには、高い耐熱性と優れた屈曲性を特徴とするポリイミド基板が使用されます。これらは複数回の屈曲設計が可能なフレックス基板であり、以下の用途に適用されます:

  • ウェアラブルデバイス
  • 折りたたみ式デバイス
  • 航空宇宙産業

機械的な動きを伴う設計では、リジッドフレックス材料の使用を検討する必要がある場合があります。これらの基板の厚さはわずか5ミル(約0.127mm)まで薄くできるため、優れた信号整合性を実現できます。

材料選択に影響する要因

適切なPCB材料の選択は、適切なCPUを選ぶことに似ています。価格、性能、将来の性能要件の間の妥協点を表しています。

コスト対性能のトレードオフ

  • FR-4:安価で汎用性が高い
  • 高Tg FR-4:やや高価だが信頼性が高い
  • ロジャース/PTFE:高価だが優れた高周波性能
  • ポリイミド:高コストだが柔軟性と高温安定性に優れる
  • セラミック:非常に高価だが比類のない熱特性

環境および熱的考慮事項

実験室で製作した回路は、実際の環境下でも動作する必要があります。例:PCBは真空中で動作しない(衛星搭載品を除く)。考慮すべき要素:

  • 動作温度
  • 湿度暴露
  • 振動・衝撃
  • 耐薬品性
  • 放熱要件

材料がPCB信頼性に与える影響

材料選定はPCBの寿命、信号安定性、現場故障率に直接影響する。

基板材料が信号品質に与える影響

PCB材料は、インピーダンス、クロストーク、タイミングスキュー、EMI特性に直接影響します。信号には帰還電流が存在するため、高周波では信号エネルギーが基板の誘電体空間間を流れます。FR-4のバリエーションだけでも±10%のインピーダンスドリフトを引き起こす可能性があります。ロジャース社はRF経路、アンテナ、SerDes、差動ペアに最適な厳密な公差を維持しています。信号整合性は以下に大きく依存します:

  • 一貫した誘電率
  • 低損失正接

材料選定不良に起因する一般的な故障

材料ミスが原因とされる主な故障は以下の通りです:

  1. ビアバレルクラッキング:高熱膨張係数(CTE)材料を多温度サイクルで使用した場合
  2. 剥離:リフロー時に低TgのFR-4を使用した場合
  3. インピーダンス不整合:GHz設計にFR-4を使用した場合
  4. 吸湿故障:ポリイミドやFR-4を湿潤環境で使用した場合
  5. 絶縁破壊:単純な基板上に高電圧回路を実装した場合

PCB材料の調達と試験

材料を決定したら、次の課題は適切なサプライヤーを見つけ、品質を検証することです。

サプライヤー評価チェックリスト

信頼できるPCB材料サプライヤーは以下を提供する必要があります:

  • 一貫したDk/Df制御
  • 詳細なデータシート
  • IPC-4101準拠
  • RoHS/REACH認証
  • UL94難燃性評価

基本材料適格性試験

量産前に適格性試験を実施:

サプライヤーがこれらの試験に不合格の場合、丁寧にお断りし発注を進めないこと。

PCB材料の新たな動向

技術の進歩に伴い、今日選択する材料にはより高い周波数と微細な特徴サイズへの対応が求められます。同時に環境規制への適合も必要です。

持続可能で鉛フリーな革新技術

  • ハロゲンフリーFR-4
  • リサイクル可能な基板
  • バイオベース積層板
  • 低炭素製造プロセス
  • 鉛フリー対応高Tg材料

環境規制への適合は、特にグローバル市場においてもはや任意ではありません。

5Gと自動車分野の要求

  • ミリ波帯向け超高安定Dk/Df
  • 高温安定性(150~200℃)
  • 低EMI放射
  • 信頼性向上のための低熱膨張係数
  • 高熱伝導率
  • 高電圧対応(EVパワーエレクトロニクス向け

ADASレーダーからEV充電器まで、材料科学は次世代エレクトロニクスの基盤となっている。

結論:

適切なPCB材料の選択は基板設計における最重要判断事項の一つです。基板の限界値はメーカーのウェブページで確認可能であり、データシートが提供され、高周波数域での損失が記載されています。性能マトリックス付き材料リストを以下に示します:

材料タイプコスト性能最適な用途
標準FR-4低良好民生用電子機器
高Tg FR-4中優れた熱信頼性産業用、自動車用
ロジャース/PTFE高優れたRF・高速性能5G、RF、マイクロ波
ポリイミド(フレックス)高柔軟性+高温耐性ウェアラブル機器・航空宇宙
メタルコア中優れた熱処理性能LEDおよび電源基板
セラミック非常に高い卓越した熱電気特性レーダーおよび航空宇宙

設計者が誘電率(Dk)、誘電正接(Df)などの材料定数を把握した上で、適切な基板を選定することが求められます。これらの基板を使用することで、信号の全体的な性能を劇的に向上させ、クロストークを低減できます。しかし、低周波で重要度の低い信号にさえ高品質な基板を使用する人々を目にしたことがありますが、これは単なる高価な間違いです。重要なポイントは、低コストで機能するなら、そうすべきだということです。


学び続ける