基礎を超えて:PTFE PCBの役割
1 min
- PTFE/テフロンPCBとは?
- PTFEと従来PCB材料の比較
- テフロンPCBを使用すべき場面
- テフロンPCBの特性
- テフロンPCB製造で知っておくべきこと
- PTFE PCBの主な用途
- まとめ
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)PCBは、高度な電子アプリケーションにおいて不可欠な存在です。さまざまなPCB材料の中でも、テフロン(Teflon)はポリテトラフルオロエチレン(PTFE)のブランド名として広く知られています。
テフロンPCBは、高周波特性と耐熱性に優れていることで知られており、これらはすべて卓越した誘電特性によって実現されています。RF PCB設計では、誘電損失が非常に低く、幅広い誘電率(Dk)を選択できるPTFE系材料がよく使用されます。

主な特長:
- 低誘電率:信号損失を最小限に抑えた高速信号伝送を実現
- 高い熱安定性:温度変動のある環境に最適
- 耐薬品性:過酷・腐食性環境に対応
- 高耐久性:要求の厳しい用途でも長期にわたり安定した性能を発揮
20世紀中頃の軍事技術での利用から、現在の先端通信システムに至るまで、テフロンPCBは電子機器の設計・開発の在り方を大きく変えてきました。本記事では、テフロンPCBの材料、重要性、用途、仕様、そして業界にもたらす利点について詳しく解説します。先端PCBについてさらに知りたい方は、多層PCB設計に関する最新記事もぜひご覧ください。
PTFE/テフロンPCBとは?
PTFEは、テフロンというブランド名で広く認知されている合成フッ素樹脂です。その非反応性、低誘電率、優れた耐熱性により、特殊用途PCBに最適な材料とされています。
PTFE PCBは、5GHz以上の周波数で信号を伝送する用途向けに設計されており、マイクロ波・RF用途に最適です。吸湿率が非常に低いため、高い信頼性と安定した性能が求められる環境に適しています。
一方で、PTFEは標準的なFR-4材料と比べ、PCB製造時に特別な配慮が必要です。以下は、PTFE系材料に特有の点です。

- 柔らかさ:PTFEは柔らかく、ルーティングや穴あけ工程で傷や裂けが生じやすい
- 非粘着性表面:銅めっきが困難なため、スルーホールやスロット形成には特殊処理が必要
- 高コスト:加工難易度の高さにより製造コストが上昇
PTFEと従来PCB材料の比較
1)電気特性
- テフロンPCB:低誘電率(Dk)、低誘電正接(Df)により、高周波用途で信号遅延と損失を最小化
- FR-4 PCB:Dk・Dfが高く、高周波・高速用途では信号損失が増加
2)熱特性
- テフロンPCB:最大約260℃まで耐えられる高い熱安定性
- FR-4 PCB:一般的に約140℃までで、耐熱性は限定的
3)吸湿性
- テフロンPCB:吸湿率が非常に低く、反りや膨張を抑制
- FR-4 PCB:高湿度環境では吸湿による変形や特性変化が生じやすい
テフロンPCBを使用すべき場面
テフロンPCBには多くの利点がありますが、すべての用途に最適というわけではありません。検討時の主なポイントは以下の通りです。

- 加工の複雑さ:柔軟性が高いため、専用設備が必要
- コスト:FR-4より材料・製造コストが高い
- 寸法安定性:製造時の変形防止に注意が必要
テフロンPCBの特性
- 極低温耐性:-196℃でも靭性と約5%の伸びを維持
- 優れた耐薬品性:化学薬品・油・腐食環境下でも特性が変化しない
- 耐候性:高湿度を含む過酷な環境でも安定動作
- 低エネルギー損失:レーダーやRF機器など高精度用途に最適
- 非反応性:炭素-フッ素結合により非粘着・非反応
- 優れた電気特性:低誘電損失、安定した誘電率、高抵抗、耐電圧
テフロンPCB製造で知っておくべきこと
1)表面処理・洗浄
PTFE積層板(セラミックやガラス繊維で補強されることが多い)を丁寧に洗浄し、銅の密着を妨げる不純物を除去します。

2)銅張り
真空プレスを用いて、圧力と熱で銅箔をPTFE基材にラミネートします。高いZ軸CTEを考慮した最適な圧力管理が重要です。

3)フォトエッチング
フォトレジスト塗布後、UV露光・現像・エッチングにより回路を形成します。

4)ソルダーマスク塗布
エッチング後12時間以内に実施し、事前にベーキングで水分を除去します。

5)穴あけ・電解めっき
高精度ドリルと銅めっきにより、層間接続を形成します。

6)品質管理・検査
電気検査、外観検査を実施し、保管時は常温・遮光環境を推奨します。

PTFE PCBの主な用途
- 航空宇宙:衛星・航空機通信の高信頼化
- 通信:5GインフラやRFシステム
- 医療機器:高精度診断装置
- 自動車:ADASやレーダー技術
まとめ
RF電子機器向けPCBにおいて、PTFE(テフロン)は最重要材料の一つです。低誘電率・低損失により、高周波用途で優れた信号品質を実現します。低吸湿性、耐薬品性、高い熱安定性により、通信・航空宇宙・産業分野で不可欠な存在となっています。
高周波性能と環境耐性が最優先される場合、テフロンPCBは最適な選択肢と言えるでしょう。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......