PCBのTgとは?
1 min
- PCBのTgはどのように選定すべきか?
- PCBのTg分類
- JLCPCBにおける高Tg FR-4対応
- PCBのTgはどのように選ぶべきか?
- まとめ
PCBのTgはどのように選定すべきか?
PCB製造において、「Tg」とは**ガラス転移温度(Glass Transition Temperature)**を指します。これは、材料が加熱される過程で、硬くて脆い固体状態から、ゴムのような弾性状態へと変化する温度のことです。

ご存じの通り、PCBは難燃性が求められます。一定の温度で燃焼するのではなく、加熱されると徐々に軟化する特性を持っています。
温度がTgを超えると、PCB基材であるFR-4は、硬く脆い状態から柔らかい状態へと変化します。この変化により、基板の寸法変化や反り、歪みが発生し、最終的には機械的特性や電気特性に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、PCB材料を選定する際には、想定される動作温度範囲を十分に考慮し、設計要件を満たすTg値を持つ材料を選ぶ必要があります。
高Tg基板は、夏の高温環境から冬の低温環境まで、さまざまな使用条件下でも電子機器の安定動作を保証します。PCB設計および製造において、適切なTg値を持つ基材を選択することは、製品の品質と性能を確保するための重要な要素です。
PCBのTg分類
PCB製造では、用途要件に応じて適切なFR-4基材が選択されます。標準的な基材はエポキシ樹脂系であり、Tg値はFR-4基材グレードを分類する最も一般的な指標です。
温度特性に基づき、一般的に以下の3種類に分類されます。
- 一般Tg
- 中Tg
- 高Tg

一般Tg(Low Tg)
低TgのFR-4基板のガラス転移温度は、通常**約130~140℃**です。
優れた物理特性、成熟した製造技術、そしてコストパフォーマンスの高さから、現在でも多くの基板メーカーにとって主流の材料となっています。
例えば、一般的な3Cデジタル家電製品では、温度要件がそれほど高くないため、標準TgのFR-4で十分対応可能です。
一般Tg基板は加工プロセスが成熟しており、製造が容易でコストも低く、経済性に優れています。
中Tg(Medium Tg)
中Tg基板のTg値は**約150℃**です。
通常のFR-4基板と比較して、耐熱性、耐湿性、耐薬品性が向上しており、高温・高湿・腐食性環境でも長期間安定して動作します。
そのため、高速デジタル回路、マイクロ波回路、高周波回路など、より高い性能が求められる分野に適しています。
ただし、Tg150基板は通常のTg基板よりも加工が難しく、コストも高くなる点に注意が必要です。
高Tg(High Tg)
基材のTg値が170℃以上の場合、高い耐熱性、耐湿性、耐薬品性、寸法安定性など、重要な特性を備えたPCBとなります。
特に鉛フリーはんだプロセスでは、高Tg材料の使用が不可欠です。
以下の条件に該当する場合は、高Tg基板の使用が推奨されます。
- PCB加工時間に制約がある
- 多層基板設計
- 高いはんだ付け温度(≥230℃)
- 動作温度が高い(100℃以上)
- ウェーブはんだ付けなど、大きな熱ストレスがかかる工程
高Tg基板は、10層以上の多層PCB、自動車産業、パッケージ基板、埋め込み基板、産業用制御機器、ルーターなどの分野で広く使用されています。
ただし、Tg値が高くなるほどPCBのコストも上昇します。一般的に、高Tg基板は温度耐性が高く、反りや変形が起こりにくいという利点があります。
一方で、ガラス転移温度が高いということは、成形・プレス時の温度条件も厳しくなり、材料が硬く脆くなる傾向があります。その結果、機械加工(ドリル加工)や電気特性に一定の影響を与える場合があります。
コストと性能のバランスを考慮し、用途に応じた選定が重要です。
一般的な用途では、中Tgおよび低TgのFR-4で十分に要件を満たすケースが多くあります。
JLCPCBにおける高Tg FR-4対応
多層PCB向けに、JLCPCBでは高Tg FR-4材料を提供しています。
例えば「High Precision PCB」サービスでは、最大20層のPCB製造が可能で、複雑なレイアウトや高集積設計が求められるプロジェクトに最適です。
この高Tg FR-4材料は高温環境下でも安定性を維持し、優れた性能を発揮します。

PCBのTgはどのように選ぶべきか?
PCBの最大動作温度(Tg)を選定することは、高温環境下での信頼性と性能を左右する重要な判断です。以下のポイントを参考にしてください。
1. 使用環境を把握する
PCBが使用される環境において、想定される最高温度を明確にします。周囲温度、発熱量、放熱条件などを考慮し、必要なTg範囲を決定します。
2. 部品の最大動作温度を考慮する
搭載予定の電子部品が許容する最大動作温度を確認し、PCBのTgがそれを上回るように選定します。これにより、部品の正常動作と寿命を確保できます。
3. 適切なPCB材料を選択する
高Tg材料は、長時間の高温環境下でも構造強度と電気特性を維持できる能力を示します。用途に応じた材料選定が重要です。
4. PCB製造プロセスを考慮する
製造プロセスによっては、PCBのTgに影響を与える場合があります。メーカーの工程管理能力やTg管理体制を事前に確認することが重要です。

まとめ
PCBのTg選定には、使用環境、部品の耐熱仕様、PCB材料、製造プロセスなど、複数の要素を総合的に考慮する必要があります。
十分に高いTgを持つPCBを選ぶことで、高温環境下でも高い信頼性と性能を確保することができます。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......