PCB基板厚み:重要性と考慮事項
1 min
- PCB基板厚みとは?
- PCB厚みに影響を与える要因
- 標準的なPCB厚み
- 設計におけるPCB厚みの重要性
- PCB厚みと他の設計パラメータとの関係
- 適切なPCB厚みの選定方法
- PCB厚みに関するベストプラクティス
- PCB基板厚みの用途別重要性
- まとめ
プリント基板(PCB)の設計および実用性において、基板厚みは非常に重要な要素です。基板厚みは、機械的安定性、電気的性能、製造のしやすさ、そして構造強度に影響を与えます。電子機器がますます小型化する中で、用途ごとに最適な厚みを理解することは極めて重要です。本記事では、PCB基板厚みの重要性、影響要因、一般的な厚み規格、そして最適な厚みの選び方について解説します。
PCB基板厚みとは?
PCB基板厚みとは、基板の表面から裏面までの距離を指し、通常はインチまたはミリメートル(mm)で測定されます。一般的な厚みは**0.2mm(8mil)〜3.2mm(128mil)**の範囲で、**1.6mm(62mil)**が最も広く使用されています。基板厚みは外観だけでなく、電気的性能にも大きく影響します。
PCB厚みに影響を与える要因
適切なPCB厚みは、以下の要因によって決まります。
電気的要件
厚みのある基板では、より太い銅配線を使用できるため、大電流を扱うことが可能です。これは電力分配が重要な用途で特に重要です。
機械的強度
厚い基板は剛性が高く、反りや曲がりが起こりにくいため、過酷な環境に適しています。
熱管理
高出力用途では、厚みのあるPCBの方が放熱性に優れます。適切な厚みは過熱を防ぎ、部品寿命を延ばします。
コスト
厚いPCBは材料や工程が増えるため、製造コストが高くなる傾向があります。性能とコストのバランスが重要です。
標準的なPCB厚み
一般的に使用されるPCB厚みは以下の通りです。
- 0.2mm(8mil) ウェアラブル機器や携帯型電子機器など、極薄設計が必要な用途に使用されます。
- 0.4mm(16mil) サイズと機械的強度のバランスが求められる用途向け。スマートフォンやコンピュータでよく使用されます。
- 1.6mm(62mil) 多くの民生用電子機器で採用されている標準厚みで、性能と耐久性のバランスに優れています。
- 2.0mm(80mil)以上 産業機器や車載電子機器など、高い強度や放熱性が求められる用途に使用されます。
設計におけるPCB厚みの重要性
PCB厚みは回路設計のさまざまな側面に影響します。
信号整合性
厚い基板はクロストークや電磁干渉(EMI)を低減し、信号品質の向上に寄与します。高周波用途では特に重要です。
部品実装
厚いPCBは大型部品の実装が可能となり、設計の自由度が高まります。
放熱性
厚みのある基板は、部品から発生する熱を効率よく拡散でき、安定した動作を維持できます。
PCB厚みと他の設計パラメータとの関係
銅箔厚(Copper Weight)
高電流用途では、厚い基板により重い銅箔を使用でき、電気的性能が向上します。
誘電体層
使用する誘電体材料やその厚みによって、基板全体の厚みは変化します。PCB全体の厚みと誘電体層の特性を総合的に検討する必要があります。
適切なPCB厚みの選定方法
PCB厚みを選定する際は、以下を考慮してください。
- 用途要件 電気的特性、機械的強度、放熱性能を明確にする。
- 製造能力 PCBメーカーが対応可能な厚み範囲を事前に確認する。
- コストと性能のバランス 必要な性能と予算の最適なバランスを取る。
PCB厚みに関するベストプラクティス
- 試作(プロトタイピング) 量産前に試作品を製作し、厚みに起因する問題を早期に確認する。
- シミュレーションツールの活用 厚み変更による性能影響を事前に解析することで、設計判断の精度が向上します。
- メーカーとの連携 PCBメーカーと密に連携し、製造ノウハウを活かした最適な厚みを選定しましょう。
PCB基板厚みの用途別重要性
民生用電子機器
スマートフォン、タブレット、ノートPCなどでは、限られたスペースと軽量化の中で、最適な厚みが性能と信頼性を左右します。
車載電子機器
エンジン制御ユニット(ECU)やインフォテインメントシステムでは、耐久性と放熱性のために厚いPCBが必要です。
産業機器
過酷な環境で使用される制御装置や機械には、高強度の厚いPCBが求められます。
医療機器
高い精度と信頼性が要求される医療機器では、適切な基板厚みが性能安定に直結します。

まとめ
PCB基板厚みは、設計および実用性能に大きく影響する重要な要素です。厚みに影響する要因を理解し、適切な選定方法とベストプラクティスを取り入れることで、電子機器の性能と信頼性を大幅に向上させることができます。
技術が進化し続ける中、PCB厚みは今後も現代電子機器の要求を満たすための重要な設計パラメータであり続けるでしょう。
適切なPCB厚みを選択することで、幅広い産業分野に対応した高品質で信頼性の高い電子製品を実現できます。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......