リジット基板とは?特徴・用途からフレックスリジット基板との違いまで解説
1 min

電子機器の基盤となるプリント基板には、大きく分けてリジット基板とフレキシブル基板があります。本記事では、最も一般的に使われているリジット基板の特徴から、フレックスリジット基板との違い、適切な基板選定のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。

リジット基板とは何か?基本構造と特徴
リジット基板(Rigid PCB)とは、硬い板状の基材を使用したプリント基板のことです。「リジット(Rigid)」は「硬い、曲がらない」という意味で、一般的な電子機器で最も広く使用されている基板タイプです。
主な材料(FR-4など)と構造
リジット基板の基材には、FR-4と呼ばれるガラスエポキシ樹脂が最も一般的に使用されます。FR-4は難燃性(Flame Retardant)を持ち、機械的強度と電気絶縁性に優れています。
基本構造は、この絶縁性基材の表面に銅箔を貼り付け、エッチング加工で配線パターンを形成したものです。
なぜ多くの電子機器で使われているのか
リジット基板が広く採用される理由は、製造技術が確立されており低コストで量産できること、機械的強度が高く取り扱いやすいこと、そして設計・製造のノウハウが豊富に蓄積されていることです。
また、耐熱性や絶縁性など電気的特性も安定しており、多くの用途に対応できる汎用性の高さも大きなメリットです。
リジット基板の主な用途と採用される理由

リジット基板は幅広い製品で使用されています。
スマートフォン、パソコン、テレビ、エアコンなどの家電製品、産業機器では制御装置、計測機器、通信機器、車載機器などが代表的です。
コスト・量産性・信頼性のメリット
リジット基板の最大の利点は、製造プロセスが標準化されており大量生産に適していることです。JLCPCBなどの製造サービスでは、設計データをアップロードするだけで低コストかつ短納期で基板を入手できます。
フレックスリジット基板とは?構造と特徴
フレックスリジット基板(Rigid-Flex PCB)は、硬いリジット部分と曲がるフレキシブル部分を組み合わせた基板です。
リジット基板とフレキシブル基板の長所を併せ持ち、複雑な形状や可動部を持つ電子機器に適しています。
可動部・省スペース設計への対応
フレックスリジット基板の最大の利点は、折り曲げや立体的な配置が可能なことです。複数のリジット基板をコネクタで接続する代わりに、フレックス部で一体化することで、接続の信頼性が向上し、組み立て工数も削減できます。スマートフォンやウェアラブル機器など、小型化と複雑な形状が求められる製品で威力を発揮します。
リジット基板とフレックスリジット基板の違い
リジット基板は全体が硬い基材でできており、曲げることはできません。一方、フレックスリジット基板は曲げられる部分を持ち、折り曲げた状態での使用が可能です。
設計自由度とコストの違い
リジット基板は平面的な設計に限られますが、設計がシンプルで製造コストも抑えられます。フレックスリジット基板は立体的な配置や複雑な形状に対応できる高い設計自由度がありますが、製造工程が複雑になるためコストは高くなります。
用途別の選び方
一般的な電子機器で、平面的な基板配置で十分な場合はリジット基板が最適です。コストを抑えながら信頼性の高い製品を実現できます。
一方、可動部がある製品、極端な小型化が必要な製品、複雑な立体形状への対応が必要な場合はフレックスリジット基板を選択します。
基板選定時に押さえておきたいポイント

基板選定では、まず製品の使用環境を明確にします。
動作温度範囲、湿度、振動、衝撃などの条件によって、適切な基板タイプや材料が変わります。
実装方法・信頼性との関係
部品実装の方法も基板選定に影響します。リジット基板はSMT(表面実装)やスルーホール実装に適しており、自動実装による量産が容易です。
将来の量産・コストを見据えた基板選定
試作段階では機能実現を優先しがちですが、量産を見据えた基板選定が重要です。リジット基板は量産時のコストメリットが大きく、供給も安定しています。JLCPCBなどのサービスでは、試作から量産まで一貫して対応しており、初期段階から量産を考慮した設計をサポートしています。
FAQ
Q: リジット基板の「FR-4」とは何ですか? A: FR-4はガラスエポキシ樹脂を基材とした難燃性の基板材料で、リジット基板の標準的な材質です。機械的強度と電気特性に優れ、コストと性能のバランスが良いため広く使用されています。
Q: 小型製品には必ずフレックスリジット基板が必要ですか? A: いいえ、必ずしも必要ではありません。小型でも可動部がなければリジット基板で十分です。複数の小型リジット基板をコネクタで接続する方がコスト面で有利な場合も多くあります。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......