FPGAアーキテクチャ入門:FPGAの仕組みとその重要性
1 min
- 1. 構成可能論理ブロック(CLB):
- 2. インターコネクト/ルーティングファブリック
- 3. I/Oブロック(IOB)
- 4. DSPスライス(デジタル信号処理ユニット)
- 5. ブロックRAM(BRAM)
- 6. クロック管理ブロック
- 7. ハードIPコア
- 8. コンフィギュレーションメモリ
- すべてをまとめる:
デジタル回路の実装は、ASICまたはゲートアレイベースのICを使用して行われます。しかし、プログラミングするだけで任意の論理を実装できる、もう一つのプログラマブル論理機能ICがあります。これらはPLD(プログラマブル論理デバイス)として知られています。多くの種類が利用可能ですが、本日の主な焦点はフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)です。固定機能集積回路(IC)とは異なり、FPGAは製造後にエンジニアがハードウェア自体を再構成することを可能にします。今や1つのFPGAを使用して、信号処理から機械学習、組み込みまで、多くの異なる回路を実現できます。しかし、FPGAの内部は正確にはどうなっており、世界の他のICとどう違うのでしょうか?これに答えるには、FPGAの内部アーキテクチャを見る必要があります。このガイドは、FPGAアーキテクチャの主要コンポーネント、つまりカスタムデジタルシステムの実装を可能にするビルディングブロックについて説明します。
1. 構成可能論理ブロック(CLB):
すべてのFPGAの中心にあるのは、構成可能論理ブロック(CLB)です。これらは、デジタル論理 が実装される基本単位です。CLBの内部には以下があります:
- ルックアップテーブル(LUT): これらは論理関数を実装するために使用される小さなメモリ構造です。4入力LUTは、4入力の任意の真理値表を表現できます。
- フリップフロップ/レジスタ: フロップは1ビットデータの保存や順序回路の作成に使用されます。
- マルチプレクサ: CLB内で信号をルーティングします。異なるLUT入力から1つを選択するために使用されます。
各CLBは、基本的な論理演算(AND、OR、XOR)を実行するように構成できます。ほとんどすべての複雑な組み合わせ回路および順序回路の機能をここで実装できます。数千のCLBを組み合わせることで、設計者は加算器、マルチプレクサ、カウンタなどのカスタム デジタル回路を構築できます。
2. インターコネクト/ルーティングファブリック
CLBが孤立していたら、FPGAは役に立ちません。インターコネクトファブリックは、CLB、I/Oブロック、メモリ、その他のコンポーネントを接続します。プログラマブル論理(CLB)とともに、プログラマブルスイッチと配線チャネルもあります。これらのインターコネクトもコード内でプログラムされ、内部の異なるブロックを接続し、これらすべてはビットストリームファイルの助けを借りて制御されます。インターコネクトの柔軟性がFPGAを非常に強力にしています。それはチップ内部の高速道路システムのようなもので、設計に応じて動的に再ルーティングされます。
3. I/Oブロック(IOB)
FPGAはPCB上に配置され、外部世界と通信する必要があるため、I/Oブロック(IOB)がこのタスクを処理します。これらは、計算されたデータを外部デバイスに送信し、センサからデータを受け取るために使用されるセルです。各I/Oブロックはプログラマブルで、複数の電圧規格(例:LVCMOS、LVTTL、LVDS)をサポートしています。これらの入出力ブロックは、ドライブ強度、スルーレート、プルアップ/プルダウン抵抗に基づいて区別されます。一部の最新FPGAには、PCIeやEthernet用の高速トランシーバ機能もあります。IOBはFPGAを混在環境で非常に柔軟にし、レガシーシステムとのインターフェースを可能にします。
4. DSPスライス(デジタル信号処理ユニット)
最新のFPGAには、演算集約的な操作を高速化するための専用DSPスライスが含まれています。高速演算用の積和演算(MAC)ユニットが含まれています。DSP機能を備えたFPGAは、固定小数点および浮動小数点演算を行います。
LUTを使用する代わりに(LUTはより遅く、効率が低い)、DSPブロックは速度のために設計されたハードワイヤードシリコンです。例えば、オーディオやビデオ処理パイプラインでは、DSPブロックがフィルタリングと変換を高速で処理します。
5. ブロックRAM(BRAM)
もう一つの重要な機能は、一般にブロックRAM(BRAM)として知られるオンチップメモリです。それはFPGAファブリック全体に分散されています。シングルポートまたはデュアルポートメモリとして構成できます。FPGAファミリに応じて、数キロバイトから数メガバイトのサイズになります。データのバッファリング、ルックアップテーブルの保存、FIFOの実装に非常に役立ちます。画像バッファリング、プロトコル処理、デジタルフィルタなどのアプリケーションでは、BRAMは外部DRAMと比較して論理にはるかに近い低レイテンシメモリを提供します。
6. クロック管理ブロック
FPGA内部のすべてが同期的に動作することを保証するために、クロック管理は重要です。そのため、FPGAには周波数安定性のための位相同期回路(PLL)からなるオンボードクロック管理回路があります。分周と逓倍のための混合モードクロックマネージャ(MMCM)。そして、スキューを最小限に抑えるための適切なクロック分配ネットワーク。FPGAは異なるサブシステム用に複数のクロックを必要とすることがよくあります(CPUコア用に1つ、高速I/O用に別の1つ)。クロック管理ブロックがこれらすべてを可能にしました。
7. ハードIPコア
ほとんどのFPGAリソースは再構成可能ですが、最新のFPGAはハード知的財産(ハードIP)コアも統合しています。これらは一般的なタスク用に最適化された固定機能ブロックです。
ハードIPの例:
- 高速トランシーバ(SerDes)。
- DDRメモリコントローラ。
- PCI Expressインターフェース。
- Ethernet MAC。
- 暗号化エンジン。
これらの機能をLUTで実装する代わりに(あまりにも多くのリソースを消費する)、ハードIPコアは完全に最適化されているため、より良い性能と低消費電力を提供します。これらはデジタル設計で広く実装されています。例えば、センサからデジタルでデータを取り出すには、I2C、UART、またはSPIが必要で、FPGAではこれらはIPとして利用可能です。
8. コンフィギュレーションメモリ
最後に、FPGAをフィールドプログラマブルにしているのは、そのコンフィギュレーションメモリです。ほとんどのFPGAはSRAMベースのコンフィギュレーションを使用しています。電源投入時、FPGAは空白で、外部フラッシュまたはホストプロセッサからビットストリームをロードする必要があります。ビットストリームは以下を定義します:
- CLB機能。
- ルーティングパス。
- I/O構成。
- DSP/BRAM使用状況。
すべてをまとめる:
FPGAアーキテクチャのコンポーネントをまとめましょう:
- CLB → プログラマブル論理機能。
- インターコネクトファブリック → 配線の高速道路。
- IOB → 外部通信。
- DSPブロック → 高速演算ユニット。
- BRAM → ローカルメモリ。
- クロックマネージャ → 安定した同期タイミング。
- ハードIPコア → 固定機能アクセラレータ。
- コンフィギュレーションメモリ → すべてを定義。
これらのビルディングブロックにより、エンジニアは単純なカウンタからCPU全体やAIアクセラレータまで、すべてを同じFPGAチップ上に実装できます。
結論:
FPGAはVLSIだけでなく、DSPやパワーIC設計においても非常に重要な役割を果たしています。FPGAは再構成可能性と並列性によって際立っているため、FPGA内部に任意のタイプのコントローラを作ることができます。FPGAは設計者がカスタムハードウェアアーキテクチャを構築することを可能にします。一方、マイクロコントローラは逐次命令処理に限定されています。初心者にとって、FPGAアーキテクチャの理解は上記の8つのコンポーネントから始まります。それぞれが独自の役割を果たし、一緒になってエンジニアのための柔軟なデジタル遊び場を形成します。FPGAはプロトタイピングの柔軟性とASICレベルの性能の間のギャップを埋めるために使用されます。
学び続ける
PCBの基礎:シンプルなPIマッチングを用いた50オームPCBトレース
RF(無線周波数)設計に取り組む際、PCB上のアンテナとRFコンポーネント間の信号伝送には細部への注意が求められます。重要な側面の一つはアンテナトレースの設計であり、これはRF信号が効率的に伝搬するための導管として機能します。本記事では、PCB設計におけるアンテナトレースの50オーム特性インピーダンス維持の重要性と、RFアプリケーションで最適な性能を実現するためのベストプラクティスについて詳しく解説します。 1. 50オームインピーダンスの重要性 RFシステムでは、伝送線路全体にわたって一貫した特性インピーダンスを維持することが、信号反射を最小限に抑え、電力伝送を最大化するために極めて重要です。50オームの特性インピーダンスは、電力処理能力、信号完全性、およびインピーダンス整合の容易さの間の最適なバランスから、RF設計で広く採用されています。アンテナトレースのインピーダンスが接続されたRFコンポーネント(アンテナ、トランシーバー、増幅器など)のインピーダンスと一致すると、信号損失と反射が最小限に抑えられ、効率的なRF信号伝送が実現します。 2. 50オームアンテナトレースの設計上の考慮事項 ● ト......
PCBにおけるビア設計の可能性を解き放つ:パフォーマンスと接続性の向上
ビア設計はPCBの重要な要素であり、効率的な信号の流れ、優れた熱性能、高品質な放熱、そして層間および部品間の接続を容易に確立する方法を可能にします。本記事では、PCBにおけるビア設計の重要性を探り、さまざまなビアの種類を理解し、パッド設計におけるそれらの意義について議論し、ビア設計を最適化するためのベストプラクティスを提供します。 ビアとは何か? ビアはプリント基板(PCB)設計において、基板の異なる層間の電気的接続を確立する重要な部品です。導電経路として機能し、信号、電力、グランド接続がPCBを通じてシームレスに流れることを可能にします。 ビアは通常、ドリルで開けられた穴であり、銅などの導電性材料でメッキされ、層間の電気信号の伝達を可能にします。ビアの直径は、特定の設計要件と製造能力によって決定されます。 ビアを作成する際には、PCBの各層の適切な回路と正しく配置・位置合わせされていることを確認することが重要です。ビアの位置は重要な役割を果たし、信号の流れの最適化、干渉の低減、効率的なルーティングの実現に貢献します。 PCBにおけるビア設計の重要性 ビア設計は、PCBの最適な性能と接続性を確保す......
高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割
高速PCB設計において、信号完全性は非常に重要です。デジタルデバイスの周波数が高くなるにつれて、高速PCB上のコンポーネント間の信頼性の高い通信を確保する必要があります。高速設計における信号完全性を評価するための最も効果的なツールの1つがアイダイアグラムです。これは、ベースバンドパルス伝送システムの性能に対するチャネルノイズ、分散、符号間干渉の複合的な影響を評価するためのツールです。 アイダイアグラムはデジタル信号の性能を視覚的に表現し、エンジニアがノイズ、ジッタ、タイミングエラーなどの要因を評価できるようにします。数学的な観点から見ると、アイパターンは信号の確率密度関数(PDF)の可視化です。アイダイアグラムにおいて開いたアイパターンは、最小限の信号歪みに対応します。このブログでは、高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割、その重要性、および信号完全性の向上にどのように役立つかを探ります。 信号の符号間干渉 符号間干渉とは、信号完全性の問題により2つの連続する信号が互いに干渉する場合に発生する状態です。信号は周波数領域または時間領域のいずれかで互いに区別されます。両方の条件が同時に発生するこ......
ビアが高速PCB設計に与える影響
高速信号にはインピーダンス整合が必要です。基本的にこれは、信号経路が受信側のインピーダンスと整合した連続的なインピーダンスを持たなければならないことを意味します。これは、信号を劣化させる可能性のある信号反射を防ぐためです。非常に基本的な言葉で言えば、PCBトレースの特性インピーダンスは、トレース幅、トレースの銅厚、基準GNDプレーンからの距離、および誘電率に依存します。これは高速設計において非常に明確な事項ですが、ビアに関してはいくつかの問題があります。ビアは信号経路における90度の曲がりです。ビアの形状により、信号経路はPCBトレースとは異なります。ビアにはデフォルトで基準プレーンがありません。 形状と基準プレーンの欠如により、ビアのインピーダンスは通常PCBトレースと整合しません。これは信号反射を引き起こし、信号整合性を損なう可能性があります。PCB性能に影響を与える様々な要素の中で、ビアは高速・高周波回路において信号整合性を維持し損失を低減する上で重要な役割を果たします。本記事では、このような設計におけるビアの影響を深く掘り下げ、信号伝送への影響、課題、およびその使用を最適化する方法を検討し......
FPGAを理解する:詳細ガイド
私が若い電子技術者だった頃、FPGAについて非常に興味がありました。FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、製造後にユーザーが設定できるように設計された半導体デバイスの一種です。内部には大量のゲートがあり、実際のチップを製造することなく、ユーザーがプログラムしてチップの動作を再現できます。従来のマイクロコントローラやプロセッサとは異なり、FPGAはカスタムハードウェアロジックの実装において比類のない柔軟性を提供します。この記事では、FPGAの基礎、応用、利点、構造、動作原理、およびプログラミングの基本について解説します。 FPGAとは何か? FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、特定のハードウェアレベルのタスクを実行するためにプログラムおよび再プログラム可能な集積回路(IC)です。単一のアプリケーション向けにカスタム製造されるASIC(Application-Specific Integrated Circuit)とは異なり、FPGAはユーザーがロジック構成を定義・変更できる汎用性を提供します。FPGAの主な利点は、プログラミン......
より良いEMC規格のための設計ガイドライン
EMCとは、デバイスが共有動作環境において意図したとおりに動作し、同時に同じ環境内の他の機器が意図したとおりに動作する能力に影響を与えない能力の尺度です。デバイスが電磁エネルギーにさらされたときにどのように反応するかを評価することは、この一部であり、イミュニティ(またはサセプタビリティ)テストとして知られています。デバイスの内部電気システムによって生成されるEMIの量を測定すること(エミッションテストとして知られるプロセス)も、もう一つの要素です。 EMCの両方の側面は、あらゆるシステムにおいて重要な設計およびエンジニアリング上の考慮事項です。デバイスのEMCを適切に予測しないと、安全リスク、製品故障、データ損失など、多くの悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、エンジニアがデバイスが実環境でどのように動作するかをより明確に把握できるよう、EMCおよびEMI用の幅広いテスト機器が開発されています。 EMCの重要性:デバイスが他のデバイスからの干渉を受けずに動作し、自身も干渉を引き起こさないことを保証します。 増大するニーズ:デバイスの複雑化と相互接続性の向上に伴い、EMCはコンプライアンスと機能......