This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

Arduino回路を基板化する前に確認したい設計ポイント

初出公開日 Aug 20, 2026, 更新日 Aug 20, 2026

1 min

目次
  • 回路図を整理してミスを防ぐ
  • 電源の取り方を考える
  • 部品配置と使いやすさを確認する
  • シールド基板にするか単独基板にするか
  • あとから確認できる余地を残す
  • まとめ

 Arduinoで電子工作の動作確認をする場合、まずはブレッドボードで回路を組み、ジャンパーワイヤを使って動作を確認することが多いです。LEDを光らせる、センサーの値を読む、モーターを動かすなど、試作の段階では配線を手軽に変更できるのが大きなメリットです。

 しかし、ブレッドボードで動いた回路をそのまま基板化するときは、注意すべき点があります。プリント基板にすると、配線や部品の位置が固定されます。そのため、Arduino基板として自作する前に、電源、配線、部品配置、コネクタ、Arduino本体との接続方法を整理しておくことが大切です。

回路図を整理してミスを防ぐ

image_1787220809020

 基板化の前に、最初に確認したいのが回路図です。ブレッドボードでは、配線が見た目で分かっているつもりでも、実際にはどのピンがどこにつながっているのか曖昧なことがあります。

 Arduinoのどのピンを使うのか、5Vなのか3.3Vなのか、GNDは共通になっているのかを確認しましょう。抵抗、コンデンサ、ダイオードなどを入れ忘れていないかも重要です。基板化したあとでは配線を簡単に差し替えられないため、回路図の整理がミス防止になります。

電源の取り方を考える

 Arduinoの5Vピンや3.3Vピンから周辺回路へ電源を取ることはよくあります。ただし、LEDを多く使う場合や、リレー、モーター、無線モジュールなどを動かす場合は、Arduino本体の電源だけに頼らない方が安心です。

 必要な電流が大きい回路では、外部電源やレギュレータを用意することも考えます。また、電源ラインとGNDラインは細すぎないようにし、センサーの信号線と大きな電流が流れる配線は、できるだけ離して配置すると安心です。

部品配置と使いやすさを確認する

 Arduino工作を基板化するときは、部品の位置も重要です。USBケーブルや電源コネクタが差しやすいか、スイッチを押しやすいか、LEDが見やすいかを考えて配置します。ケースに入れる場合は、ネジ穴や部品の高さも確認しておきましょう。

 センサーを使う場合は、センサーの向きや外に出す位置も大切です。ブレッドボード上では気にならなかった部品の向きが、完成後の使い勝手に大きく影響することがあります。

シールド基板にするか単独基板にするか

 Arduino用の基板には、Arduino本体に重ねて使うシールド基板として作る方法と、Arduino Nanoなどを載せて単独で使う基板にする方法があります。

 シールド基板が使えるのは比較的大きなArduino UNOやArduino MEGAです。Arduinoのピン位置にピッタリ合わせて設計するのが重要です。単独基板にする場合は、電源入力、書き込み用端子、リセット、外部コネクタなども含めて考える必要があります。

あとから確認できる余地を残す

image_1787220808884

 初めてArduino基板を自作する場合は、完成後に動作確認できる場所を残しておくと安心です。たとえば、電源ラインやGNDにテスト用のパッドを用意したり、未使用ピンを端に出しておいたりすると、トラブル時に原因を調べやすくなります。

 基板を小さくまとめることも大切ですが、最初のうちは測定や修正のしやすさも意識すると、失敗しても次の改善につなげやすくなります。検索では「Arduino基盤」と書かれることもありますが、電子工作では部品を載せる板として「基板」と表記するのが一般的です。

まとめ

 Arduinoの回路を基板化する前には、ブレッドボードで動いたかどうかだけでなく、回路図、電源、配線、部品配置、コネクタ、基板の形を整理することが大切です。

 基板化は、試作回路をきれいに写す作業ではなく、安定して使える形に設計し直す作業です。小さなArduino電子工作から基板化に挑戦すると、配線がすっきりし、作品としても扱いやすくなります。

100006883100006882_11zon

学び続ける