初心者が避けるべきPCB設計のよくある5つの間違い
1 min
- 1. 不十分な計画と部品配置
- 2. 電源分配とデカップリングの無視
- 3. 不十分な信号完全性:インピーダンス、リターンパス、クロストーク
- 4. 熱と電力消費の見落とし
- 5. 製造性を考慮した設計の欠如
- 結論:
- よくある質問(FAQ)
PCB設計は芸術であり科学でもあります。すべての電子エンジニアは、自分の回路を信頼性の高いプリント基板にしたいと考えています。しかし、初心者はよく同じ間違いを犯し、ノイズの多い信号、過熱、試作の失敗、あるいは高額な再設計につながります。このガイドでは、最も一般的なPCB設計の5つの間違いとその回避方法を、実践的な解説とすぐに適用できる簡単なルールとともに見ていきます。
1. 不十分な計画と部品配置
ミックスドシグナルシステム(アナログ+デジタル)では、不適切な配置がノイズ結合を引き起こす可能性があります。アナログ部品は動作が遅いですがノイズに敏感であり、デジタル部品は高周波で動作しノイズを発生させます。これを避けるには、20Hルールに従ってください。デジタル部とアナログ部を、層厚(H)の少なくとも20倍離します。例えば、JLCPCBの標準1.6mm FR-4基板(層間隔約0.2mm)では、最低4mmの間隔が必要です。
悪い配置はまた、配線長を増加させ(損失とEMIの増大)、放熱を悪化させます。電源配線が複雑になり、配線時に多くのビアを強いられることがよくあります。
回避方法:
- 機能ブロック(電源、アナログ、デジタル、RF)をグループ化し、関連するピン間の接続が短くなるように配置します。
- ミックスドシグナルには20Hルールを使用する
- テストポイント、プログラミングヘッダー、極性マーキング用のスペースを確保します。
- JLCPCBの無料DFMチェッカーは配置の問題を早期に指摘できます。
2. 電源分配とデカップリングの無視
電源完全性は多層PCBにおいて最も重要な要素です。電源にエラーがあるか、電源にノイズがあると、製品の品質と性能が損なわれる可能性があります。電源障害の主な原因は2つあり、デカップリングコンデンサの配置と分配です。電源分配の問題は不適切な配線幅によって発生します。細いVIN/VOUT配線は発熱し、負荷時に電圧降下を引き起こします。通常、電源では高周波ノイズと低周波ノイズを除去するために異なる値のデカップリングコンデンサが使用されます。PCBの電源完全性を改善するための推奨手順がいくつかあります。
よくある間違いは、1種類または1つの値のコンデンサのみを使用したり、ICピンから遠すぎる場所に配置することです。異なる周波数には異なるコンデンサ値が必要です。小さなセラミックコンデンサは高周波ノイズを処理し、大きな電解コンデンサやタンタルコンデンサは低周波リップルを処理します。
PCBの電源完全性を改善するための推奨手順がいくつかあります。
推奨手順:
- 大電流ネットには広い配線または専用の電源プレーンを使用します。4層基板では、内層の1つをグラウンドに、必要に応じて別の層を電源に専用化します。
- 各電源ピンのすぐ隣に少なくとも1つの0.1μFセラミックデカップリングコンデンサを配置します。レギュレータの近くに1μF~10μFのバルクコンデンサを追加します。配線はできるだけ短く保ちます(センチメートルではなくミリメートル単位)。
- ノイズの多いドメイン(例:スイッチングレギュレータからアナログ)を分離するためにフェライトビーズまたはLCフィルタを使用します。
3. 不十分な信号完全性:インピーダンス、リターンパス、クロストーク
初心者は高速信号を他の配線と同じようにランダムな層に配線し、急激な層遷移や長いスタブを作ります。また、リターンパスを処理せずにプレーンを分割します。一つずつ説明しましょう。2本のラインのインピーダンスが一致しない場合、信号は不連続端から反射し、インピーダンス不整合が生じます。これは通常、ビア、配線の不連続、信号経路内の部品配置によって発生します。クロストークは、信号の磁界が他の配線の磁界と重なることによって発生します。そしてリターンパスは、信号をグラウンドに接続し、生成から吸収までの経路を完成させるために必要です。これらはすべてPCBの信号完全性を決定する要因です。
- インピーダンス不整合は反射を生み、波形を歪めます。
- 不連続なリターンパスは電流を長い迂回路に強制し、EMIとノイズを増加させます。
- クロストークは、1本の配線からの磁界または電界が隣接する配線に干渉するときに発生します
回避するためのガイドラインをいくつか示します:
- スタックアップを事前に計画します。一般的な設計では、4層スタックアップ(トップ信号/GND/PWR/ボトム信号)を使用し、すべての高速配線が近接したリファレンスプレーンを持つようにします。
- 高速配線には制御されたインピーダンス(シングルエンド50Ω、差動約100Ω)を使用し、差動ペアは一定の間隔で一緒に配線します。
- 信号の下でグラウンドプレーンを分割しないでください。信号のリターンは連続的で、配線の直下にあるべきです。プレーンを分割する必要がある場合は、リターン電流がボイドを飛び越えることを強いられないように信号を配線します。
- RF/高速配線には90°の曲がりではなく、45°のベンドと緩やかな曲線を使用します。
4. 熱と電力消費の見落とし
多くの初心者は電気的接続のみに注目し、部品が動作中に熱を発生することを忘れています。小さな銅パッドや細い配線に頼り、サーマルビアや適切な放熱対策を施しません。これによりICや電源部品が予想以上に高温で動作し、性能スロットリング、寿命短縮、突然の故障につながります。
回避方法:
- 熱源(パワーMOSFET、リニアレギュレータ、プロセッサ)を特定します。電源ICやBGAの下に十分な銅面積とサーマルビアを設け、内部プレーンに熱を伝えます。
- 必要な場所にサーマルリリーフを使用しますが、サーマルパッドをプレーンから完全に分離しないでください。BGAの場合、パッドの下にサーマルビアのアレイを配置し、ファブの要件に応じてプラグまたはテント処理されていることを確認します。
- 銅プレーンで処理できる以上の放熱が必要な場合は、サーマルパッドとヒートシンク取り付けを追加します。簡単な熱計算(電力×熱抵抗)を実行して温度を確認します。
5. 製造性を考慮した設計の欠如
きれいな回路図と完成したGERBERは、製造可能なPCBを保証するものではありません。よくある問題は、間違ったフットプリントやパッド上のシルクスクリーンです。また、フィデューシャルマークの欠落やウェーブ/手はんだ付けのための十分なクリアランス不足を確認する必要がある場合もあります。PCBメーカーがファイルを拒否し、手直しに時間とコストがかかり、組み立てが失敗し、デバッグが困難になります。
回避方法:
- ベンダーまたはライブラリの検証済みフットプリントを使用し、部品パラメータと一致するかデータシートを常に確認します。
- フィデューシャルマーク、ペーストマスク開口部を追加し、部品間隔をピックアンドプレースマシンと互換性のあるものにします。
- BOM(部品表)は配置ファイルとともに含める必要があります。
結論:
これら5つのよくある間違いを避けることで、数え切れないほどのデバッグ時間を節約し、試作の失敗を減らし、最初からより信頼性が高くプロフェッショナルなPCBを作成できるようになります。優れたPCB設計とは、慎重な計画、各決定の背後にある物理を理解すること、そして電気的性能と実際の製造の両方を先を見据えて考えることです。
簡単なプロジェクトから始め、各ステップで作業を確認し、各試作から学ぶことを恐れないでください。練習とこれらの基本への注意により、高品質な電子機器を設計するために必要なスキルをすぐに身につけることができます。
よくある質問(FAQ)
1. PCB設計で最も一般的な初心者の間違いは何ですか?
不適切な部品配置、特にアナログ部とデジタル部を近づけすぎて混在させ、ノイズや干渉を引き起こすことです。
2. デカップリングが重要な理由と正しい方法は?
電源を安定させ、ノイズを低減します。すべてのIC電源ピンの近くに0.1μFコンデンサを配置し、レギュレータの近くにバルクコンデンサを追加します。
3. 信号完全性の問題を回避するにはどうすればよいですか?
適切な層スタックアップを使用し、高速配線をグラウンドプレーンに近づけ、差動ペアの長さを一致させます。
4. 設計を製造に出す前に何を確認すべきですか?
DFMチェックを実行し、フットプリントを検証し、フィデューシャルマークを追加し、組み立てとはんだ付けのためのクリアランスを確保します。
学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......