プリント基板に適した表面仕上げ材を選択する方法
1 min
プリント回路基板(PCB)の設計と製造に関しては、表面仕上げの要素を考慮することは重要な決定です。表面仕上げは、PCBの美観に影響を与えるだけでなく、電子機器の機能、信頼性、はんだ付け性、および寿命に不可欠です。
表面仕上げは、PCBの露出した銅トレースの保護層として機能します。酸化を防ぎ、はんだ付け性を促進し、導電性を向上させ、湿度や腐食などの環境要因からある程度の保護を提供します。適切な 表面仕上げを選択することは、PCBの寿命と正しい動作を保証するために不可欠です。
表面仕上げの選択に関する考慮事項
PCBの表面仕上げを選択する場合、ボードのはんだ付け性、酸化防止、および全体的な信頼性を確保するために、いくつかの考慮事項が適用されます。提供された検索結果に基づいて、表面仕上げの選択に関するいくつかの重要な考慮事項は次のとおりです。
はんだ付け性
表面仕上げは、PCB上で部品を組み立てるためのはんだ付け可能な表面を提供する必要があります。組み立てプロセス中に信頼性の高いはんだ接合を作成するのに役立つ必要があります。
酸化からの保護
表面仕上げは保護層として機能し、露出した銅回路の酸化や劣化を防ぎ、PCBの長期的な信頼性を確保します。
賞味期限
選択した表面仕上げは、ボードの貯蔵寿命を延ばし、過酷な操作や保管環境による損傷からボードを保護する必要があります。
組立工程への適合性
表面仕上げは、適切な接合とはんだ付け性を確保するために、リフローはんだ付けやウェーブはんだ付けなど、使用される組み立てプロセスと互換性がある必要があります。
環境への配慮
一部の表面仕上げ材は環境にやさしく、RoHS(有害物質制限)などの規制に準拠しているため、環境に配慮したアプリケーションに適しています。
コストと材料に関する考慮事項
表面仕上げ材を選択する際には、材料コストと性能要件を考慮し、選択した仕上げ材がプロジェクト予算と技術要件に適合していることを確認することが重要です。
信頼性と長寿命
表面仕上げは、PCBの全体的な信頼性と寿命に貢献し、期待される性能と耐久性の基準を満たすようにする必要があります。
一般的な表面仕上げオプション
a. HASL(熱風はんだレベリング)
これは、人気のある費用対効果の高い表面仕上げです。PCBを溶融はんだ槽に浸し、熱風を使用して余分なはんだを平らにし、平らではんだ付け可能な表面を残します。余分なはんだは、回路基板を熱風ナイフに通すことで除去されます。ここで使用されるはんだは錫と鉛の混合物です。HASLはほとんどのアプリケーションに適していますが、表面が比較的粗いため、ファインピッチのコンポーネントには理想的ではない場合があります。
b. ENIG (無電解ニッケル浸漬金)
ENIGは広く使用されており、優れたはんだ付け性と耐食性を提供する複雑なPCB設計に適しています。無電解ニッケル層が浸漬金層で覆われているため、はんだ付けや部品取り付けのための安定した表面を提供します。ENIG、ファインピッチ部品、高信頼性を必要とするアプリケーション。
c. OSP(有機はんだ防腐剤)
OSPは、銅トレースを保護するために薄い有機コーティングを利用する費用対効果の高い表面仕上げ材です。優れたはんだ付け性を提供し、環境に優しいです。OSPは、低コストのアプリケーションやファインピッチコンポーネントを備えたPCB設計に適しています。
d. 浸漬スズ
浸漬スズ(Immersion tin)は白スズとも呼ばれ、平らではんだ付け可能な表面を提供します。はんだ付け性に優れ、他の表面仕上げ材と比較して費用対効果が高いですが、保管寿命が比較的短く、保管および取り扱い中に追加の保護が必要な場合があります。
e. 浸漬銀(ImAg)
この仕上げは、非常に良好なはんだ付け性を持つ平らな表面を提供します。はんだ接合は、はんだ付け中に銀が溶解するため、基本的な銅で生成されるため、さまざまなPCBアプリケーションに適しています。
f. 鉛フリー熱風表面平坦化(HASL)
この仕上げは従来のHASL仕上げに似ていますが、鉛フリーはんだを使用しているため、環境に優しく、RoHSなどの規制に準拠しています。優れたはんだ付け性と耐酸化性を提供します。
g. 有機表面仕上げ
これらの表面仕上げは、カーボン、金、銀などの有機材料を使用してPCBに保護層を提供します。例としては、カーボンインク、金メッキ、銀メッキなどがあります。
適切な表面仕上げを選択するには、はんだ付け性、耐酸化性、耐用年数、環境上の考慮事項、コスト、材料の考慮事項など、さまざまな要因が必要です。
PCBメーカーや業界の専門家にご相談ください
疑問がある場合は、JLCPCBのようなPCBメーカーや業界の専門家に相談して、特定のアプリケーションに最適な表面仕上げオプションについての洞察を得てください。 彼らは、PCB技術の最新の進歩に関する専門知識と知識に基づいて、貴重な推奨事項を提供することができます。
プリント回路基板の耐久性、機能性、信頼性を確保するための重要な最初のステップは、適切な表面仕上げを選択することです。 すべての表面仕上げには長所と短所があるため、HASL、ENIG、OSP、または浸漬スズから選択する前に、オプションを慎重に検討してください。
PCBの要件についてJLCPCBと協力する場合、優れた製造、一流の顧客サービス、最先端の表面仕上げオプションが期待できます。私たちの専門家チームは、お客様の固有の要件に応じてアドバイスと推奨事項を提供します。
あなたのアイデアを実現し、電子プロジェクトで前例のない成功を収めるために私たちを信頼してください。
学び続ける
振動・衝撃に強い基板設計の基本(固定方法編)
本記事では、振動や衝撃に強い基板にするための「基礎知識」と「固定方法」について解説します。電子工作初心者の方でもイメージしやすいように、できるだけ具体的な言葉でまとめました。 振動と衝撃の基礎知識 振動と衝撃が基板に与える影響 振動とは「繰り返しの揺れ」、衝撃とは「一回性の強い力」のことです。これらの外力は、はんだ接合部の疲労割れ、部品の脱落、コネクタの接触不良などを引き起こす原因になります。繰り返しの応力によって、はんだに微小な亀裂が入り、最終的に断線に至ることもあります。特に振動に関しては、弱い力の繰り返しだと甘く見ていると、後で不具合の原因になることもあるため、十分に注意が必要です。 共振と固有振動数 固有振動数とは、その物体がもつ「もっとも揺れやすい」周波数のことです。外部から与えられる振動の周波数がこの固有振動数に近づくと、共振が起きて振幅が大きくなり、部品やはんだにかかる負担が急激に増えます。基板や筐体(ケース)はそれぞれ別々の固有振動数を持つため、設計段階で想定される振動周波数帯と、構造の固有振動数が重なりすぎないように意識することが重要です。 基板の固定方法と実践テクニック 基板の......
基板の長期保守性を高める設計チェックリスト:コネクタ配置・試験ポイント・交換性
長く使える電子機器を作るには、初期設計段階で「保守性(ほしゅせい)」を意識することが重要です。保守性とは、故障時の点検・修理・部品交換が容易であることを指します。この記事では、コネクタ配置、試験ポイント、交換性(部品を交換しやすくする設計)を中心に、実務的なチェックリストまでご紹介します。 設計前に決めておくべき基本方針 まずは製品のライフサイクルを想定します。ライフサイクルとは製品が市場に出てから廃棄されるまでの期間や運用環境のことです。屋内で使うのか、屋外や工場のような過酷環境で使うのかで設計方針が異なります。想定耐用年数、想定故障率、保守頻度を決めておくと、どの程度の冗長性(余裕を持たせること)や交換性が必要か判断しやすくなります。 ここで重要なのは、すべてを完璧にすることはできないところです。例えば、故障率は予想でしかなく、必ず同じ確率で故障するとは限りません。製造ロットや、個体によってばらつきが存在します。そのため、ある程度幅があることを最初に認識しておくことが必要です。 チェックポイント(設計方針) 想定使用環境(屋内/屋外/振動/温度)を明確にする。 想定保守頻度(年に何回点検するか......
基板コスト削減テクニック:部品選定・レイヤー最適化・パネル化の実務
プリント基板、PCBの製造コストを下げるには、設計段階から製造・実装・調達までを見通した工夫が必要です。本記事では、電子工作初心者にも分かるように用語を都度説明しながら、部品選定、レイヤー最適化、パネル化(めんづけ)などの実務的なテクニックを解説します。 コスト削減の全体戦略 設計段階での考え方 コスト削減は「後から削る」よりも「最初から作らない」ことが効きます。まずは製品の要求仕様(性能、信頼性、量産数量)を明確にし、必要十分な仕様に落とし込みます。ここで言う要求仕様とは、動作温度や通信速度、寿命など製品が満たすべき条件のことです。 設計段階で製造業者(基板メーカーや実装業者)と早めに相談すると、無駄な仕様や高コスト工程を避けられます。製造側の制約(ドリル最小径、配線幅の標準、表面処理の選択肢など)を把握しておくことが重要です。場合によっては、複数の製造業者から選択する必要もあります。 製造ロットとコストの関係 基板コストは数量(ロット)に強く依存します。試作(1〜10枚)と量産(数百〜数万枚)では単価が大きく変わります。一般に、セットアップ費用や治具費が分散されるほど単価は下がります。まずは想......
Gerberファイルのチェックリスト:製造トラブルを防ぐ設計データの最終確認
設計が完了した基板をいざ製造に出す前に、Gerber(ガーバー)ファイルを正しく準備・確認することは非常に重要です。Gerberファイルは製造工場が基板を作るための「設計図」であり、ここにミスがあると基板が意図した通りに出来上がらず、納期遅延や追加コストにつながります。本記事では、実務で使えるチェックリストと具体的な確認手順をまとめました。 Gerberファイルとは何か(用語メモ) Gerberファイル:基板の各レイヤー(銅箔、ソルダーマスク、シルク、外形など)を表すベクターデータの集合です。製造機械はこのデータを読み取って基板を加工します。 ドリルファイル(Excellon):穴あけ情報を記したファイルで、スルーホールやビア(層間接続用の穴)などの位置と径が記載されています。いわゆる機械的な寸法が入っています。 DFM(Design for Manufacturing):製造しやすい設計にするための考え方やチェック項目です。 提出前に必ず確認する基本項目(出力前) 1. 設計最終版(Rev)とファイル管理 まず、設計が最新リビジョン(Rev)であることを確認します。何度も更新しているうちに、どの......
DRC設定とよくあるミス対策:KiCadAltium別の実践設定例(DRC・KiCad・Altium)
プリント基板(PCB)設計で製造トラブルや実装不良を防ぐために不可欠なのがDRC(Design Rule Check:設計ルールチェック)です。DRCは設計データが製造可能な範囲に収まっているかを自動で検査する機能で、設計ミスを早期に発見して手戻りを減らします。この記事では、初心者にもわかりやすく用語を都度説明しながら、よくあるミス、実務で使えるDRC設定例、ツール別の運用ポイント、最終チェックリストまでご紹介します。DRCの重要性については、こちらの記事で紹介しています。 DRCの基本と役割 DRCはCAD(基板設計ソフト)上で設定したルールに基づき、配線幅やクリアランス(間隔)、ドリル径、ソルダーマスク開口などの違反を自動検出する機能です。ここで出るエラーは「製造できない」「実装で問題が起きる」といった致命的なものが多いため、出力前に必ず解消する必要があります。 ここで用語について少し解説しておきます。 クリアランス:導体同士や導体とパッドの最小間隔。 トレース幅(配線幅):銅箔の線の太さ。流せる電流の大きさや製造性に影響します。 ビア(via):層間を接続する穴。2層基板や、スルーホールは基......
PCBテスト方法:PCBテストと特性評価のための包括的なガイド
プリント回路基板(PCB)に関しては、安定した永続的な機能と信頼性を確保することが重要です。PCBテストは製造工程において重要な役割を果たし、潜在的な問題を特定し、コストのかかる故障を防ぐことができます。この包括的なガイドでは、PCBのテストと特性評価に使用されるさまざまな方法を紹介し、エンジニア、メーカー、エレクトロニクス愛好家に貴重な洞察を提供します。 PCBテスト方法: PCBテストには、設計と機能のさまざまな側面を調査する体系的なアプローチが含まれます。PCBテストに含まれる重要なステップは次のとおりです。 目視検査 PCBテストの最初のステップは、綿密な目視検査です。 このプロセスには、はんだ付けエラー、コンポーネントの位置ずれ、または物理的な損傷などの目に見える欠陥がないかボードを検査することが含まれます。目視検査は、PCBの性能と安定性に影響を与える可能性のある問題を特定するのに役立ちます。 導通テスト 導通テストは、PCBの電気的接続の完全性を保証します。抵抗を測定したり、電圧降下テストを行うことにより、この方法は、ボードの適切な機能を妨げる可能性のある開 回路や短絡が ないことを......