CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
1 min
- CCLとは
- CCLの構造
- CCLからPCBが作られるまで
- 代表的なCCLの種類
- CCLの性能がPCBへ与える影響
- 電子工作でもCCLの知識は有用
- まとめ
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。
その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。
しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。
CCLとは
CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。
PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、
- CCL:プリント基板の原材料
- PCB:回路パターンが形成されたプリント基板
という関係になります。私たちが普段目にするPCBは、すべてCCLから作られています。
CCLの構造
CCLは主に次の3つの要素で構成されています。
銅箔(Copper Foil)
表面に貼り付けられている銅箔です。PCBの配線パターンは、この銅箔をエッチング加工することで作られます。一般的なプリント基板では35μm(1oz)の銅箔が多く使用されています。大電流回路向けのPCBでは、より厚い銅箔が採用されることもあります。
絶縁材料(樹脂層)
銅箔を支える絶縁層です。エポキシ樹脂などが使用され、配線同士を電気的に絶縁する役割があります。PCBの耐久性や信頼性は、この絶縁材料の性能に大きく左右されます。
補強材
FR-4系のCCLではガラスクロスが利用されています。補強材によって機械的強度や寸法安定性が向上し、高品質なプリント基板の製造が可能になります。
CCLからPCBが作られるまで
PCBの製造はCCLから始まります。一般的な製造工程は次のようになります。
- CCLを準備する
- 感光材料を塗布する
- 回路パターンを露光する
- 現像を行う
- 不要な銅箔をエッチングで除去する
- 穴あけ加工を行う
- レジストやシルク印刷を行う
- 表面処理を行う
この工程を経ることで、銅箔の張り付けられたCCLから、実用的なプリント基板へと加工されます。
代表的なCCLの種類
FR-4系CCL
最も普及しているCCLです。現在流通しているPCBやプリント基板の大部分がFR-4を使用しています。 特徴として、
- 強度が高い
- コストと性能のバランスが良い
- 加工しやすい
- 耐熱性が高い
などがあります。
CEM系CCL
FR-4よりも安価な材料です。十分な強度を持ちながらコストを抑えられるため、家電製品などのコスト重視の民生機器向けPCBで利用される場合があります。
高周波用CCL
5G機器や無線通信機器では、特殊な高周波対応CCLが使用されます。通常のFR-4よりも信号損失が少なく、高速通信や無線通信に適した特性を持っています。
CCLの性能がPCBへ与える影響
CCLは単なる土台ではありません。PCBの性能や信頼性を左右する重要な要素です。CCLの品質が完成したPCBへ与える影響として、代表的なものを3つ紹介します。
信号品質
高速通信を行うPCBでは、CCLの誘電率や誘電損失が信号品質に大きく影響します。材料特性が適切でない場合、信号が弱くなったり、波形が乱れたりすることがあります。そのため、高速通信機器や高周波回路では用途に適したCCLの選定が重要です。
耐熱性
PCBは実装工程で高温のリフロー炉を通過します。CCLの耐熱性が不足していると、反りや層間剥離の原因となり、基板品質の低下につながることがあります。
強度
振動や衝撃が加わる環境では、CCLの機械的強度が重要になります。強度が不足するとクラックや配線断線の原因となるため、産業機器や車載機器では特に重視される性能の一つです。
電子工作でもCCLの知識は有用
電子工作では完成したPCBを利用することが多いため、CCLを意識する機会は少ないかもしれません。しかし、
- なぜFR-4が広く使われるのか
- なぜ高周波基板は高価なのか
- なぜ銅箔の厚さが異なる基板が存在するのか
といった疑問は、CCLの知識があると理解しやすくなります。また、自作プリント基板を製作する際にも役立つ知識です。
まとめ
CCLとは銅張積層板(Copper Clad Laminate)のことで、PCBを製造するための原材料です。完成したPCBの性能や信頼性は、加工技術だけでなくCCLそのものの特性にも大きく左右されます。基板設計を行う際は完成したPCBだけでなく、その土台となるCCLについても理解しておくことで、材料選定や基板仕様をより適切に判断できるようになるでしょう。


学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......