This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

Via in Pad(VIP)テクノロジー:先進PCB製造における高密度化と信頼性の推進

初出公開日 May 26, 2026, 更新日 May 26, 2026

1 min

目次
  • Via in Pad Plated Over(VIPPO)を使うタイミングと理由
  • ビアインパッド実装を成功させるための設計ベストプラクティス
  • ビアインパッド構造の精密製造
  • JLCPCBがビアインパッドを極める理由
  • よくある質問(FAQ)

ビアインパッドとは、その名の通り、コンポーネントのはんだ付けパッド内にビアを直接配置する技術です。短いトレースでパッドから離れた場所にビアを引き回すのではなく、パッドの中にビアを置きます。シンプルに聞こえますが、この考え方は現代の高密度インターコネクト(HDI)基板にとって不可欠なPCB設計哲学の大きな進化を象徴しています。

従来のPCB設計では、ビアは常にパッドエリアの外に置かれ、短いファンアウトトレースで接続されていました。これは十分なスペースがあれば問題ありません。しかし、BGAのピッチが1.27 mmから0.4 mm以下にまで縮小するなど、コンポーネントパッケージが小型化するにつれ、パッド間に外部ビアへのエスケープトレースを引くスペースが物理的に不足してきました。ビアインパッド技術は、ファンアウトを完全に排除し、ビアをパッド内に直接配置することで、この問題を解決し、貴重な配線スペースを回復します。

ビアインパッド技術の進化は、HDI製造能力の向上と軌を一にしています。初期の実装は、パッド内の単純なスルーホールビアに限られており(はんだ吸い上げの問題が多発)、現代のインパッドビアソリューションは、充填・キャップ付きマイクロビアを用いて、上部のコンポーネントに完全に平坦ではんだ付け可能な表面を提供します。

スペース節約と信号性能向上のためのコアアドバンテージ

ビアインパッドの利点は、単純なスペース節約をはるかに超えていますが、それだけでも採用の価値は十分にあります。

1)配線密度が劇的に向上します。BGAボールの直下にビアを配置することで、インナーロウからの信号を貴重な表面配線チャネルを消費せずにエスケープできます。従来のファンアウトでは4層以上の配線層が必要だった0.5 mmピッチBGAも、ビアインパッドなら2層で済む場合があり、スタックアップ数と基板コストの削減につながります。

2)信号インテグリティも大幅に向上します。短い信号パスは寄生インダクタンスと容量を低減します。高速設計では、ファンアウトスタブを排除することで、反射を引き起こす可能性のあるインピーダンス不連続を取り除き、信号品質の劣化を防ぎます。パッドインビア方式は、コンポーネントとインナーレイヤー間で最短の電気的パスを提供します。

3)熱性能も改善されます。熱パッド内の充填ビアは、内部GNDまたは電源プレーンへの直接の銅接続を作り、電源コンポーネントや大電流ICからの熱放散を劇的に向上させます。これは特に、自動車やパワーエレクトロニクスアプリケーションで価値があります。

Via in Pad Plated Over(VIPPO)を使うタイミングと理由

BGA、ファインピッチ、熱クリティカルな用途における理想的なシナリオ

Via in Pad Plated Over(VIPPO)は、ビアインパッド技術のゴールドスタンダード実装です。このプロセスでは、ビアをドリルし、導電性または非導電性材料で充填し、充填体上に銅メッキを施し、表面を平坦化してスムーズでフラットなパッドを作ります。これにより、コンポーネントはソリッドパッドと区別がつかない表面に実装されます。

VIPPOに最適なシナリオは、ピッチ0.8 mm以下のBGAエスケープ配線や、インナーロウ信号が従来のドッグボーンファンアウトではエスケープできない場合です。また、内部プレーンへの重要な熱パスを提供する充填ビアが必要なQFNやDFNパッケージの露出熱パッドにも不可欠です。3 GHz以上の高周波用途では、スタブ効果の排除に恩恵を受け、基板面積が絶対的に限られた設計でも密度改善の恩恵を受けます。

プロのヒント: すべてのビアインパッドがVIPPOである必要はありません。試作やクリティカルでない用途では、テントまたはプラグ付きビアインパッドで十分な場合があります。フルVIPPOは、ファインピッチBGAや平坦性が譲れない熱クリティカルパッドにのみ予約してください。.

従来のビア配置戦略との比較

従来のビア配置は「ドッグボーン」パターンを用います:コンポーネントパッドから短いトレースを引き、パッド間のクリアランスに配置されたビアに接続します。このアプローチはシンプルでよく理解されており、特別な製造プロセスを必要としません。しかし、配線スペースを消費し、トレース長が増加(インダクタンス増)し、非常にファインピッチでは物理的に不可能になります。

ビアインパッドはこれらの妥協を排除しますが、製造の複雑さとコストが増加します。充填、メッキ、平坦化の工程は、専用設備を必要とする追加プロセスです。トレードオフは明快です:設計が従来のファンアウトで配線の混雑や信号インテグリティの問題なく対応できるなら、コストを節約してドッグボーンを使いましょう。密度限界に挑戦している、または信号マージンの1 dBでも追求しているなら、ビアインパッドへの投資は価値があります。

ビアインパッド実装を成功させるための設計ベストプラクティス

パッドサイズ、穴径、充填材ガイドライン

パッド内ビアの生成は、基本的にスキーマティックとレイアウトツールから始まります。マイクロビア(レーザードリル)パッドアプリケーションでは、パッド穴径(一般的に0.25–0.35 mm)とパッド径(一般的に0.25 mm)を設定します。代表的な穴径は0.075–0.15 mmの範囲です。マイクロビアでは、パッド穴径0.25–0.35 mm、パッド径0.25–0.35 mmが一般的です。

充填材は用途によって選択します。導電性ペーストや電解銅による導電性充填は、熱・電気的に最も導電性が高く、電源パッド下のサーマルビアに使用されます。軽量で安価な非導電性充填(エポキシ系)は、熱伝導がそれほど重要でない信号ビアに使えます。いずれも銅メッキとレベリングが必要です。最も重要なルール:パッドはビア穴、リング状導体、アルミニウムパッド上に十分なはんだペーストを確保できるだけの大きさが必要です。ビアがパッド面積を過度に占めると、はんだ接合の信頼性が低下します。

スタックアップ計画とインピーダンス制御の統合

ビアインパッド設計はスタックアップと直接相互作用します。パッド用途に使われるマイクロビアは通常1~2層のみを跨ぐため、ターゲット配線層をコンポーネント層の隣に配置する必要があります。シーケンシャル積層(1+N+1または2+N+2構成)のHDIスタックアップは、この要求に対応するために特別に設計されています。

インピーダンス制御は、パッド内ビアにより微妙になります。ビア自体は信号パスに小さな容量性不連続を導入します。10 Gbps以上の設計では、ビア構造の3D電磁界シミュレーションを実施し、インピーダンスプロファイルが要求を満たすことを確認する必要がある場合があります。中程度の速度では、ファンアウトスタブを排除した改善に比べて、不連続は通常無視できます。

よくある落とし穴を回避するためのDFMルール

一般的なビアインパッド設計の間違いには、パッドに対して穴が大きすぎる(最小アナラーリング要求違反)、製造図面に充填・キャップ付きビアを指定しない、ソルダーマスク開口調整を無視してパッド内ビアを配置、ファブハウスが要求されるビア‐パッドレジストレーション公差を達成できるかを確認しない、などがあります。

製造図面でビアインパッド要件を常に明確に伝えましょう。充填タイプ(導電/非導電)、キャップメッキ要求、平坦性公差、反対面のディンプル許容可否を指定します。製造図面の曖昧さはメーカーの推測を招き、推測は問題を引き起こします。

プロのヒント: 製造図面に、期待するビアインパッド構造の断面図を含めましょう。製造業者とのコミュニケーションでは、画像は千言に勝ります。

ビアインパッド構造の精密製造

レーザードリル、導電性充填、平坦化プロセス

これらのインパッド構造を設計する際、それは精密な多段階プロセスです。マイクロビアでは、UVまたはCO₂レーザーでブラインドホールをドリルし、位置精度±25 µmという驚異的な精度を実現します。レーザー設定を正しく調整しないと、キャプチャ層のパッドをめちゃくちゃにする穴ができてしまいます。

ドリル後は、いくつかの選択肢でビアを充填します。最も一般的なのは、導電性または非導電性ペーストのスクリーン印刷で、特にブラインドマイクロビアに使われます。電解銅充填も、優れた導電性と信頼性のため、最近人気が高まっています。ビアを充填した後、セラミックまたはダイヤモンド砥石で表面を研磨し、キャップが残りの銅と同じ高さになるようにします。最後に、充填済みビア上に銅キャップをメッキし、パッドと融合させます。最終製品は、電気的・機械的にソリッドパッドのように見え、ふるまいます。

銅メッキとボイドフリー充填技術

ビアインパッド構造製造の大きな課題は、ボイド(空隙)の排除です。閉じ込められた空気や気泡は、リフローはんだ付け中に放出され、はんだボール、ブローホール、不安定な接合を引き起こし、ビアの熱伝導を奪います。現在のファブハウスは、真空アシスト充填、ペーストのレオロジー、マルチパススクリーン印刷を採用し、ボイドを最小限に抑えます。また、X線検査と断面カットで充填品質を検証します。実際、電解銅充填はペーストよりもボイドが少ないため、高信頼用途で選択されています。

信頼性保証のための高度な検査

ビアインパッド品質の検査は、標準的なPCBスイープを超えます。X線で、目に見えない空隙、未充填、レジストレーションエラーを確認します。その後、サンプルクーポンのマイクロ断面を実施し、充填品質、キャップ厚、全体的構造をチェックします。

平坦性は、プロフィロメトリまたは光学検査で確認し、ビアキャップのディンプルまたはバンプがパッドから通常10 mil(0.25 mm)または0.2 mm以内であることを保証します。これらすべてのチェックにより、ビアインパッドは組立てと製品の全寿命にわたり耐えられることが保証されます。

JLCPCBがビアインパッドを極める理由

マイクロビアと充填精度のための最先端設備

JLCPCBの生産ラインは、業界トップクラスの位置精度で0.075 mm径のマイクロビアを生成できる先進的なUV・CO₂レーザードリルシステムを備えています。自動ビア充填・精密平坦化設備と組み合わせることで、幅広い基板設計で信頼できるビアインパッド構造を実現します。

試作から量産まで統合された能力

BGAエスケープ配線を確かめたい少数の試作基板でも、月5万枚の量産パネルでも、すべての注文で同じ厳格なプロセス管理を維持します。試作から量産への移行はシームレスで、テスト済み設計はそのまま量産に移行でき、スケジュールを狂わすプロセス再適合の驚きがありません。

高歩留まり・高信頼VIP PCBを届ける実績ある専門性

スマートフォン、通信機器、自動車、業界機器向けに、数千のビアインパッド案件を完了してきました。この経験の深さにより、エンジニアリングスタッフは、超ファインピッチBGAエスケープや大電流サーマルビアアレイなど、遭遇する可能性のあるほぼすべてのビアインパッド課題に既に対処・克服しています。設計ファイルをアップロードするだけで、生産前にDFMシステムが潜在的な問題を検出します。

よくある質問(FAQ)

Q. ビアインパッドとは何か、なぜそれが必要なのか?

ビアインパッドは、外部ビアに配線する代わりに、コンポーネントのはんだ付けパッド内に直接ビアを配置する技術です。従来のファンアウトではピッチが細すぎる場合や、最大の配線密度が必要な場合に使います。

Q. VIPPOは標準ビアより高価か?

はい。VIPPOはビア充填、平坦化、キャップメッキなど追加の製造工程が必要です。コスト上乗せは製造業者によりますが、通常ベアボード価格の15–30 %増です。設計密度または信号性能要件がそれを要求する場合、トレードオフは正当化されます。

Q. スルーホールビアでもビアインパッドは使えるか、それともマイクロビアのみか?

両方可能ですが、パッド内用途ではマイクロビア(1~2層のブラインドビア)が推奨されます。スルーホールビアは完全に充填するのが難しく、はんだ吸い上げチャネルが大きくなりがちです。スルーホールビアインパッドが必要な場合は、製造図面でプラグ・キャップ付きビアを指定してください。

Q. パッド内ビアを適切に充填しないとどうなるか?

充填されていない、または部分的に充填されたパッド内ビアは、リフロー中にはんだ吸い上げを引き起こし、はんだがビア内に流れ込み、パッド上に適切な接合が形成されません。これにより、はんだ不足接合、断続的な接続、長期的な信頼性不良が生じます。必ず充填要件を明確に指定してください。

Q. ビアインパッド構造はどれほど小さく作製できるか?

現代のレーザードリルは、先進的HDI用途で0.05 mm径のマイクロビアを作成できます。JLCPCBでの実用的なビアインパッド実装は、通常0.1–0.15 mm径のマイクロビアに、0.25–0.35 mmの対応パッドサイズを用います。

学び続ける