This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

高密度PCBスタックアップと通常PCBの比較

初出公開日 May 26, 2026, 更新日 May 26, 2026

1 min

目次
  • 1. PCBスタックアップとは?
  • 2. PCBが高密度になるには?
  • 3. 通常のPCBスタックアップの説明
  • 4. HDIと通常のPCBスタックアップの主な違い
  • 5. 高密度PCBスタックアップの利点
  • 6. エンジニアおよび学生のための設計上の考慮事項
  • 結論

高密度プリント基板(PCB)は、単純なPCBと同じではありません。違いをご存じですか?層数が多く、配線密度が高いPCBはHDIと呼ばれます。これらは小さな試作や趣味の作品には使われないためあまり一般的ではありませんが、よりプロフェッショナルな用途に使われています。複雑なスタックアップを持つHDI基板の最良の例の1つは、あなたが見たことのある、あるいは持っているかもしれないPCのマザーボードです。HDIは、適切なスタックアップを持つ多層PCBの話に登場すると、すべてが一変します。本記事では、HDIと通常のPCB基板で使用されるスタックアップ/層について説明します。

1. PCBスタックアップとは?

PCBスタックアップとは、基板の層と材料を順序立てて配置したものです。通常、銅の信号層、誘電体層(プリプレグとコア)、内部のグランドまたは電源プレーン、および機械的な厚みの仕様が含まれます。すべての層が配線用というわけではなく、基板に優れた信号または電源の整合性を提供するためのものもあります。スタックアップは以下を決定します:

  • トレースの制御インピーダンス動作
  • クロストークとリターンパス
  • 電源分配(プレーンの連続性)
  • 熱性能と機械的な剛性
  • 製造の複雑さとコスト

スタックアップの正確な設計は、高速回路、RFシステム、電源分配、および熱管理において重要です。スタックアップの最適化が不適切な場合、信号反射、EMI問題、熱ストレス、製造欠陥が一般的に発生します。

2. PCBが高密度になるには?

HDI PCBは、ルーティング密度を高め、以下のような先進的な機能で電気性能を向上させます:

マイクロビア:パッド内にレーザーで穿孔された小さなビアで、隣接する層を接続してスペースをほとんど取りません。これらのビアはスルーホールではなく、信号を層間で移行させるためのものです。

より細いトレースとスペース:このPCB設計では、平均以下のトレース幅およびスペース幅、しばしば4ミル未満が見られます。多層とプリプレグのため、インピーダンスはそれに応じて計算する必要があります。詳細については製造業者にご相談ください。

より薄いコアとプリプレグ:短いビアアスペクト比と優れたインピーダンス制御を可能にします。層数は8層ボードから24層まで増えることがあります。標準的なFR4は、この層数では信号劣化の問題があるため、通常は使用されません。

順次積層:順次積層されたスタックを持つことで、マイクロビアスタックが可能になり、マイクロビアをずらすことができます。また、複数の層での複雑な構造のルーティングも大幅に簡素化されます。

より多くのマイクロビアと少ないスペースは、遅延を低減し、リターン管理を改善し、スマートフォン、ウェアラブル、RFモジュール、コンパクトコンピュータなどのデバイスにHDIを完璧に適合させます。

3. 通常のPCBスタックアップの説明

従来の設計および製造で見られる標準的なPCBスタックアップには以下が含まれます:

  • 基板の全厚を貫通するスルーホールビア
  • 標準的な製造公差に対応した幅広のトレースおよびスペース
  • 1~6層の層数だが、スルーホールビアを持つ大きな基板もこのカテゴリに該当する
  • 標準的な誘電体厚を持つFR-4基板

これらの基板は非常に堅牢で経済的であり、強力な製造業者サポートがあります。これらは低速から中速のデジタル回路、電力エレクトロニクス、および多くの産業用途に最適な選択肢です。

4. HDIと通常のPCBスタックアップの主な違い

特徴HDI PCBスタックアップ通常のPCBスタックアップ
層数と厚み薄いコアで高密度;スタックマイクロビアによりコンパクトなルーティングが可能層数が少なく、誘電体が厚い;層数に応じてコストが直線的に増加
ビア構造マイクロビア(ブラインド、バイア、スタック)によりスペースと寄生を最小化スルーホールビアは面積を多く取り、信号経路を長くする
信号整合性短い相互接続、制御インピーダンス、低EMI多くの設計では十分だが、長いトレースは反射を引き起こす可能性がある
製造の複雑さレーザー穿孔、順次積層、マイクロビアフィリングが必要プロセスが簡素で、高速かつ安価に製造可能
熱/機械的特性薄い材料は剛性を低下;熱ビアは慎重に設計する必要がある厚いコア、予測可能な放熱
代表的な用途モバイルデバイス、RF、高速コンピューティング産業、電力エレクトロニクス、コスト重視の設計

5. 高密度PCBスタックアップの利点

HDIの特典の中でも、高密度PCBスタックアップは小型化の可能性を持つことです。この利点により、高機能を維持しながらよりコンパクトなデバイスの開発が可能になります。また、HDIでは相互接続と制御インピーダンス経路が短いため、信号整合性も向上します。クロストークや信号反射の問題が軽減されます。マイクロビアは、高密度BGAパッケージやその他の微細ピッチ部品の周りをルーティングすることで、レイアウトの柔軟性も向上させます。

ほとんどの実用的なシナリオでは、標準的なPCBスタックアップは、特にコストの点で有利です。標準基板の製造およびテスト能力は、価格面で他のオプションよりもはるかにコスト効率が高いです。さらに、これらの基板は、さまざまな制御システムおよびその他の産業用エレクトロニクスに完璧に適合します。

6. エンジニアおよび学生のための設計上の考慮事項

HDIと通常のPCBを比較する際、以下を考慮してください:

信号速度と整合性:1 GHz以上で動作する設計、または高データレートの設計にはHDIの方が適しています。

基板サイズ:サイズが重要な設計ではHDIが優先されます。

熱的必要性:厚い銅を持つ通常のPCBは、実際には電力重視の設計により適しています。

コスト対ボリューム:大量生産の民生機器にはHDIが最適です。試作や産業用基板には通常のPCBが最適です。

修理可能性:HDI基板ではリワークに苦労するため、テスト容易性を設計に組み込む必要があります。

Ready to see your PCB ideas comes to life

結論

高密度PCBスタックアップと標準PCBスタックアップを選択することは、密度と性能、コスト、製造可能性のバランスを取る問題です。HDIは小型化と信号性能において無敵です。一方、通常のPCBは実用的で堅牢であり、広範囲の用途に経済的です。以下に一部を示します:

スマートフォンおよびタブレット:BGAの多層ルーティングおよび高速バスのためHDIに依存しています。

IoTおよびRFモジュール:小さなスペースでの短くインピーダンス制御されたRF経路の恩恵を受けます。

産業用エレクトロニクス:電源管理および頑丈な制御システムには通常のスタックアップを引き続き使用します。

学生およびエンジニアにとって非常に重要または有用なことは、基板スタックアップ設計は信号速度、冷却、いくつかのユニット、経費を含むプロジェクトに合わせて調整する必要があることです。開発の初期段階での製造業者からのインプットは、信頼性が高く安定した性能と実用性を備えた設計を開発する上で重要です。

JLCPCB PCB Get Started

学び続ける