カラー基板コンテスト
1 min
JLCPCB カラーpcb-イベント
❖応募テーマ どんな内容でもok、PCBや電子工作などについての画像を投稿する!
「芸術」は説得力があっていいです
❖期間とスケジュール
募集期間:現在から永遠
提出期限:募集期間と同様
受賞者の発表:毎月の7日/ JLCPCBのホームページ・で公開
❖参加資格 日本にいる人! (在日外国人を含む)、日本人、日本語がわかる人
(#JLCPCB.JP #JLCマルチカラーシルクスクリーンPCB#電子工作)
*投稿公開必須
❖審査基準
☆PCBのアイデアや写真の見せ方はより発想的でいいこと
❖マルチシルクスクリーンを注文し、twitterで共有する
☆@JLCPCB_Japan & 3人 エンジニアの友達 ; #JLCPCBJP #JLCマルチカラーシルクスクリーンPCB #電子工作
❖最高得点者の5人にフルカラーシルクスクリーンPCB定規+JLC $50割引+amazon 電子ギフトカード$50+3DPクーポン$8をプレゼント(JLCPCB_Japanは翌月末以降に結果をツイートします)
☆コメント=3ポイント、リツイート=2ポイント、いいね=1ポイント
❖授賞内訳
・①フルカラーシルクスクリーンPCB定規
・②$50JLC割引カード
・③JLC3DP $8 3D割引
❖お問い合わせ メールアドレス:hikari@jlcpcb.com
学び続ける
Gerberファイルのチェックリスト:製造トラブルを防ぐ設計データの最終確認
設計が完了した基板をいざ製造に出す前に、Gerber(ガーバー)ファイルを正しく準備・確認することは非常に重要です。Gerberファイルは製造工場が基板を作るための「設計図」であり、ここにミスがあると基板が意図した通りに出来上がらず、納期遅延や追加コストにつながります。本記事では、実務で使えるチェックリストと具体的な確認手順をまとめました。 Gerberファイルとは何か(用語メモ) Gerberファイル:基板の各レイヤー(銅箔、ソルダーマスク、シルク、外形など)を表すベクターデータの集合です。製造機械はこのデータを読み取って基板を加工します。 ドリルファイル(Excellon):穴あけ情報を記したファイルで、スルーホールやビア(層間接続用の穴)などの位置と径が記載されています。いわゆる機械的な寸法が入っています。 DFM(Design for Manufacturing):製造しやすい設計にするための考え方やチェック項目です。 提出前に必ず確認する基本項目(出力前) 1. 設計最終版(Rev)とファイル管理 まず、設計が最新リビジョン(Rev)であることを確認します。何度も更新しているうちに、どの......
振動・衝撃に強い基板設計の基本(固定方法編)
本記事では、振動や衝撃に強い基板にするための「基礎知識」と「固定方法」について解説します。電子工作初心者の方でもイメージしやすいように、できるだけ具体的な言葉でまとめました。 振動と衝撃の基礎知識 振動と衝撃が基板に与える影響 振動とは「繰り返しの揺れ」、衝撃とは「一回性の強い力」のことです。これらの外力は、はんだ接合部の疲労割れ、部品の脱落、コネクタの接触不良などを引き起こす原因になります。繰り返しの応力によって、はんだに微小な亀裂が入り、最終的に断線に至ることもあります。特に振動に関しては、弱い力の繰り返しだと甘く見ていると、後で不具合の原因になることもあるため、十分に注意が必要です。 共振と固有振動数 固有振動数とは、その物体がもつ「もっとも揺れやすい」周波数のことです。外部から与えられる振動の周波数がこの固有振動数に近づくと、共振が起きて振幅が大きくなり、部品やはんだにかかる負担が急激に増えます。基板や筐体(ケース)はそれぞれ別々の固有振動数を持つため、設計段階で想定される振動周波数帯と、構造の固有振動数が重なりすぎないように意識することが重要です。 基板の固定方法と実践テクニック 基板の......
基板の長期保守性を高める設計チェックリスト:コネクタ配置・試験ポイント・交換性
長く使える電子機器を作るには、初期設計段階で「保守性(ほしゅせい)」を意識することが重要です。保守性とは、故障時の点検・修理・部品交換が容易であることを指します。この記事では、コネクタ配置、試験ポイント、交換性(部品を交換しやすくする設計)を中心に、実務的なチェックリストまでご紹介します。 設計前に決めておくべき基本方針 まずは製品のライフサイクルを想定します。ライフサイクルとは製品が市場に出てから廃棄されるまでの期間や運用環境のことです。屋内で使うのか、屋外や工場のような過酷環境で使うのかで設計方針が異なります。想定耐用年数、想定故障率、保守頻度を決めておくと、どの程度の冗長性(余裕を持たせること)や交換性が必要か判断しやすくなります。 ここで重要なのは、すべてを完璧にすることはできないところです。例えば、故障率は予想でしかなく、必ず同じ確率で故障するとは限りません。製造ロットや、個体によってばらつきが存在します。そのため、ある程度幅があることを最初に認識しておくことが必要です。 チェックポイント(設計方針) 想定使用環境(屋内/屋外/振動/温度)を明確にする。 想定保守頻度(年に何回点検するか......
基板コスト削減テクニック:部品選定・レイヤー最適化・パネル化の実務
プリント基板、PCBの製造コストを下げるには、設計段階から製造・実装・調達までを見通した工夫が必要です。本記事では、電子工作初心者にも分かるように用語を都度説明しながら、部品選定、レイヤー最適化、パネル化(めんづけ)などの実務的なテクニックを解説します。 コスト削減の全体戦略 設計段階での考え方 コスト削減は「後から削る」よりも「最初から作らない」ことが効きます。まずは製品の要求仕様(性能、信頼性、量産数量)を明確にし、必要十分な仕様に落とし込みます。ここで言う要求仕様とは、動作温度や通信速度、寿命など製品が満たすべき条件のことです。 設計段階で製造業者(基板メーカーや実装業者)と早めに相談すると、無駄な仕様や高コスト工程を避けられます。製造側の制約(ドリル最小径、配線幅の標準、表面処理の選択肢など)を把握しておくことが重要です。場合によっては、複数の製造業者から選択する必要もあります。 製造ロットとコストの関係 基板コストは数量(ロット)に強く依存します。試作(1〜10枚)と量産(数百〜数万枚)では単価が大きく変わります。一般に、セットアップ費用や治具費が分散されるほど単価は下がります。まずは想......
DRC設定とよくあるミス対策:KiCadAltium別の実践設定例(DRC・KiCad・Altium)
プリント基板(PCB)設計で製造トラブルや実装不良を防ぐために不可欠なのがDRC(Design Rule Check:設計ルールチェック)です。DRCは設計データが製造可能な範囲に収まっているかを自動で検査する機能で、設計ミスを早期に発見して手戻りを減らします。この記事では、初心者にもわかりやすく用語を都度説明しながら、よくあるミス、実務で使えるDRC設定例、ツール別の運用ポイント、最終チェックリストまでご紹介します。DRCの重要性については、こちらの記事で紹介しています。 DRCの基本と役割 DRCはCAD(基板設計ソフト)上で設定したルールに基づき、配線幅やクリアランス(間隔)、ドリル径、ソルダーマスク開口などの違反を自動検出する機能です。ここで出るエラーは「製造できない」「実装で問題が起きる」といった致命的なものが多いため、出力前に必ず解消する必要があります。 ここで用語について少し解説しておきます。 クリアランス:導体同士や導体とパッドの最小間隔。 トレース幅(配線幅):銅箔の線の太さ。流せる電流の大きさや製造性に影響します。 ビア(via):層間を接続する穴。2層基板や、スルーホールは基......
PCBテスト方法:PCBテストと特性評価のための包括的なガイド
プリント回路基板(PCB)に関しては、安定した永続的な機能と信頼性を確保することが重要です。PCBテストは製造工程において重要な役割を果たし、潜在的な問題を特定し、コストのかかる故障を防ぐことができます。この包括的なガイドでは、PCBのテストと特性評価に使用されるさまざまな方法を紹介し、エンジニア、メーカー、エレクトロニクス愛好家に貴重な洞察を提供します。 PCBテスト方法: PCBテストには、設計と機能のさまざまな側面を調査する体系的なアプローチが含まれます。PCBテストに含まれる重要なステップは次のとおりです。 目視検査 PCBテストの最初のステップは、綿密な目視検査です。 このプロセスには、はんだ付けエラー、コンポーネントの位置ずれ、または物理的な損傷などの目に見える欠陥がないかボードを検査することが含まれます。目視検査は、PCBの性能と安定性に影響を与える可能性のある問題を特定するのに役立ちます。 導通テスト 導通テストは、PCBの電気的接続の完全性を保証します。抵抗を測定したり、電圧降下テストを行うことにより、この方法は、ボードの適切な機能を妨げる可能性のある開 回路や短絡が ないことを......