Solutions pour l'électronique de puissance: maîtriser la dissipation thermique des PCB
21 min
- Comprendre les contraintes thermiques: pourquoi la chaleur réduit la fiabilité des PCB modernes
- Techniques éprouvées de dissipation thermique des PCB
- Réalisation d'une analyse et d'une simulation thermiques précises des PCB
- Conception thermique avancée des PCB et intégration de dissipateurs
- Solutions de fabrication: comment JLCPCB répond aux défis thermiques
- FAQ sur la dissipation thermique des PCB
- Conclusion
- Le cuivre répartit la chaleur: le cuivre transfère la chaleur plus de 1 000 fois mieux que le matériau FR4 standard
- Réseaux de vias thermiques: placer 16 à 25 vias en parallèle réduit considérablement la résistance thermique
- MCPCB pour les charges élevées: les circuits imprimés à noyau métallique offrent une résistance thermique bien inférieure à celle du FR4
- Placement intelligent: éloignez les sources de chaleur des coins du circuit imprimé et placez les composants sensibles au froid en amont du flux d'air
- Calcul de la température de jonction: estimez la résistance thermique totale dès le début afin d'éviter toute défaillance des composants
La dissipation thermique des PCB fait la différence entre une carte de puissance qui fonctionne pendant dix ans et une autre qui revient du terrain après huit mois. Chaque watt dissipé par votre régulateur, LED ou pilote de moteur doit physiquement être évacué à travers le cuivre, le matériau du circuit imprimé et l'air. Si ce chemin thermique est mal conçu, les premiers signes passent inaperçus. Les condensateurs électrolytiques se dessèchent, les joints de soudure se fissurent et la carte revient avec un problème intermittent que personne ne parvient à reproduire sur le banc d'essai. Ce guide présente le dimensionnement des vias thermiques, le choix du cuivre et du substrat, un exemple complet de calcul de la température de jonction, l'intégration des dissipateurs thermiques et une sélection de matériaux d'interface thermique.
Comprendre les contraintes thermiques: pourquoi la chaleur réduit la fiabilité des PCB modernes
Posez une casserole chaude sur une planche à découper en bois: la planche chauffe peu. Posez-la sur un plan de travail en acier et, en quelques secondes, la chaleur se diffuse dans toute la plaque. La planche à découper représente le FR4 standard, tandis que l'acier représente votre cuivre.

Le FR4 transfère 0,3 W/mK, contre 400 W/mK pour le cuivre. Le cuivre transfère donc la chaleur latéralement plus de 1 000 fois mieux que le FR4! La chaleur circule comme le courant, les watts jouent le rôle des ampères, les degrés celui des volts et tout élément intermédiaire agit comme une résistance.
Principales causes de surchauffe dans les circuits compacts
La quasi-totalité de la chaleur d'un circuit imprimé provient de quatre sources, la première étant généralement la principale responsable.
- Les régulateurs linéaires dissipent la différence de tension: un AMS1117-3.3 abaissant une tension de 5 V à 3,3 V sous 800 mA transforme 1,36 W en chaleur dans une languette SOT-223. La résistance thermique jonction-ambiante de cette languette se situe entre 60 et 100 °C/W selon la surface de cuivre à laquelle elle est reliée, ce qui entraîne une élévation de température de 82 à 136 °C au-dessus de la température ambiante.
- Pertes de commutation des MOSFET et des diodes: elles varient proportionnellement à la fréquence. Un convertisseur fonctionnant à 500 kHz génère donc bien plus de pertes de transition que le même composant à 100 kHz.
- Pertes ohmiques dans les bobinages et le cuivre: la chaleur est proportionnelle à I²R. Doubler le courant multiplie donc la chaleur par quatre. Une ligne de 3 A sur une piste de 0,5 mm (20 mil) en cuivre de 1 oz agit comme une mijoteuse.
- Pertes dans le noyau des inductances et ESR des condensateurs électrolytiques: ces composants chauffent sans disposer de languette métallique permettant d'évacuer facilement la chaleur.
La zone la plus chaude n'est pas nécessairement celle qui produit le plus de chaleur. C'est celle dont le chemin d'évacuation est le moins efficace.
Coût d'une mauvaise gestion thermique dans les applications industrielles
La chaleur détruit rarement une carte dès le premier jour. Elle réduit silencieusement la durée de vie de tous ses composants, d'une manière que les données de garantie révèlent bien avant les essais sur banc.
Chaque augmentation de 10 °C au-dessus de la température normale réduit environ de moitié la durée de vie d'un condensateur électrolytique en aluminium. Un condensateur donné pour 2 000 heures à 105 °C peut atteindre 8 000 heures à 85 °C et 32 000 heures à 65 °C. À seulement 15 mm (0,6 in) d'un MOSFET chaud, cet écart peut faire la différence entre une durée de vie du produit de trois ans et de dix ans.
Le stratifié peut également être endommagé: au-dessus de la Tg (130 à 180 °C), le coefficient de dilatation selon l'axe Z du FR4 passe d'environ 50 à 70 ppm/°C à 250 à 350 ppm/°C. Le cuivre des fûts de vias ne se dilate qu'à 17 ppm/°C, tandis que la dilatation du FR4 selon l'axe Z devient beaucoup plus importante. Consultez notre guide sur le choix de la Tg d'un PCB pour comprendre l'intérêt des matériaux de qualité supérieure. En règle générale, le circuit imprimé doit fonctionner entre 20 et 30 °C en dessous de sa Tg.
Techniques éprouvées de dissipation thermique des PCB
Il n'existe que trois véritables leviers, qui agissent successivement. Répartissez la chaleur latéralement à travers le cuivre, transférez-la vers l'autre face du circuit imprimé, puis remplacez le substrat si cela ne suffit pas. Commencez par la solution la moins coûteuse, car le cuivre déjà prévu dans votre conception n'entraîne aucun coût supplémentaire.
Mise en oeuvre de vias thermiques et de couches en cuivre épais
Un via thermique est un trou métallisé uniquement destiné à transférer la chaleur du cuivre supérieur vers le cuivre inférieur. Un seul via de 0,3 mm (12 mil) sur un circuit imprimé de 1,6 mm (63 mil) présente généralement une résistance thermique de 150 à 200 °C/W, selon l'épaisseur de métallisation.

Ces vias ne deviennent réellement efficaces qu'en parallèle, selon la même relation mathématique que pour des résistances montées en parallèle:
- Percez des trous de 0,3 mm (12 mil): les trous plus grands aspirent la soudure de la pastille pendant la refusion, ce qui crée des vides.
- Utilisez-en un nombre suffisant: quatre vias offrent environ 40 °C/W, ce qui produit un effet difficilement mesurable. Seize vias atteignent environ 10 °C/W et vingt-cinq environ 7 °C/W.
- Remplissez-les si le budget le permet: un via rempli de cuivre est six à huit fois plus efficace thermiquement qu'un fût ouvert. Un remplissage à la soudure atteint environ 70% de cette efficacité thermique pour un coût inférieur.
- Reliez-les à une véritable surface de cuivre: des vias qui évacuent la chaleur vers un îlot isolé de 5 mm (0,2 in) sont pratiquement inutiles.
Un cuivre de 1 oz présente une épaisseur de 35 µm (1,4 mil), contre 70 µm (2,8 mil) pour un cuivre de 2 oz. Passer à 2 oz réduit approximativement de moitié la résistance de chaque chemin thermique sur le circuit imprimé. Ces valeurs sont régies par la norme IPC-2152, qui tient compte de l'épaisseur du circuit imprimé et de celle du matériau. Sur une couche externe en cuivre de 1 oz, une piste de 1 mm (39 mil) peut transporter environ 2,3 A pour une élévation de température de 10 °C, contre environ 3,9 A avec du cuivre de 2 oz.
Optimisation du placement des composants et des chemins de circulation d'air
Le placement peut être anticipé gratuitement dès la conception du schéma, alors que les modifications deviennent coûteuses une fois le routage terminé. Quatre règles permettent d'obtenir l'essentiel des avantages:

- Éloignez les composants chauds des coins du circuit imprimé: dans un coin, le cuivre ne peut répartir la chaleur que dans deux directions au lieu de quatre. Le même composant y fonctionne donc à une température sensiblement plus élevée.
- Espacez les sources de chaleur, sauf si elles partagent un même dissipateur thermique: deux composants dissipant chacun 2 W et espacés de 5 mm (0,2 in) utilisent la même zone de cuivre et cumulent leurs élévations de température.
- Placez les composants sensibles à la température en amont du flux d'air: les condensateurs électrolytiques, les quartz et les références de précision doivent se trouver dans la zone où l'air est encore frais.
- Ne placez pas de composant haut devant un composant chaud: un condensateur électrolytique de 10 mm (0,4 in) crée une poche d'air stagnant qui peut annuler les avantages d'un ventilateur.
Pour la convection naturelle, le coefficient de transfert thermique est d'environ 5 à 10 W/m²K, contre 25 à 100 W/m²K pour une ventilation forcée. La résistance thermique d'un dissipateur diminue de près de 50% avec un flux d'air de 1 m/s (environ 200 LFM). Notre guide PDF des règles et bonnes pratiques de conception de PCB explique également comment appliquer automatiquement les règles de placement.
Intégration de substrats en aluminium et de PCB à noyau métallique (MCPCB)
Un PCB à noyau métallique remplace le noyau en fibre de verre par une plaque d'aluminium ou de cuivre, reliée au cuivre du circuit par une fine couche isolante. C'est cette couche, et non le métal, qui détermine les performances.
| Matériau | Conductivité thermique (W/mK) | Application adaptée |
|---|---|---|
| FR4 standard | 0,3 à 0,4 | Cartes de signaux et applications dissipant moins d'environ 1 W par composant |
| Diélectrique d'un MCPCB en aluminium | 1 à 2 (jusqu'à 10 avec une charge céramique) | Véritable goulot d'étranglement de toute carte en aluminium |
| Plaque de base en aluminium | 150 à 235 (environ 205 en général) | Bandes LED, pilotes et cartes de puissance simple couche |
| Plaque de base en cuivre | 380 à 400 | LED automobiles et charges de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de watts |
| Pistes et zones de cuivre | environ 400 | Tous les circuits imprimés, sans surcoût si les zones de cuivre sont prévues dès la conception |
Les cartes à noyau métallique dissipent rapidement la chaleur grâce à leur fine couche isolante, et non grâce au métal conducteur. Le diélectrique ne mesure que 50 à 200 microns (2 à 8 mil) d'épaisseur. Même avec une plaque de 205 W/mK, l'empilage reste limité par une couche de 1 à 4 W/mK.

Les performances restent néanmoins remarquables! Un circuit imprimé FR4 de 1,6 mm (63 mil) présente une résistance thermique de 22 à 25 °C/W, contre seulement 2 à 3 °C/W pour une carte en aluminium. C'est pourquoi le pilote de presque toutes les ampoules LED secteur chauffe excessivement lorsqu'il est monté sur du FR4 standard, mais fonctionne à une température plus basse sur de l'aluminium. En contrepartie, les cartes en aluminium sont généralement simple couche, ne permettent pas de trous traversants métallisés dans le noyau et sont habituellement fournies uniquement avec une finition HASL.
Réalisation d'une analyse et d'une simulation thermiques précises des PCB
L'analyse permet de répondre à une question avant d'investir dans la fabrication: quelle température le silicium atteint-il réellement? Un calcul manuel permet de déterminer si la conception est viable. La simulation, complétée par une carte réelle, permet ensuite de vérifier si elle est correcte.
Estimation de la température de jonction et de la résistance thermique
La résistance thermique indique de combien de degrés la température augmente pour chaque watt dissipé. Elle se comporte comme une résistance électrique: les watts représentent le courant, la différence de température représente la chute de tension et les °C/W correspondent aux ohms. Ainsi, faire passer 2 W à travers une résistance thermique de 10 °C/W entraîne une élévation de 20 °C, comme un courant de 2 A traversant une résistance de 10 ohms produit une chute de tension de 20 V. Le chemin entre le silicium et l'air comporte trois de ces résistances en série. Il suffit donc de les additionner:
Température de jonction = température ambiante + puissance × (jonction-boîtier + boîtier-dissipateur + dissipateur-ambiante)

Exemple: un régulateur abaisseur LM2596T-5.0 en boîtier TO-220, convertissant 12 V en 5 V sous 2 A, fonctionne avec un rendement proche de 80% et dissipe environ 2,5 W. Selon sa fiche technique, sa résistance thermique jonction-boîtier est de 2 °C/W et sa température de jonction maximale est de 150 °C, avec une valeur recommandée de 125 °C.
| Étape du chemin thermique | Résistance thermique (°C/W) | Élévation à 2,5 W | Interprétation |
|---|---|---|---|
| Jonction-boîtier (fiche technique) | 2,0 | 5 °C | Valeur imposée par le boîtier, impossible à améliorer |
| Boîtier-dissipateur (pad en silicone) | 1,5 | 3,75 °C | Un pad plus fin ou de la graisse thermique permet de gagner quelques degrés |
| Dissipateur-ambiante (profilé extrudé) | 8,0 | 20 °C | Élément que vous choisissez et achetez réellement |
| Total avec dissipateur thermique | 11,5 | 29 °C | Température de jonction de 54 °C à une température ambiante de 25 °C |
Le résultat montre que le dissipateur thermique domine la chaîne: sur les 11,5 °C/W, 8 °C/W proviennent du dissipateur. C'est donc sur cet élément que les efforts doivent porter. Dans un boîtier à 40 °C, la jonction n'atteint que 69 °C, ce qui reste largement inférieur à la limite de 125 °C.
Combinaison des outils FEA et du prototypage physique
Les calculs manuels ne permettent pas de modéliser la diffusion thermique comme le font des outils de simulation tels qu'Ansys Icepak, SolidWorks Flow Simulation ou Cadence Celsius. Trois erreurs courantes expliquent les écarts entre leurs résultats et les mesures sur banc.
Erreur 1: se fier à la valeur jonction-ambiante de la fiche technique.
Cette valeur est mesurée sur une carte d'essai définie par la JEDEC, avec une surface de cuivre spécifique qui ne correspond pas nécessairement à votre carte. Pour corriger cette erreur, utilisez la caractéristique jonction-boîtier du composant et calculez vous-même le reste du chemin thermique.
Erreur 2: simuler une carte nue sans boîtier.
Une carte ouverte dans de l'air immobile constitue l'environnement thermique le plus simple, alors que presque aucun produit n'est commercialisé ainsi. Pour corriger cette erreur: modélisez les parois du boîtier et utilisez la température de l'air interne comme température ambiante.
Erreur 3: importer un taux global de remplissage en cuivre.
Appliquer uniformément «60% de cuivre» à une couche masque les véritables espaces et séparations qui constituent des barrières thermiques. Pour corriger cette erreur: importez les véritables polygones de cuivre depuis vos données Gerber.
Ne vous fiez pas à une caméra infrarouge pointée sur du cuivre nu. Le cuivre brillant présente une émissivité proche de 0,03 et paraît beaucoup plus froid qu'il ne l'est réellement, tandis qu'un masque de soudure vert possède une émissivité proche de 0,9 et fournit une mesure conforme aux attentes. Déposez une goutte de peinture noire mate sur toute surface métallique à mesurer.
Conception thermique avancée des PCB et intégration de dissipateurs
Lorsque le cuivre et le substrat fonctionnent au maximum de leurs capacités, la chaleur restante doit être transférée vers l'air par un élément métallique. Un dissipateur thermique offre essentiellement une surface d'échange supérieure à celle du circuit imprimé. Deux facteurs déterminent son efficacité: la géométrie des ailettes et l'interface entre le composant et le métal.
Principales recommandations pour la conception d'un dissipateur thermique personnalisé pour PCB
Pour spécifier ou concevoir un dissipateur, procédez dans l'ordre suivant.
- Déterminez l'espacement des ailettes selon le mode de refroidissement: la convection naturelle nécessite un espace de 6 à 12 mm (0,24 à 0,47 in) entre les ailettes afin que l'air chaud puisse s'élever. Avec une ventilation forcée, cet espacement peut être réduit à 2 à 4 mm (0,08 à 0,16 in), car le ventilateur pousse l'air entre les ailettes.
- Prévoyez une base suffisamment épaisse pour répartir la chaleur: une base de 3 à 5 mm (0,12 à 0,20 in) permet à la chaleur provenant d'un boîtier de 10 mm (0,4 in) d'atteindre les ailettes extérieures au lieu de rester concentrée sous le composant.
- Pour la convection naturelle uniquement: utilisez une anodisation noire. Dans l'air immobile, le rayonnement d'une surface noire contribue à environ 10% à 15% du refroidissement, mais son effet devient faible lorsqu'un ventilateur fonctionne.
Solutions de fabrication: comment JLCPCB répond aux défis thermiques
Toutes les décisions précédentes deviennent des spécifications de fabrication dès que vous passez commande. Le grammage du cuivre, son remplissage et le choix du substrat dépendent directement des capacités proposées par le fabricant.
Matériaux à haute conductivité thermique et empilages en cuivre épais
Si le matériau n'est pas adapté à la puissance dissipée, le routage ne pourra pas compenser ce mauvais choix.
- Cuivre épais sur FR4: le grammage des couches externes peut être de 1, 2, 2,5, 3,5 ou 4,5 oz, tandis que celui des couches internes peut être de 0,5, 1 ou 2 oz. Passer de 1 oz à 2 oz réduit approximativement de moitié la résistance de diffusion thermique de chaque zone de cuivre.
- Noyau en aluminium: un diélectrique standard de 1 W/mK offre une conductivité thermique dans l'épaisseur trois à quatre fois supérieure à celle du FR4. Il convient aux cartes LED, aux pilotes et aux étages de puissance simple couche.
- Connexion directe au dissipateur et au noyau en cuivre: le noyau peut être exposé sur une zone de contact de 1 × 1 mm (39 × 39 mil) ou plus, ce qui permet au dissipateur d'entrer en contact avec le métal plutôt qu'avec le stratifié.
Comparez les substrats et demandez instantanément un devis sur la page de tarification de JLCPCB, notamment pour les substrats à noyau en aluminium ou en cuivre, ainsi que pour le FR4 standard.
Métallisation précise des vias thermiques et production avancée de PCB en aluminium
La réussite ou l'échec d'une conception thermique dépend réellement de la métallisation des vias, car seul le cuivre présent dans leur fût permet à la carte de transférer la chaleur.
- Épaisseur moyenne de métallisation des trous de 18 µm (0,7 mil): ne calculez pas la résistance thermique de chaque via en vous fondant sur une valeur optimiste de 25 µm (1 mil).
- Des vias aussi petits que 0,15 mm (6 mil) peuvent être utilisés, mais un diamètre de 0,3 mm (12 mil) reste préférable pour les réseaux thermiques, car chaque trou conduit environ deux fois mieux la chaleur.
- Via-in-pad, rempli de résine époxy ou de pâte de cuivre et recouvert: si le réseau situé sous une pastille exposée doit transférer la chaleur, choisissez une pâte de cuivre, qui est conductrice, contrairement à la résine époxy.
Lorsque vous ajoutez l'assemblage des composants à la fabrication du circuit imprimé, les composants de puissance sont directement sélectionnés dans la bibliothèque de composants. Le régulateur et son empreinte restent ainsi identiques du schéma à l'assemblage.
FAQ sur la dissipation thermique des PCB
Q: Quel est le moyen le plus rapide d'améliorer la dissipation thermique d'un PCB existant?
Agrandissez la zone de cuivre reliée au composant chaud et ajoutez des vias thermiques sous celui-ci. Ces deux modifications sont gratuites à l'étape du routage et peuvent réduire la température d'un composant de 20 à 40 °C sans modifier le schéma ni la nomenclature.
Q: Combien de vias thermiques faut-il placer sous un composant de puissance?
Prévoyez une grille couvrant toute la pastille thermique, avec un espacement de 1,0 à 1,2 mm (39 à 47 mil), soit généralement 16 à 25 vias. Un seul via de 0,3 mm (12 mil) présente une résistance thermique d'environ 150 à 200 °C/W. Seul un grand groupe de vias en parallèle permet donc d'obtenir une réduction significative.
Q: Un PCB en aluminium dissipe-t-il toujours mieux la chaleur qu'un PCB FR4?
Pour la dissipation thermique, oui. Un circuit imprimé en aluminium de 1,6 mm (63 mil) présente une résistance thermique dans l'épaisseur d'environ 2 à 3 °C/W, contre 22 à 25 °C/W pour le FR4. Ce n'est toutefois pas toujours le meilleur choix, car les cartes en aluminium sont simple couche, ne permettent pas de trous traversants métallisés dans le noyau et coûtent plus cher.
Q: L'ajout d'un dissipateur thermique sur un petit composant CMS monté sur FR4 est-il réellement efficace?
Uniquement si la chaleur peut l'atteindre. Un dissipateur collé sur un boîtier en plastique reste limité par la faible conductivité thermique du boîtier. Le gain ne dépasse donc généralement que quelques degrés. Le chemin thermique passant par la pastille exposée, le cuivre et les vias est presque toujours plus important.
Q: Un PCB plus épais dissipe-t-il mieux la chaleur?
Pas dans son épaisseur, car une plus grande quantité de FR4 entre les couches de cuivre supérieure et inférieure augmente la résistance thermique. Une carte plus épaisse n'est avantageuse que si les couches supplémentaires comportent davantage de cuivre interne pour répartir la chaleur latéralement.
Conclusion
La meilleure façon d'aborder la dissipation thermique des PCB consiste à comprendre que vous ne refroidissez pas simplement une carte: vous créez un chemin thermique. La chaleur passe de la puce au boîtier, se propage dans le cuivre, traverse ensuite un matériau diélectrique ou une couche d'interface, puis est évacuée dans l'air en mouvement. Une valeur peut être attribuée à chaque étape, et la valeur la plus élevée est celle qui doit retenir votre attention.
C'est pourquoi le calcul est plus fiable qu'une technique prise isolément. Seize vias thermiques, du cuivre de 2 oz et un dissipateur de 8 °C/W peuvent constituer les bonnes réponses pour une chaîne thermique calculée en cinq minutes, mais ce ne sont pas des règles universelles. Calculez l'ensemble de la chaîne, puis sélectionnez le substrat, le grammage du cuivre et le remplissage des vias adaptés. Lorsque le FR4 atteint ses limites, JLCPCB propose des circuits imprimés en aluminium, à noyau de cuivre et en cuivre épais.

Continuez à apprendre
Assurer une distribution d'alimentation stable pour les PCB haute performance grâce à l'analyse PI
Points clés L'analyse de l'intégrité de l'alimentation est essentielle pour assurer une distribution électrique stable dans les PCB haute performance. En maintenant une faible impédance du PDN, en optimisant les condensateurs de découplage et en concevant des plans d'alimentation et de masse robustes avec une chute de tension et une inductance minimales, les ingénieurs peuvent éviter les défaillances courantes telles que les chutes de tension, le rebond de masse et la gigue induite par l'alimentation.......
Comment concevoir un routage PCB efficace pour les régulateurs à découpage
Les régulateurs à découpage sont les piliers méconnus de l'électronique moderne. Ils convertissent efficacement l'énergie, permettent à nos appareils de fonctionner correctement et réduisent les pertes énergétiques. Ils présentent toutefois un défaut bien connu: le bruit, notamment les interférences électromagnétiques (EMI). Si vous avez déjà entendu un léger bourdonnement ou observé votre oscilloscope lutter contre des pointes parasites, vous savez de quoi il s'agit. Cet article explique comment conc......
Conception des plans d'alimentation de PCB pour une distribution électrique stable
Points clés Les plans d'alimentation assurent une distribution CC à faible impédance et fournissent des chemins de retour aux signaux dans les PCB modernes La conception des plans segmentés exige une gestion rigoureuse des limites afin d'éviter les EMI et la distorsion des signaux Le placement des condensateurs de découplage et la réduction des boucles sont essentiels à l'intégrité de l'alimentation Le choix du grammage du cuivre et la gestion thermique garantissent un transport fiable du courant JLCP......
Solutions pour l'électronique de puissance: maîtriser la dissipation thermique des PCB
Le cuivre répartit la chaleur: le cuivre transfère la chaleur plus de 1 000 fois mieux que le matériau FR4 standard Réseaux de vias thermiques: placer 16 à 25 vias en parallèle réduit considérablement la résistance thermique MCPCB pour les charges élevées: les circuits imprimés à noyau métallique offrent une résistance thermique bien inférieure à celle du FR4 Placement intelligent: éloignez les sources de chaleur des coins du circuit imprimé et placez les composants sensibles au froid en amont du flux......
Assurer une alimentation stable: maîtriser l'impédance PDN des PCB hautes performances
Points clés L'impédance du PDN détermine directement la stabilité de la tension sous charge. Elle doit rester faible et régulière Calculez votre objectif: Z_target = (V_dd × ondulation %) / I_transitoire, soit généralement quelques milliohms Privilégiez des plans d'alimentation et de masse rapprochés, des connexions par vias courtes et un placement stratégique des condensateurs de découplage Évitez les pics d'antirésonance. Une courbe régulière compte davantage qu'une capacité brute élevée Une fabrica......
Transitions de signal sur PCB: corriger vias et stubs
À retenir Les transitions de signaux haute vitesse à travers les vias provoquent souvent des réflexions, des stubs et des problèmes de chemin de retour Le contre-perçage élimine efficacement les stubs de vias pour les signaux dépassant 5 à 10 Gbit/s Assurez la continuité des chemins de retour avec des vias de couture ou des condensateurs à chaque changement de couche Ajustez l'impédance des vias au moyen d'antipastilles correctement dimensionnées et de simulations 3D Limitez les changements de couche ......