Comment les PCB en aluminium améliorent la conductivité thermique
6 min
- Qu’est-ce qu’un PCB en aluminium ?
- Pourquoi la conductivité thermique est importante en électronique
- Conductivité thermique dans les PCB en aluminium
- Dissipation et expansion thermique des PCB en aluminium
- PCB en aluminium vs PCB FR4 traditionnel
- Applications des PCB en aluminium
- Conclusion
La gestion thermique est devenue l’un des enjeux les plus importants dans la conception électronique, à mesure que les appareils modernes deviennent plus petits et plus puissants. Les PCB peuvent être fabriqués avec différents noyaux et matériaux. Par le passé, nous avons abordé un large éventail de matériaux. Aujourd’hui, cependant, l’accent est principalement mis sur les PCB à noyau métallique. Une mauvaise dissipation de la chaleur dans les PCB classiques entraîne une performance réduite des appareils électroniques, une durée de vie plus courte, voire des défaillances catastrophiques.
Comparés aux cartes FR4 classiques, les PCB en aluminium présentent une meilleure conductivité thermique, ce qui en fait une alternative efficace. Les caractéristiques qui diffèrent sont détaillées dans cet article. Nous examinerons également la construction, les avantages et les utilisations des PCB en aluminium, ainsi que la manière dont ils améliorent la conductivité thermique.
Qu’est-ce qu’un PCB en aluminium ?
Un PCB en aluminium (circuit imprimé en aluminium) est un circuit imprimé à base de métal. Il est conçu pour gérer la chaleur générée par les composants électroniques de puissance sur une carte. Il remplace la fibre de verre traditionnelle (FR4) par de l’aluminium comme substrat de base.
La structure de base d’un PCB en aluminium est :
1. Couche de circuit en cuivre :
La fonction principale de cette couche est d’assurer la connectivité électrique de tous les composants du PCB. Comparée aux CCL standards (de 1 à 10 oz), la couche de cuivre utilisée est relativement plus épaisse. Lors de la tarification d’un PCB, vous pouvez choisir l’épaisseur de cuivre. Une couche plus épaisse permet une capacité de courant plus élevée.
2. Couche diélectrique (couche isolante) :
La couche diélectrique, ou couche isolante, a une épaisseur d’environ 50 à 200 μm. Elle sert à la fois d’isolation électrique et de conducteur thermique. Elle doit donc offrir une faible résistance à la chaleur et une forte résistance aux signaux électriques.
3. Couche de base métallique (aluminium) :
La base en aluminium est composée d’un substrat en aluminium. Elle apporte une résistance mécanique au PCB, mais son rôle principal est de dissiper la chaleur en agissant comme conducteur thermique.
4. Couche membrane de base en aluminium :
Ce type de membrane est sélectif. Elle a une fonction protectrice en empêchant l’attaque chimique (etching) et les rayures sur la surface métallique.
Pourquoi la conductivité thermique est importante en électronique
La chaleur est générée lors du fonctionnement de composants électroniques tels que les convertisseurs de puissance, les LED ou l’électronique automobile. Si cette chaleur n’est pas rapidement dissipée dans l’environnement, les composants environnants peuvent surchauffer. Une accumulation excessive de chaleur peut réduire la durée de vie des composants et provoquer la fatigue des soudures. Une surchauffe peut même endommager le composant et provoquer l’incendie du PCB et du circuit entier.
Conductivité thermique dans les PCB en aluminium
1. Conductivité thermique supérieure de l’aluminium
La différence de conductivité thermique entre les deux substrats est frappante. Le FR4 a une conductivité thermique de 0,3 à 0,4 W/mK, tandis que l’aluminium atteint environ 205 W/mK. En comparaison, les PCB FR4 classiques ont une résistance thermique de 5,50 × 10⁻⁴ °C/W, soit près de 30 % de plus que celle des PCB en aluminium. Par conséquent, leur efficacité de dissipation thermique est considérablement réduite.
2. Rôle de la couche diélectrique
Même si l’aluminium possède une conductivité thermique élevée, la transmission de chaleur est fortement facilitée par la couche diélectrique située entre les pistes en cuivre et l’aluminium. Dans certaines conceptions, la conductivité thermique de cette couche isolante se situe entre 1 W/mK et 10 W/mK, contribuant à un transfert de chaleur plus efficace.
Équation de la résistance thermique:
Une meilleure conduction thermique se traduit par une valeur de Rₜₕ plus faible. Les fabricants améliorent considérablement la performance thermique des PCB en aluminium en optimisant les matériaux diélectriques et en réduisant leur épaisseur.
Dissipation et expansion thermique des PCB en aluminium
En matière d’évacuation de chaleur, les PCB en aluminium surpassent les PCB FR4 standards. Par exemple, un PCB en aluminium de 1,6 mm d’épaisseur présente une résistance thermique (TR) de 2 à 3 °C/W, tandis qu’un PCB FR4 de même épaisseur a une TR comprise entre 22 et 25 °C/W.
Le coefficient de dilatation thermique varie également selon le matériau. Grâce à ses excellentes capacités de dissipation thermique, un PCB en aluminium ne présente pas de problèmes d’expansion ou de contraction thermique, contrairement au FR4.
PCB en aluminium vs PCB FR4 traditionnel
Applications des PCB en aluminium
1. Éclairage LED :
Les PCB en aluminium sont couramment utilisés dans les luminaires et ampoules LED pour gérer la chaleur générée par les LED haute luminosité. La base du PCB pouvant être directement reliée au dissipateur thermique le plus proche, ils sont présents dans presque toutes les ampoules LED.
2. Électronique de puissance :
Ils sont utilisés lorsque la puissance est élevée ou lors de conversions de tension/courant. Exemples : alimentations, régulateurs de tension et convertisseurs.
3. Électronique grand public :
Avec la miniaturisation des appareils électroniques, de petits dissipateurs thermiques ne suffisent plus. Les PCB à noyau métallique deviennent alors préférables. Exemples : ordinateurs, appareils mobiles, rétroéclairage LCD.
4. Équipements médicaux :
Des équipements électriques de précision comme les scanners IRM, lampes chirurgicales et instruments de diagnostic doivent toujours rester du côté froid, ce qui rend les PCB en aluminium indispensables.
Conclusion
Dans les situations où la chaleur des composants constitue un problème majeur, plusieurs raisons expliquent la supériorité des PCB en aluminium. Aujourd’hui, les PCB en aluminium sont devenus le choix privilégié pour la gestion thermique, en raison du besoin croissant de dispositifs puissants et compacts. Ils surpassent le FR4 en termes de robustesse mécanique et de conductivité thermique élevée.
Cependant, il existe toujours d’autres méthodes pour empêcher la chaleur d’affecter les circuits en fonctionnement, ainsi que des solutions de refroidissement disponibles : techniques de refroidissement actif, dissipateurs thermiques, caloducs (heatpipes) ou ventilateurs CPU classiques. En comprenant les principes du transfert de chaleur, les ingénieurs peuvent concevoir des appareils électroniques durables et performants.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......