Garder les PCB au frais : Stratégies de dissipateurs thermiques pour une meilleure performance thermique
17 min
- Exploration des Types Populaires de Dissipateurs Thermiques pour PCB :
- Matériaux Clés dans les Dissipateurs Thermiques Efficaces pour PCB :
- Mise en œuvre de Solutions de Dissipateurs Thermiques dans votre Conception de PCB
- Foire Aux Questions (FAQ)
Les cartes PCB actuelles deviennent vraiment impressionnantes, et donc le refroidissement des PCB est absolument nécessaire. Les composants haute puissance tels que les CPU, GPU, SOC, régulateurs de tension et pilotes LED génèrent tous de la chaleur comme effet secondaire de leur fonctionnement. Par exemple, il est courant d'avoir des CPU, GPU ou SOC avec leur propre dissipateur thermique, ou des cartes qui sont extrêmement denses ou contenant des éléments de puissance comme des moteurs, des transistors de puissance, des amplificateurs, des régulateurs, etc., qui peuvent entraîner des points chauds. Une petite carte PCB peut devenir chaude lorsqu'un courant important traverse les pistes.
Si vous ne parvenez pas à évacuer cette chaleur, vous perdez en fiabilité et en durée de vie. La règle standard est que chaque augmentation de 10 °C double approximativement le taux de défaillance. Et avec une gestion appropriée de la chaleur, vous pouvez prévenir plus de la moitié des défaillances des systèmes électroniques. En d'autres termes, lorsque votre carte est trop chaude, elle devient un ordinateur "cuit", les performances sont réduites, les pièces sont bridé ou déconnectées, et les joints de soudure peuvent échouer en raison de la charge thermique (cycles thermiques). Et dans le pire des cas, vous êtes confronté à un emballement thermique : la génération de chaleur augmente plus rapidement que la chaleur ne peut être dissipée, entraînant ainsi des défaillances en chaîne.
Génération et Contrôle de la Chaleur :
Les "éléments chauffants" typiques sur une carte PCB incluent les circuits intégrés haute puissance (CPU, GPU, MCU), les convertisseurs de puissance et régulateurs, les amplificateurs RF, les matrices LED, et même les pistes de puissance serrées. Tout composant qui génère un courant important ou dissipe plusieurs watts produira de la chaleur résiduelle. L'ajout de plus de puces sur une petite carte augmente la génération de chaleur dans des zones confinées. Les concepteurs doivent donc faire attention à la densité des composants. Même si de nombreuses cartes PCB utilisent du FR-4, qui est ignifuge, sa conductivité thermique est faible (0,25 W/m·K), donc la chaleur ne s'échappe pas facilement à travers le substrat lui-même.
Si la chaleur n'est pas gérée correctement, attendez-vous à des taux de défaillance plus élevés et à une durée de vie réduite. Les températures élevées accélèrent l'usure chimique et mécanique. Pour chaque augmentation de 10°C de température de fonctionnement d'un composant, sa durée de vie moyenne est réduite de moitié environ. Les cartes surchauffées peuvent rencontrer des problèmes immédiats comme des arrêts des régulateurs de tension ou même de la déformation des cartes PCB.
Exploration des Types Populaires de Dissipateurs Thermiques pour PCB :
Dissipateurs en Aluminium Extrudé :
Les dissipateurs en aluminium extrudé sont fabriqués en forçant de l'aluminium chaud à travers un moule pour former des profils fins longs et uniformes. Cela permet d'obtenir un lot de pales serrées avec un bon transfert thermique entre la base et les pales, et une qualité assez fiable. Ils sont bon marché et légers, c'est pourquoi de nombreux projets électroniques les utilisent, particulièrement lorsque la consommation d'énergie est moyenne à élevée.

Les extrusions peuvent être adaptées pour des géométries à pales droites, inclinées ou à pales en épingle. Les conceptions à pales droites offrent un bon refroidissement dans une empreinte constante, tandis que les extrusions à pales en épingle permettent à l'air de circuler dans toutes les directions lorsque les chemins d'air ne sont pas évidents. Beaucoup de dissipateurs extrudés sont anodisés pour augmenter leur résistance à la corrosion et offrir un léger avantage thermique en termes de rayonnement.
Résumé : Ce sont des dissipateurs fiables à un prix abordable, à condition que vous ayez suffisamment d'espace sur la carte et la hauteur pour les accueillir.
Dissipateurs à Pales Pliées et Découpées :
Les dissipateurs à pales pliées sont fabriqués à partir de dissipateurs découpés et pliés dans des feuilles d'aluminium fines. Ils sont peu coûteux et compacts, et dans de nombreux cas, disposent de clips à ressort qui permettent de les fixer facilement à des composants comme les TO-220 ou TO-247. Bien que les pales pliées ou tordues favorisent l'air, les conceptions découpées sont principalement destinées à des puissances faibles à moyennes, car la hauteur des pales est relativement petite.

Les dissipateurs à pales pliées sont à haute densité et compacts. Les bandes métalliques ondulées sont repliées et soudées ou collées sur une plaque de base par les fabricants, offrant des hauteurs d'environ 12 pouces. Des variations telles que des pales ondulées ou perforées favorisent le mouvement de l'air. Vous les trouverez dans les équipements téléphoniques et dans les assemblages PCB à haute densité où vous avez de l'espace disponible, mais avez besoin de plus de refroidissement que ce que les composants découpés peuvent fournir.
Dissipateurs à Pales Collées et Solutions à Tuyau Thermique :
Lorsque la puissance est trop élevée, les dissipateurs extrudés ne sont plus suffisants ; les dissipateurs à pales collées entrent en jeu. De grosses pales individuelles sont collées ou soudées sur un substrat solide, ce qui permet d’avoir une grande densité de dissipateurs à pales. La solution la plus populaire pour maintenir la performance sans ajouter trop de poids est le mélange de matériaux, c'est-à-dire des pales en cuivre sur une base en aluminium. Ce type de dissipateur est préféré lorsqu'on utilise des systèmes haute puissance ou à air forcé.

Un dissipateur thermique intégré avec un tuyau thermique va encore plus loin en transférant la chaleur de la source vers des pales distantes grâce à un changement de phase. Les tuyaux en cuivre intégrés conduisent bien la chaleur, ce qui les rend idéaux pour des charges lourdes comme les GPU, l'avionique ou les lasers. Ils sont solides, et sont généralement utilisés lorsque la tâche est la plus grande et la plus difficile.
Solutions de Refroidissement à Profil Bas :
Lorsqu'il y a peu d'espace en hauteur, des dissipateurs ultra-basses peuvent être utilisés. Ils ne mesurent que quelques millimètres de hauteur, avec des pales courtes ou des conceptions à coupe transversale. La plupart sont dotés d'adhésifs thermiques pré-appliqués qui permettent de les fixer facilement. De petits blocs de cuivre ou des plaques métalliques peuvent également conduire la chaleur à travers la carte PCB.

Dans les conceptions les plus petites, vous pouvez remplacer les pales par des diffuseurs thermiques plats ou des PCB à noyau métallique. Ceux-ci sont conçus pour rester petits, mais nécessitent de bons matériaux thermiques et un bon contrôle du flux d'air.
Matériaux Clés dans les Dissipateurs Thermiques Efficaces pour PCB :
Le choix du matériau d'un dissipateur thermique affecte grandement la performance, le poids et le coût. Les deux matériaux classiques sont l'aluminium et le cuivre, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients.

Traitements de Surface et Finitions pour un Meilleur Transfert Thermique :
La finition de la surface d'un dissipateur thermique peut également jouer un rôle important, surtout pour les cartes refroidies par air. Les principaux traitements sont :
Anodisation : Il s'agit d'un procédé électrochimique qui épaissit l'oxyde naturel de l'aluminium. Les surfaces anodisées sont plus durables et ont une émissivité thermique beaucoup plus élevée (capacité à radiater la chaleur) que le métal nu. En effet, l'aluminium brut a une émissivité de 0,05, tandis qu'une surface anodisée noire est d'environ 0,85. La surface plus sombre et rugueuse signifie que la chaleur radiée (infra-rouge) est bien plus élevée. Cela aide dans des conditions de faible circulation d'air, un petit dissipateur bénéficie davantage de l'anodisation. Pour un refroidissement par air forcé, l'augmentation du refroidissement par rayonnement est moins marquée, mais l'anodisation reste bénéfique car elle ajoute une résistance à la corrosion et renforce la surface.
Plaquage et Revêtements : Les dissipateurs en cuivre sont souvent plaqués au nickel ou à l'étain pour prévenir l'oxydation et la corrosion galvanique. Une base en cuivre continuera de performer thermiquement, mais le plaquage mince garde la surface brillante et durable. Un autre fini populaire est la peinture thermique noire ou un revêtement anodisé noir sur un dissipateur : cela augmente considérablement l'émissivité, rendant le rayonnement infra-rouge plus puissant, ce qui est utile si vous avez peu de convection. Encore une fois, il s'agit davantage de durabilité et de rayonnement; cela ne changera pas beaucoup la conduction vers les pales.
Matériaux Émergents : Graphite et Composites :
Graphite/Graphène : Les feuilles de graphite ou de graphène hautement orientées ont une conductivité thermique dans le plan bien supérieure à celle du cuivre. Elles peuvent répartir la chaleur rapidement sur une surface. Par exemple, une plaque de graphite sous une puce peut transporter la chaleur latérale vers les bords de la carte. Le graphite et le graphène attirent de plus en plus l'attention pour leur « conductivité thermique exceptionnelle » sous une forme légère.
Composites à Matrice Métallique (CMM) : Ce sont des alliages ou des composites combinant des métaux (Aluminium ou Cuivre) avec d'autres matériaux pour ajuster les propriétés. Certains CMM peuvent atteindre des conductivités thermiques allant de 400 à 600 W/m·K tout en maintenant une densité inférieure à celle du cuivre pur. Ils possèdent également un coefficient de dilatation thermique plus faible, ce qui les rend utiles dans le domaine aérospatial. Cependant, ils sont coûteux et sont généralement réservés à des cas spéciaux.
Solutions Thermiques Avancées au-delà des Dissipateurs Thermiques Traditionnels :
Les Vias Thermiques et Leur Rôle dans la Répartition de la Chaleur
Les vias thermiques sont simplement des trous métallisés sous les composants générateurs de chaleur qui conduisent la chaleur à travers la carte. Considérez-les comme des tuyaux verticaux, ils extraient la chaleur du cuivre supérieur vers les plans internes ou la couche inférieure afin qu'elle puisse se diffuser ou être évacuée par un dissipateur thermique. Plutôt que de localiser toute la chaleur sur le pad, une disposition efficace des vias fournit à la carte un chemin à faible résistance pour se refroidir. Les vias thermiques sont particulièrement utiles lorsque les puces à montage de surface ont des pads thermiques exposés, comme les QFNs et les circuits intégrés de puissance. Plutôt que de mettre un seul via, il est conseillé d'en placer plusieurs proches les uns des autres pour améliorer la conduction thermique.

Un exemple est un diamètre de vias d'environ 0,3 mm avec un espacement d'environ 0,8 mm. Une seule grille de vias, aussi petite que 5 par 5, peut abaisser la température de jonction de plusieurs dizaines de degrés grâce à la présence d'un dissipateur thermique de l'autre côté, connecté aux plans internes de terre ou de puissance, ou à un dissipateur thermique de l'autre côté. Le facteur de fabrication est essentiel. Les vias traversants sur les pads doivent être remplis ou bouchés, sinon la soudure les collera pendant la réflow. De plus, les vias ne sont utiles que lorsqu'il y a suffisamment de cuivre ou un dissipateur thermique de l'autre côté pour absorber et dissiper la chaleur. Lorsqu'ils sont correctement placés, les vias thermiques réduisent les températures des points chauds de manière significative et transforment la carte en un dissipateur thermique à deux faces, un facteur qui améliore la fiabilité des PCB.
Éléments de Refroidissement Passifs : Cuivre Déversé et Couches Planes
Un autre dispositif passif consiste à ajouter du cuivre supplémentaire autour des sources de chaleur. Les couches planes complètes et les grandes coulées de cuivre agissent comme des réservoirs de chaleur et dissipent la chaleur latéralement tout en contenant les pics locaux. Connecter le pad d'un composant de puissance à un grand plan de terre ou de puissance permet à la chaleur de se diffuser sur une zone beaucoup plus grande que si le composant était collé à un seul pad. On a tendance à distribuer du cuivre aux composants chauds ou à les connecter directement aux plans internes via des vias thermiques. Entourer un circuit intégré de puissance de cuivre peut réduire de manière significative la température du composant lorsqu'il est chargé.
Les plans internes complets offrent un chemin supplémentaire à faible résistance pour la chaleur, compatible avec l'écoulement vertical des vias. Certes, augmenter la quantité de cuivre entraîne un poids plus élevé sur la carte et un routage plus difficile, mais les avantages thermiques l'emportent sur les inconvénients. Ajouter des plaques de cuivre internes supplémentaires et augmenter le poids du cuivre (par exemple, passer de 1 oz à 2-3 oz) augmente encore la diffusion passive. Cela nivelle également les différences thermiques et réduit les points chauds, bien que cela ne permette pas de tirer activement la chaleur. Les PCB à noyau métallique accomplissent la même chose à une échelle plus grande en remplaçant le FR-4 par du métal, bien que vous puissiez obtenir la plupart de ces avantages dans des multilayers standards tant que vous utilisez judicieusement du cuivre.
Refroidissement Actif : Ventilateurs, Dissipateurs Thermiques et Solutions Liquides
Lorsque les moyens passifs ne suffisent pas, il faut passer au refroidissement actif. Le refroidissement actif privilégié est l'air forcé ; généralement, un ventilateur est ajouté pour souffler de l'air sur la carte ou un dissipateur thermique. Même des mini-ventilateurs peuvent éliminer 20 à 30°C. Les cartes haute puissance ont tendance à faire passer l'air dans des conduits ou des enveloppes pour maximiser l'efficacité. Les inconvénients incluent le coût supplémentaire, le bruit, la consommation d'énergie et la perte de fiabilité des composants mobiles.

Le refroidissement liquide peut être utilisé dans des applications à très haute puissance. Des plaques froides ou des échangeurs de chaleur alimentés en eau peuvent supporter des charges bien plus importantes que ce que l'air peut dissiper. Cependant, sur les cartes PCB quotidiennes, cela reste rare en raison de la complexité, du poids et du risque de fuite. Ce type de refroidissement est principalement utilisé dans les centres de données, les équipements industriels ou les ordinateurs haute performance. Entre les conceptions à air et à liquide, il existe des systèmes qui utilisent des tuyaux thermiques ou des chambres à vapeur intégrés dans des dissipateurs ou modules. Ces dispositifs passifs à deux phases dissipent rapidement la chaleur au point chaud, entre un refroidissement simple à air et un système liquide complet.
Mise en œuvre de Solutions de Dissipateurs Thermiques dans votre Conception de PCB
Règles de Placement et Méthodes de Fixation (Clip, Adhésif, Vis)
Lors de l'application des dissipateurs thermiques à la carte, assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate. Ne placez pas les composants chauds près du mur ou d'autres sources de chaleur, utilisez plutôt des évents ou des ventilateurs. Déplacer un MOSFET plus près du bord de la carte PCB ou couper un trou peut réduire de manière significative la température de ce MOSFET. Lorsqu'on place des composants haute puissance ensemble, cela peut être contre-productif ; ils doivent être espacés. En pratique, les concepteurs simulent généralement l'écoulement de l'air : même déplacer un composant de quelques millimètres peut réduire la résistance thermique d'un cinquième.
Méthodes de Fixation :
Les dissipateurs thermiques peuvent être fixés soit par adhésif, soit mécaniquement. Les méthodes courantes incluent :
- Clips et Vis : De nombreux dissipateurs TO-220 ou TO-247 ont des trous pour vis. Des tiges montées sur PCB ou des clips de carte peuvent maintenir le dissipateur.
- Adhésifs/Pads Thermiques : Un ruban thermique double face ou une époxy peut fixer un dissipateur thermique à la surface d'un composant. Cela simplifie l'assemblage et évite de percer des trous dans la carte.
- Écrous Soudables : Certains dissipateurs de niveau carte ont des languettes plates qui peuvent être soudées au cuivre du PCB. Cela les rend effectivement partie intégrante de la carte, mais la soudure nécessite un reflow précis.
Chaque méthode présente des compromis. Les clips/vis sont faciles à retravailler mais ajoutent du poids. Les adhésifs sont élégants mais permanents.
Matériaux de Connexion Thermique et Composants de Remplissage

Aucun dissipateur thermique, même le meilleur, ne pourra être parfaitement en contact avec une puce à cause des petites bosses sur la surface. L'air se retrouve piégé dans ces bosses et ce n'est pas un bon conducteur thermique. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux de connexion thermique (TIMs) pour combler ces espaces et maintenir un chemin de chaleur solide. Les TIMs courants incluent la pâte ou la graisse thermique, les pads et les matériaux à changement de phase. Leur rôle est de chasser l'air, et non de surpasser les métaux en conductivité.
La résistance à l'interface peut être réduite de manière significative par une fine couche de pâte bien appliquée comparée à un contact direct avec le métal. Les pads sont moins difficiles à poser et ne s'épaississent pas, mais ils ne conduisent pas la chaleur aussi efficacement qu'une bonne pâte. Le choix du TIM correct est crucial, car l'interface détermine généralement l'efficacité du refroidissement global du système. Veillez toujours à respecter les recommandations de l'épaisseur et de la compression données par le fabricant, en particulier lorsque les composants ne sont pas plats. Pour les plus gros composants, des fillers ou des adhésifs conducteurs peuvent être utilisés : ils tolèrent la chaleur et peuvent être utilisés comme joint pour un lien permanent ou semi-permanent.

Foire Aux Questions (FAQ)
Q : Ai-je vraiment besoin d'un pad thermique ou de pâte sous le dissipateur ?
R : Oui. Une fine couche de composé thermique (pâte) ou un pad thermique entre le composant et le dissipateur améliore considérablement le transfert de chaleur. Sans cela, de petites poches d'air entre les surfaces métalliques agissent comme des isolants thermiques.
Q : Que sont les vias thermiques et devrais-je en ajouter ?
R : Les vias thermiques sont des trous percés sous un pad chaud, plaqués en cuivre, qui conduisent la chaleur vers les couches internes du PCB. Vous devez les utiliser chaque fois que vous avez un IC à montage de surface avec un pad thermique (comme les QFNs ou les modules de puissance).
Q : Puis-je combiner des dissipateurs thermiques avec des ventilateurs ou d'autres systèmes de refroidissement ?
R : Absolument. Les dissipateurs thermiques passifs sont excellents, mais ajouter un flux d'air améliore considérablement le refroidissement. Même un petit ventilateur soufflant sur un dissipateur à pales peut abaisser la température de 20 à 30°C.
Q : Existe-t-il des options PCB avancées au-delà des dissipateurs thermiques ?
R : Oui. En plus des dissipateurs thermiques et du flux d'air
Continuez à apprendre
Alimentation et masse sur un PCB à microcontrôleur: les bonnes pratiques
Bonnes pratiques pour l'alimentation et la masse d'un PCB à microcontrôleur Un code parfaitement optimisé et robuste ne suffit pas si la base matérielle du projet est instable ou mal définie. Les erreurs de conception liées à l'alimentation et à la distribution de masse peuvent provoquer des comportements erratiques: redémarrages intempestifs du microcontrôleur, mesures analogiques bruitées ou perturbations des communications. Que vous utilisiez une carte Arduino classique alimentée en 5 V, un ESP32 d......
Assurer une distribution d'alimentation stable pour les PCB haute performance grâce à l'analyse PI
Points clés L'analyse de l'intégrité de l'alimentation est essentielle pour assurer une distribution électrique stable dans les PCB haute performance. En maintenant une faible impédance du PDN, en optimisant les condensateurs de découplage et en concevant des plans d'alimentation et de masse robustes avec une chute de tension et une inductance minimales, les ingénieurs peuvent éviter les défaillances courantes telles que les chutes de tension, le rebond de masse et la gigue induite par l'alimentation.......
Comment concevoir un routage PCB efficace pour les régulateurs à découpage
Les régulateurs à découpage sont les piliers méconnus de l'électronique moderne. Ils convertissent efficacement l'énergie, permettent à nos appareils de fonctionner correctement et réduisent les pertes énergétiques. Ils présentent toutefois un défaut bien connu: le bruit, notamment les interférences électromagnétiques (EMI). Si vous avez déjà entendu un léger bourdonnement ou observé votre oscilloscope lutter contre des pointes parasites, vous savez de quoi il s'agit. Cet article explique comment conc......
Conception des plans d'alimentation de PCB pour une distribution électrique stable
Points clés Les plans d'alimentation assurent une distribution CC à faible impédance et fournissent des chemins de retour aux signaux dans les PCB modernes La conception des plans segmentés exige une gestion rigoureuse des limites afin d'éviter les EMI et la distorsion des signaux Le placement des condensateurs de découplage et la réduction des boucles sont essentiels à l'intégrité de l'alimentation Le choix du grammage du cuivre et la gestion thermique garantissent un transport fiable du courant JLCP......
Solutions pour l'électronique de puissance: maîtriser la dissipation thermique des PCB
Le cuivre répartit la chaleur: le cuivre transfère la chaleur plus de 1 000 fois mieux que le matériau FR4 standard Réseaux de vias thermiques: placer 16 à 25 vias en parallèle réduit considérablement la résistance thermique MCPCB pour les charges élevées: les circuits imprimés à noyau métallique offrent une résistance thermique bien inférieure à celle du FR4 Placement intelligent: éloignez les sources de chaleur des coins du circuit imprimé et placez les composants sensibles au froid en amont du flux......
Assurer une alimentation stable: maîtriser l'impédance PDN des PCB hautes performances
Points clés L'impédance du PDN détermine directement la stabilité de la tension sous charge. Elle doit rester faible et régulière Calculez votre objectif: Z_target = (V_dd × ondulation %) / I_transitoire, soit généralement quelques milliohms Privilégiez des plans d'alimentation et de masse rapprochés, des connexions par vias courtes et un placement stratégique des condensateurs de découplage Évitez les pics d'antirésonance. Une courbe régulière compte davantage qu'une capacité brute élevée Une fabrica......