Cómo soldar componentes SMD como profesional [Actualizado 2026]
17 min
- ¿Qué es la soldadura SMD?
- ¿Por qué la soldadura SMD es esencial en la electrónica moderna?
- Herramientas y accesorios esenciales para la soldadura SMD
- Cómo soldar componentes SMD manualmente: guía paso a paso
- Técnicas de soldadura SMD para diferentes encapsulados de componentes
- Defectos comunes de soldadura que debe evitar
- Consejos avanzados de soldadura SMD para profesionales
- Cuándo y cómo utilizar la soldadura por refusión en SMD
- Buenas prácticas para una soldadura SMD confiable
- Conclusión
- Preguntas frecuentes (FAQ)
La soldadura es una habilidad fundamental que conviene dominar y, cuando se trata de SMD, todo se vuelve más complejo y de menor tamaño. La soldadura es similar a la soldadura por fusión, pero en lugar de unir dos piezas de hierro/acero, estamos uniendo componentes de pequeñas dimensiones.
Para desarrollar un circuito, la mejor forma de unir dos componentes es mediante soldadura. Existen dos tipos principales de componentes en electrónica: uno es el de orificio pasante (through-hole), con patas largas recubiertas de estaño, que se pueden insertar fácilmente en una PCB y luego soldar; y el otro son los SMD (dispositivos de montaje superficial).
Se requiere habilidad para soldarlos correctamente, ya que son muy pequeños y, en ocasiones, sus terminales no son visibles externamente. Al soldar componentes SMD como los BGA (ball grid arrays), en muchos casos hay que confiar en que el proceso se ha realizado correctamente. Sin embargo, en los métodos de soldadura industrial el flujo de trabajo es diferente; se emplean máquinas costosas y sistemas de inspección visual para verificar el diseño antes de enviarlo al cliente.
Además, en esta guía conocerá un proceso paso a paso, las herramientas necesarias para una soldadura eficiente y algunos consejos para soldar como un profesional.
¿Qué es la soldadura SMD?
SMD significa Surface Mount Device (dispositivo de montaje superficial), y la soldadura de este tipo de PCB es lo que se conoce como soldadura SMD. No es lo mismo que la soldadura de orificio pasante, en la que los terminales de los componentes se insertan en agujeros. Los SMD permiten reducir peso y tamaño, así como lograr diseños de circuitos más eficientes, ya que los componentes pueden colocarse sobre o alrededor de las pistas de la placa. Normalmente, el proceso consiste en aplicar estaño o pasta de soldadura, colocar el componente en su posición con herramientas como pinzas, y después calentar la unión con un soldador, aire caliente o un horno de refusión, formando una unión fuerte tanto eléctrica como mecánicamente.
Como se ha mencionado anteriormente, la soldadura es similar a la soldadura por fusión si se observa a nivel macroscópico. Sin embargo, en electrónica los componentes son extremadamente pequeños, y se necesita una aleación de estaño/plomo para soldarlos. Los componentes de orificio pasante se sueldan directamente doblando sus patas en la PCB y cortando el exceso. Por otro lado, los componentes SMD se presentan en distintas formas, tamaños y encapsulados.
Por ejemplo: una resistencia en SMT puede tener tamaños desde 0201 hasta formatos mayores como 0805 y 1206.
1206 → 0.12" × 0.06" (En métrico: 3.2 mm × 1.6 mm)
0805 → 0.08" × 0.05" (En métrico: 2.0 mm × 1.25 mm)
Los SMD no se limitan a estos formatos; existen numerosos chips con diferentes dimensiones. Algunos ejemplos son:
- Matriz de rejilla de bolas (Ball Grid Array,BGA)
- Encapsulado plano cuadrado (Quad Flat Package, QFP)
- Circuito integrado de contorno pequeño (Small Outline IC, SOIC)
- Encapsulado plano sin plomo (Quad Flat No-Lead, QFN)
- Encapsulado delgado reducido de contorno pequeño (Thin Shrink Small Outline Package, TSSOP)
Resulta difícil soldarlos manualmente sin experiencia; es probable cometer errores o generar defectos. Existen numerosas herramientas para la soldadura SMD, que se explicarán en detalle en las siguientes secciones.
¿Por qué la soldadura SMD es esencial en la electrónica moderna?
La soldadura SMD es esencial tanto en líneas de producción profesionales como para aficionados, técnicos de reparación y desarrolladores de prototipos. Debido a su menor tamaño y mayor delicadeza en comparación con los componentes de orificio pasante, requieren técnicas adecuadas de retrabajo, reparación y soldadura manual.
Garantiza la fiabilidad eléctrica y evita la formación de soldaduras frías, aportando resistencia mecánica para mantener un contacto sólido entre los componentes, lo que se traduce en un mayor rendimiento al reducir efectos parásitos. Una vez domina esta técnica, podrá fabricar nuevas placas o mantener operativos equipos existentes.
Para proyectos en los que la soldadura manual no es viable, o cuando se requiere una calidad constante a nivel de producción para prototipos o series pequeñas y medianas, JLCPCB ofrece plantillas SMT rentables y un servicio de ensamblaje de PCB SMT. Con el respaldo de automatización avanzada, rigurosos sistemas de inspección de calidad (AOI y rayos X) y soporte de ingeniería especializado, JLCPCB le ayuda a lograr resultados profesionales de forma rápida y fiable.
Herramientas y accesorios esenciales para la soldadura SMD
Antes de comenzar, reúna las herramientas de soldadura SMD adecuadas. Cada una cumple un papel clave en la precisión y la calidad.
1. Estación de soldadura
Un soldador con control de temperatura y puntas finas es la base. Las estaciones ajustables permiten mantener temperaturas estables (normalmente entre 280 °C y 350 °C), evitando el sobrecalentamiento de pads o componentes.
La estación de soldadura se utiliza principalmente para finalizar trabajos realizados con placa caliente, horno o estación de retrabajo de aire caliente, eliminando defectos como bolas de estaño o uniones no deseadas.
También lea: Cómo elegir la estación de soldadura adecuada para sus proyectos de PCB
2. Estación de retrabajo de aire caliente
Una estación de retrabajo de aire caliente es una herramienta utilizada para soldadura selectiva, a diferencia de un horno o placa caliente que calientan toda la PCB. Por ello, es muy utilizada en reparación y retrabajo de SMD.
Permite soldar y desoldar sin contacto mediante un flujo de aire caliente controlado a través de una boquilla ajustable, lo que la hace ideal para encapsulados delicados. Las estaciones modernas ofrecen control de temperatura (100–500 °C) y regulación del flujo de aire.
3. Hilo de soldadura
Elija soldadura con o sin plomo según sus necesidades. Un diámetro reducido (0,3–0,5 mm) es ideal para trabajos SMD, ya que facilita el control del flujo.
4. Pasta de soldadura
En procesos de refusión, la pasta de soldadura se aplica mediante serigrafía sobre las áreas de contacto antes de colocar los componentes. Contiene microesferas de estaño y flux, y es ideal para pasos finos.
5. Flux de soldadura
El flujo facilita que la soldadura fluya en la unión y previene la oxidación. El flujo "sin limpieza" es adecuado para trabajos de aficionado, pero podrías necesitar uno más fuerte para reparaciones más complejas.
6. Pinzas de precisión
La colocación y manipulación de componentes requiere el uso de pinzas de punta fina, antiestáticas y no magnéticas.
7. Herramientas de aumento
Una lámpara con lupa o un microscopio estereoscópico permite inspeccionar uniones pequeñas en busca de puentes, huecos o soldaduras frías.
8. Materiales de limpieza
Necesitará alcohol isopropílico, limpiador de flux y paños sin pelusa para eliminar residuos y dejar la superficie limpia.
Cómo soldar componentes SMD manualmente: guía paso a paso
La soldadura SMD puede realizarse de varias formas: soldadura manual (hand soldering), por refusión con aire caliente o mediante horno.
A continuación, se presenta un proceso sencillo paso a paso para la soldadura manual con soldador.
Paso 1: Preparación
- Coloque la PCB sobre una alfombrilla antiestática.
- Utilice toallitas con alcohol para eliminar polvo u oxidación.
- Aplique una ligera capa de flux sobre los pads.
Paso 2: Estañado de un pad
Aplique una pequeña cantidad de estaño en un pad de cada lado. Esto le proporcionará una referencia clara para la colocación del componente.
Paso 3: Colocar el componente
Coloque los componentes SMD sobre la PCB, alineando sus terminales con los pads mediante pinzas. Esto permitirá que el pad previamente estañado se funda y se adhiera correctamente al componente.
Paso 4: Soldar los pads restantes
- Toque cada terminal con la punta del soldador y añada una pequeña cantidad de hilo de soldadura.
- Deje que la malla desoldadora absorba el exceso de estaño si es necesario.
- Trabaje de forma uniforme para evitar la desalineación de los componentes.
Paso 5: Inspeccionar las uniones
Si tiene dudas, compruebe con aumento que las uniones sean limpias y brillantes. Verifique que no haya puentes ni terminales sin una correcta conexión de soldadura.
Paso 6: Limpiar la zona
Limpie el exceso de residuos de flux con alcohol isopropílico. Esto evitará la corrosión y proporcionará un acabado profesional.
Técnicas de soldadura SMD para diferentes encapsulados de componentes
Los componentes SMD son muy sensibles debido a su reducido tamaño y paso fino. Los distintos tipos de encapsulado requieren métodos y herramientas de soldadura específicos. A continuación, se presenta una guía de los encapsulados SMD más comunes y cómo soldarlos de forma eficaz.
1. Resistencias y condensadores chip
Son los componentes SMD más sencillos y resultan ideales para iniciarse en la soldadura manual.
Pasos de soldadura:
- Coloque el componente sobre el pad de la PCB utilizando pinzas de precisión.
- Aplique una pequeña cantidad de flux en uno de los pads y suelde primero ese terminal para fijar el componente.
- Suelde el otro pad, asegurando una unión uniforme y limpia, sin puentes ni soldaduras frías.
Consejos:
- Controle la temperatura de soldadura dentro de las especificaciones del componente para evitar daños.
- Para tamaños muy pequeños como 0402 o 0201, utilice herramientas de aumento o microscopio para mayor precisión.
2. Encapsulados SOIC y QFP
Los encapsulados SOIC y QFP tienen pines muy próximos entre sí, lo que hace que la técnica de arrastre (“drag soldering”) sea especialmente eficaz.
Pasos de soldadura:
- Aplique flux de forma uniforme en todos los pines.
- Cargue una pequeña cantidad de estaño en la punta del soldador y deslícela suavemente sobre los pines.
- En el caso de QFP, fije primero el componente soldando pines diagonales para evitar desplazamientos.
Consejos:
- Revise cada pin para detectar puentes o soldaduras frías.
- Utilice malla desoldadora para corregir puentes en encapsulados de paso fino (por ejemplo, 0,5 mm).
- Mantenga la punta del soldador limpia para garantizar un flujo de estaño uniforme.
También lea: Cómo limpiar la punta de un soldador como un profesional: herramientas, pasos y consejos
3. Encapsulados QFN y BGA
Los encapsulados QFN y BGA tienen terminales ocultos bajo el componente y, por lo general, requieren soldadura por refusión.
Pasos de soldadura:
- Aplique pasta de soldadura de manera uniforme sobre los pads de la PCB, preferiblemente utilizando una plantilla (stencil) para una deposición precisa.
- Realice la refusión de la placa mediante una estación de aire caliente o un horno de refusión para fundir la pasta y formar las uniones.
- En encapsulados BGA, normalmente se requiere inspección por rayos X para verificar la integridad de las bolas de soldadura.
Consejos:
- Asegúrese de una correcta soldadura del pad térmico en los componentes QFN para evitar sobrecalentamientos.
- Controle el perfil térmico durante la refusión para evitar huecos o efectos de “tombstoning”.
- Utilice cinta Kapton para proteger los componentes cercanos durante el retrabajo con aire caliente.
Dominar estas técnicas de soldadura garantiza uniones de alta calidad y fiabilidad tanto en ensamblajes manuales como automatizados de PCB SMD.
Defectos comunes de soldadura que debe evitar
Incluso los ingenieros experimentados pueden encontrarse con problemas durante la soldadura SMD. La mayoría de los defectos se deben a un control térmico incorrecto, una mala aplicación del estaño o contaminación. Comprender estos errores ayuda a garantizar uniones fiables y conformes a IPC.
1. Soldaduras frías o granuladas: Se producen cuando no se aplica suficiente calor o el estaño no moja correctamente el pad. Estas uniones tienen un aspecto mate y baja resistencia mecánica, lo que provoca conexiones intermitentes.
2. Puentes de soldadura: El exceso de estaño puede generar conexiones no deseadas entre pines adyacentes, provocando cortocircuitos o fallos de componentes.
3. Sobrecalentamiento de pads: El exceso de temperatura puede despegar los pads de la PCB o dañar las pistas de cobre, especialmente en placas de paso fino o delgadas.
4. Uso inadecuado del flux: Una cantidad insuficiente impide la correcta humectación, mientras que un exceso deja residuos que pueden causar corrosión o problemas de fiabilidad si no se limpian adecuadamente.
5. Desalineación de componentes: Componentes mal posicionados pueden parecer funcionales inicialmente, pero fallar bajo vibración, ciclos térmicos o retrabajos.
6. Contaminación por residuos: Los residuos de flux no eliminados—especialmente los de base resina o activados—pueden provocar crecimiento dendrítico, corrosión o reducción de la resistencia de aislamiento superficial (SIR) con el tiempo.
Consejos avanzados de soldadura SMD para profesionales
1. Precalentamiento: Lleve la placa a temperatura antes de comenzar a soldar para minimizar el choque térmico y asegurar que el estaño fluya correctamente.
2. Practique en placas de descarte: No es necesario arriesgarse en proyectos importantes antes de adquirir práctica en soldadura y retrabajo.
3. Use malla desoldadora: Para desoldar, coloque suavemente la malla sobre la unión y aplique calor con el soldador.
4. Buena iluminación: Evite la fatiga visual que puede causar errores al soldar componentes pequeños.
5. Trabaje en intervalos cortos:La soldadura de precisión requiere concentración; evite apresurarse.
6. Etiquete y organice los componentes:Los componentes SMD son muy similares entre sí; un desorden en el banco de trabajo puede causar errores.
Cuándo y cómo utilizar la soldadura por refusión en SMD
Línea SMT de JLCPCB con horno de refusión multizona para ensamblaje de PCB
Para aplicaciones de alto volumen o circuitos integrados con paso fino, la soldadura por refusión (reflow soldering) es la opción más adecuada. El proceso incluye:
- Aplicación de pasta de soldadura sobre los pads de la PCB (usando stencil para precisión).
- Colocación de los componentes con pinzas o máquinas pick-and-place.
- Fusión de la pasta mediante horno de refusión o estación de aire caliente.
- Enfriamiento controlado para obtener uniones sólidas y reproducibles.
Este enfoque de calentamiento y enfriamiento elimina la delaminación de la superficie del PCB y proporciona un calentamiento y enfriamiento uniformes de borde a borde, lo que minimiza la posibilidad de dañar la placa y asegura un resultado reproducible.
Buenas prácticas para una soldadura SMD confiable
La base de una buena soldadura es el control de la temperatura. Ajuste un poco más alto para soldadura sin plomo, y entre 320-350°C para soldadura con plomo. Siempre utilice suficiente soldadura para que la unión luzca brillante y no puentee las almohadillas adyacentes.
El flux, al asegurar un mojado adecuado y un buen flujo, nunca debe omitirse. Las almohadillas pueden levantarse del PCB si se aplica demasiado calor, ¡así que no sobrecaliente!
Observe a través de un microscopio e inspeccione visualmente cada unión de soldadura para asegurarse de que sea suave y de tamaño adecuado. Antes de intentar trabajar en circuitos críticos, practicar es la mejor manera de ganar experiencia.
Examine cuidadosamente la placa después de soldar para garantizar la confiabilidad. Inspeccione visualmente la placa con aumento para detectar puentes, desalineaciones o uniones incompletas. Posteriormente, puede usar un multímetro para verificar la continuidad y asegurarse de que sus conexiones estén correctamente realizadas. ¿A qué potencia se debe aplicar energía para pruebas funcionales? Solo después de verificar que no existan cortocircuitos. Estas actividades fomentan habilidades permanentes y ahorran dinero adicional.
Conclusión
Al comenzar con la soldadura SMD, puede parecer abrumador: las piezas son pequeñas y requieren mano firme. Es como cualquier otra habilidad técnica: se aprende con el tiempo, un poco de paciencia y la actitud correcta. Obtener resultados de calidad profesional no es imposible si se planifica correctamente, se seleccionan las herramientas adecuadas y se aplican buenas técnicas de soldadura.
Todo esto garantiza que sus placas funcionen como fueron diseñadas, siempre que evite problemas electrónicos comunes (y no tan comunes), como dañar su microcontrolador con demasiado calor o arruinar LEDs debido a una soldadura demasiado intensa. Una inspección minuciosa en cada etapa establece un mecanismo de prevención de errores, conduciendo a un flujo de trabajo sólido y confiable.
Preguntas frecuentes (FAQ)
1. ¿Cuál es la mejor temperatura para soldar SMD?
Para la mayoría de trabajos SMD, un rango de 300°C a 350°C (572°F – 662°F) es ideal. Si utiliza soldadura sin plomo, puede necesitar mantenerse en el extremo superior (alrededor de 330°C+) debido a su punto de fusión más alto. Siempre apunte a la temperatura efectiva más baja para evitar levantar almohadillas delicadas del PCB.
2. ¿Puedo soldar componentes SMD con un soldador convencional?
Sí, pero la forma de la punta es crítica. Una punta "cincel" grande usada para cableado grueso no funcionará. Para SMD, necesitará una punta cónica fina o una punta "afilada y doblada" para alcanzar debajo de los componentes. Una estación de alta calidad con buena recuperación térmica es mejor que un soldador económico "plug-and-play", ya que las almohadillas SMD pueden actuar como disipadores de calor.
3. ¿Cómo puedo corregir un puente de soldadura en un IC de paso fino?
¡No se preocupe! Los puentes de soldadura (donde la soldadura conecta dos pines que no deberían estar conectados) son comunes. La mejor solución es aplicar una cantidad generosa de flux pegajoso sobre el puente y luego usar una mecha de soldadura limpia (solder wick o trenza desoldadora). Coloque la mecha sobre el puente y presione su soldador; la mecha absorberá el exceso de soldadura como una esponja.
4. ¿Debo usar pasta de soldadura o alambre para soldadura manual?
- Alambre de soldadura (0,3mm–0,5mm): Mejor para soldadura "punto a punto" de resistencias, condensadores y ICs grandes.
- Pasta de soldadura: Mejor para soldadura por reflujo (con estación de aire caliente o horno). Aunque puede usar pasta para soldadura manual, suele ser desordenada y más difícil de manejar sin plantilla.
5. ¿Por qué mis componentes SMD se "levantan" (tombstoning)?
El "tombstoning" ocurre cuando un componente pequeño (como una resistencia) se coloca de pie en un extremo durante la soldadura. Esto sucede generalmente porque la soldadura de una almohadilla se funde más rápido que la otra, creando tensión superficial desequilibrada. Para evitarlo, asegúrese de distribuir el calor uniformemente y aplique flux en ambas almohadillas antes de colocar el componente.
6. ¿Es realmente necesario el flux para SMD?
En una palabra: Absolutamente. Mientras que la soldadura a través de agujeros es más indulgente, la SMD es casi imposible sin flux adicional. Este descompone la oxidación, ayuda a que la soldadura moje las superficies instantáneamente y previene puentes. Para SMD, un lapicero de flux o flux en gel pegajoso es mucho más efectivo que el flux interno del alambre de soldadura.
Artículos populares
Siga aprendiendo
Raspberry Pi y Arduino: qué conservar del prototipo al pasar a una PCB propia
Si tu prototipo con Raspberry Pi o Arduino ya funciona como esperabas, quizá estés pensando en dar el siguiente paso y llevarlo a una PCB personalizada. Llegado ese momento, es normal preguntarse qué partes conviene conservar y cuáles puedes integrar en tu propia placa. Para ayudarte a decidir, en esta guía revisaremos los módulos, la alimentación y los circuitos auxiliares de tu montaje, teniendo en cuenta cómo vas a fabricarlo y qué componentes podrás conseguir. Antes de preparar el montaje de PCB c......
¿Cuáles son los principales tipos de relés y cuál debería usar?
Puntos clave Dos tipos principales: los relés se dividen en dos grandes categorías: los relés electromecánicos, que conmutan el circuito mediante contactos metálicos móviles, y los relés de estado sólido, que usan componentes electrónicos sin piezas móviles. Elige según la carga: el tipo de carga determina qué relé necesitas. Ten en cuenta si la carga es de alterna o de continua, cuánta corriente consume en funcionamiento normal y en el arranque, y con qué frecuencia tiene que conmutar. Comportamiento......
Diodos LED SMD: qué son, tipos de encapsulado y cómo elegirlos para tu PCB
Un diodo LED SMD es un componente semiconductor emisor de luz diseñado para montarse directamente sobre los pads de una PCB, sin orificios pasantes. Es decir, a diferencia del LED tradicional de dos patillas, el LED SMD se suelda plano durante el ensamblaje SMT, lo que permite diseños más compactos y una producción más rápida. Por lo tanto, conocer sus encapsulados, su polaridad y sus criterios de selección es clave antes de enviar un diseño a fabricación o ensamblaje de PCB. Qué es un diodo LED SMD y......
Circuito Integrado de Contorno Pequeño (SOIC): Paquete, especificaciones y usos
A medida que los diseños transicionan de los componentes tradicionales de orificio pasante al SMT (Tecnología de Montaje Superficial) de alta densidad, el Circuito Integrado de Contorno Pequeño (SOIC) sigue siendo el estándar de la industria para amplificadores operacionales, memoria flash, sensores y microcontroladores. Es un testimonio de la ingeniería equilibrada, ofreciendo un compromiso perfecto entre la miniaturización demandada por la electrónica de consumo moderna y la robustez requerida para ......
Guía para principiantes sobre STM32 vs ESP32: Diferencias clave y mejores usos
STM32 vs ESP32 es la comparación de microcontroladores más preguntada en r/embedded por una razón: en el papel parecen intercambiables, pero resuelven problemas de ingeniería completamente diferentes. STM32 es una familia de MCU de grado industrial construida sobre núcleos ARM Cortex-M y periféricos de precisión. ESP32 es un SoC centrado en la conectividad, construido alrededor de Wi-Fi, Bluetooth e IoT lista para usar. Esta guía desglosa dónde gana cada plataforma en proyectos de ingeniería reales, u......
ESP32 vs Arduino: Diferencias, rendimiento y cómo elegir la placa correcta
Al elegir entre ESP32 y Arduino para tu próximo proyecto electrónico, la mejor opción dependerá en gran medida de los requisitos específicos de tu diseño. En términos generales, el ESP32 es la mejor alternativa para proyectos de IoT, conectividad inalámbrica y aplicaciones que requieren mayor capacidad de procesamiento, mientras que Arduino sigue siendo la opción de referencia para principiantes, el control sencillo de hardware y las aplicaciones con requisitos de temporización determinista. ¿Qué es m......