Integridad de señal y de potencia
Aprenda cómo la impedancia, las rutas de retorno, el desacoplo y la estabilidad de la alimentación influyen en el rendimiento del sistema y reducen el ruido y la distorsión de la señal.
Publicaciones destacadas
Integridad de señal y de potencia
Navegando por el panorama de impedancias: Cómo seleccionar la impedancia adecuada para interfaces USB, Ethernet, HDMI y tarjetas SD
1. Introducción: En el ámbito de las comunicaciones digitales de alta velocidad, elegir la impedancia adecuada es un aspecto crítico para el éxito en el diseño de PCB. La adaptación de impedancias garantiza una integridad óptima de la señal, minimiza las reflexiones y mejora el rendimiento general de interfaces como USB, Ethernet, HDMI y tarjetas SD. En este blog, exploraremos la importancia de la impedancia, los factores que influyen en su selección y las mejores prácticas para asegurar una transmisi......
Jul 18, 2025
Últimas publicaciones
Integridad de señal y de potencia
Guía práctica de integridad de señal en PCB rígidas de alta velocidad
Hablamos mucho de integridad de señal, pero ¿qué es exactamente? ¿Tiene que ver con los parámetros de la señal o con los del sistema? Dicho de forma sencilla, cuando una señal viaja por un cable o por una línea de transmisión, algunos de sus parámetros cambian entre el punto donde se transmite y el punto donde se recibe. En las señales de alta velocidad, las pérdidas son todavía mayores, y eso provoca pérdida de datos y señales corruptas. Entonces, ¿qué tipo de señal se ve afectada y cómo cambia? En e......
Nov 03, 2026
Integridad de señal y de potencia
Control de impedancia en PCB: Garantizando la integridad de la señal en circuitos de alta frecuencia
La impedancia mide la oposición de un circuito eléctrico cuando se le aplica corriente alterna. Es la combinación de la capacitancia y la inductancia de un circuito a alta frecuencia. La impedancia se mide en Ohmios, similar a la resistencia. Si las impedancias son diferentes, pueden ocurrir reflejos y atenuaciones que deterioran la señal. En circuitos analógicos o digitales de alta frecuencia, es esencial proteger las señales que se propagan en el PCB para evitar daños. De hecho, las señales por enci......
Jan 05, 2026
Integridad de señal y de potencia
Entendiendo el adaptación de impedancia para diseños de PCB de alta velocidad
Con el avance de la tecnología y la aplicación cada vez más amplia de los circuitos integrados, la frecuencia y velocidad de transmisión de señales electrónicas ha ido en aumento, lo que hace esencial que los conductores de PCB proporcionen líneas de transmisión de alto rendimiento. Estas líneas de transmisión son responsables de entregar las señales desde una fuente hasta la entrada de un receptor de manera precisa y completa. Este requisito resalta la importancia del emparejamiento de impedancia. La......
Jan 03, 2026
Integridad de señal y de potencia
Entrada DC 5V en el Diseño de PCB: Consideraciones clave
La entrada DC 5V es un aspecto crítico en el diseño de PCBs, ya que asegura la regulación del voltaje y la compatibilidad para proyectos electrónicos. En este artículo, exploraremos la importancia de la entrada DC 5V, los factores que influyen en sus requisitos, las mejores prácticas para el diseño de PCBs con compatibilidad para esta entrada, técnicas de prueba y validación, aplicaciones en el mundo real, e incluso cómo crear una fuente de alimentación de 5V en una PCB. Comprender la importancia de l......
Nov 14, 2025
Integridad de señal y de potencia
Entendiendo el tierra analógica y digital en el diseño de PCB
Cuando trabajamos en el diseño de placas de circuito impreso (PCB), una correcta conexión a tierra es crucial para garantizar la integridad de la señal, minimizar el ruido y mantener un rendimiento confiable. Dos tipos comunes de planos de tierra utilizados en los diseños de PCB son la tierra analógica y la tierra digital. En este artículo, exploraremos las diferencias entre la tierra analógica y la digital, su importancia en el diseño de PCB, y las mejores prácticas para su implementación. 1. Tierra ......
Oct 25, 2025
Integridad de señal y de potencia
Navegando por el panorama de impedancias: Cómo seleccionar la impedancia adecuada para interfaces USB, Ethernet, HDMI y tarjetas SD
1. Introducción: En el ámbito de las comunicaciones digitales de alta velocidad, elegir la impedancia adecuada es un aspecto crítico para el éxito en el diseño de PCB. La adaptación de impedancias garantiza una integridad óptima de la señal, minimiza las reflexiones y mejora el rendimiento general de interfaces como USB, Ethernet, HDMI y tarjetas SD. En este blog, exploraremos la importancia de la impedancia, los factores que influyen en su selección y las mejores prácticas para asegurar una transmisi......
Jul 22, 2025
Integridad de señal y de potencia
Guía para pincipiantes sobre el control de impedancia en PCBs
Cuando una señal digital se transmite de un punto a otro, se produce un cambio en el estado de la línea de señal. Este cambio puede entenderse como una onda electromagnética que se desplaza a través del circuito. Se produce lo que se conoce como "reflexión" cuando dicha onda encuentra un límite entre diferentes medios. En este límite, parte de la energía de la onda continúa propagándose como señal, mientras que el resto se refleja. Este proceso se repite hasta que la energía es absorbida por el circui......
Jul 22, 2025