Tecnologías avanzadas de PCB, materiales y rendimiento
Aprenda tecnologías avanzadas de PCB, incluyendo HDI, RF, gestión térmica y materiales de próxima generación, para satisfacer las necesidades complejas de ingeniería.
Publicaciones destacadas
PCBs flexibles
Flexibilidad y fiabilidad: El mundo de las PCBs flexibles
La PCB flexible, también conocido como FPC o Flex PCB ( por sus siglas en inglés Flexible Printed Circuit), ha revolucionado la industria electrónica gracias a su notable flexibilidad y versatilidad. Está compuesta por materiales como poliéster o poliimida, y ofrece ventajas únicas que se adaptan a requisitos específicos de aplicaciones. Con su sustrato flexible, pistas conductoras, capas aislantes y acabados protectores, la PCB flexible permite una transmisión eficiente de señales eléctricas mientras......
Jun 24, 2025
Últimas publicaciones
PCBs HDI
Vías ciegas vs. enterradas: Una guía completa para el diseño de PCB
Una placa de circuito impreso (PCB) está formada por capas de circuitos de lámina de cobre apiladas unas sobre otras, y las conexiones entre las diferentes capas del circuito dependen de vías. Si los orificios perforados por una máquina perforadora o un láser se dejan tal cual, no conducirán electricidad, porque la superficie del orificio perforado original es solo resina, que no es conductora. Por lo tanto, se debe recubrir una capa de material conductor (generalmente cobre) sobre la superficie del o......
Nov 01, 2026
PCBs HDI
Estrategias de apilado para un diseño eficaz de PCB HDI
Ya sea que creas que la Ley de Moore está muerta o viva, el fuerte incentivo económico para empaquetar más potencia de procesamiento en factores de forma cada vez más pequeños probablemente no disminuirá en el corto plazo. Con la entrada del apilado HDI, una tecnología de vanguardia en el diseño de PCB multicapa que promete ayudar a los diseñadores de PCB a fabricar placas complejas más pequeñas en los próximos años. El apilado en el diseño de una placa de circuito impreso (PCB) es un elemento crítico......
Nov 01, 2026
PCBs HDI
Comparación entre apilado de PCB de alta densidad y PCB normal
Las placas de circuito impreso (PCB) de alta densidad no son lo mismo que las PCB simples. ¿Sabes cuál es la diferencia? Las PCB con un mayor número de capas y una mayor densidad de pistas se conocen como HDI. No son tan comunes porque no se utilizan en prototipos pequeños o trabajos de aficionados, sino para aplicaciones más profesionales. Uno de los mejores ejemplos de una placa HDI con un apilamiento complejo que puedes ver —o que quizás tengas— es la placa base de tu PC. La HDI cambia completament......
Nov 01, 2026
PCBs flexibles
Stackup de PCB flexible: estructura de capas y materiales para circuitos impresos flexibles
Un PCB flexible no se comporta como una placa rígida, y la diferencia empieza en el stackup. El stackup de un PCB flexible es la combinación de materiales (poliamida, cobre, coverlay) que determina si el circuito impreso flexible resiste el doblado repetido o falla en pocos ciclos. Por eso, antes de enviar un diseño a fabricación, ya sea para un PCB, un PCBA o un ensamblaje completo, conviene entender cómo se construye ese stackup. Qué es el stackup de un PCB flexible y por qué condiciona su fiabilida......
Sep 29, 2026
PCBs flexibles
Refuerzo (Stiffener) de PCB: un elemento esencial para circuitos flexibles
Un refuerzo (Stiffener) para placas de circuito impreso (PCB, por sus siglas en inglés) juega un papel importante al proporcionar soporte mecánico a una PCB. Son especialmente útiles para placas de circuito flexibles, que, como indica su nombre, son flexibles y necesitan rigidez en ciertos puntos. Los refuerzos son particularmente necesarios cuando se colocan componentes en una zona flexible y el peso de estos componentes ejerce tensión sobre el material flexible. Estos componentes proporcionan una co......
Apr 02, 2026
PCBs flexibles
PCBs flexibles transparentes: materiales, consejos de diseño y aplicaciones
Las FPC transparentes son un tipo especializado de circuito flexible que utiliza sustratos claros y materiales conductores transparentes. Permiten que la luz y los elementos visuales pasen a través de ellas. A diferencia de las FPC convencionales basadas en poliimida, que suelen ser de color ámbar o negro. En algunas PCB flexibles transparentes, solo el sustrato es transparente, y las pistas conductoras y pads son visibles y no transparentes. En otras PCB flexibles transparentes, incluidas las pistas ......
Mar 31, 2026
PCBs HDI
Guía completa de PCBs HDI: Diseño, ventajas y aplicaciones
Las placas de circuito impreso de alta densidad de interconexión (High Density Interconnect, por sus siglas en inglés) o HDI PCBs son circuitos impresos con una mayor densidad de conexiones por unidad de área en comparación con las PCBs tradicionales. Los HDI ofrecen interconexiones y componentes más densos, trazos y espacios más finos, y una mayor densidad de almohadillas de conexión. Además, tienen vias y trazos más pequeños, y un mayor número de capas. Una única PCB HDI puede albergar las funcional......
Jan 12, 2026
Empaquetado e integración avanzados
¿Qué es el Chip-on-Board (COB) en el diseño de PCB? Guía completa sobre beneficios y proceso de fabricación
In this tutorial, we will get the detailed concept of "Chip On Board" or COB. If you have ever thought about how cheaper, durable and compact electronic devices are made, the answer is chip-on-board technology. Chip on board is a solution from chip manufacturing to prototyping and development board. En este tutorial, exploraremos en detalle el concepto de "Chip On Board" o COB. Si alguna vez se ha preguntado cómo se fabrican dispositivos electrónicos más económicos, duraderos y compactos, la respuesta......
Jan 08, 2026
PCBs flexibles
¿Qué son las Flex PCBs? Guía simple sobre placas de circuito impresas flexibles
Si alguna vez se ha preguntado cómo su smartphone se pliega, su reloj inteligente se ajusta a su muñeca, o un dispositivo médico encaja perfectamente dentro del cuerpo humano, la respuesta suele ser una pequeña heroína flexible: la placa de circuito impreso flexible (flex PCB). A diferencia de sus primos rígidos (las placas de circuito duras y planas), las flex PCBs se pueden torcer, doblar y adaptar a espacios donde las placas tradicionales no podrían. Vamos a desglosar qué hace especiales a estas pl......
Jan 02, 2026
PCBs flexibles
¿Qué es una Flex PCB? Guía para Principiantes sobre Materiales y Procesos
FPCB (Flex Printed Circuit Board, Placa de Circuito Impreso Flexible) La evolución de los circuitos flexibles comenzó a principios del siglo XX con el desarrollo de la electrónica flexible utilizando técnicas como la fotolitografía en películas de poliamida de Kapton (KPI). A lo largo de las décadas, estas innovaciones han abierto el camino para la era moderna de las Placas de Circuito Impreso Flexibles (FPCBs), que han transformado el diseño electrónico con su excepcional flexibilidad y versatilidad.......
Jan 02, 2026
PCBs flexibles
Proceso de fabricación y ventajas de las PCB flexibles
En el acelerado y avanzado mundo tecnológico de hoy, las placas de circuito impreso (PCBs, por sus siglas en inglés) se han convertido en una parte integral de muchos dispositivos electrónicos. Sin embargo, con la creciente demanda de dispositivos electrónicos más pequeños y flexibles, las PCBs rígidas tradicionales están demostrando ser menos eficientes. Es aquí donde las Placas de Circuito Impreso Flexibles (PCBs Flexibles) juegan un papel fundamental, proporcionando la flexibilidad necesaria sin pe......
Jan 02, 2026
PCBs flexibles
7 principios fundamentales para un diseño eficiente de PCBs flexibles (Flex PCBs)
Las placas de circuito impreso flexibles (Flex PCBs, PCBs flexibles o FPCs) desempeñan un papel crucial en la electrónica moderna, ya que permiten diseños compactos y ligeros. Las PCBs flexibles no son una novedad en el mercado, están presentes en casi todos los dispositivos electrónicos, que requieren dimensiones y ajustes reducidos. Doblar cables, colocar componentes y suministrar energía a pequeños dispositivos portátiles no es tan sencillo con PCBs rígidas. Por eso, las PCB flexibles están especia......
Dec 30, 2025
PCBs flexibles
Guía definitiva sobre PCB Flexibles: Tipos, diseño y aplicaciones en diversas industrias
Una placa de circuito impreso flexible (FPC o Flex PCB) es un tipo de PCB diseñada para ser flexible, lo que permite que se doble, pliegue o tuerza. Una FPC presenta una combinación de varios circuitos impresos, así como componentes que se ubican sobre un sustrato flexible. Generalmente, se fabrica con un material de película de poliamida, lo que garantiza una alta flexibilidad y estabilidad térmica. Gracias a su diseño miniaturizado, las FPC aumentan las innovaciones y aplicaciones en sectores clave ......
Dec 30, 2025
PCBs flexibles
Flexibilidad y fiabilidad: El mundo de las PCBs flexibles
La PCB flexible, también conocido como FPC o Flex PCB ( por sus siglas en inglés Flexible Printed Circuit), ha revolucionado la industria electrónica gracias a su notable flexibilidad y versatilidad. Está compuesta por materiales como poliéster o poliimida, y ofrece ventajas únicas que se adaptan a requisitos específicos de aplicaciones. Con su sustrato flexible, pistas conductoras, capas aislantes y acabados protectores, la PCB flexible permite una transmisión eficiente de señales eléctricas mientras......
Dec 30, 2025
- 1
- 2