Diseño de PCB de Alta Velocidad y RF
Explore el diseño de alta velocidad, reglas de disposición RF, control de impedancia y técnicas de mitigación de ruido para aplicaciones avanzadas.
Últimas publicaciones
Diseño de alta velocidad y RF
Cómo solucionar problemas de EMI, EMC e integridad de señal en el diseño de PCB de alta frecuencia
Diseñar PCB de alta frecuencia es todo un reto, y las interferencias electromagnéticas (EMI) y los problemas de integridad de señal (SI) están entre los obstáculos más críticos. Pueden degradar el rendimiento del circuito, afectar a su fiabilidad y hacer que no supere los ensayos de conformidad. Para evitarlos, hace falta planificar y ejecutar con cuidado todo el proceso de diseño. Aquí tienes algunas estrategias para superar estos retos. En redes con señales que van en varias direcciones, la topologí......
Nov 03, 2026
Diseño de alta velocidad y RF
Filtros EMI: cómo proteger los circuitos de alta frecuencia frente a interferencias y cumplir las normativas
Las interferencias electromagnéticas (EMI) son perturbaciones no deseadas que generan los dispositivos electrónicos y que pueden afectar al funcionamiento de otros equipos cercanos. Las provoca la radiación electromagnética que emiten los circuitos eléctricos al conmutar o al trabajar a altas frecuencias. En definitiva, las EMI son energía electromagnética no deseada que altera el funcionamiento normal de los dispositivos electrónicos. 1. Tipos de EMI EMI conducidas: se propagan a través de las líneas......
Nov 03, 2026
Diseño de alta velocidad y RF
Usos innovadores de las pistas de cobre en el diseño de PCB
Las pistas de cobre son un elemento esencial de las placas de circuito impreso (PCB), ya que son los caminos por los que circula la corriente eléctrica por toda la placa. Su acabado superficial influye mucho en su funcionamiento y su fiabilidad. Hay varios acabados superficiales para las pistas de cobre, cada uno con sus ventajas, y la elección correcta depende del uso que vayan a tener. En este artículo verás algunos usos innovadores de las pistas de cobre en el diseño de PCB y los acabados superfici......
Nov 03, 2026
Diseño de alta velocidad y RF
Fabricar una PCB con FPGA en BGA: qué necesita tu diseño para que el ensamblaje salga bien
Un FPGA —o Field Programmable Gate Array, un circuito integrado programable de alta densidad— no se parece a un componente normal en una PCB. En lugar de tener sus conexiones visibles por los lados, estas se sitúan en la parte inferior, distribuidas en una matriz propia del encapsulado BGA, formada por cientos de bolas de soldadura. Es decir, es como intentar soldar cientos de puntos de contacto que no puedes ver ni tocar directamente una vez la placa está montada. Por eso, fabricar una PCB de alta ve......
Jul 22, 2026
Diseño de alta velocidad y RF
Los beneficios de Coplanar Waveguide en el diseño de PCB de alta frecuencia
Puntos Clave La guía de onda coplanar (especialmente GCPW) mejora el rendimiento de las PCB de alta frecuencia al mantener la ruta de retorno cercana y confinar los campos, lo que aumenta la integridad de la señal y reduce la EMI/radiación. También ofrece más flexibilidad de impedancia/diseño (ajustando tanto el ancho de la traza como la separación), pero exige un control de fabricación más estricto de las tolerancias de separación, la rugosidad del cobre y el Dk/Df del material, por lo que el diseño ......
Jul 02, 2026
Diseño de alta velocidad y RF
Resolviendo problemas de enrutamiento y apilamiento en el diseño de PCB de alta frecuencia
El diseño de PCBs de alta frecuencia presenta desafíos únicos, particularmente en la configuración del enrutamiento (routing) y el apilamiento (stack-up) de capas. Una planificación y ejecución adecuadas son esenciales para garantizar la integridad de la señal y el rendimiento óptimo. A continuación, exploramos los problemas comunes y las estrategias para abordarlos. La integridad de la señal está principalmente relacionada con la adaptación de impedancia. Los factores que afectan la adaptación de imp......
Jan 05, 2026
Diseño de alta velocidad y RF
Guías para la estructura y construcción de PCBs de 6 capas
Las placas de circuito impreso (PCBs) son el pilar fundamental de la electrónica moderna, ya que proporcionan la infraestructura necesaria para conectar y soportar diversos componentes electrónicos. A medida que los dispositivos electrónicos se vuelven más complejos y compactos, la demanda de PCBs multicapa ha aumentado. Entre ellas, la PCB de 6 capas es una opción popular para muchas aplicaciones. Este artículo profundiza en los detalles de la estructura de una PCB de 6 capas, sus aplicaciones, confi......
Oct 23, 2025
Diseño de alta velocidad y RF
Explorando los componentes clave de alta frecuencia en el diseño de PCB
El diseño de circuitos de alta frecuencia impulsa gran parte de la tecnología avanzada actual, desde sistemas de comunicación hasta radares sofisticados. Los sistemas de alta frecuencia no son fundamentalmente diferentes de otros tipos de circuitos eléctricos. Las mismas leyes de la física se aplican y los fundamentos de la electrónica permanecen iguales en ese punto también. Pero, ¿qué hace que estos circuitos puedan procesar señales tan rápidas? Son los componentes especializados, cada uno con roles......
Oct 23, 2025