Conocimiento, reglas de diseño y técnicas-plantilla SMT
Explore la fabricación de plantillas, los materiales, las reglas de aperturas, la selección del espesor y las prácticas de impresión que mejoran la transferencia de pasta de soldadura y el rendimiento del ensamblaje.
Últimas publicaciones
Fabricación de plantillas
Stencil PCB: qué revisar cuando cambias componentes o modificas tu placa
Si has cambiado algún componente o ajustado la distribución de tu placa, seguramente te preguntas si puedes seguir utilizando el mismo stencil PCB. Aunque la modificación parezca pequeña, conviene comprobar cómo afecta a la plantilla antes del siguiente montaje. En esta guía te acompañamos en esa revisión para que sepas qué mirar en las huellas, las aperturas y los archivos de pasta, y puedas decidir si aprovechar tu plantilla o encargar stencils personalizados para la nueva versión. Para empezar, reú......
Nov 01, 2026
Fabricación de plantillas
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL): Guía de horneado
Puntos clave El nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) es una clasificación del 1 al 6, definida en la norma IPC/JEDEC J-STD-020, que indica con qué rapidez un encapsulado de montaje superficial no hermético puede absorber la humedad suficiente como para volverse vulnerable durante el reflujo. Un componente MSL 1 tiene una vida en planta ilimitada en su condición de referencia, mientras que uno MSL 6 debe hornearse antes de usarse y soldarse por reflujo dentro del tiempo indicado en su etiqueta de a......
Oct 31, 2026
Fabricación de plantillas
Guía de espesor de Stencil SMT 2026: cómo elegir el stencil de pasta de soldadura adecuada
En el ensamblaje SMT, el stencil determina en gran medida si una producción tiene éxito o fracasa. Problemas como los puentes de soldadura, el tombstoning y la humectación insuficiente suelen deberse no a errores de diseño de la PCB, sino a una selección incorrecta del stencil o a un volumen de pasta mal controlado. Respuesta rápida: cómo elegir un stencil de pasta de soldadura Si necesita definir los parámetros de su stencil de inmediato, siga esta guía de decisión rápida: Seleccione el grosor según ......
Aug 07, 2026
Tecnología de plantillas
Nano recubrimiento en la fabricación de PCBs: Cómo superan a las plantillas tradicionales
El nano-recubrimiento es un tratamiento delgado hidrófobo (repelente al agua) y oleofóbico (repelente al aceite) que se utiliza en la parte inferior y los bordes de las plantillas de pasta de soldadura. Con esto, la superficie se vuelve antiadherente, lo que reduce la cantidad de ciclos de limpieza necesarios en el proceso de impresión de pasta de soldadura. Al aplicarse, la capa de menos de 5 nanómetros se une con la lámina de la plantilla a nivel microscópico, sin cambiar el tamaño ni la forma de la......
Jan 23, 2026
Tecnología de plantillas
Guía para principiantes sobre plantillas escalonadas Step-Up y Step-Down
Las empresas están avanzando hacia los 2 nm, y la electrónica se encuentra en su punto más alto en este momento. Los tamaños de los componentes de una PCB también se han reducido drásticamente en un periodo de diez años. Desde el 1206, los BGA han disminuido a tamaños como el 0402, 0201, e incluso más pequeños. Debido al pequeño tamaño de los componentes y la necesidad de un alto rendimiento, pueden surgir defectos como tombstoning, puentes o malas conexiones durante el proceso de soldadura. Para abor......
Jan 23, 2026
Fabricación de plantillas
Desbloqueando los secretos de la fabricación de plantillas con recubrimiento nano
Proceso de fabricación de plantillas con recubrimiento nano La fabricación de plantillas con recubrimiento nano involucra una serie de pasos de ingeniería de precisión que incluyen diseño y trazado, corte láser, pulido, deposición de recubrimiento nano y control de calidad. A continuación se detalla cada etapa del proceso: 1. Diseño y Drafting (1) Adquisición de Datos: Se obtiene información precisa a partir de los archivos de diseño proporcionados por el cliente (por ejemplo, archivos Gerber, diseños......
Jan 23, 2026
Tecnología de plantillas
¿Cómo funciona el electropulido en plantillas PCB?
Para garantizar una liberación óptima de la pasta de soldadura, los fabricantes de plantillas PCB deben ofrecer acabados de alta calidad. Un método para mejorar la funcionalidad de las plantillas es el electropulido. En este artículo se explica cómo el electropulido mejora las plantillas PCB y qué es exactamente. Durante el proceso de fabricación de plantillas PCB, la aplicación continua de haces láser causa rugosidad en las paredes de las aperturas. Esto ocurre debido a que el material de la lámina s......
Jan 23, 2026