JLCPCB Blog
Guías prácticas de PCB y conocimientos de fabricación para simplificar su próximo proyecto.
Artículos populares
Caso de ensamblaje de PCB
Caso de Éxito: Optimizando Aviónica de Competición Aeroespacial con JLCPCBJul 22, 2026
PCBs flexibles
7 principios fundamentales para un diseño eficiente de PCBs flexibles (Flex PCBs)
Jun 17, 2025
Conceptos básicos y consejos
Guía completa del proceso de ensamblaje de PCB en JLCPCB: todo lo que debe saber sobre una fabricación eficiente y fiable
Jun 17, 2025
Estructuras y fundamentos de PCB
Guía de los 10 componentes electrónicos más utilizados
Jun 19, 2025
Estudio de casos
Ver más sobre Estudio de casos
Ensamblaje de PCB
Cómo funciona el montaje de tarjetas de circuito: Componentes, procesos y desafíos
SMD - Revolucionando la tecnología de PCBs con dispositivos de montaje superficial
Guía completa del proceso de ensamblaje de PCB en JLCPCB: todo lo que debe saber sobre una fabricación eficiente y fiable
Guía completa de ensamblaje de PCB (PCBA): Procesos, tipos y técnicas para los entusiastas de la electrónica
Condensadores 101: Cuales son sus funciones y tipos
Ver más sobre Ensamblaje de PCB
Diseño de PCB
Navegando por el panorama de impedancias: Cómo seleccionar la impedancia adecuada para interfaces USB, Ethernet, HDMI y tarjetas SD
Entrada DC 5V en el Diseño de PCB: Consideraciones clave
Serigrafia no Design de PCB
Símbolos de circuito: Clave para comprender los diagramas eléctricos y electrónicos
Símbolos de Circuito: Chave para Compreender Diagramas Elétricos e Eletrónicos
Ver más sobre Diseño de PCB
Fabricación de PCB
Ver más sobre Fabricación de PCB
PCB avanzado
Flexibilidad y fiabilidad: El mundo de las PCBs flexibles
7 principios fundamentales para un diseño eficiente de PCBs flexibles (Flex PCBs)
Guía definitiva sobre PCB Flexibles: Tipos, diseño y aplicaciones en diversas industrias
Ver más sobre PCB avanzado
Ingeniería y fundamentos de PCB
¿Es FR4 el mejor material para su diseño de PCB?
Comprendiendo los fundamentos de los dispositivos y circuitos electrónicos
Comparación de materiales de sustrato para PCB: rendimiento y resistencia térmica
Guía de los 10 componentes electrónicos más utilizados
Ver más sobre Ingeniería y fundamentos de PCB
Últimas publicaciones
Conceptos básicos y consejos
Pasta de soldadura vs. flux: ¿cuáles son las diferencias y cuándo utilizar cada uno?
La pasta de soldar y el flux no son intercambiables. La pasta de soldar contiene polvo de aleación de soldadura y flux, mientras que el flux no lleva aleación de soldadura. Esta diferencia es importante a la hora de elegir materiales para SMT, soldadura por reflujo o soldadura manual. El flux (o fundente) elimina los óxidos metálicos y evita que se vuelvan a formar, de modo que la soldadura fundida moja bien los pads de cobre y los terminales de los componentes. La pasta de soldar combina el flux con ......
Nov 03, 2026
Control de calidad y pruebas
Inspección de pasta de soldadura (SPI): guía completa del control de procesos en el montaje SMT
En la fabricación actual con tecnología de montaje superficial (SMT), la homogeneidad del depósito de pasta de soldar es lo que determina el comportamiento eléctrico, la resistencia mecánica a la cizalladura y la fiabilidad a largo plazo de las placas de circuito impreso montadas. La pasta de soldar es el material que une los terminales de los componentes a los pads de cobre de la PCB. Por eso, cualquier variación en el volumen, el espesor o la posición del depósito de pasta afecta mucho a la calidad ......
Nov 03, 2026
Diseño para la fabricación
Uso de la tecnología vía en pad (Via-in-Pad): Lo que necesita saber, pautas de diseño y más…
En el diseño de PCB (placas de circuito impreso) multicapa, las vías son elementos esenciales que conectan las distintas capas de la placa. A medida que los dispositivos electrónicos se vuelven más compactos y complejos, los diseñadores tienen que recurrir a tecnologías avanzadas para aprovechar mejor el espacio de la placa y mejorar su rendimiento. Una de ellas es la tecnología de vía en pad, cada vez más habitual en los diseños de PCB de alta densidad y alto rendimiento. En este artículo verás los f......
Nov 03, 2026
Diseño para la fabricación
Via-in-Pad en PCBs: Ventajas y desafíos
En el diseño de placas de circuito impreso (PCB), la vía en pad (via-in-pad) se ha convertido en una técnica muy extendida, sobre todo en los diseños de interconexión de alta densidad (HDI). Está pensada especialmente para BGA con un paso de 0,8 mm o menos. Consiste en colocar una vía directamente dentro del pad de montaje superficial de un componente, lo que aporta varias ventajas de diseño y de rendimiento. Por ejemplo, permite colocar los condensadores de desacoplo más cerca de los pines del CI, lo......
Nov 03, 2026
Control de calidad y pruebas
Pruebas de sonda volante (Flying Probe Testing): cómo mejoran el control de calidad en la fabricación de PCB
El proceso de fabricación de placas de circuito impreso (PCB) incluye una fase de pruebas fundamental. Cada placa tiene que someterse a pruebas para que el fabricante detecte cualquier problema eléctrico o del circuito antes de que salga de la planta. Si una PCB supera estas pruebas, hay más garantías de que funcionará de forma fiable. Los métodos de prueba más habituales son la prueba en circuito (ICT) y la prueba de sonda volante (Flying Probe Testing, FPT). Seis sondas (agujas) de alta precisión, c......
Nov 03, 2026
Ciencia de materiales de PCB
Constante dieléctrica: qué valor usar al diseñar tu PCB
Si estás preparando tu PCB y has llegado al cálculo de impedancia, quizá te hayas detenido ante un dato que parece sencillo: la constante dieléctrica. Buscas un valor para introducirlo en la calculadora, pero ¿cómo sabes cuál corresponde al material de tu placa? En esta guía verás qué revisar en la hoja de datos, cómo relacionar ese dato con el apilado de capas (stackup) y qué confirmar con el fabricante para avanzar con una referencia adecuada para tu diseño. Si vas a fabricar tu PCB con JLCPCB, pued......
Nov 03, 2026