Procesos de fabricación de PCB explicados
Aprenda sobre grabado, perforación, metalización, aplicación de máscara de soldadura, acabados superficiales y otros procesos que determinan la calidad de la producción de PCB.
Publicaciones destacadas
Procesos de fabricación
Guía Técnica: Estándares de panelización corte en V (V-cut)
Para placas con formas regulares, se puede utilizar la panelización mediante corte en V (V-cut). Este método consiste en realizar ranuras en forma de V de cierta profundidad en la sección transversal del panel, facilitando su separación tras el ensamblaje de componentes. Debido a la naturaleza del V-cut, pueden quedar fibras similares a hilos tras la separación, que se pueden raspar ligeramente. Asimismo, por la expansión y posible agrietamiento del material durante la separación, las dimensiones exte......
Mar 05, 2026
Últimas publicaciones
Procesos de fabricación
De residuos a recursos: fabricación ecológica de PCB
En su camino hacia la sostenibilidad, la industria electrónica está adoptando procesos más respetuosos con el medio ambiente en la producción de placas de circuito impreso (PCB). Las prácticas sostenibles en la fabricación y el reciclaje de PCB son relativamente recientes en el sector. Con las nuevas restricciones al uso de sustancias tóxicas y otras formas de fabricar, la industria de las PCB está haciendo frente al cambio climático. Los principales fabricantes de PCB cumplen normativas como RoHS y R......
Nov 03, 2026
Procesos de fabricación
Guía sobre la fabricación de placas de circuito impreso de multicapas para ingenieros
A medida que los dispositivos electrónicos ganan rendimiento y se hacen más pequeños, también aumentan los requisitos de precisión y prestaciones de las PCB. Las PCB con un alto número de capas ofrecen más capas de ruteado, lo que permite diseños de circuitos más complejos y densos y responde a las necesidades de la transmisión de alta frecuencia y alta velocidad. Además, consiguen una mejor integridad de señal y compatibilidad electromagnética. Esto es especialmente importante en aplicaciones de gama......
Nov 02, 2026
Procesos de fabricación
Cómo elegir el preimpregnado adecuado para PCB multicapa fiables
¿Alguna vez se ha preguntado qué hace que todas esas capas de cobre se adhieran a la sección transversal de una PCB multicapa? El material preimpregnado es la respuesta, y es mucho más importante de lo que la mayoría de los ingenieros piensa. Elija incorrectamente la selección del preimpregnado y estará predeterminado a la delaminación, la deriva de impedancia y problemas de fiabilidad a largo plazo. El preimpregnado no es solo pegamento. Es un compuesto diseñado que determina su separación dieléctric......
Aug 07, 2026
Procesos de fabricación
Guía Técnica: Panelización con mouse bites
El método convencional de panelización utiliza ranuras en V. Sin embargo, para placas con formas irregulares o requisitos especiales (como el ensamblaje SMT económico de JLCPCB), se requiere la panelización mediante "mouse bites", que se asemeja a sellos postales en un sobre. Las PCBs panelizadas mediante este método se denominan "paneles mouse bite (pestañas rompibles)" o "conexiones mouse bite". La panelización mouse bite también puede considerarse como "panelización universal". Siempre que haya esp......
Mar 05, 2026
Procesos de fabricación
Guía Técnica: Estándares de panelización corte en V (V-cut)
Para placas con formas regulares, se puede utilizar la panelización mediante corte en V (V-cut). Este método consiste en realizar ranuras en forma de V de cierta profundidad en la sección transversal del panel, facilitando su separación tras el ensamblaje de componentes. Debido a la naturaleza del V-cut, pueden quedar fibras similares a hilos tras la separación, que se pueden raspar ligeramente. Asimismo, por la expansión y posible agrietamiento del material durante la separación, las dimensiones exte......
Mar 05, 2026
Procesos de fabricación
Guía paso a paso del proceso de fabricación de placas de circuito impreso (PCB)
Las placas de circuito impreso (PCB) son la base esencial de la electrónica moderna, proporcionando el soporte físico para los componentes y circuitos electrónicos. Entender los componentes y el proceso de fabricación de las PCBs es crucial para ingenieros, diseñadores y cualquier persona interesada en la electrónica. Proceso de fabricación de PCBs El proceso de fabricación de una placa de circuito impreso (PCB) pasa por múltiples etapas para convertir el diseño en un circuito profesional. Generalment......
Jan 13, 2026