Fundamentos de diseño de PCB y esquemáticos
Comprenda la estructura de los esquemáticos, las reglas de los símbolos, la lógica de conectividad y cómo el diseño preliminar influye en la funcionalidad y fiabilidad de la PCB.
Publicaciones destacadas
Fundamentos de diseño y esquemáticos
Serigrafia no Design de PCB
Introdução: A serigrafia é de extrema importância no design de Placas de Circuito Impresso (PCB). Não se trata apenas de um elemento decorativo, mas sim de um componente essencial para a montagem e funcionalidade das PCBs. Normalmente branca, a camada de serigrafia imprime informações cruciais na superfície da placa, como pontos de teste, indicações de polaridade e etiquetas dos componentes. Este artigo aborda o valor da serigrafia no design de PCBs, os seus tipos, utilizações e boas práticas, permiti......
Jun 28, 2025
Últimas publicaciones
Fundamentos de diseño y esquemáticos
Análisis profundo de los componentes de PCB: piezas esenciales, funciones y guía de selección inteligente
Una PCB combina componentes activos, pasivos y electromecánicos que trabajan en conjunto. Los componentes activos sirven para conmutar y amplificar señales eléctricas. Los pasivos no amplifican señales, sino que almacenan y disipan energía. Y los electromecánicos, como los interruptores y los relés, conectan o desconectan físicamente circuitos mediante un mecanismo. En una PCB suele haber ocho familias de componentes con las que vas a trabajar continuamente: Componente Función principal Resistencias L......
Nov 02, 2026
Fundamentos de diseño y esquemáticos
Serigrafía de PCB (PCB Silkscreen): Todo lo que necesita saber
La serigrafía es la capa más superior de una PCB; agregar una capa de serigrafía es el paso final en la fabricación de PCB. Esta capa añade marcas de tinta para identificar los componentes de la PCB, puntos de prueba, símbolos, logotipos y otros detalles importantes. La serigrafía desempeña un papel crucial al ayudar a fabricantes y diseñadores a identificar fácilmente los componentes mediante anotaciones en la PCB. La tinta de serigrafía es una resina epoxi especialmente formulada como no conductora.......
Mar 31, 2026
Fundamentos de diseño y esquemáticos
¿Qué son los parámetros S en el diseño de alta frecuencia?
Los parámetros S son una de las principales herramientas en el diseño de alta frecuencia, utilizadas para evaluar los circuitos. En RF (radiofrecuencia) y micróondas, la frecuencia de la señal se vuelve tan alta que un cable de cobre ya no es capaz de transportar la señal y la probabilidad de perder información aumenta considerablemente. No podemos medir una señal utilizando voltaje o corriente de la misma manera que en frecuencias más bajas, pero existen ciertos parámetros que nos permiten observar e......
Jan 05, 2026
Fundamentos de diseño y esquemáticos
Pautas de diseño para PCBs con sustratos FR4
Las consideraciones sobre el material del sustrato son fundamentales a la hora de diseñar placas de circuito impreso. Esto se debe a que las PCB no pueden fabricarse sin seleccionar correctamente los materiales del propio circuito. Al desarrollar y producir placas, el material del sustrato debe tenerse en cuenta tanto como las capas de cobre, la serigrafía y el acabado superficial. En términos generales, para los sustratos de PCB deben emplearse materiales no conductores como cerámica, FR4 y otros mat......
Dec 31, 2025
Fundamentos de diseño y esquemáticos
Símbolos de Circuito: Chave para Compreender Diagramas Elétricos e Eletrónicos
Os símbolos de circuito são essenciais em diagramas elétricos e eletrónicos para representar circuitos e componentes complexos de forma padronizada e simplificada. Estes símbolos são cruciais para engenheiros, eletricistas e técnicos para compreender as funções do circuito sem a necessidade de documentação adicional. O reconhecimento universal destes símbolos assegura uma interpretação consistente através de diferentes línguas e regiões, facilitando a educação e o treino. Símbolos de Circuito Os diagr......
Oct 23, 2025
Fundamentos de diseño y esquemáticos
Símbolos de circuito: Clave para comprender los diagramas eléctricos y electrónicos
Los símbolos de circuito son elementos esenciales en los diagramas eléctricos y electrónicos, ya que permiten representar de forma estandarizada y simplificada los circuitos y sus componentes más complejos. Estos símbolos son fundamentales para que ingenieros, electricistas y técnicos puedan comprender el funcionamiento de un circuito sin necesidad de consultar documentación adicional. El reconocimiento universal de estos símbolos garantiza una interpretación coherente en distintos idiomas y regiones,......
Oct 21, 2025
Fundamentos de diseño y esquemáticos
Serigrafia no Design de PCB
Introdução: A serigrafia é de extrema importância no design de Placas de Circuito Impresso (PCB). Não se trata apenas de um elemento decorativo, mas sim de um componente essencial para a montagem e funcionalidade das PCBs. Normalmente branca, a camada de serigrafia imprime informações cruciais na superfície da placa, como pontos de teste, indicações de polaridade e etiquetas dos componentes. Este artigo aborda o valor da serigrafia no design de PCBs, os seus tipos, utilizações e boas práticas, permiti......
Jun 28, 2025