Guías DFM para PCB
Aprenda las reglas de DFM que mejoran la fabricabilidad, reducen defectos y aseguran una fabricación de PCB de alta calidad.
Últimas publicaciones
Diseño para la fabricación
Uso de la tecnología vía en pad (Via-in-Pad): Lo que necesita saber, pautas de diseño y más…
En el diseño de PCB (placas de circuito impreso) multicapa, las vías son elementos esenciales que conectan las distintas capas de la placa. A medida que los dispositivos electrónicos se vuelven más compactos y complejos, los diseñadores tienen que recurrir a tecnologías avanzadas para aprovechar mejor el espacio de la placa y mejorar su rendimiento. Una de ellas es la tecnología de vía en pad, cada vez más habitual en los diseños de PCB de alta densidad y alto rendimiento. En este artículo verás los f......
Nov 03, 2026
Diseño para la fabricación
Via-in-Pad en PCBs: Ventajas y desafíos
En el diseño de placas de circuito impreso (PCB), la vía en pad (via-in-pad) se ha convertido en una técnica muy extendida, sobre todo en los diseños de interconexión de alta densidad (HDI). Está pensada especialmente para BGA con un paso de 0,8 mm o menos. Consiste en colocar una vía directamente dentro del pad de montaje superficial de un componente, lo que aporta varias ventajas de diseño y de rendimiento. Por ejemplo, permite colocar los condensadores de desacoplo más cerca de los pines del CI, lo......
Nov 03, 2026
Diseño para la fabricación
Checklist antes de fabricar tu PCB HDI: errores comunes y cómo evitarlos
Cuando un diseño multicapa convencional ya no tiene espacio para más componentes o más pistas, la siguiente opción suele ser buscar mayor densidad de interconexión (HDI). Antes de asumir que basta con subir tus archivos al configurador habitual, conviene verificar qué soporta realmente tu fabricante. Es decir, en JLCPCB, por ejemplo, la alta densidad se resuelve con via-in-pad Filled & Capped y backdrilling en señales de alta velocidad. Esta checklist te ayuda a preparar tu diseño de alta densidad ant......
Sep 30, 2026
Diseño para la fabricación
Cómo realizar una comprobación de reglas de diseño (DRC) para sus PCB
Cada vez que diseñas una PCB y quieres convertirla en un producto real, tendrás que asegurarte de que el diseño cumpla con todas las restricciones del proceso de fabricación de PCB estándar. Estas restricciones en el diseño de PCB se conocen como reglas de diseño, y para verificar estas reglas en un software CAD tenemos que ejecutar el algoritmo DRC (Verificación de Reglas de Diseño). La creciente complejidad de las placas ha hecho casi imposible llevar a cabo el proceso de verificación de reglas de d......
Aug 07, 2026
Diseño para la fabricación
Formatos de archivos PCB
Pedir placas de circuito impreso (PCBs) implica proporcionar información precisa y detallada sobre el diseño y las especificaciones de la placa. Por eso son necesarios formatos de archivo de PCB específicos. La fabricación solo puede llevarse a cabo con éxito si se dispone de un archivo de PCB completo. Diseñar una PCB y comunicar esas decisiones de diseño depende de archivos como los esquemas del circuito, la lista de materiales (BOM), los diseños de PCB y la información de diseño de apilado de capas......
Aug 07, 2026
Diseño para la fabricación
¿Cuál es la diferencia entre los agujeros countersink y los agujeros ounterbore en PCBs?
Cuando se diseñan placas de circuito impreso (PCBs), los ingenieros suelen necesitar crear agujeros en la placa para montar componentes o fijar conectores. Dos tipos comunes de agujeros son el avellanado cónico (countersink) y el avellanado cilíndrico o escariado plano (counterbore). Aunque pueden parecer similares a simple vista, existen diferencias importantes entre ambos que afectan directamente a su uso en una PCB. Ambos términos son utilizados comúnmente en el mecanizado CNC. En general, el aguje......
Jan 12, 2026