ツェナーダイオードで電圧を守るしくみ:定電圧回路の基本
1 min
- ツェナーダイオードは通常のダイオードとは逆方向で使用する
- 直列抵抗で電流を制限する
- 抵抗値は負荷電流を見込んで決める
- 保護回路にも使用される
- まとめ
電子工作で電源まわりの回路を見ていると、一般的なダイオードとは少し異なる記号のツェナーダイオードが使われていることがあります。向きも通常のダイオードとは逆向きに見えるため、「なぜここに入っているのだろう」と感じるかもしれません。
ツェナーダイオードは、電圧を一定の範囲に保ったり、回路に過度な電圧がかかるのを抑えたりするために使用されます。「定電圧ダイオード」と呼ばれることもあり、電源回路や保護回路でよく使われる部品です。本記事では、ツェナーダイオードを用いた定電圧回路の基本を解説します。
ツェナーダイオードは通常のダイオードとは逆方向で使用する
一般的なダイオードは、主に順方向に電流を流す部品であり、通常は逆方向に電流を流さないように使用します。一方、ツェナーダイオードは、逆方向に電圧を加えたときの特性を利用します。
ツェナーダイオードに逆方向の電圧を加えていくと、ある電圧を境に電流が流れ始めます。このときの電圧を「ツェナー電圧」と呼びます。ツェナー電圧付近では、ダイオードの両端電圧がほぼ一定に保たれるため、定電圧回路や保護回路に利用できます。

ツェナーダイオードを用いた簡易定電圧回路。直列抵抗Rの後段が出力点Voutとなり、負荷とツェナーダイオードはVoutとGNDの間に並列接続されます。
上の回路では、直列抵抗Rの後段にある点が出力点です。負荷はこの出力点とGNDの間に接続され、ツェナーダイオードも同じ出力点とGNDの間に接続されています。つまり、負荷とツェナーダイオードは並列に接続されています。
並列接続のため、負荷にかかる電圧とツェナーダイオードにかかる電圧はほぼ同じです。ただし、両者に流れる電流まで同じになるわけではありません。直列抵抗を通過した電流は、負荷へ流れる電流とツェナーダイオードへ流れる電流に分かれます。
直列抵抗で電流を制限する
ツェナーダイオード回路で重要なのが直列抵抗です。抵抗を入れずに電源へ直接接続すると、ツェナーダイオードに大きな電流が流れ、発熱して破損する可能性があります。
この抵抗は、電流を制限するだけでなく、入力電圧とツェナー電圧の差も受け持ちます。たとえば、入力電圧が12 Vでツェナー電圧が5.1 Vの場合、その差である約6.9 Vが抵抗にかかります。
負荷電流が増えると、ツェナーダイオードへ流れる電流は減少します。ツェナー電流が不足すると定電圧動作を維持できず、出力電圧が低下することがあります。
抵抗値は負荷電流を見込んで決める

たとえば、入力電圧12 Vから約5.1 Vの出力を得る場合、負荷電流が5 mAで、ツェナーダイオードにも5 mA程度の電流を流しておきたいときは、合計10 mAとして計算します。この場合、抵抗値は次のように求められます。
6.9 V ÷ 10 mA = 約690 Ω
実際には680 Ωなど、計算値に近い標準抵抗値を選び、抵抗とツェナーダイオードの発熱も確認します。負荷電流が大きい用途では、ツェナーダイオードによる簡易回路ではなく、三端子レギュレータや電源ICを使用する方が適している場合もあります。
保護回路にも使用される
ツェナーダイオードは、過電圧保護にも使用されます。入力端子や信号線に想定以上の電圧が加わったとき、ツェナーダイオードが導通して電圧の上昇を抑えることで、後段の回路を保護します。
たとえば、マイコンの入力端子やトランジスタ回路の前段で、信号電圧が上がりすぎるのを抑えたい場合があります。ただし、大きなサージや強いノイズをすべて受け止められるわけではありません。保護対象や電圧・電流の大きさによっては、TVSダイオード、ヒューズ、専用ICなどと組み合わせて検討する必要があります。
まとめ
ツェナーダイオードは、逆方向で使用することで、電圧を一定値付近に保つ特性を持つダイオードです。簡易的な定電圧回路や過電圧保護回路に使用されます。
使用する際は、ツェナー電圧だけでなく、直列抵抗、負荷電流、ツェナーダイオードの発熱や定格も確認しましょう。小型の部品ですが、電源回路で電圧を安定させ、回路を保護するうえで重要な役割を果たします。


学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......