フットプリントとは?部品を基板に正しく載せるための目印
1 min
- フットプリントは部品1個分の配置情報
- ランドやパッドは部品の足が接続される場所
- シルクは部品の位置や向きを読む手がかり
- フットプリントが違うと部品が載らないことがある
- テストパッドは確認や修理に使う小さなパッド
- 変換基板でもフットプリントを意識する
- まとめ:フットプリントは部品を基板に載せるための設計情報
プリント基板を設計するとき、回路図だけでは部品を実際の基板に載せることはできません。抵抗、コンデンサ、IC、コネクタなどには、それぞれ足の形や間隔、外形サイズがあります。その部品を基板上に正しく配置するために必要になるのが、フットプリントです。
フットプリントは、部品を基板に実装するための「足場」のようなものです。この記事では、フットプリントとは何か、ランドやパッド、シルク、テストパッドとどう関係するのかを、電子工作の初心者にも分かりやすく整理します。
フットプリントは部品1個分の配置情報

フットプリントとは、プリント基板上に部品を取り付けるためのパターン一式です。部品の足が載るパッドやランド、部品の外形を示す線、部品番号を表示するシルクなどが含まれます。
たとえば、同じ抵抗でも、リード線を穴に通すタイプと、基板表面にはんだ付けするチップ抵抗では、基板上に必要な形が違います。DIPのIC、SOPのIC、QFNのICなども、それぞれ端子の数や間隔が異なるため、別のフットプリントが必要になります。
ランドやパッドは部品の足が接続される場所
フットプリントの中で特に重要なのが、ランドやパッドです。ランドやパッドは、部品の足や電極をはんだ付けするための銅箔部分です。ここに部品の端子が接続されることで、部品と基板上の配線が電気的につながります。
一般的には、表面実装部品をはんだ付けする部分をパッド、リード部品を穴に通してはんだ付けする部分をランドと呼び分けることがあります。ただし、現場や資料によって呼び方が混ざることもあるため、「部品をはんだ付けする基板上の銅箔部分」と考えると分かりやすいです。
シルクは部品の位置や向きを読む手がかり
フットプリントには、部品の外形線や部品番号を示すシルクも含まれます。シルクは、基板上に印刷された文字や図形のことで、R1、C3、U2といった部品番号や、ICの1番ピン、ダイオードや電解コンデンサの向きを確認する手がかりになります。
シルクは電気的に回路をつなぐものではありませんが、実装や修理ではとても役に立ちます。部品の向きを間違えやすい場所では、シルクの表示があるかどうかで作業のしやすさが変わります。
フットプリントが違うと部品が載らないことがある

回路図上では同じ部品に見えても、実際のパッケージが違うとフットプリントも変わります。たとえば、同じ機能のICでも、DIP、SOP、QFNでは本体サイズ、端子の形、端子の間隔が異なります。間違ったフットプリントを選ぶと、部品の足がパッドに合わず、はんだ付けできないことがあります。
電子工作で基板を作るときは、部品の型番だけでなく、パッケージ名や端子ピッチも確認しましょう。データシートに推奨ランドパターンが載っている場合は、それを参考にすると安心です。
テストパッドは確認や修理に使う小さなパッド
基板には、部品を取り付けるためのパッドだけでなく、動作確認や修理のために使うテストパッドを置くこともあります。テストパッドは、テスターや測定器のプローブを当てるための小さな銅箔部分です。
たとえば、電源電圧、GND、信号線、通信線などにテストパッドを用意しておくと、完成後に電圧を測ったり、信号の有無を確認したりしやすくなります。基板を小さくしたい場合でも、重要な場所には確認用のパッドを残しておくと、トラブル時の原因調査に役立ちます。
変換基板でもフットプリントを意識する
個人の電子工作では、すべてのフットプリントを自分で作る機会は少ないかもしれません。しかし、SOPやQFNなどの小型部品をDIP化する変換基板を使う場合でも、フットプリントの考え方は関係します。
部品の足がどこに載り、どのパッドからどのピンへ出ているのかを読めると、変換基板やモジュール基板も扱いやすくなります。基板を観察するときは、部品そのものだけでなく、その下にある足場にも注目してみましょう。
まとめ:フットプリントは部品を基板に載せるための設計情報
フットプリントは、部品をプリント基板に正しく実装するためのパターン一式です。パッドやランド、部品外形、シルク表示などが組み合わさり、部品の位置、向き、接続先を示します。
基板設計では、回路図だけでなく、実際の部品形状に合ったフットプリントを選ぶことが重要です。部品が載らない、足が合わない、向きを間違えるといったトラブルを防ぐためにも、フットプリントの役割を知っておきましょう。


学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......