メタルマスクとは?表面実装でクリームはんだを印刷するための金属版
1 min
- メタルマスクはクリームはんだを印刷する金属版
- 表面実装でははんだの位置と量が重要になる
- 手作業との違いも知っておく
- メタルマスクはどこで作るのか
- KiCadで設計するときはペースト層を意識する
- メタルマスクの厚みや開口も品質に関係する
- まとめ:メタルマスクは表面実装のための専用治具
表面実装部品を使ったプリント基板では、部品を載せる前に、基板上のパッドへクリームはんだを塗る工程があります。このとき、必要な場所だけにクリームはんだを印刷するために使われるのが、メタルマスクです。
メタルマスクは、電子工作で毎回使う道具というより、表面実装基板を作るときや、基板実装を外注するときに関係する治具です。この記事では、メタルマスクが何をするものなのか、どこで作られるのか、KiCadで設計するときに何を意識すればよいのかを整理します。
メタルマスクはクリームはんだを印刷する金属版
メタルマスクは、基板のパッド位置に合わせて穴が開けられた薄い金属板です。基板の上にメタルマスクを重ね、その上からクリームはんだを広げると、穴の開いた部分だけにクリームはんだが残ります。

イメージとしては、ステンシルや版画に近いものです。必要な場所だけにインクを通す代わりに、メタルマスクでは必要なパッドだけにクリームはんだを通します。これにより、小さな表面実装部品でも、はんだを決まった位置に載せやすくなります。
表面実装でははんだの位置と量が重要になる
表面実装では、部品の足を穴に通すのではなく、基板表面のパッドに部品を載せます。そのため、部品を置く前に、パッド上へクリームはんだを塗っておく必要があります。
クリームはんだが多すぎると、隣の端子とつながってショートすることがあります。逆に少なすぎると、はんだが十分に付かず、接触不良になることがあります。特に細かいICや小型のチップ部品では、はんだの量や位置のずれが実装品質に影響します。
手作業との違いも知っておく
少量の電子工作であれば、つまようじや細い工具を使って、パッドへクリームはんだを手作業で載せることもあります。しかし、部品点数が多い場合や、細かい端子のICを使う場合は、手作業では量や位置をそろえるのが難しくなります。
メタルマスクを使うと、基板上の必要な場所へまとめてクリームはんだを印刷できます。同じ基板を複数枚作る場合や、表面実装部品を安定して実装したい場合には、手作業よりも作業をそろえやすくなります。
メタルマスクはどこで作るのか
メタルマスクは、基板ごとに作る専用の治具です。一般には、プリント基板製造サービス、基板実装会社、メタルマスク専門メーカーなどに依頼して製作します。基板のパッド位置に合わせて金属板に開口を作るため、基板データに合わせた専用品になります。
基板製造サービスによっては、プリント基板の注文と同時にメタルマスクを注文できる場合があります。実装まで外注する場合は、実装会社側で必要なメタルマスクを用意することもあります。つまり、メタルマスクは単体の電子部品というより、表面実装工程で使う製造用の道具として考えると分かりやすいです。
メタルマスク作成やメタルマスク製作を依頼するときは、基板データと部品実装の方法が関係します。自分で部品を載せるのか、実装会社へ依頼するのかによって、必要なデータや注文内容を確認しておきましょう。
KiCadで設計するときはペースト層を意識する
KiCadでプリント基板を設計する場合、メタルマスク用のデータは、フットプリントのペースト層から作られます。表面実装部品のパッドには、クリームはんだを塗る場所を示す情報があり、これがメタルマスクの開口位置の元になります。
KiCadでは、表面側のペースト層はF.Paste、裏面側のペースト層はB.Pasteとして扱われます。基板製造やメタルマスク製作を依頼するときは、基板データだけでなく、このペースト層の情報がメタルマスク作成に関係します。
そのため、KiCadでメタルマスクを意識する場合は、部品のフットプリントが正しいか、表面実装部品のパッドにペースト層が設定されているかを確認することが大切です。スルーホール部品だけの基板では、メタルマスクが不要なこともあります。
メタルマスクの厚みや開口も品質に関係する

メタルマスクは、ただ穴が開いていればよいわけではありません。穴の大きさ、形、板の厚みは、基板に残るクリームはんだの量に関係します。
小さな部品では、はんだが多すぎても少なすぎても不良につながります。そのため、実装会社や製造サービスでは、部品サイズやパッド形状に合わせて、メタルマスクの開口や厚みを調整することがあります。個人で細かく設計する機会は少なくても、メタルマスクが実装品質に関わる道具だと知っておくと、表面実装の流れを理解しやすくなります。
まとめ:メタルマスクは表面実装のための専用治具
メタルマスクは、表面実装でクリームはんだを基板の必要な場所に印刷するための金属版です。基板のパッド位置に合わせて穴が開いており、はんだの位置と量をそろえるために使われます。
個人の電子工作では必ず使うものではありませんが、細かい表面実装部品を使う基板や、複数枚を同じ品質で作りたい場合には関係してきます。KiCadで基板を設計する場合も、F.PasteやB.Pasteといったペースト層がメタルマスク用データにつながることを知っておくと、基板製作や実装外注の流れを理解しやすくなります。


学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......