PCB基板の種類:仕様と用途を網羅した究極リファレンス
2 min
プリント基板(PCB)は、積層された絶縁材料と導電材料から構成され、複数の電子デバイスを接続します。PCBは、ガラス繊維とエポキシの層状複合体に銅パターンをエッチングしたものと考えることができます。これらは信号および電力の電気的導体および経路として機能します。PCBは、単純なもの(導電層が1層)、両面(導電層が2層)、または複雑なもの(3層以上の導電層)に分類され、小さなハードウェア上に多数の回路経路を実現します。IPCによると、PCBとは、電子アセンブリのための電気回路を形成するために、導電材料と非導電材料を積層したものです。
IPC公式定義+レイヤー構造
実務的な定義は明確です。PCBは誘電体層と金属銅箔層が交互に積層された構造で構成されます。銅層にはトレース、プレーン、パッド、ビアのパターンがあり、部品を接続します。典型的な4層PCBのスタックアップは次のようになります。
銅層 – プリプレグまたはコア – 銅 – コア – 銅
すべての層は接着されています。樹脂/ガラス基材は機械的強度と電気絶縁性を提供します。IPC-2221およびIPC-4101規格は、スタックアップ形状および材料特性を規定しています。本稿の目的では、PCBを、チーズの代わりに電子を運ぶ銅スライス(トレース)を挟んだ多層サンドイッチ基板と考えてください。
PCB基板の12の基本タイプ(2025年版)
エンジニアは通常、構造および用途によってPCBを分類します。2025年に遭遇する12の基本タイプは以下の通りです。
片面/両面/多層
• 片面PCB:銅回路層が1層のみです。最も基本的なPCBタイプであり、製造コストが低いです。低回路密度の一般消費者向け電子機器に使用され、部品およびトレースは基板の片側のみに配置されます。
• 両面PCB:基板の両面に銅回路層があります。ビアによって両面が接続され、より複雑な配線が可能です。主にオーディオシステムや電源装置に使用されます。
• 多層PCB:少なくとも3層以上の銅回路層を持ち、導電層は絶縁層によって分離されています。複数層の回路を必要とする機器、例えば携帯電話などで使用されます。多層基板はノイズ低減のためにグランドプレーンや電源プレーンを持つことが一般的です。
リジッド/フレキシブル/リジッドフレックス
• リジッドPCB:一般的なFR-4基板です。硬く平坦です。コンピューター、テレビ、産業用コントローラーなど、あらゆる機器で主流となっています。部品支持性に優れ、低コストです。
• フレキシブルPCB(Flex):曲げ可能なプラスチック基材で製造されます。曲げることができ、小型または可動設計に最適です。自動車および医療機器など、曲げや特殊形状が必要な用途で人気があります。

• リジッドフレックスPCB:リジッド基板とフレキシブル部分を組み合わせた構造です。FR-4セクションがフレキシブル材料で接続されていると考えることができます。回路の一部が動いたり折り曲げたりする必要がある高信頼性機器に使用されます。ケーブル接続よりも省スペースで信頼性が向上します。

メタルコア/HDI/高周波/セラミック/厚銅
• メタルコアPCB(MCPCB):絶縁金属基板とも呼ばれます。通常アルミニウムなどの金属コアを誘電体の下に接着しています。高熱伝導性の金属がヒートシンクのように機能し、パワー部品の熱を拡散します。
• HDI PCB(高密度相互接続基板):超微細回路基板です。レーザードリルされたマイクロビア、極細トレース、高部品密度を特徴とします。BGAチップや0.4mmピッチ部品使用時に必要です。ビアインパッドや多層化を小面積で実現します。
• 高周波PCB:RogersやPTFEなどの特殊ラミネートを使用します。低誘電損失および安定した誘電率(Dk)を持ちます。RFシステムやWi-Fiルーターに使用されます。
• セラミックPCB:FR-4の代わりにアルミナやAlNなどのセラミック基材を使用します。優れた熱特性および高周波特性を持ち、硬質で耐熱性があります。高出力LEDモジュールなどの特殊分野で使用されます。
• 厚銅PCB:標準FR-4基板は通常1oz(35µm)の銅厚です。厚銅基板は3〜20oz以上の銅を含みます。銅厚増加により電流容量および熱容量が向上します。パワーエレクトロニクスや充電システムに最適です。例えば、厚銅PCBは30アンペア以上を安全に流すことができます。
実際の用途別による回路基板の種類
業界ごとに好まれるPCBの種類や材料は異なります。以下は代表的な用途分野と、一般的に使用される基板タイプです。
• コンシューマー&モバイル:
スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、スマートTVなど。これらは小型化と高性能化のため、主にリジッド多層HDI基板に依存しています。現代のスマートフォンは、処理機能を高密度に実装するため、8層HDIスタックアップを使用しています。
• 自動車&EV:
現代の自動車やEVには多くの電子機器が搭載されています。エンジンルーム内やパワートレインモジュールでは、厚銅を使用したリジッド多層基板がよく使用されます。自動車用基板は通常、IPC Class 2またはClass 3規格で製造されます。これにより、振動や温度変化に対する安定性が確保されます。
• 医療:
医療機器やペースメーカーなどの埋め込み機器では、超小型化のためHDIおよびフレックスPCBが必要になることが多いです。診断装置では高信頼性のリジッド多層基板が使用されます。多くの場合、医療用PCBはIPC Class 3規格を満たし、UL 94V-0に適合する必要があります。
• 航空宇宙&防衛:
ここは失敗が許されない究極の環境です。基板は極端な条件(温度変化、振動、放射線)に耐える必要があり、故障は許容されません。レーダー、衛星、RF通信には、高周波ラミネート(Rogers、PTFE)やセラミックPCBが使用され、ほとんどの場合、すべての基板がClass 3レベルの品質で製造されます。
特定の基板タイプを必要とするPCB部品
特定の部品や設計要件によって、使用すべきPCBタイプが決まります。主な例は以下の通りです。
BGAおよび微細ピッチ部品 → HDI基板:
BGA(Ball Grid Array)などの最新チップは非常に小さなパッドを持ち、マイクロビアおよび超微細トレースによる配線が必要です。これらのブレークアウトを実現するには通常HDI技術が必要です。実際には、0.5mmピッチBGAやマルチギガビットプロセッサを使用する場合に採用されます。
高電流 → 厚銅/メタルコアPCB:
電流が二桁アンペアに達する設計では、焼損を防ぐためにより厚い銅が必要です。厚銅PCBやメタルコア基板が必要になります。厚銅は電流用の断面積を増やし、放熱にも寄与します。例えば30Aのモーターコントローラーを設計する場合、標準1oz FR-4では不十分で、厚銅またはMCPCB構造が必要です。
高電圧 → 特殊高誘電材料:
数百ボルト以上で動作する回路では、絶縁とクリアランスが重要になります。標準FR-4は良好な絶縁耐力(20~80 kV/mm)を持ちますが、超高電圧PCBではさらに高い絶縁破壊電圧を持つ材料が選択されることがあります。また、沿面距離や空間距離も拡大されます。つまり、高電圧設計では高い誘電強度を持つ材料と適切な間隔設計が重要になります。
必ず知っておくべきPCB規格とクラス
すべてのPCBエンジニアが理解しておくべき主要仕様は以下の通りです。
IPC-6012D(IPC-6012DS)Class 2とClass 3:
IPCは裸基板の品質評価規格です。Class 2基板は専用サービスおよび一般消費者・商用製品向けです。Class 2では一部の軽微な欠陥が許容されますが、熟練した製造品質が求められます。
生命維持装置や航空宇宙用コンピューターシステムなど、極めて重要な用途ではIPC 6012 Class 3が適用されます。これは最も厳格な製造公差、最も高い仕上がり品質、最高の信頼性要件を持ちます。Class 2製品の例はスマートフォンPCB、Class 3製品の例は航空機制御コンピューターです。
UL 94V-0、IPC-4101、RoHS 3およびMIL-PRF-31032:
UL 94V-0難燃性:
UL 94はプラスチックの難燃性規格です。V-0はPCBにおける最高難燃グレードです。垂直燃焼試験において、燃焼が10秒以内に停止し、燃焼滴下がないことを意味します。ほぼすべてのFR-4基板はUL 94V-0を目標としています。
IPC-4101:
基材ラミネート材料の仕様を定めた規格です。基板、プリプレグ、コアの特性を規定します。設計者はIPC-4101内のグレードを参照して材料を選択します。標準FR4(TG130/140)は4101に記載されており、誘電特性および熱特性が定義されています。
RoHS 3:
有害物質使用制限に関するEU指令です。鉛、水銀、カドミウムなど電子機器に関連する有害物質の使用を禁止しています。RoHS 3は最新改訂版で、さらにいくつかの物質が追加されています。これはPCBメーカーが有害な難燃剤を排除することを意味します。
注目すべき新興およびニッチPCB技術
PCB業界は進化し続けています。以下は注目すべき先端トレンドです。
内蔵パッシブ部品:
表面実装部品の代わりに層内回路を利用します。例えば100Ωの抵抗を表面実装する代わりに、内部層に抵抗トレースを形成します。利点は部品点数削減、小型化、高速信号性能向上です。
加算型3Dプリント基板製造:
材料を層ごとに積層することでPCBを製造します。まだ量産段階ではありませんが、CAD設計後数時間以内にプロトタイプを作成できるという大きな利点があります。従来のエッチングや穴あけでは困難な複雑形状も可能です。
環境配慮型・持続可能PCB製造:
環境に優しい製品ニーズに対応するため、新しい持続可能なPCB製造方法が開発されています。例えば、バイオベースポリマーを使用したフレキシブルPCB設計があります。セルロースなどの分解可能ポリマーが例として挙げられ、電子廃棄物削減に寄与します。
結論

すべてのPCBが同じというわけではありません。多くの種類が存在します。玩具に使用される単層FR-4基板から、スマートフォンの多層HDI基板、電気自動車のメタルコア電源基板まで、それぞれが独自の役割を持っています。
小さなスマートフォン画面下に多数のチップを実装する場合でも、EVインバーターで数十アンペアを流す場合でも、その用途に適したPCBが存在します。
これらの基板を実際に確認したいですか?JLCPCBの各種リソースをご覧ください。HDIガイド、厚銅概要、フレックスPCBガイドでは実用例を紹介しています。設計を基板として具現化する準備ができたら、JLCPCBはこれらほぼすべてのPCB製造に対応可能です。

学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......