PCBレイヤー徹底解説:スマートなスタックアップ設計・規格・設計手法で高性能基板を実現
1 min
- 4層基板
- 6層基板
- 8層基板
PCB(プリント基板)は、銅箔と絶縁層を積み重ねて構成される“サンドイッチ構造”です。それぞれのPCBレイヤーには明確な役割があります。信号(部品間を接続する配線パターン)を担う層もあれば、電源やグラウンドとして機能する全面プレーン層もあります。
PCBレイヤーは、建物のフロアのようなものと考えると分かりやすいでしょう。ある階はオフィス(信号層)、別の階は倉庫(電源・グラウンド層)というイメージです。レイヤー数は設計の複雑さによって異なり、単層から高度な電子機器では十数層以上になることもあります。
本記事では、効果的なレイヤースタックアップの構築方法、EMI(電磁干渉)の最小化、信号完全性(Signal Integrity)の向上方法について解説します。すべてはレイアウト設計と適切な配置にかかっています。
単層PCBと多層PCBにおけるレイヤー定義
単層PCB
最も基本的なのが単層PCBです。片面のみに銅箔があり、製造コストが低いのが特徴です。LEDドライバなどの低コスト回路に適しています。
両面PCB
標準的なのは両面PCBです。表裏両面に銅箔があり、配線の自由度が大幅に向上します。両層は「ビア」と呼ばれる小さな穴で接続され、層間の信号伝達が可能になります。
多層PCB
3層以上の銅層を持つ基板を多層PCBと呼びます。通常、内部に電源プレーンやグラウンドプレーンを持ちます。スマートフォン、ノートPC、医療機器などの高度な電子機器では、多層構造が不可欠です。
シンプルから高度なレイヤー構成への進化
初期の電子機器は単層や両面基板で十分でした。しかし回路の複雑化と高速化により、より多くの層が必要になりました。
一般的な目安:
- ローエンド製品:2層または4層
- ミドルレンジ設計:6層
- 高速・高密度設計:8層以上
8層基板は、高速設計に最適で、複数のプレーンペアによる優れたEMI抑制と電源安定性を実現します。
効果的なPCBスタックアップ設計
スタックアップとは、上から下までの銅層と絶縁層の順序構成を指します。配線前に適切なスタックアップを設計することが極めて重要です。
4層以上の基板では、すべての層を信号層として自由に使えるわけではありません。適切な層割り当てを行わないと、信号完全性の問題が発生します。
優れたスタックアップは:
- 明確なリターンパスを確保
- インピーダンス制御を実現
- ノイズを低減
信号層・電源層・グラウンド層の最適配置
グラウンド/電源プレーン(デカップリングペア)
中央に隣接配置すると内蔵コンデンサのように機能し、デカップリング効果を高めます。ループインダクタンスを減らし、ノイズを低減します。
高速信号は、分割プレーン上を通過させないことが重要です。必要な場合はステッチングビアでリターンパスを確保します。
信号層配置
重要信号は必ずリファレンスプレーンに隣接させます。
4層例:
- Top:信号
- Layer2:GND
- Layer3:Power
- Bottom:信号

代表的なスタックアップ構成
4層基板
Top(信号)– GND – Power – Bottom(信号)
コストと性能のバランスが良い。
6層基板
パターンA:Signal – GND – Signal – Signal – PWR – Signal
パターンB:Signal – GND – Signal – PWR – GND – Signal
ノイズ耐性重視ならパターンB。
8層基板
Signal – GND – Signal – Power – Signal – GND – Signal
高速設計に最適。
厚みと材料のバランス
銅厚
厚い銅は大電流・放熱に有利。ただしインピーダンスに影響。
誘電体厚
信号層とプレーン間距離でインピーダンスが決まる。
距離が近いほどインピーダンスは低くなる。
基板厚
一般的に0.6mm〜2.0mm。厚い基板は放熱性向上、薄い基板は柔軟だが反りやすい。
材料
標準はFR-4(Dk約4.3)。
高速/RF用途ではRogersやPTFE系材料を使用。
PCB設計規格への準拠

IPC-2221/2222
配線幅、間隔、スタックアップ設計の基本指針。
IPC-2141
高速設計・インピーダンス制御。
IPC-2152
熱設計指針。
これらに従うことで信頼性と製造性が向上します。
インピーダンス制御と対称構造
制御インピーダンス
単端50Ω、差動100Ωが一般的。
トレース幅と誘電体厚で調整。
レイヤー対称性
上下対称に設計しないと反りが発生。
差動ペア
同一層で長さ・間隔を揃える。
高速設計ルール
- 専用リファレンスプレーン確保
- プレーン分割を避ける
- アナログとデジタル分離
- 差動ペアは固定間隔維持
高度なレイヤー設計技術
配線戦略
関連信号を同一層にまとめる。
ビア最小化
寄生成分を削減。
ビアステッチング
GNDビアをフェンス状に配置。
熱・EMI対策
内部銅プレーンはヒートスプレッダとして機能。
多層化によりEMI性能向上。
トラブルシューティング

信号不良
TDRやオシロスコープで反射確認。
クロストーク
配線間隔拡大、GND層追加。
反り
対称スタック設計で解決。

FAQ
Q:なぜ多層PCBは多くの層を持つの?
A:複雑な配線と電源・GND専用層を確保するため。
Q:スタックアップとは?
A:銅層と絶縁層の積層構成。
Q:グラウンドプレーンの役割は?
A:リターンパス確保とEMI遮蔽。
Q:クロストーク対策は?
A:間隔拡大またはGND層追加。
Q:なぜ対称性が重要?
A:反り防止のため。
学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......