This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

ウェアラブルデバイス向けPCBアセンブリ:ヒント、材料、その他

初出公開日 Jun 19, 2026, 更新日 Jun 19, 2026

1 min

目次
  • ウェアラブルPCBアセンブリにおける主要な設計課題
  • ウェアラブルデバイス向けフレキシブルPCB材料とスタックアップ設計
  • ウェアラブルフレキシブルPCBアセンブリにおける部品配置と信号配線
  • ウェアラブルPCB向けSMTアセンブリとはんだ付け技術
  • ウェアラブルPCBにおける保護コーティング、封止、および耐湿性
  • ウェアラブルPCB設計における電力管理とRF最適化
  • ウェアラブルPCBアセンブリ向け設計製造性(DFM)ガイドライン
  • ウェアラブルPCBアセンブリにおける一般的な故障とその防止策
  • 結論
  • よくある質問(FAQ)

ウェアラブルエレクトロニクス(健康モニター、スマートウォッチ、AR/VRヘッドセット、生体センサーなど)は、民生用および医療用テクノロジーにおける最も革新的なイノベーションの一つです。これらのコンパクトなシステムは、高い機能性、ユーザーの快適性、そして長い動作寿命を同時に実現するように設計されています。 この組み合わせにより、その中核となるプリント基板アセンブリ(PCBA)には独自の要件が生まれます。

従来のリジッド基板とは異なり、ウェアラブルに使用されるPCBは、非常に薄く、軽量で、柔軟性が求められます。また、継続的な動き、体温、湿気に耐える必要があります。

これらの要求に応えるため、エンジニアは高性能ポリイミド(PI)フィルムを使用して製造されるフレキシブルプリント基板(FPCB)またはフレキシブルプリント回路(FPC)を採用しています。この材料により、回路は電気的完全性と信頼性を維持しながら、曲げやねじれに耐えることができます。

Wearable electronic devices

ウェアラブル電子機器

JLCPCBは、単層および二層のフレキシブルPCBの製造と、最新のウェアラブルデバイスの課題に対応するための高精度なPCBアセンブリサービスを専門としています。

この記事では、材料選定から信頼性試験に至るまで、ウェアラブル向けPCBを組み立てるためのエンジニアリングプロセスについて概説します。

ウェアラブルPCBアセンブリにおける主要な設計課題

ウェアラブルデバイス用のPCBを設計することは、多面的なエンジニアリング上の課題です。スペース、電力、機械的ストレスという競合する制約により、設計の初期段階から専門的なソリューションが必要となります。

ウェアラブルPCBは、機械的な適応性と電気的信頼性を兼ね備えなければならず、設計の最適化が最初から極めて重要です。

設計課題説明工学的解決策
小型化IC、センサー、RFモジュールのための限られた面積。高密度相互接続(HDI)設計、マイクロビア、0201 SMT部品。
柔軟性継続的な曲げやねじれのサイクルに耐える必要がある。ポリイミドベースのフレキシブルPCB(FPC)。
電力効率小型バッテリーにより、動作時間と熱的余裕が大幅に制限される。低消費電力MCU、最適化された電源プレーン、効率的な配線。
耐湿性皮膚接触や汗への絶え間ない曝露。コンフォーマルコーティングと封止。
RF安定性アンテナ性能(同調ずれ)が人体の影響を受ける。制御されたインピーダンス配線と明確な分離ゾーン。

Comparison of a rigid FR-4 PCB and a flexible polyimide FPC

リジッドFR-4 PCBとフレキシブルポリイミドFPCの比較。厚さ、材料、柔軟性の違いを示しています。

関連記事:

1. 小型化の力:表面実装技術が現代のエレクトロニクスをどのように変革しているか

2. HDI PCB完全ガイド:設計、利点、および用途

3. PCB技術におけるコンフォーマルコーティング

4. PCBにおけるインピーダンス制御の初心者向けガイド

ウェアラブルデバイス向けフレキシブルPCB材料とスタックアップ設計

一部の複雑なウェアラブル製品では依然としてリジッドフレックスPCBアプローチが採用されていますが、ほとんどのアプリケーションは主にフレキシブルPCBを中心に設計されており、これらは通常、ポリイミド(PI)フィルムから構成され、銅箔とカバーレイが積層されています。

ウェアラブルデバイス向けフレキシブルPCBに使用される主要な材料は以下の通りです。

● ポリイミド(PI): ベース基板として機能します。ポリイミドは、優れた柔軟性、耐薬品性、高い熱安定性(260°F / 130°C以上の温度に耐える)のために選ばれています。

● 銅箔(12–70 µm): 導電層として機能し、抵抗損失を最小限に抑えながら安定した電気的性能を提供します。

● 接着剤: 銅箔をポリイミド基板に固定する、熱定格のある接着層です。

● カバーレイ: 通常ポリイミドで作られ、銅トレースを覆いながら、はんだパッドやビア用の開口部を画定し、絶縁と機械的保護を提供します。

JLCPCBは、高性能ポリイミドフィルムをベースとした単層および二層のフレキシブルPCBをサポートしており、優れた信頼性と優れた耐熱性を提供します。これらの柔軟で、曲げ可能で、折りたたみ可能な回路設計は、ウェアラブルエレクトロニクス、IoTモジュール、センサーアプリケーションに最適です。

3D Cross-section of both single-layer and double-layer flexible PCB
単層および二層フレキシブルPCBの3D断面図。銅、接着剤、ポリイミドフィルムを示しています。

ウェアラブルフレキシブルPCBアセンブリにおける部品配置と信号配線

ウェアラブルデバイス用フレキシブルPCBのレイアウトは、電気的性能と機械的信頼性の両方に直接影響を及ぼします。特に、繰り返しの曲げ、ねじれ、または屈曲を受けるアプリケーションにおいて顕著です。

適切な部品配置と信号配線は、ウェアラブルエレクトロニクスが長期間にわたって機能性と耐久性を維持するために重要です。

ウェアラブルフレキシブルPCBの配置ガイドライン

● 大型または重量のある部品は、曲げ時に機械的に安定しているPCBのセクションに配置し、はんだ接合部へのストレスを軽減します。

● アクティブな屈曲ゾーンにICやコネクタを配置しないようにします。ストレスが誘発され、はんだ接合部の信頼性が損なわれる可能性があります。

● 屈曲ゾーンでの配線は、銅へのストレスを最小限に抑えるため、中立軸上に配線します。

● RF部品(例:アンテナ)をデジタル回路から物理的に分離して干渉を低減します。これは、コンパクトなレイアウトのウェアラブルデバイスでは特に重要です。

ウェアラブルフレキシブルPCBの配線ガイドライン

● 曲線的なトレースコーナーとティアドロップ形状のパッドを使用して、応力集中を低減し、屈曲領域での亀裂を防止します。

● 機械的耐久性を確保するため、FPCの総厚の少なくとも10倍の最小曲げ半径を維持します。

● EMIと信号結合を最小限に抑えるために、適切なシールドと接地技術を組み込みます。これは、正確な信号伝送に依存するセンサーやウェアラブルモジュールにとって重要です。

● マルチセンサーウェアラブルデバイスにおいて、干渉を回避し信頼性の高いデータ取得を維持するために、センサー相互接続の配置を慎重に検討します。

Flexible PCB design
補強された部品領域とその周囲の曲げ可能領域を示すフレキシブルPCB設計

ウェアラブルPCB向けSMTアセンブリとはんだ付け技術

ウェアラブルデバイス用のフレキシブルPCBを組み立てるには、電気的完全性と機械的信頼性の両方を維持するために、慎重な熱的および機械的取り扱いが必要です。薄いポリイミド(PI)フィルムは加工中に反る可能性があるため、ウェアラブルエレクトロニクス用のFPCは、SMTプロセス全体、特にリフローはんだ付け中に、通常、リジッドキャリアパレット(治具)に取り付けられます。

ウェアラブルPCBに使用される柔軟な材料を保護するために、低温リフローはんだ付けプロファイルが一般的に採用されています。これにより、ポリイミド基板と接着層への熱ストレスが最小限に抑えられ、スマートウォッチ、健康モニター、フィットネストラッカーなどのコンパクトなデバイスにおいて、繊細なセンサー、IC、その他の部品が完全に機能し続けることが保証されます。

適切な取り扱いと最適化されたリフロープロファイルは、信頼性の高いウェアラブルPCBアセンブリにとって重要であり、フレキシブルエレクトロニクスが繰り返しの曲げや日常的な使用下でも耐久性を維持することを可能にします。

パラメータ範囲目的
昇温速度1.0–1.5 °C/s熱衝撃と基板の歪みを防ぎます。
予熱ゾーン150–180 °C、60–120 sフラックスを活性化し、アセンブリ全体の温度を均一にします。
ピーク温度220–230 °C低温はんだ(例:Sn42Bi58)に適しています。
液相線上の時間50–70 s適切なはんだ濡れと接合部の形成を保証します。

JLCPCBのSMTプロセスには以下が含まれます:

● 0201パッケージのような小さな部品に対応する自動化されたピックアンドプレースアセンブリ。

● 窒素リフローはんだ付け。酸化を最小限に抑え、はんだ接合部の品質を向上させます。

● 包括的な品質管理のための自動光学検査(AOI)とX線検査。

JLCPCB’s Advanced options for PCB Assembly

JLCPCBのPCBアセンブリ向けアドバンストオプション

ウェアラブルPCBにおける保護コーティング、封止、および耐湿性

ウェアラブルデバイスは常に汗や環境中の湿気にさらされています。腐食、酸化、または潜在的な短絡を避けるために、湿気から保護する必要があります。

一般的な保護方法はコンフォーマルコーティング(パリレン、アクリル、シリコーン)であり、これは柔軟性を低下させることなく湿気保護を可能にする薄いポリマーコーティングです。

JLCPCBは、ウェアラブルデバイスの長期的な信頼性を向上させるために、選択的コンフォーマルコーティングと試験オプションを提供しています。

Cross-section of a flexible PCB
フレキシブルPCBの断面図。ポリイミドベース、銅トレース、および透明なコンフォーマルコーティング層を示しています。

ウェアラブルPCB設計における電力管理とRF最適化

電力効率と信頼性の高いワイヤレス性能は、ウェアラブルIoTデバイスにとって重要な設計要素です。

IoTウェアラブル向け電力最適化

● 幅広の電源トレースとソリッドなグランドプレーンを使用して、I2R損失を最小限に抑えます。

● 電力に敏感な設計には、低ドロップアウトレギュレータ(LDO)とスイッチングレギュレータを使用します。

● デカップリングコンデンサは、可能な限り負荷コンポーネントの近くに適切に配置します。

IoTウェアラブル向けRF設計

● アンテナの周囲に、グランドプレーンや部品から5~10 mmのクリアランスを維持します。

● ワイヤレスモジュール(例:BLEまたはWi-Fi)のトレースインピーダンス(通常50オーム)を調整します。JLCPCBの制御インピーダンス計算ツールを使用してトレースインピーダンスを調整します。

● グランドシールドとビアを使用して、RFセクションをノイズの多いデジタル回路から分離します。

ウェアラブルPCBアセンブリ向け設計製造性(DFM)ガイドライン

ウェアラブルデバイスのPCB設計段階において、DFMガイドラインに従うことは、手直しを削減/抑制し、歩留まりを向上させ、コストを削減する最も効果的な方法です。

DFMのベストプラクティス:

● 曲げ半径はFPCの総厚の10倍にする必要があります。

● 部品、ビアなどをフレキシブル外形の端近くに配置しないでください。

● SMT装置での光学的位置合わせを支援するためにフィデューシャルマークを含め、必要に応じて工具穴を含めます。

JLCPCBは、設計の製造可能性エラーをチェックするための無料の DFMツールを提供しています。

ウェアラブルPCBアセンブリにおける一般的な故障とその防止策

ウェアラブルPCBにおける潜在的な故障を理解することは、堅牢なウェアラブルエレクトロニクスを設計するために不可欠です。

問題原因解決策
はんだクラック部品接合部への過度の曲げ応力。アンダーフィルを使用し、部品を曲げ軸から外して配置します。
剥離高いリフロー温度またはFPC内の湿気。FPCを予備乾燥させ、低温はんだと適切な接着を使用します。
腐食汗や湿気による水分の侵入。コンフォーマルコーティングを施し、完全なシールを確保します。
RFドリフトアンテナが人体またはグランドに近接している。グランドクリアランスを維持し、アンテナを実使用状態で調整します。

結論

ウェアラブルエレクトロニクスは、柔軟性、性能、コンパクトさの進歩を推進し、現代のエンジニアリングを変革し続けています。フレキシブルプリント基板(FPC)は、次世代の医療、フィットネス、IoTデバイスを動かす、軽量で耐久性があり、適応性のある設計を可能にします。

SMTアセンブリと厳格な試験を通じて高品質なアセンブリを達成し、仕様を厳守することは、動的環境で動作するウェアラブルデバイスの信頼性を確保するために不可欠です。

JLCPCBは、エンジニアが信頼性が高く、量産準備の整ったウェアラブル製品を設計するために必要な安定した基盤を提供します。設計と製造のあらゆる側面に高度なプロセス制御と細心の注意を払っています。

JLCPCB Flexible PCB

よくある質問(FAQ)

Q: フレキシブルPCBは信号層と電源層の両方を持つことができますか?

はい。多層フレキシブルPCBは、信号トレースと電源トレースの両方を組み込むことができます。ただし、設計者はインピーダンスを注意深く制御し、銅のバランスを維持して、一貫した機械的信頼性と曲げ性能を確保する必要があります。

Q: ウェアラブルPCBにはどのような表面仕上げオプションが推奨されますか?

ENIG(無電解ニッケル金めっき)とOSP(有機はんだ付け性保護剤)は、ウェアラブルアプリケーションで最も一般的に使用される表面仕上げです。どちらの仕上げも優れた耐食性と長期的なはんだ付け性を提供し、長期間にわたって信頼性を維持するために不可欠です。

Q: センサーをフレキシブルPCBに統合できますか?

はい。多くの最新のフレキシブルPCBは、温度、圧力、または生体検出コンポーネントをフレキシブル基板に直接統合し、フットプリントを削減し、信号精度を向上させています。この統合により、コンパクトで多機能なウェアラブル設計が可能になります。

Q: トレース幅と間隔は、ウェアラブルにおけるPCBの柔軟性にどのように影響しますか?

より狭いトレース(≤0.1 mm)とより広い間隔を使用すると、PCBの全体的な曲げ能力が向上します。鋭いトレース角度や不均一な銅分布は、応力集中を引き起こし、屈曲時の機械的故障につながる可能性があるため、避けてください。

100006883

学び続ける