This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

3DプリントPCBの解説:技術、材料、メリット、デメリット、および応用

初出公開日 Jun 19, 2026, 更新日 Jun 19, 2026

2 min

目次
  • 3DプリントPCBとは?
  • 3DプリントPCBと従来のPCBの違い
  • 3DプリントPCBの製造方法
  • 3DプリントPCBに使用される材料
  • 3DプリントPCBの設計とプロトタイピングのワークフロー
  • 3DプリントPCBの長所と短所
  • 3DプリントPCBのアプリケーションとユースケース
  • 実用的な3DプリントPCBプロトタイピングにおけるJLCPCBの役割
  • 結論
  • 3DプリントPCBに関するFAQ

3DプリントPCBは、電子回路の設計、試作、複雑な構造への統合方法を再定義しています。従来のFR-4基板とは異なり、この積層造形アプローチにより、工具や化学エッチングを必要とせず、コンフォーマルな形状、構造用電子機器、迅速な反復が可能になります。

この記事では、3DプリントPCBとは何か、その仕組み、主な利点と制限、そして従来のPCBとの比較について説明します。これにより、エンジニアや製品デザイナーは、このテクノロジーがいつ有効で、いつ従来のPCB製造が依然として優れた選択肢であるかを理解できます。

3DプリントPCBとは?

3DプリントPCBとは、平坦なラミネートから銅をエッチングするような従来の減算方式ではなく、積層造形技術を用いて作られた回路基板です。固体の基板から始めて材料を除去する代わりに、3DプリントはPCBを層ごとに構築し、絶縁基板と導電性トレースを目的の形状に直接組み合わせます。

従来の平坦なPCBとは異なり、3Dプリント基板は非平面、曲面、またはカスタム形状を取ることができ、電子機器を筐体、ウェアラブルデバイス、または構造部品にシームレスに統合することを可能にします。このアプローチはまた、デジタル設計を従来の製造の長いリードタイムなしに迅速に機能的な基板に変換できるため、迅速なプロトタイピングを可能にします。

現在の実際のところ、完全な3DプリントPCBは主に研究や試作品に使用されています。ほとんどのアプリケーションはハイブリッドアプローチを採用しており、従来のPCBが信頼性の高い電気的性能を提供し、3Dプリント部品が機械的構造、フレキシブル基板、またはカスタムハウジングを追加します。

A 3D printed PCB

SMD部品を実装した3DプリントPCB

3DプリントPCBと従来のPCBの違い

3D printed PCB vs Traditional PCB

リジッド、リジッドフレックス、多層設計を含む従来のPCB製造では、回路はFR-4のような平坦な基板上での銅エッチングやラミネーションなどの減算プロセスを使用して製造されます。

このアプローチは、特に大量生産において、平面状の二次元レイアウトには非常に成熟しており効率的です。しかし、電子設計が複雑な三次元要件に適合しなければならない場合、根本的な制限が生じます。

3DプリントPCB vs 従来のPCB:主な違い

● 製造方法: 従来のPCBは減算製造に依存しますが、3DプリントPCBは積層造形を使用して構造と回路の両方を層ごとに構築します。

● 形状の自由度: 従来のPCBは本質的に平面ですが、3DプリントPCBはコンフォーマルな形状を可能にし、回路を曲面や不規則な表面に沿わせることができます。

● 構造統合: 従来の設計では、PCBと機械的筐体は別々の部品です。3DプリントPCBでは、電子トレースを構造体自体に直接統合でき、構造用電子機器を可能にします。

● 組み立ての複雑さ: 平坦なPCBは、三次元筐体に収めるためにコネクタ、ケーブル、取り付け金具を必要とすることがよくあります。3DプリントPCBは、導電経路を構造内に直接埋め込むことで、これらの部品を削減または排除できます。

● 電気的性能の比較: 従来のPCBは低抵抗率の銅トレースを使用し、大電流および高周波回路をサポートします。3DプリントPCBは抵抗率が高く特性が変動するため、主にプロトタイピングおよび低~中電力アプリケーションに適しています。

● 機械的および熱的特性の比較: FR-4基板は高い強度と熱安定性を提供します。3DプリントPCBは柔軟な形状を提供しますが、機械的および熱的限界が低く、ウェアラブルやカスタム筐体などの軽量で低応力のアプリケーションに適しています。

● 製造コストと拡張性: 従来のPCBは大量生産と低コスト生産に最適化されています。3DプリントPCBは、迅速な少量プロトタイピングに最適であり、材料費と時間コストが高いため大量生産には制限があります。

これらの違いは、3DプリントPCBが大量生産における従来のFR-4ベースのPCBの直接的な代替としてではなく、主にプロトタイピング、カスタム形状、および少量アプリケーションに採用される理由を説明しています。

3DプリントPCBの製造方法

3DプリントPCBを作成するには、絶縁基板と導電性トレースという2つの非常に異なる材料の精密な積層造形が必要です。従来の減算方式のPCB方法とは異なり、積層造形アプローチはより複雑な形状と統合構造を可能にします。現在使用されている主な方法は3つあります:

方法1:導電性トレースの直接印刷(インクベース法)

注記: このアプローチは主にプロトタイピングおよび特殊なアプリケーション向けであり、大規模な商業生産向けではありません。

これは概念的に最も先進的な方法であり、特殊な導電性材料を基板上に精密に堆積させて回路を構築します。

● 高解像度インクシステム: 導電性インクと誘電性インクを層ごとに印刷してPCBを形成します。

● 導電性インク: 通常、これらは非ニュートン流体であり、銀、銅、またはグラファイトなどの材料の微細なナノ粒子懸濁液からなる特殊なインクです。銀は、その優れた電気伝導性と比較的安定性があるため、最も広く使用されている材料です。

● プロセス能力: これらのシステムは、ゼロから基板全体を印刷でき、複雑な多層、両面PCBを垂直相互接続(ビア)と共に製造できます。Hensoldt社の例のような高度なアプリケーションは、高性能構造を統合した多層(例:10層)基板の印刷を実証し、複雑なセンサーアプリケーションへの可能性を示しています。

● トレース作成: エアロゾルジェット印刷のようなプロセスは、エアロゾルを含んだ流れを利用して微細なトレース(多くの場合10 μmまで)を生成し、インクジェット印刷は液滴を正確に放出します。また、コイル、抵抗器、または埋め込みLEDなどの特殊な部品を直接印刷することも可能です。

方法2:導電性フィラメントを使用したFDMベースの3DプリントPCB

Fused Deposition Modeling(FDM)は、導電性粒子(グラフェンやカーボンブラックなど)と混合された熱可塑性フィラメントを使用した低コストのプロトタイピングを可能にします。

● 材料: 従来のFDMプリンターは、グラフェンやカーボンブラックなどの導電性粒子と混合されたフィラメント(PLA、ABS、TPUなど)を押し出します。

● トレードオフ: 非常に経済的で、ほぼすべてのFDMプリンターと互換性があるにもかかわらず、この技術は本質的にかさばり、抵抗率が高いため電気効率の低い回路を生成します。したがって、迅速な初期段階のプロトタイピングや構造モックアップには適していますが、高周波や大電流の商業運用には適用できません。

高い抵抗率と限られたトレース解像度により、FDMベースのPCBは高速回路や大電流回路には適していません。

方法3:中空チャネルを備えた基板ファースト3DプリントPCB

この方法は、印刷の2つの主要な側面、すなわち構造部分と導電部分を根本的に区別し、回路の物理的チャネルを標準的な3Dプリンターで作成できるようにします。

● プロセス: 最初に、ABSやPLAなどの一般的なFDM材料を使用して、非導電性の固体ブロック(「ケース」)を印刷します。この印刷されたブロック内に、将来の導電性トレースの経路を定義するチャネルまたは溝が非常に正確に設計されます。

● 導電性充填: 構造印刷が完了した後、後処理操作により、導電性ペイント、導電性エポキシ、または無電解めっき(選択的レーザー焼結(SLS)で印刷された部品でよく使用される)などの導電性物質で中空スペースを充填します。

● 利点: この方法は、多くの直接印刷された導電性フィラメントと比較して高い導電性を提供し、ほぼすべての十分に精密な3Dプリンターへのアクセスを提供するため、回路キャリア製造にとって非常に手頃なオプションです。このアプローチは、特定の低電力または埋め込みアプリケーション向けに印刷後のはんだ付け工程を削減できますが、一部の電気的接続には依然として手動仕上げが必要な場合があります。

このアプローチは、カスタム筐体、低電力埋め込み回路、およびハイブリッドプロトタイプに広く使用されています。

3D printed PCB manufacturing methods

3DプリントPCBの製造方法

3DプリントPCBに使用される材料

材料の選択は3DプリントPCB設計における重要な要素であり、構造的完全性、電気的性能、および熱的信頼性に影響を与えます。

3DプリントPCB基板用絶縁材料

一般的な絶縁基板には、PLA、ABS、および特殊なフォトポリマーが含まれます。これらの材料は回路に物理的構造を提供しますが、熱的および機械的な制限があります:

● PLAは約60°Cで軟化し、高温アプリケーションを制限します。

● ABSはわずかに優れた耐熱性を提供しますが、長時間の印刷中に反る可能性があります。

● フォトポリマーはより微細な特徴と滑らかな表面を可能にしますが、耐衝撃性が低いことがよくあります。

Insulating Materials for 3D Printed PCB Substrates

3DプリントPCB基板用絶縁材料

3DプリントPCBトレース用導電性材料

導電経路は通常、以下を使用して印刷されます:

● 銀ナノ粒子インク – 高い導電性、広く使用され、熱またはUVによる硬化と互換性があります。

● 銅インク – 優れた導電性ですが、入手性が限られており、処理がより困難です。

● カーボンベースの導電体 – 低コスト、印刷が容易ですが、抵抗率が高くなります。

選択は、電流、電圧、周波数の要件、およびプリンターの互換性によって異なります。

Conductive Materials for 3D Printed PCB Traces

3DプリントPCBトレース用導電性材料

熱的および電気的材料の制限

エンジニアは、性能に影響を与える材料特性を考慮する必要があります:

● ガラス転移温度(Tg): 最大動作温度を設定します。

● 誘電損失: 特にRF/高速回路において信号の完全性に影響を与えます。

● 長期安定性: UV曝露、湿気、および機械的応力は、時間の経過とともに性能を低下させる可能性があります。

慎重な材料選択により、3DプリントPCBが機能的で信頼性が高く、意図されたアプリケーションに適していることが保証されます。

3DプリントPCBの設計とプロトタイピングのワークフロー

3DプリントPCBの設計とプロトタイピングは、従来のFR-4 PCB開発とは根本的に異なるワークフローに従います。設計、製造、組み立て、テストという全体的な段階は変わりませんが、積層造形は、エンジニアが最初から考慮しなければならない独自の制約と機会を導入します。

以下は、大量生産ではなく迅速な反復に最適化された、3DプリントPCBプロトタイピングの典型的なエンジニアリングワークフローです。

1. 積層造形を考慮した回路設計(DfAM)

ワークフローは、Electronic Design Automation(EDA)ツールを使用した回路設計から始まります。ただし、従来のPCB設計とは異なり、Design for Additive Manufacturing(DfAM)が中心的な役割を果たします。

主な考慮事項は次のとおりです:

● トレース形状: 印刷されたトレースは一般に、エッチングされた銅よりも幅広く厚くなります。典型的なトレース幅は、プリンターの解像度と材料に応じて、約0.2~0.5 mmの範囲です。

● 層構造: 多層設計は可能ですが制限があり、ビアは垂直導電チャネルまたは外部相互接続に置き換えられることがよくあります。

● 信号の完全性: 高速またはRF設計の場合、印刷されたポリマーの誘電率変動のため、インピーダンス制御(例:50 Ω)はより困難です。電磁シミュレーションがしばしば必要になります。

ほとんどのEDAツールは本質的にボリューメトリックエレクトロニクス向けに設計されていないため、ワークフローには通常ECAD-MCADのコデザインが含まれます。回路データは機械的CAD環境に変換され、そこで導電経路と絶縁構造が3次元でモデル化され、STLやAMFなどの積層造形フォーマットにエクスポートされます。

2. 印刷プロセスを最終決定する前に材料を選択する

3DプリントPCB開発では、材料の選択がプロセスの選択に先行することが多く、その逆ではありません。

材料の互換性によって、使用可能な印刷技術と達成可能な電気的および熱的性能のレベルが大きく決まります。

● 絶縁材料: ポリマーの場合、PLAまたはABSが最も広く使用されています。エンジニアが非常に注意深く考慮しなければならないことの1つは、熱安定性です。例えば、PLAは60°Cをわずかに超えると分解するため、基板の動作環境が大きく制約されます。

● 導電性材料: 銀ベースのナノ粒子インクは、その印刷性と化学的安定性により最も広く使用されています。ただし、その電気伝導性は、硬化条件、多孔性、およびトレース形状に応じて、通常、バルク銅よりも数倍低くなります。

3. 適切な3Dプリンティング技術を選択する

材料の制約が定義されると、エンジニアは解像度、コスト、および複雑さに基づいて適切な積層造形方法を選択できます。

● インクジェットまたはエアロゾルジェット印刷: 直接描画方式は非常に高い精度を提供し、微細なトレース(多くの場合0.1 mm以下)を生成するため、センサー、アンテナ、RFプロトタイプに適しています。これらは主に研究および高度なプロトタイピング環境で使用されます。

● 導電性フィラメントを使用したFDM: Fused Deposition Modelingは低コストのエントリーポイントを提供しますが、比較的高い抵抗率のトレースを生成します。このアプローチは、信号配線や電力供給ではなく、教育用、概念実証モデル、または低電流の機能デモンストレーションに最も適しています。

● 基板ファースト印刷と後充填導電体: このアプローチでは、最初に絶縁構造を印刷し、その後導電チャネルを充填またはめっきします。これは、ほとんどの導電性フィラメントよりも優れた導電性を提供し、マルチマテリアルプリンターを必要としませんが、追加の後処理ステップが必要です。

4. 3DプリントPCBの構造と導電経路を印刷する

設定: 層の高さ(通常0.1 mm~0.2 mm)や印刷速度などのパラメータは、最大効率のために最適化されます。デュアルマテリアルプリンターは、絶縁材料と導電材料を交互に印刷する必要があるため必須です。

マルチマテリアル印刷は必須ではないことに注意することが重要です。多くのワークフローは、構造印刷と導電体堆積を別々のステップに分けています。方法に関係なく、位置合わせの精度が重要であり、層またはチャネル間の位置ずれは、オープン回路や意図しないショートを引き起こす可能性があります。

5. 後処理と部品実装

印刷ジョブの後、基板を最終的な部品実装に備えるために後処理が行われます。後処理は、機能的な電気的性能を達成するために不可欠です。

● 硬化: 最高レベルの導電性を達成するには、導電性インクを熱またはUV光のいずれかで硬化させ、金属ナノ粒子を融合させる必要があります。

● 部品のはんだ付け: 表面実装デバイス(SMD)は経路にはんだ付けされます。ポリマー基板は高温(はんだ付け中、通常200°C以上)に耐えられないため、変形を避けるために細心の注意を払う必要があります。

したがって、エンジニアはしばしば以下に依存します:

1. 低温はんだ合金

2. 導電性接着剤

3. 圧入または埋め込み部品技術

これらの実装方法は、3DプリントPCBと従来のFR-4基板との間の重要な違いの1つを反映しています。

6. 迅速にテスト、検証、反復する

テストは、厳格な生産レベルの指標ではなく、機能検証に焦点を当てています。

● 電気的テスト: 導通チェック、抵抗測定、および基本的な信号検証が一般的に実行されます。絶対抵抗値は銅トレースの値よりも高くなる可能性があり、固定されたしきい値ではなく設計期待値に対して評価されます。

● 反復: 3DプリントPCBの主な利点の1つは、迅速な反復です。設計変更はデジタルモデルに迅速に実装でき、数時間以内に印刷し、外部製造の遅延なしに再テストできます。

この高速な設計-構築-テストループにより、3DプリントPCBは初期段階の開発や複雑な形状の実験に特に価値があります。

3D printed PCB prototyping workflow

3DプリントPCBプロトタイピングワークフロー

3DプリントPCBの長所と短所

3DプリントPCBの利点

● 迅速なプロトタイピング速度: 小規模な3DプリントPCBプロトタイプは、多くの場合数時間以内に製造でき、外部委託のPCB製造と比較して設計-テスト-反復サイクルを大幅に短縮します。

● プロトタイピング段階でのコスト効率: 外部製造、工具、および物流コストを排除することで、3DプリントPCBは初期段階のプロトタイピングと設計検証の費用を削減できます。

● 比類のない形状設計の自由度: 平面のFR-4基板とは異なり、3DプリントPCBは非平面および三次元の回路配線を可能にし、電子機器を複雑な形状に適合させ、機械的構造に直接統合できます。

● オンデマンド、ローカル製造: 設計は必要に応じて製造でき、在庫要件を削減し、開発中の外部サプライチェーンへの依存を最小限に抑えます。

● 材料廃棄物の削減: 積層造形は必要な場所にのみ材料を堆積させるため、減算方式のPCBプロセスと比較して廃棄物が大幅に削減されます。

3DプリントPCBの制限

● 限られた材料の入手可能性: ほとんどの市販の3D PCB印刷システムは、限られたセットの専用絶縁材料および導電材料をサポートしており、コストが増加し、設計の柔軟性が制限される可能性があります。

● 低い電気伝導性: 印刷された導電材料は一般に銅よりも高い抵抗率を示し、大電流、高周波、または低損失のアプリケーションへの適合性を制限します。

● 造形ボリュームの制約: PCBのサイズはプリンターの造形チャンバーによって制限され、モジュール式または分割設計なしでは大判基板は実用的ではありません。

● 未成熟な製造エコシステム: 従来のPCB製造と比較して、3DプリントPCB装置市場はまだ小さく、ベンダーが少なく、プロセスの標準化も限られています。

Pros and Cons of 3D printed PCBs

3DプリントPCBの長所と短所

3DプリントPCBのアプリケーションとユースケース

1. 高周波およびRFシステム

高周波では、従来の平面PCBは、複雑なRF形状、インピーダンス遷移、アンテナ統合を扱う際に、特にコンパクトまたは非平面デバイスにおいて、設計上の制約に直面することがよくあります。成熟したRFラミネートは依然として優れた予測可能な誘電性能を提供しますが、積層造形は従来のPCB製造では達成が困難な新しいRF設計の可能性を可能にします。

主なユースケースは次のとおりです:

● コンフォーマルおよび統合アンテナ
アンテナは曲面の筐体や構造表面に直接印刷でき、コンフォーマルアンテナ設計を可能にし、RFモジュール、ウェアラブル、コンパクトワイヤレスデバイスでの組み立ての複雑さを軽減し、スペース利用を改善します。

● 迅速なRFプロトタイピングと形状最適化
3DプリントPCBは、伝送線路、導波管、アンテナ構造の迅速な反復を可能にし、フォームファクターと形状が重要な役割を果たす初期段階のRFプロトタイピング、低GHzアプリケーション、実験的設計に適しています。

注記: 誘電率の一貫性と損失制御の現在の制限により、3DプリントRF回路は主にプロトタイピング、アンテナ構造、および重要でないRF経路に使用され、大量生産の高精度RF製造には使用されません。

2. 医療およびウェアラブルデバイス

医療およびウェアラブルエレクトロニクスは、コンパクトなフォームファクター、カスタマイズ、および機械的柔軟性を要求します。これらの分野では、3DプリントPCBがリジッドな平面回路基板よりも明確な利点を提供します。

典型的なアプリケーションは次のとおりです:

● フレキシブル生体医学センサー
薄いポリマーベースの基板を人体に適合するように印刷でき、モーション追跡、生理学的センシング、またはリハビリテーションデバイスなどの外部または短期間の生体医学モニタリング用の軽量ウェアラブルセンサーを可能にします。

● 義肢用統合エレクトロニクス
制御電子機器を義肢や補助デバイスの構造部品に直接埋め込むことができ、システム全体の嵩を減らしながら、美的統合と機械的堅牢性を向上させます。

注記: 現在のほとんどのアプリケーションは、非埋め込み型または短期間の接触デバイスに焦点を当てています。長期間の埋め込み型使用は、生体適合性、信頼性、および規制上の制約により、ほとんどが実験段階です。

3. 航空宇宙およびUAVシステム

航空宇宙工学では、重量の削減、組み立ての簡素化、開発サイクルの短縮が常に優先事項です。3DプリントPCBは、特に少量生産または実験的プラットフォームにおいて、構造部品と電子システム間のより緊密な統合を可能にします。

代表的なユースケースは次のとおりです:

● 構造部品への埋め込み導電経路
導電性トレースを3Dプリントされたリブ、パネル、またはハウジングに統合でき、小型衛星、実験用ペイロード、または宇宙認定プロトタイプにおける従来のワイヤリングハーネスの必要性を減らします。

● UAVエレクトロニクスの迅速なプロトタイピング
無人航空機(UAV)の場合、センサーボードと制御電子機器を迅速に再設計および印刷して、空力シェルまたはカスタム機体に適合させ、開発とテストのサイクルを大幅に短縮できます。

注記: これらのアプリケーションは、長寿命で大量生産される航空宇宙システムよりも、小型衛星、研究プラットフォーム、および迅速なプロトタイピング環境で最も一般的です。

4. 統合センサーシステムとIoTデバイス

多くのIoTアプリケーションでは、理想的な結果はシームレスな統合です。つまり、電子機器が個別のアセンブリとして存在するのではなく、物理的環境に溶け込むことです。

主なアプリケーションは次のとおりです:

● 構造統合型センサーと制御
センサー、相互接続、および低電力制御回路を製品ハウジング、スマート家具、照明器具、または産業用筐体に直接印刷でき、個別のPCBとコネクタの数を減らします。

● コンパクトでカスタムなIoTプロトタイプ
構造機能と電子機能を統合することで、3DプリントPCBは、機械的制約が少なく、組み立てワークフローが簡素化されたカスタマイズされたIoTデバイスの迅速な開発を可能にします。

積層造形は、従来のPCBを完全に置き換えるというよりも、PCBの数を減らし、システムアーキテクチャを簡素化し、従来の製造ではサポートできないフォームファクターを可能にするために最もよく使用されます。

実用的な3DプリントPCBプロトタイピングにおけるJLCPCBの役割

JLCPCBは、エンジニアが設計を実際のハードウェアに変えるための迅速で信頼性の高い経路を提供します。同社は、多層FR-4やアルミコア基板などを含む工業グレードの従来のPCBの品質管理に重点を置き、迅速かつコスト効率よく納品します。EasyEDAを使用すると、エンジニアはオンラインで回路を設計し、PCB製造と組み立てを直接注文でき、スムーズなエンドツーエンドのワークフローを実現します。

JLCPCBが提供する組み立てサービスは、リジッド基板とフレキシブル基板の両方に対応しています。これらは、各DFMチェックとAOI検査によってサポートされており、欠陥を最小限に抑え、プロフェッショナルな品質の結果を保証します。したがって、このプロセスはプロトタイピングだけでなく、小規模生産にも適しています。

完全な3DプリントPCBはまだ研究ラボでの開発の非常に初期段階にありますが、今日の実用的な方法はハイブリッドです。電気的性能は従来のPCBによって達成され、3Dプリント部品はカスタム機械設計に使用されます。JLCPCBは、JLC3DP、PLAやABSなどの材料から筐体、ブラケット、構造部品を作成するための専用3Dプリンティングサービスを通じて、これを促進する立場にあります。

この組み合わせにより、エンジニアは高品質のPCBを製造すると同時に、調整された機械部品を注文でき、電気的信頼性を犠牲にすることなく、よく統合されたプロトタイプを実現できます。

JLCPCBのPCB製造、組み立て、EasyEDA設計ツール、およびJLC3DPサービスは、アイデアを機能するプロトタイプまたは初期生産に変えるための完全なエコシステムを提供します。


注記:JLCPCBは現在、従来のPCB製造と個別の3Dプリンティングサービスを提供していますが、完全な3DプリントPCBは提供していません。

PCB Manufacturing and Assembly Services of JLCPCB

JLCPCBのPCB製造および組み立てサービス

3D printing service with JLC3DP

JLC3DPによる3Dプリンティングサービス

結論

3DプリントPCBは、電子設計に対する根本的に異なるアプローチを表し、回路を平坦な基板に取り付けるのではなく、三次元構造に直接統合することを可能にします。この能力は、従来のFR-4 PCBでは達成が困難または不可能な、コンフォーマルエレクトロニクス、構造統合、および迅速なプロトタイピングのための新しい可能性を開きます。

材料の導電性、熱的性能、および製造の拡張性における現在の制限は残っていますが、導電性インク、誘電性ポリマー、および印刷解像度の継続的な進歩により、実用的な性能は向上し続けています。これらの技術が成熟するにつれて、3DプリントPCBは、従来のPCB製造を補完し、置き換えるのではなく、プロトタイピング、カスタマイズされた電子機器、ウェアラブル、IoTデバイス、および複雑な形状アプリケーションにおいてますます重要な役割を果たすと期待されています。

3DプリントPCBに関するFAQ

Q1 回路基板を3Dプリントできますか?

はい、回路基板は3Dプリント可能ですが、重要な制限があります。3Dプリント回路基板は、積層造形技術を使用して基板構造と導電性トレースを層ごとに構築するものであり、FR-4上で銅をエッチングする方法ではありません。このアプローチは、迅速なプロトタイピング、コンフォーマルエレクトロニクス、およびカスタム形状には適していますが、導電性、熱的性能、または大量生産のための拡張性において、まだ従来のPCBには及びません。

Q2 3DプリントPCBは、実際の製品において従来のFR-4基板を置き換えるのに十分な強度がありますか?

はい、ただし特定の状況に限ります。ABSや特殊なフォトポリマーなどのプラスチックで3Dプリントされた基板は、プロトタイプ、ウェアラブル、IoT筐体、軽量航空宇宙部品に対して機械的に非常に強度があります。それにもかかわらず、機械的強度、耐熱性、および高電力民生用電子機器や産業用システムに対する長期信頼性の点では、まだFR-4と比較できません。現在、エンジニアは主に構造機能プロトタイプまたは低応力製品カテゴリに3DプリントPCBを使用しています。

Q3 従来の電子部品(SMD、スルーホール)は、3DプリントPCBに直接使用できますか?

はい、標準部品は3DプリントPCBに実装できますが、制限があります。ポリマー基板は高いはんだ付け温度で変形する可能性があるため、設計者は通常以下を使用します:

● 低温はんだ合金、

● 導電性接着剤、または

● コールドはんだ付け技術。

スルーホール部品は、補強されたビアを印刷するか、金属メッキインサートを挿入することで固定できます。重要な点は、熱応力が基板に歪みを引き起こさないようにすることです。

Q4 3DプリントPCBは、特にRF回路において、電磁気的性能にどのように影響しますか?

3Dプリント材料は、多くの場合、従来の基板よりも高い誘電損失と予測可能性の低いEM特性を持ちます。この状況は、RFアプリケーションにおいて、周波数のずれ、信号減衰の増加、アンテナ効率の低下などの問題を引き起こす可能性があります。

一方、3Dプリンティング技術はカスタム誘電体形状を可能にし、これは実際には平坦なPCBで行われることとは逆であり、設計が適切に行われれば、大幅なRF性能の向上を引き起こす可能性があります。エンジニアは、これらの独自の形状を最適化するために、しばしば計算EMシミュレーションを採用します。

Q5 3Dプリントされた導電性インクは、時間の経過とともに安全で安定していますか?

ほとんどの導電性インク、特に銀ナノ粒子インクは、適切に硬化されれば化学的に安定しています。ただし、その長期電気的安定性は環境条件に依存します:

● 高湿度は酸化またはわずかな抵抗率変動を引き起こす可能性があります。

● 機械的応力は、印刷されたトレースにマイクロクラックを引き起こす可能性があります。

● UV曝露は一部のポリマーベースのインクを劣化させる可能性があります。

寿命を延ばすために、設計者はしばしば印刷回路にコンフォーマルコーティングを施すか、構造全体を封止します。

Q6 3DプリントPCBの大量生産は経済的に viable ですか?

現時点ではそうではありません。3DプリントPCBは迅速なプロトタイピング、カスタム形状、および少量の特殊目的製造で際立っていますが、その生産速度と材料費は依然として大規模製造には適していません。従来のPCB工場は、以下の点で依然として優れています:

● ユニットあたりのコスト

● 生産速度

● 歩留まり

● 材料精度

3Dプリンティングは、近い将来、従来のPCB大量生産を補完するものであり、置き換えるものではないと期待されています。

Q7 3DプリントPCBは大規模に製造できますか?

現時点では、3DプリントPCBの大規模製造は限られています。この技術は自動化とデジタルワークフローをサポートしていますが、印刷速度、材料費、装置の可用性、プロセス一貫性における現在の制約により、規模の点で従来のPCB工場と競争できません。今日、3DプリントPCBは、大量生産の標準化された製造ではなく、少量生産、カスタマイズ設計、および迅速なプロトタイピングに最も適しています。

100006883

学び続ける