カスタムPCBフットプリントを作成するステップバイステップガイド
カスタムPCBフットプリントを作成するステップバイステップガイド
PCBフットプリントが必要だが、EasyEDAのコンポーネントライブラリに存在しない場合、自分で作成することができます。また、デバイスを作成するにはフットプリントライブラリが必要です。フットプリントライブラリツールの使用方法は PCB の PCB ツールと同じですが、ツールバーに不要な機能があります。
フットプリントライブラリは、電子部品、チップなどの各種パラメータ(部品のサイズ、長さ、幅、インライン、パッチ、パッドサイズ、ピンの長さ、幅、ピン間の間隔など)をグラフィカルに表したものです。PCBを描画するときに呼び出せるようにマニフェストされます。フットプリントライブラリの作成は、シンボルライブラリの作成とほとんど同じです。人気のあるオンラインPCBデザインツールであるEasyEDAは、直感的なインターフェースでカスタムフットプリントの作成プロセスを簡素化します。このガイドでは、EasyEDAでカスタムPCBフットプリントを作成する手順を説明します。電気回路図設計の詳細については、最新のブログをご覧ください。
PCBパッド設計とフットプリントの開発?
PCB設計と開発では、基板のレイアウトを作成し、適切なコンポーネントを選択し、それらの間の相互接続を設計します。異なる部品には異なるピン構成、ピン数、パッケージタイプがあります。リード線がはんだ付けされた電気回路基板上の覆われていない金属部分は、PCBパッドとして知られています。これらのパッドを一緒に整列させることで、コンポーネントのフットマークPCB設計モデルを作成します。パッド設計には主に2つの要素が含まれます:
1. シンボル設計
2. フットプリント設計
EasyEDAはオープンソースのライブラリであり、オンライン環境も整っているため、私たちはEasyEDAをデザインに使用しています。
シンボルの設計
EasyEDAを起動し、回路図エディタに進みます。トップメニューからシンボルエディタを開き、Libraries > Create Symbolをクリックします。
・左のツールバーからRectangle、Line、Pinなどの描画ツールを使用してコンポーネントの視覚的な表現を作成します。
・「ピン」ツールを選択してピンを追加し、シンボル上に配置します。コンポーネントのデータシートに従って番号を付けてください。
・コンポーネントの仕様に合わせて、ピンにピン番号と名前を付けます。
・シンボルを右クリックし、Properties を選択します。ここで、名前、説明、および参照デジグネータ(例えば、抵抗は R、コンデンサは C)のような他のプロパティを入力することができます。
・シンボルが完成したら、Save をクリックし、シンボルに適切な名前を付けます。シンボルはパーソナル・ライブラリに保存されます。
フットプリントの設計
ステップ1:部品データの収集
設計を始める前に、コンポーネントに関する以下のデータを収集してください:
・データシート: データシート:ピンレイアウト、寸法、その他の重要な詳細が記載されています。
・機械図面: パッケージタイプ(SOIC、QFN、TO-220など)を確認する。
・ピン配置: ピン数とピン番号を確認する。
・推奨フットプリント: ほとんどのデータシートには推奨PCBレイアウトが記載されています。
ステップ 2: EasyEDAを開き、新しいフットプリントを開始する
1. EasyEDAアカウントにログインし、「ライブラリ」セクションに移動します。
2. Create New Footprint "をクリックしてフットプリント・エディタを開きます。ここでレイアウトをデザインします。
ステップ3:基本設定を定義する
・フットプリントに名前を付けます: コンポーネントに対応する説明的な名前を割り当てます(例:「Custom-TO-220」)。
・単位の設定: データシートにより、単位をミリメートル(mm)またはインチ(inch)に設定します。
・グリッドサイズ: 設計要件に合わせてグリッドサイズを調整します。小さいグリッド(例えば、0.1mm)は、正確な配置に最適です。
ステップ4: パッドレイアウトを描く
1. パッドを追加する: パッド "ツールを使ってエディターキャンバスにピンを置く。
2. パッドを正確に配置する: 正確な座標と間隔についてはデータシートを参照してください。パッドのサイズと形状(円形、長方形、楕円形)を指定通りに調整する。
3. パッドに番号を付ける: 各パッドをダブルクリックして、データシートから対応するピン番号を割り当てます。
ステップ 5: シルクスクリーンのアウトラインの定義
シルクスクリーン層は、組み立てのための視覚的な手がかりを提供します。
1. シルクスクリーンレイヤーの 「ライン 」ツールを使って、コンポーネントのアウトラインを描く。
2. ピン1または方向を示すアライメントマーカーまたはノッチを含めます。
3. 部品番号やその他の識別情報などのラベルを追加します。
ステップ 6: 中庭とアセンブリレイヤーを追加する
中庭は、隣接する部品と重ならないように、部品が占める空間を定義します。
1. コートヤードレイヤーに切り替え、パッドとアウトラインの周りに長方形を描く。
2. 中庭がコンポーネントの寸法よりわずかに大きいことを確認する。
ステップ 7: フットプリントの確認と保存
1. Design Rule Check (DRC) "ツールを使用して、フットプリントが標準の PCB デザインルールに準拠していることを確認します。
2. フットプリントを一意の名前で個人ライブラリに保存します。
ステップ 8: PCB デザインでフットプリントをテストする
1. EasyEDA で回路図を開くか、作成します。
2. カスタムフットプリントを対応するコンポーネントに関連付けます。
3. PCBレイアウトにコンポーネントを配置し、適切なフィットとアライメントを確認します。
正確なカスタムフットプリントのためのヒント
・寸法をダブルチェックする: 最終決定する前に、データシートとすべての寸法を照合してください。
・IPC規格に従う: 不明な点がある場合は、フットプリントの設計にIPC-7351ガイドラインを使用してください。
・プロトタイプでテストする: フットプリントを紙に印刷し、実際の部品と照合します。
まとめ
EasyEDAでカスタムPCBフットプリントを作成するのは、基本を理解すれば簡単なプロセスです。正しいデータシートと細部への注意で、正確で信頼できるPCB設計を確実にするフットプリントを設計できます。このスキルを習得することで、一般的な部品からカスタム部品まで、幅広い部品を扱うことができるようになり、PCB設計能力が向上します。
今すぐ設計を開始し、EasyEDAプロジェクトの可能性を最大限に引き出しましょう!
再びお越しいただき誠にありがとうございます。ご用件はありますか?