PCBの説明: プリント基板の簡単ガイド
1 min
プリント基板(PCB)は、ほとんどすべての現代の電子機器の背後にある重要なビルディングブロックです。PCBは、電子部品間の電気的相互接続、部品を保持するための剛性サポート、最終製品に組み込むことができるコンパクトなパッケージを提供するという重要な役割を果たしています。PCBは、電子機器の形態と機能を担う主要部品であり、高度な半導体が非常に高速なデータレートで相互に通信することを可能にします。
スマートフォンやコンピューターから家電製品や産業機器に至るまで、PCBはこれらのデバイスが様々な機能を確実に実行するためのものです。この簡単なガイドでは、PCBとは何か、どのように機能するのか、そしてなぜPCBが今日のテクノロジー主導の世界で非常に重要なのかを説明します。
PCBとは?
プリント回路基板(PCB)とは、グラスファイバーなどの絶縁材料で作られた平らで薄い基板に、導電性の経路をエッチングしたものです。これらの経路はトレースとも呼ばれ、基板上のさまざまなコンポーネント間を電流が流れるようにし、すべてを機能的な回路に接続します。抵抗器、コンデンサ、トランジスタ、集積回路(IC)などの部品は基板に取り付けられ、これらの経路を通じて接続される。PCBはまた、デバイスを筐体に取り付けることができるように、電子部品を機械的に支持する役割も果たします。
PCBは、設計の複雑さや必要な接続の数によって、片面(導電性材料の層は1層のみ)、両面、多層にすることができます。製造中、内側の銅層はエッチングされ、回路基板内の部品を接続するための銅の痕跡が残されます。エッチングされた複数の層は、プリント回路基板のスタックアップが完了するまで、連続して積層される。これが、PCB設計製作で使用される全体的なプロセスです。
PCBの歴史に飛び込む
かつて、電子機器は小さな集積回路(IC)やディスクリート部品から設計・組み立てられ、それらはワイヤを使って接続され、部品は硬い基板に取り付けられていました。このオリジナルの基板は当初、ベークライトと呼ばれる素材で、合板のトッププライの代わりに使われていた。ワイヤーの数は非常に多く、絡まったり、デザイン内の広いスペースに生息することもあった。デバッグは困難で、信頼性も低下した。製造にも時間がかかり、複数の部品とその配線接続を手作業ではんだ付けしていた。
今日、標準的な設計には、小さなIC、非常に小さな受動部品、非常にピン数の多い高度なチップなど、多くの小さな部品があります。これらの部品をすべて手作業ではんだ付けして接続することは不可能であるため、上記の製造工程で説明したように、絶縁基板上に直接銅を析出させて接続します。今日のデバイスの多くは、何千もの接続と複数の電気インターフェイスを持つ高度な高密度相互接続(HDI)設計であり、スマートフォンから心拍数モニター、ロケットに至るまで、あらゆるものに電力を供給しています。
PCBの種類
PCBには、複雑さや用途に応じたさまざまなニーズに対応するために設計された種類があります:
1- 片面PCB:導電性トレースの銅層が1層しかないもの。シンプルで安価で、低コストの電子機器によく使われる。
2- 両面PCB: 両面に銅層を持つPCBで、より複雑な回路が可能。民生用電子機器やより複雑な機器に使用される。
3- 多層PCB: 銅のトレースを何層にも重ね、互いに絶縁したもの。スマートフォン、コンピューター、医療機器などの高性能機器に使用される。
4- リジッドPCB: 名前が示すように、このPCBは硬く、曲げたり曲げたりすることができない。耐久性のある電子機器に広く使用されている。
5- フレキシブルPCB:フレキシブルな素材から作られており、曲げたりねじったりすることができる。一般的にウェアラブル、カメラ、小型デバイスに使用される。
6- リジッド・フレキシブルPCB:リジッドPCBとフレキシブルPCBを組み合わせたもの。
PCBの構成要素:
PCBの層数は、一般的に導電層の数に基づいています。しかし、PCBには導電層と絶縁層が交互に積層された他の種類の層もあります。今日のPCBには、常に以下の4種類の層が含まれています:
・基板: PCBの基材で、通常はガラス繊維(FR4)または金属でできており、剛性と絶縁性を提供します。
・銅層: 基板の上に薄い銅の層を作り、導電経路を作ります。PCBの複雑さに応じて、銅層は1層または複数層になる。
・ソルダーマスク(Solder Mask):緑色(または他の色)の保護層で、銅トレースを覆い、短絡や取り扱い中の損傷を防ぐ。
・Silkscreen (シルクスクリーン): PCB上に印刷された白いマークで、部品や接続を識別するためのラベルやシンボル。
PCBは、これら4種類の層の組み合わせで構成されています。単層PCBには、これら4つの層がそれぞれ1つずつ含まれています。二層PCBは、1つの基板を含むが、他のタイプの層のそれぞれ2つを含む。多層PCBはまた、層としてプリプレグを使用する場合があります。プリプレグとは、2つのコア層の間、またはコア層と導体層の間に挟まれる誘電体材料のことです。
PCBはどのように作られるのか?
「プリント基板とは何か」という質問は、これがどのように見え、何から構成され、どのように作られるかということである。プリント基板を見ると、部品を並べ、実装し、接合するという非常に単純な技術のように見える。しかし実際には、多くの技術段階と最先端の製造システムを含む、かなり複雑なプロセスなのだ。
PCBは、サンドイッチのように配置された複数の材料層から作られた回路基板である。層の数は、より複雑な回路基板用に増やすことができます。典型的な非常に単純なPCB回路基板は、上記の4層で構成されています。 PCB設計の初期段階では、基板にサポートさせたい回路を描き出し、基本的な機能をテストします。回路設計は、その後、さらなる製造のためにメーカーに転送されます。その手順は以下の通りです:
・設計とレイアウト
・PCBデザインの印刷
・エッチング
・穴あけ
・メッキ
・ソルダーマスク塗布
・シルクスクリーン印刷
・仕上げ
・検査とテスト
これらすべてのステップについては、プリント基板製造に関する究極のガイドを参照してください。プリント回路基板の設計と製造のすべての側面をカバーしています。
PCBはどのように機能するのか?
PCBは、電子機器の基盤を提供し、コンポーネントがよく整理された導電性トレースを通して互いに通信することを可能にします。ここでは、PCBがどのように機能するかの基本的な内訳を説明します:
配電: PCBは、バッテリーまたは電源から必要なすべてのコンポーネントに電力を分配します。
信号の流れ:PCB上のトレースは、異なるコンポーネント間で信号(電流)を運び、それらのコンポーネントが通信してタスクを実行できるようにします。
コンポーネントのサポート: PCBは、コンポーネントがしっかりと取り付けられる頑丈な構造を提供し、すべてを所定の位置に保ち、接続を維持します。
トレースを慎重に配置することで、信号が正確かつ効率的に伝達され、ボードの設計により干渉や誤動作のリスクが最小限に抑えられます。
PCBはなぜ重要なのか?
PCBは、いくつかの理由から現代の電子機器の機能にとって不可欠なものである:
コンパクトな設計: PCBは、複雑な回路をコンパクトにすっきりとまとめることができるため、性能を損なうことなくデバイスを小型化できます。
信頼性: PCBは、安定した接続と最小限の電気干渉を保証し、電子機器の信頼性の高い機能に貢献します。
費用対効果の高い生産: PCBは大量生産が可能なため、メーカーにとっても消費者にとっても費用対効果が高い。
耐久性: PCBは、保護層と堅牢な材料により、物理的および環境的ストレスに耐えることができ、長期にわたる性能を保証します。
PCBの用途
プリント基板(PCB)は、現代のほぼすべての電子機器に不可欠です。民生用電子機器では、スマートフォン、ノートパソコン、テレビ、ゲーム機などに使用されています。自動車業界では、ナビゲーション、エンターテインメント、エンジン制御などの重要なシステムでPCBが使用されています。
医療分野では、PCBは心臓モニターや画像診断装置などの機器に不可欠であり、正確な診断と患者のケアを保証します。オートメーションシステムから制御パネルに至るまで、産業機械もまた、効率的な動作のためにPCBに依存しています。さらに、航空宇宙分野では、宇宙船や航空機器に高度なPCBが使用されており、過酷な条件に耐え、高性能の要求を満たすように設計されています。
結論
プリント基板は現代のエレクトロニクスの基盤であり、私たちがデバイスに期待する機能性、コンパクト性、信頼性を実現しています。シンプルなガジェットから高度なシステムまで、PCBは私たちが暮らす相互接続された世界を可能にしています。テクノロジーが進化するにつれ、PCBの役割は拡大し続け、業界全体のイノベーションを促進し、私たちの日常生活を形作るデバイスを強化します。
学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......