電源基板と制御基板を分けるメリット:電子工作をあとから直しやすくする回路ブロック設計
1 min
- 電子工作では基板を分ける考え方が役立つ
- 電源基板と制御基板の役割
- 制御基板とは
- 基板を分けるメリットは3つ
- 基板を分けるメリット1:トラブルの原因を探しやすい
- 基板を分けるメリット2:改造や作り直しがしやすい
- 基板を分けるメリット3:ノイズの影響を整理しやすい
- 接続部分は分かりやすくしておく
- まとめ:基板を分けることは回路を整理すること
電子工作では基板を分ける考え方が役立つ

電子工作で作品が少し複雑になってくると、「回路を1枚の基板にまとめるか」「機能ごとに分けるか」で迷うことがあります。LEDを光らせるだけの簡単な工作なら、1枚の基板にまとめても問題ありません。しかし、モーター、センサー、マイコン、表示器などが入ると、配線が増えて見通しが悪くなります。

そこで役立つのが、電源基板と制御基板を分ける考え方です。電源まわりと制御まわりを別々に整理しておくことで、トラブル対応の修正や追加機能の改造がしやすくなります。
電源基板と制御基板の役割
電源基板とは

電源基板は電池やACアダプタなどから入ってきた電気を、回路で使いやすい電圧に整える部分です。たとえば、12Vを5Vに下げる、5Vから3.3Vを作る、逆接続や過電流から回路を守るといった役割があります。
電子工作では、5Vと3.3Vが多いため、どちらも電源基板に作っておき、マイコン、LED、モーター、センサーなど、部品ごとに必要な電圧や電流に合わせて電源基板からとってくるイメージです。電源まわりを整理しておくことは、作品全体の安定動作につながります。
制御基板とは

制御基板は、マイコンやロジックICを中心に、センサーを読んだり、LEDを点灯させたり、モーターの動きを判断したりする部分です。いわば頭脳にあたります。
電源基板が「電気を整える役割」なら、制御基板は「動きを決める役割」です。この2つを分けて考えるだけでも、回路全体の構成がかなり分かりやすくなります。
基板を分けるメリットは3つ
- トラブルの原因を探しやすい。
- 改造や作り直しがしやすい。
- ノイズの影響を整理しやすい。
基板を分けるメリット1:トラブルの原因を探しやすい
電源基板と制御基板を分ける大きなメリットは、トラブルの切り分けがしやすいことです。
電子工作では、「電源を入れても動かない」「マイコンがリセットを繰り返す」「モーターを動かすと表示が乱れる」といった問題がよく起こります。電源回路と制御回路が1枚にまとまっていると、原因が電源なのか、配線なのか、プログラムなのか判断しにくくなります。
基板を分けておけば、まず電源基板だけを確認し、必要な電圧が安定して出ているかを調べられます。その後、制御 基板を接続して動作を見ることで、問題の場所を段階的に絞り込めます。
基板を分けるメリット2:改造や作り直しがしやすい
電子工作では、あとから機能を追加したくなることがよくあります。最初はLEDだけだった作品に、あとからモーターやセンサーを追加したくなることもあるでしょう。
このとき、すべてを1枚の基板に詰め込んでいると、電源容量が足りない、コネクタの位置が合わない、配線を追加しにくいといった問題が出やすくなります。電源基板を独立させておけば、制御基板はそのまま使い、電源側だけを容量の大きいものに変更できます。
反対に、電源はそのままで、制御基板だけを新しいマイコン用に作り替えることもできます。試作を繰り返す電子工作では、この柔軟さが大きなメリットになります。
基板を分けるメリット3:ノイズの影響を整理しやすい
モーター、リレー、LEDテープなどは、動作時に電流の変化が大きくなりやすい部品です。こうした部品とマイコンを同じ電源ラインで雑につなぐと、電圧が一瞬落ちたり、信号が不安定になったりすることがあります。
電源基板側で大きな電流を扱う部分をまとめ、制御基板側ではマイコンやセンサーなどの繊細な信号を扱うようにすると、回路の役割が整理されます。完全なノイズ対策には配線や部品配置の工夫も必要ですが、基板を分けるだけでも原因を探しやすくなります。
接続部分は分かりやすくしておく
電源基板と制御基板を分ける場合は、接続するコネクタの役割をはっきり決めておきましょう。電源基板から制御 基板へ送る線は、プラス、GND、必要であれば電源スイッチ信号や電圧監視信号などに絞ります。
コネクタの近くには、電圧名や極性を書いておくと、組み立て時のミスを減らせます。特にGNDは、すべての基板で共通の基準になるため、接続忘れや接触不良に注意が必要です。
まとめ:基板を分けることは回路を整理すること
電源基板と制御基板を分ける考え方は、単に基板を2枚にするという話ではありません。回路を役割ごとに整理し、確認しやすく、改造しやすい作品にするための方法です。
もちろん、小さなプロジェクトでは1枚にまとめた方が簡単な場合もあります。しかし、電流の大きい部品を使う、電圧が複数ある、あとから機能追加をしたい場合は、基板を分ける構成を検討してみる価値があります。
作成物が少し複雑になってきたら、電源基板と制御基板を分けるようなブロック設計を取り入れてみましょう。トラブル対応や次の改造が、ぐっと楽になります。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......