基板の金メッキは何のため?端子・接点に使われる理由
1 min
- 基板の金色部分は装飾ではなく表面処理
- 端子や接点で金メッキが使われる理由
- はんだ付け用と接点用では処理が違う
- 金色ならすべて高価とは限らない
- 自作基板で意識したいこと
- まとめ:金メッキは接続の信頼性を見る手がかり
プリント基板を見ていると、端子や接点の一部が金色になっていることがあります。これは単なる装飾ではなく、酸化を防いだり、接触を安定させたり、はんだ付け性を保ったりするための表面処理です。
特に、コネクタ端子やカードエッジのように抜き差しされる部分では、接触抵抗や摩耗への対策が重要になります。この記事では、基板上の金メッキがどのような役割を持つのか、端子・接点・表面処理という視点から整理します。
基板の金色部分は装飾ではなく表面処理
プリント基板では、銅箔やランドがそのまま露出していると酸化しやすくなります。酸化した表面は、はんだ付け不良や接触不良の原因になることがあります。そのため、基板の表面には用途に応じた処理が施されます。
金メッキもその一つです。金は酸化しにくく、接点部分で安定した導通を保ちやすい材料です。そのため、基板の金色部分は「高級そうに見せるため」ではなく、電気的な接続を安定させるために使われている場合があります。
端子や接点で金メッキが使われる理由
金メッキは、抜き差しするコネクタ、カードエッジ、スイッチ接点、検査用パッドなどで使われることがあります。電子工作で身近な例では、拡張ボードの端子、USBやHDMIなどのコネクタ、電池接点、ゲームカートリッジの端子などです。
こうした部分では、何度も接触したり、空気に触れたまま使われたりします。金メッキを使うことで、接点の酸化を抑え、長期間安定した接続を保ちやすくなります。接触が不安定になると、電源が途切れたり、信号が正しく伝わらなかったりするため、端子部分の表面処理は意外と重要です。
はんだ付け用と接点用では処理が違う
金メッキには、無電解金めっきや電解金めっきなどの種類があります。無電解金めっきは、はんだ付け性や表面の平坦性を重視する基板で使われることがあります。一方、電解金めっきは比較的厚く硬い処理にできるため、カードエッジ端子など、摩耗しやすい接点に使われることがあります。
趣味の電子工作では、処理名を細かく覚えるよりも、「はんだ付けを安定させるための金色部分」と「抜き差しに耐えるための金色端子」は目的が少し違う、と理解しておくと分かりやすいです。
金色ならすべて高価とは限らない
基板に金色の部分があると、貴金属としての価値に目が向きがちです。しかし、基板上の金メッキは非常に薄いことが多く、観察するときは「価値」よりも「なぜそこに使われているか」を見る方が大切です。
たとえば、端子だけ金色で、ほかの配線部分は銅やはんだ処理になっている場合、その端子が接触や抜き差しを前提にしていることが分かります。必要な場所だけ処理を変えることで、性能とコストのバランスを取っているのです。
自作基板で意識したいこと
自分で基板を設計するとき、金メッキを指定するかどうかは用途次第です。一般的な電子工作では、標準的な表面処理で十分なことが多いです。ただし、カードエッジのように何度も抜き差しする部分や、接触信頼性が重要な部分では、金メッキを含めた表面処理を検討する価値があります。
すべてを高級な処理にすると、当然コストは上がります。大切なのは、基板全体を金色にすることではなく、必要な場所に必要な処理を選ぶことです。
まとめ:金メッキは接続の信頼性を見る手がかり
基板上の金メッキは、酸化しにくさ、接触の安定性、はんだ付け性、摩耗対策などに関係しています。基板を観察するときは、金色かどうかだけでなく、「なぜこの場所だけ金メッキなのか」を考えてみましょう。
そうすると、端子、接点、はんだ付け部分など、それぞれの役割が見えやすくなります。金メッキは見た目の特徴であると同時に、基板の使われ方を読み解く手がかりにもなります。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......