ITOフィルムとガラス基板とは?透明電極の仕組み・用途を解説
1 min
- 透明なのに電気を通す材料がある
- ITOとは何か?何の略?
- ガラス基板はITO膜を支える透明な土台になる
- 電子工作で直接使うことは少ない
- まとめ:透明な基板にも電気の役割がある
「基板」と聞くと、部品をはんだ付けするプリント基板を思い浮かべる人が多いと思います。しかし、電子機器の中には、光を通しながら電気的な役割を持つ特殊な基板やフィルムも使われています。
その代表的な例が、ガラス基板やITOフィルムです。これらは、液晶ディスプレイやタッチパネルなど、表示や入力に関わる部品の中で使われることがあります。この記事では、ガラス基板とITOフィルムがどのような場面で使われるのか、透明な電極という考え方とあわせて、分かりやすく整理します。
透明なのに電気を通す材料がある
通常、電気を通す材料というと銅線や金属端子のような不透明なものを想像しやすいです。しかし、表示デバイスやタッチパネルでは、画面を見える状態に保ったまま電気信号を扱う必要があります。そのため、光を通しながら電気も通す「透明導電膜」が使われます。
ITOは、その代表的な材料の一つです。透明な基板やフィルムの表面に薄い導電膜として形成することで、表示やタッチ検出に必要な電極として働きます。つまり、ITOフィルムやITO付きのガラス基板は、見た目には透明でも、内部では電気信号を扱うための重要な部品です。
ITOとは何か?何の略?
ITOは、Indium Tin Oxideの略で、日本語では酸化インジウムスズ、またはインジウム・スズ酸化物と呼ばれる材料です。透明でありながら電気を通す性質を持つため、透明導電膜としてディスプレイやタッチパネルなどに使われます。
ITOは普通の銅線のように目立つ導体ではありません。透明に近い膜としてガラスやフィルムの表面に形成され、光を通しながら電極として働きます。
ガラス基板はITO膜を支える透明な土台になる
ガラス基板は、液晶ディスプレイやタッチパネルなどで、光を通すための透明な土台として使われます。ただ透明な板として使われるだけではなく、その表面にITO膜のような透明導電膜を形成することで、表示やタッチ検出に必要な電極として働かせることができます。
液晶ディスプレイでは、画面を見える状態に保ちながら、液晶を制御するための電圧をかける必要があります。そのため、銅のような不透明な配線ではなく、光を通すITO膜が透明電極として使われます。ガラス基板は、そのITO膜を平らに形成し、表示面として機能させるための土台になります。
電子工作で使うプリント基板は、部品をはんだ付けして配線するための板です。一方、表示デバイスで使われるガラス基板は、部品を載せるためというより、透明電極や薄膜を支えるための基材です。つまり、ガラス基板とITO膜は別々に考えるより、透明な表示面を作るために組み合わされる材料として見ると分かりやすくなります。
電子工作で直接使うことは少ない
ガラス基板やITO膜付きガラスは、液晶ディスプレイやタッチパネル、太陽電池、研究用の透明電極などで実際に使われている材料です。ただし、電子工作で抵抗やLEDのように直接扱う部品というより、完成した表示モジュールやタッチパネルの内部に組み込まれていることが多いです。
そのため、電子工作で意識する場面としては、ガラス基板そのものを加工するというより、「液晶モジュールやタッチパネルの中では、透明なガラスやフィルムの上にITO膜が形成され、透明電極として働いている」と理解すると分かりやすいです。
まとめ:透明な基板にも電気の役割がある
ガラス 基板やito フィルムは、電子工作で使うプリント基板とは違い、光を通しながら電気的な役割を持つ材料です。ITOは透明導電膜として、タッチパネルやディスプレイなどで使われます。
同じ「基板」という言葉でも、部品を載せるPCB、半導体を作るシリコン基板、表示デバイスに使われるガラス 基板では役割が異なります。透明な電極の存在を知っておくと、ディスプレイやセンサーを見る視点が広がります。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......