インバータ基板とは?電源基板との違いとモーター・LED制御
1 min
- インバータは直流を交流に変える回路
- 交流を直流に変えるのはコンバータや整流器
- インバータ基板は何に使われるのか
- 電源基板は安定した電力を作る部分
- モーターやLEDでは電源まわりが不安定になりやすい
- まとめ:インバータと電源基板を混同しない
電子工作や電子機器の説明で、インバータ基板や電源基板という言葉を見かけることがあります。どちらも電力を扱う基板なので似ていますが、役割は異なります。インバータ基板は電力の変換や制御に関わる基板、電源基板は回路に必要な電圧や電流を安定して供給するための基板です。
この記事では、インバータ基板と電源基板の違いを整理しながら、モーターやLEDを安定して動かすために、電源まわりで注意したい点を見ていきます。
インバータは直流を交流に変える回路
まず押さえておきたいのは、インバータという言葉の意味です。狭い意味でのインバータは、直流を交流に変換する回路を指します。つまり、バッテリーや直流電源から交流を作り、モーターや照明などを動かすための回路です。
そのため、「インバータ基板」という言葉を見たときは、単に電源を作る基板ではなく、直流から交流を作る部分、または交流モーターなどを制御する回路が関係していると考えると分かりやすくなります。
交流を直流に変えるのはコンバータや整流器
家庭用コンセントから供給される電気は交流です。一方、マイコン、LED、センサーなど、多くの電子回路は直流で動作します。そのため、交流を直流に変える回路が必要になります。
交流を直流に変換する回路は、一般にコンバータ回路や整流器と呼ばれます。産業用のインバータ装置では、装置全体としては「インバータ」と呼ばれていても、内部にコンバータ回路とインバータ回路の両方が入っている場合があります。
インバータ基板は何に使われるのか
インバータ基板は、直流から交流を作ったり、交流の周波数や電圧を制御したりする部分に関係する基板です。モーターの回転速度を変える装置、太陽光発電の電力変換、UPS、IH機器、照明制御などでインバータの考え方が使われます。
ただし、DCモーターをPWMで制御する回路をすべてインバータ基板と呼ぶのは広すぎます。DCモーターならモータードライバ基板、ACモーターや三相モーターの制御ならインバータ基板、と分けて考えると自然です。
電源基板は安定した電力を作る部分
電源基板は、回路に必要な電圧や電流を安定して供給するための基板です。たとえば、ACアダプターから入った電圧を5Vや3.3Vに変換する、モーター用とマイコン用の電源を分ける、LEDに一定の電流を流す、といった役割があります。
LEDは電流によって明るさや発熱が変わるため、高輝度LEDや多数のLEDを使う場合は、電源基板側で電流を管理する考え方が重要になります。
モーターやLEDでは電源まわりが不安定になりやすい
DCモーターは、回り始める瞬間や負荷が変わる瞬間に大きな電流を必要とします。マイコンと同じ電源ラインに直接つなぐと、電圧が一瞬下がり、リセットや誤動作の原因になることがあります。
LEDも、多数を点灯させたりPWMで調光したりする場合は、電流、発熱、電源容量、ノイズに注意が必要です。モーターやLEDを動かす基板と、マイコンやセンサーを動かす基板を分けて考えると整理しやすくなります。
まとめ:インバータと電源基板を混同しない
インバータ基板は、狭い意味では直流を交流に変換する回路に関係する基板です。交流を直流に変える部分は、コンバータ回路や整流器と呼ぶ方が正確です。
電源基板は、回路に必要な電圧や電流を安定して供給するための基板です。電子工作では、まず「何を変換しているのか」を確認しましょう。直流から交流ならインバータ、交流から直流ならコンバータや整流器、電圧や電流を安定させるなら電源基板。この違いを押さえると、基板の役割を理解しやすくなります。

学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......