ダイオードの役割とは?基板の逆接続防止・整流回路を解説
1 min
- ダイオードは電流の向きを整える部品
- ダイオードの役割1:逆接続防止に使う
- ダイオードの役割2:整流回路にも使われる
- 向きを間違えると動作しない
- 発熱と電圧降下も考える
- まとめ:ダイオードは向きと目的をセットで見る
基板を見ていると、電源入力の近くやモーター、リレー、LEDの周辺にダイオードが入っていることがあります。ダイオードは、電流の向きを制御したり、逆接続や逆流から回路を守ったりするために使われる部品です。基板上でどこに配置されているかを見ると、その回路で何を守ろうとしているのかが分かります。
ダイオードは電流の向きを整える部品
電子工作でよく使う部品の一つにダイオードがあります。ダイオードは、順方向には電流を流しやすく、逆方向には通常ほとんど電流を流さない部品です。ただし、逆方向の電流が完全にゼロになるわけではなく、わずかな漏れ電流は流れます。また、逆方向に大きな電圧がかかると降伏が起き、通常のダイオードでは破損につながることがあります。この性質を利用して、電源を逆接続したときに回路を壊れにくくする保護、交流を直流に近い形へ変える整流、逆流防止などに使われます。
基板上のダイオードは、電流の向きを制御したり、逆接続や逆流から回路を守ったりするために使われます。電源入力の近く、モーターやリレーの近く、整流回路の一部など、配置される場所によって役割が変わります。ほかの基板を参考にする場合、「なぜこの位置に入っているのか」を考えることが大切です。
ダイオードの役割1:逆接続防止に使う
電子工作や試作段階では、気を付けていてもプラスとマイナスを逆につないでしまうことがあります。その場合、本来流れてはいけない方向に電流が流れ、部品が壊れる原因になります。そこで、入力部分にダイオードを入れて、逆向きに電流が流れないようにするのが一般的です。
注意点ですが、逆接続保護にダイオードを使う場合は、どのダイオードでもよいわけではありません。低電圧回路では順方向電圧による電圧低下、大電流回路では発熱、逆接続時には逆方向電圧や漏れ電流に注意が必要です。用途に合った型式と定格を選ぶことが大切です。
ダイオードの役割2:整流回路にも使われる
ダイオードの代表的な用途の2つめが整流です。整流とは、交流のように向きが変わる電気を、一方向の電気として取り出す考え方です。ACアダプターや電源回路では、ダイオードやブリッジダイオードを使って整流することがあります。
向きを間違えると動作しない
ダイオードで最も重要なのは向きです。ダイオードにはアノードとカソードがあり、部品本体には帯や印字で向きが示されています。基板上にも、シルク印刷でダイオードの向きが描かれていることがあります。
LEDもダイオードの一種で、プラスとマイナスを間違えると点灯しないのはそのためです。
逆接続防止用、整流用、保護用では、ダイオードを入れる場所も向きも異なります。見た目が同じようなダイオードでも、回路上の目的によって働きが変わるため、回路図と基板の両方で確認することが大切です。
発熱と電圧降下も考える
ダイオードに電流が流れると、順方向電圧による損失が発生します。小さなLED回路では大きな問題にならないこともありますが、モーターや大電流が必要なLEDを扱う場合は発熱に注意が必要です。
電圧に余裕がない回路では、ショットキーバリアダイオードのように順方向電圧が低いものを使うことがあります。ただし、どのダイオードを選ぶかは、電流、耐圧、発熱、用途を見て決める必要があります。
まとめ:ダイオードは向きと目的をセットで見る
基板上のダイオードを見るときは、「このダイオードは何を防いでいるのか」「どの向きに電流を流したいのか」を考えると理解しやすくなります。
逆接続防止、整流、逆流防止、コイルの保護など、ダイオードの用途は幅広いです。電子工作では、部品の向きだけでなく、電源から負荷までの電流の流れを追いながら、ダイオードの役割を確認していくといいでしょう。

学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......