RF PCBレイアウトと製造のための設計ガイドライン
1 min
- RF PCBレイアウトの7つの重要な検討事項
- 結論:
RF PCBは、デジタルおよびアナログ設計回路の事前知識を伴ういくつかの基本的なルールに基づいて動作します。アナログやデジタルと直接比較することは直接には不可能です。なぜなら、ここでは周波数範囲がGHz帯にあるからです。この周波数範囲がPCBを非常に異なるものにし、ほぼすべての項目に注意を払う必要があります:
- インピーダンスの不整合
- トレース長
- グラウンディング
- シールド
これらを行わない場合、システム全体の故障を引き起こす可能性があります。また、すべての要件を考慮せずに設計した場合、性能劣化、信号損失、EMI(電磁干渉)、および消費電力の増加につながります。どのような種類の材料を使用できるか、マイクロ波RF PCBでトレースがどのように配線されるか、そして最も重要なこととして信号整合性とインピーダンスのルールについて見ていきます。信号劣化やセクション間のクロストークを防ぐために、慎重なレイアウトが必要です。RFレイアウトを開始する前に、以下のパラメータを検討してください:
RF PCBレイアウトの7つの重要な検討事項
1. 材料の選択
RF PCBには安定した基板が必要です。安定とはどういう意味でしょうか?それは安定した誘電率(Dk)とより低い損失正接(Df)を意味するだけです。RFで使用される一般的な材料は、Rogers RO4000、RO3000、Taconic RFラミネート、およびPTFEです。誘電率が低いほど、伝搬遅延が小さくなります。一方、損失正接が低いほど、エネルギー損失が最小限に抑えられます。
2. 制御インピーダンス
トレースには、マイクロストリップ、ストリップライン、またはコプレーナ導波路構造を使用できます。これらについては以下で説明します。それ以外にも、基準グランドプレーンからのトレース幅と高さを一貫して維持する必要があります。そうすることで、特性インピーダンス(通常50Ωまたは75Ω)を設定できます。ラインがネットワークと一致しない場合、反射と損失が発生します。さらに、鋭い90°の曲がりではなく、曲線的なコーナートレースを使用できます。回路とPCBを設計した後、シミュレーションは非常に重要です。適切なトレース寸法と動作を決定するためのインピーダンス計算機やシミュレーションツールなど、多くのオンラインツールがあります。詳細な記事をご覧ください: インピーダンス制御。
3. トレース設計と配線
高周波のため、寄生を最小限に抑える必要があり、そのためにはRFトレースをできるだけ短く直接的に保ちます。鋭いコーナーを避け、45°の曲がりや曲線トレースを使用してインピーダンスの不連続を防ぎます。RFパスでのビア遷移を避け、バックドリルまたはブラインドビアを使用します。結合を防ぐために、RFトレースと非RFトレースを並行して配線しないでください。インピーダンスの連続性を保つために、テストポイントはトレースの外側に配置します。デジタルセクションとRFセクションを分離し、少なくとも20 mmの間隔を維持します。そうでなければ20Hルールがあり、HはPCBのL1からL2までの距離で、4層PCBの場合はそれらの間のプリプレグ とすることができます。
4. RF伝送ラインの使用
1. マイクロストリップ: 外層に配線され、直下にソリッドグランドプレーンがある信号トレース。
2. ストリップライン: バランスの取れた性能のために、上下にグランドプレーンがある内層に配線された信号トレース。
3. コプレーナ導波路(グラウンド付き): 優れたアイソレーションのためにビアフェンスを備えたグランドトレースに挟まれた中心導体。
5. グラウンディングとリターンパス
ノイズとEMIを防ぐために、堅牢なグランド戦略が不可欠です。RFトレースの直下に連続したグランドプレーンを使用します。リターンパスを断ち切るグランドプレーンの中断を避けます。通常の手順は、RFを最上層に配線し、そのすぐ下にグランドを配置することです。ビアは推奨されませんが、信号の広がりが多い場合には、寄生容量の低減に役立つビアでPCBをステッチすることができます。デジタルグランドはRFグランドから分離して、ノイズ結合を低減します。特別な考慮事項を伴い、回路内の1点でのみ接続する必要があります。
6. 電源のデカップリング
クリーンな電源はRF回路にとって極めて重要です。広い周波数範囲をフィルタリングするために、異なる値の複数のコンデンサを使用します。RF ICの電源ピンの近くにデカップリングコンデンサを配置することは、常にノイズ低減に役立ちます。電源トレースは個別に配線し、必要に応じてフィルタで分離します。チップ外部でこれらすべてを活用しているPMICを確認できます。
7. シールドとアイソレーション
EMIは適切に管理しないとRF性能を劣化させる可能性があります。RFセクションを分離するために、グラウンド付きシールド缶を使用します。PCB上でRF、デジタル、アナログセクションを分離します。結合を低減するために、敏感なRFトレースの周囲にガードトレース(グラウンド付き)を実装します。トレースを適切に間隔を空けることでクロストークを最小限に抑えます。
結論:
RF PCB設計は、ステップ1で行うように、慎重な基板の選択から始まります。次に、層スタックの計画と制御インピーダンス配線が行われます。RF回路は、クロストークや材料の寄生効果により、レイアウトに起因する損失の影響を受けやすくなっています。与えられたガイドラインに従うことで、RFボードの構築に役立ちます。これは、最小限の損失と干渉で高周波を処理できるものです。周波数がGHz帯に増加するにつれて、シミュレーションとテストを省略することはできません。
学び続ける
PCBの基礎:シンプルなPIマッチングを用いた50オームPCBトレース
RF(無線周波数)設計に取り組む際、PCB上のアンテナとRFコンポーネント間の信号伝送には細部への注意が求められます。重要な側面の一つはアンテナトレースの設計であり、これはRF信号が効率的に伝搬するための導管として機能します。本記事では、PCB設計におけるアンテナトレースの50オーム特性インピーダンス維持の重要性と、RFアプリケーションで最適な性能を実現するためのベストプラクティスについて詳しく解説します。 1. 50オームインピーダンスの重要性 RFシステムでは、伝送線路全体にわたって一貫した特性インピーダンスを維持することが、信号反射を最小限に抑え、電力伝送を最大化するために極めて重要です。50オームの特性インピーダンスは、電力処理能力、信号完全性、およびインピーダンス整合の容易さの間の最適なバランスから、RF設計で広く採用されています。アンテナトレースのインピーダンスが接続されたRFコンポーネント(アンテナ、トランシーバー、増幅器など)のインピーダンスと一致すると、信号損失と反射が最小限に抑えられ、効率的なRF信号伝送が実現します。 2. 50オームアンテナトレースの設計上の考慮事項 ● ト......
PCBにおけるビア設計の可能性を解き放つ:パフォーマンスと接続性の向上
ビア設計はPCBの重要な要素であり、効率的な信号の流れ、優れた熱性能、高品質な放熱、そして層間および部品間の接続を容易に確立する方法を可能にします。本記事では、PCBにおけるビア設計の重要性を探り、さまざまなビアの種類を理解し、パッド設計におけるそれらの意義について議論し、ビア設計を最適化するためのベストプラクティスを提供します。 ビアとは何か? ビアはプリント基板(PCB)設計において、基板の異なる層間の電気的接続を確立する重要な部品です。導電経路として機能し、信号、電力、グランド接続がPCBを通じてシームレスに流れることを可能にします。 ビアは通常、ドリルで開けられた穴であり、銅などの導電性材料でメッキされ、層間の電気信号の伝達を可能にします。ビアの直径は、特定の設計要件と製造能力によって決定されます。 ビアを作成する際には、PCBの各層の適切な回路と正しく配置・位置合わせされていることを確認することが重要です。ビアの位置は重要な役割を果たし、信号の流れの最適化、干渉の低減、効率的なルーティングの実現に貢献します。 PCBにおけるビア設計の重要性 ビア設計は、PCBの最適な性能と接続性を確保す......
高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割
高速PCB設計において、信号完全性は非常に重要です。デジタルデバイスの周波数が高くなるにつれて、高速PCB上のコンポーネント間の信頼性の高い通信を確保する必要があります。高速設計における信号完全性を評価するための最も効果的なツールの1つがアイダイアグラムです。これは、ベースバンドパルス伝送システムの性能に対するチャネルノイズ、分散、符号間干渉の複合的な影響を評価するためのツールです。 アイダイアグラムはデジタル信号の性能を視覚的に表現し、エンジニアがノイズ、ジッタ、タイミングエラーなどの要因を評価できるようにします。数学的な観点から見ると、アイパターンは信号の確率密度関数(PDF)の可視化です。アイダイアグラムにおいて開いたアイパターンは、最小限の信号歪みに対応します。このブログでは、高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割、その重要性、および信号完全性の向上にどのように役立つかを探ります。 信号の符号間干渉 符号間干渉とは、信号完全性の問題により2つの連続する信号が互いに干渉する場合に発生する状態です。信号は周波数領域または時間領域のいずれかで互いに区別されます。両方の条件が同時に発生するこ......
ビアが高速PCB設計に与える影響
高速信号にはインピーダンス整合が必要です。基本的にこれは、信号経路が受信側のインピーダンスと整合した連続的なインピーダンスを持たなければならないことを意味します。これは、信号を劣化させる可能性のある信号反射を防ぐためです。非常に基本的な言葉で言えば、PCBトレースの特性インピーダンスは、トレース幅、トレースの銅厚、基準GNDプレーンからの距離、および誘電率に依存します。これは高速設計において非常に明確な事項ですが、ビアに関してはいくつかの問題があります。ビアは信号経路における90度の曲がりです。ビアの形状により、信号経路はPCBトレースとは異なります。ビアにはデフォルトで基準プレーンがありません。 形状と基準プレーンの欠如により、ビアのインピーダンスは通常PCBトレースと整合しません。これは信号反射を引き起こし、信号整合性を損なう可能性があります。PCB性能に影響を与える様々な要素の中で、ビアは高速・高周波回路において信号整合性を維持し損失を低減する上で重要な役割を果たします。本記事では、このような設計におけるビアの影響を深く掘り下げ、信号伝送への影響、課題、およびその使用を最適化する方法を検討し......
FPGAを理解する:詳細ガイド
私が若い電子技術者だった頃、FPGAについて非常に興味がありました。FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、製造後にユーザーが設定できるように設計された半導体デバイスの一種です。内部には大量のゲートがあり、実際のチップを製造することなく、ユーザーがプログラムしてチップの動作を再現できます。従来のマイクロコントローラやプロセッサとは異なり、FPGAはカスタムハードウェアロジックの実装において比類のない柔軟性を提供します。この記事では、FPGAの基礎、応用、利点、構造、動作原理、およびプログラミングの基本について解説します。 FPGAとは何か? FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、特定のハードウェアレベルのタスクを実行するためにプログラムおよび再プログラム可能な集積回路(IC)です。単一のアプリケーション向けにカスタム製造されるASIC(Application-Specific Integrated Circuit)とは異なり、FPGAはユーザーがロジック構成を定義・変更できる汎用性を提供します。FPGAの主な利点は、プログラミン......
より良いEMC規格のための設計ガイドライン
EMCとは、デバイスが共有動作環境において意図したとおりに動作し、同時に同じ環境内の他の機器が意図したとおりに動作する能力に影響を与えない能力の尺度です。デバイスが電磁エネルギーにさらされたときにどのように反応するかを評価することは、この一部であり、イミュニティ(またはサセプタビリティ)テストとして知られています。デバイスの内部電気システムによって生成されるEMIの量を測定すること(エミッションテストとして知られるプロセス)も、もう一つの要素です。 EMCの両方の側面は、あらゆるシステムにおいて重要な設計およびエンジニアリング上の考慮事項です。デバイスのEMCを適切に予測しないと、安全リスク、製品故障、データ損失など、多くの悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、エンジニアがデバイスが実環境でどのように動作するかをより明確に把握できるよう、EMCおよびEMI用の幅広いテスト機器が開発されています。 EMCの重要性:デバイスが他のデバイスからの干渉を受けずに動作し、自身も干渉を引き起こさないことを保証します。 増大するニーズ:デバイスの複雑化と相互接続性の向上に伴い、EMCはコンプライアンスと機能......