RFマイクロ波PCBガイド:精密製造による完璧な信号整合性の実現
2 min
- RFマイクロ波性能を牽引する特殊材料
- RFマイクロ波PCBのコアエンジニアリング原則
- RFマイクロ波の信頼性を確保する専門的な製造技術
- JLCPCBのRFマイクロ波PCB生産におけるリーダーシップ
- よくある質問(FAQ)
では、PCBの文脈におけるRFとマイクロ波とは何でしょうか?RF(無線周波数)とは、単純に3 MHzから300 GHzの範囲の信号を意味し、マイクロ波は300 MHzから300 GHzに狭まります。実際には、PCB設計では、通常RFマイクロ波PCBという用語は、500 MHzから100 GHz以上の範囲の信号を入出力する基板を意味し、その基板は単なる受動デバイスではありません。これらの周波数は現代技術の至る所に見られます。5GセルラーネットワークはSub-6GHzから39 GHzのミリ波周波数帯で動作します。ADASレーダー(自動車用)および自動運転レーダーは77 GHzで動作します。衛星通信はLバンド(1-2 GHz)からKaバンド(26-40 GHz)に及びます。

レーダーシステムおよび軍事電子戦は100 GHz以上に及びます。Wi-Fi 6Eおよび7は、コンシューマー向けWi-Fiにおいても採用されています。これらの側面すべての爆発的な性質が、信号劣化なしにこのような高周波数で容易かつ確実に動作できるRFマイクロ波PCBに対する大規模な需要を必要としています。5G基地局から最後の1ビットの範囲を引き出したい場合や、レーダー受信機で最高の感度を達成したい場合、0.1dBの損失でも重要です。
課題:挿入損失、クロストーク、熱管理
マイクロ波用PCBの設計技術は、本質的に3つの大きな問題の間のバランスを取ることであり、周波数が高くなるにつれてこれらの問題はエスカレートし続けます。まず、挿入損失です。信号がトレース、ビア、またはあらゆる相互接続を通過するたびに、電力が失われ、ギガヘルツ周波数では損失は実際に非常に急速に累積します。77 GHzの自動車レーダー信号は、設計が不十分な伝送線路では1センチメートルあたり2〜3 dBを失う可能性があり、トレース長の1ミリメートルごとが貴重なリソースとなります。
次はクロストークです。2本の伝送線路が近接している場合、フィールドが干渉し始めます。28 GHzでは、誘電体厚の3倍の間隔で配置された2本の平行マイクロストリップ線路でも、-20 dB以下の結合を示す可能性があります。そして、それは敏感な受信機入力を破壊するのに十分です。

そして最後に、熱管理の問題があります。電力増幅器、ミキサー、発振器によって高レベルの熱が発生し、利得、雑音指数、線形性を含むそれらの性能指標は温度によって大きく変化します。PCBはその熱を効果的に放散し、高周波信号が必要とする精密なインピーダンス環境を維持できなければなりません。
RFマイクロ波性能を牽引する特殊材料
RogersやPTFEベースのオプションなどの低Dk/Df積層板
材料の選択は、おそらくRFマイクロ波 PCB設計において最も重要な決定です。基板の誘電率(Dk)と誘電正接(Df)は、伝送線路の寸法と信号損失を直接決定します。

Rogers Corporationは、幅広い性能範囲にわたる製品でRF積層板市場を支配しています。RO4003CとRO4350Bは、良好な加工性を備え、約20 GHzまで優れた性能を提供します。RO3003とRO3010は、非常に低いDf値でミリ波領域にまで拡張します。RT/duroid 5880は、10 GHzでDfが約0.0009のPTFE-ガラス積層板であり、最低損失アプリケーションのゴールドスタンダードです。

最近のモジュールで私が学んだことによると、PTFEをベースにしたPTFE積層板は優れた電気的特性を示しますが、いくつかの製造上の課題があります。銅へのピール強度が低く、スミアを避けるために特別なドリリングが必要で、接着層なしではハイブリッドスタックアップで標準FR-4と接着できません。これらのトレードオフを理解することは、材料の知識に基づいた選択を行うために重要です。
銅箔の品質と表面粗さの影響
マイクロ波周波数では、表皮効果により電流が導体のごく薄い層に制限されます。10 GHzでの銅の表皮深さは約0.66µmであり、したがって標準的な電着箔で通常1〜5 µmである表面粗さは、電流をより長く曲がりくねった経路に沿わせ、導体損失を増加させます。
低プロファイルおよび超低プロファイル銅箔(圧延焼鈍箔やハイパーVLP箔など)は、表面粗さを1µm未満に低減し、5 GHz以上の周波数で測定可能な損失低減を提供します。改善は28 GHzで1インチあたり0.5〜1.5 dBに達する可能性があり、これはあらゆるマイクロ波設計にとって相当なものです。製造ノートに銅箔タイプを指定してください。標準ED箔は約5 GHz以下では十分ですが、それ以上では、低粗さ箔への投資はシステム性能の向上で元が取れます。
プロのヒント:積層板のデータシートを比較する際は、公開されている損失データに使用された銅箔に注意してください。一部のメーカーは超平滑箔でテストしており、あなたのファブリケーターが在庫している標準箔で実際に発揮される性能よりも良く見せかけています。常に銅箔の要件を明示的に指定してください。
コストと性能のバランスを取るハイブリッド材料スタック
高品質のPTFEや高品質のセラミック充填スタックアップは高コストであり、すべてのRF設計がすべての層にそのような高品質材料を必要とするわけではありません。コスト効率の良いソリューションを実現するために、ハイブリッドスタックアップが使用されます。RF信号を伝送する積層板は低損失材料で作られ、電力分配および低速デジタル伝送層は安価なFR-4または中価格帯の材料で作られます。RFフロントエンドモジュールは、標準FR-4コアの上部2層(マイクロストリップおよびストリップライン回路が配置される)にRogers RO4350Bを持ち、コアの残りに電源とグランド、そしておそらく第2のRF信号用に別のRogers層を使用する場合もあります。
接着剤のプリプレグ層が様々な材料を結合し、これらの層のDkはインピーダンスが比較的一定に保たれるように調整されます。これにより、積層板の価格を約40〜60%削減し、重要な層で完全なRF性能を維持できる可能性があります。重要なのは、接着層と材料間の境界がインピーダンスジャンプや層間剥離を生じないようにする必要があるということです。
RFマイクロ波PCBのコアエンジニアリング原則
インピーダンス整合、伝送線路設計、グラウンディング技術
マイクロ波PCB上のすべてのRFトレースは単なる伝送線路であり、インピーダンスを非常に厳密に制御する必要があります。表面にトレースがあるマイクロストリップと、2つのグランドプレーン間にトレースがあるストリップラインが一般的です。次に、グランド付きコプレーナ導波路(GCPW)があり、これは同じ層のグランド銅に囲まれた表面トレースで、その下のグランドプレーンにも覆われており、もう少し柔軟でより良いアイソレーションを持ちます。

すべての接合部(パッドエッジ、ビアドロップ、コネクタ開始部)でインピーダンスを整合させる際、少なくとも-15 dBのリターンロスが必要ですが、最も要求の厳しいアプリケーションでも必要とされるため、-20 dB以上が望ましいです。人々はインピーダンスを一定に保つために、四分の一波長変成器、テーパー遷移、または整合ネットワークを使用しています。
グラウンディングはマイクロ波PCB性能の基盤です。すべてのRF信号層に隣接する固体で連続的なグランドプレーンは譲れません。RF伝送線路に沿ったビアステッチングは、グランドプレーンの共振挙動を制御し、平行平板間の不要なモード伝播を防ぎます。
ノイズ低減のためのビア最適化とシールド
RF回路のビアは、配線の便宜ではなく、設計要素として扱わなければなりません。各ビアは寄生インダクタンス(通常、形状に応じて0.5〜1.5 nH)とキャパシタンスを導入し、インピーダンス不連続を生み出します。信号ビアの周囲に複数の平行グランドビアを配置することで、実効インダクタンスを低減し、同軸のような遷移を作り出します。
重要な信号遷移には、ビアアレイまたはビアフェンスを使用して、基板を通るシールドされた通路を作成します。敏感な信号経路を上下のグランドプレーンに接続された密なビアフェンスで囲むことで、電磁エネルギーを閉じ込める基板内導波路構造を作り出し、RFマイクロ波アイソレータ効果を実現できます。
マルチチャネルシステムでは、チャネル間のシールドが不可欠です。隣接するRFチャネル間のビアフェンスは、ビアピッチと周波数に応じて20〜40 dBのアイソレーションを提供します。より高いアイソレーション要件には、内部金属壁(重複するビア列で作成)またはボードレベルのシールド缶が必要です。
レイアウトにおける熱および機械的考慮事項
電力増幅器とアクティブRFコンポーネントは、性能と信頼性を維持するために管理が必要な集中した熱を発生します。高温コンポーネント下のサーマルビアアレイは、内部または外部の銅スプレッダーに接続され、PCBレベルでの主要な熱管理ツールです。
機械的考慮事項には、ハイブリッドスタックアップにおける異種材料間のCTE(熱膨張係数)整合、リフロー時の基板反り(特に薄いPTFEベース基板)、熱サイクル下でのビア-パッド接続の構造的完全性が含まれます。これらの要因は、積層板の選択とRF回路の物理的レイアウトの両方に影響します。
RFマイクロ波の信頼性を確保する専門的な製造技術
厳密な公差のエッチング、ドリリング、メッキプロセス
RFマイクロ波PCBの製造公差は、標準基板よりも大幅に厳しくなっています。±0.5 mil以上のトレース幅公差が、制御インピーダンスRFラインの典型です。エッチプロファイル制御 — エッチングされたトレースの断面形状 — は重要です。なぜなら、台形プロファイル(ウェットエッチングでは避けられない)は、ほとんどのインピーダンス計算機が想定する理想的な矩形プロファイルと比較して実効インピーダンスを変化させるからです。
PTFEベース積層板のドリリングには、信頼性を低下させる可能性のある樹脂スミアを防ぐために、特殊なビット形状と送り速度が必要です。PTFE表面へのメッキ密着には、標準FR-4では不要な表面処理(ナトリウムエッチングまたはプラズマ処理)が必要です。
制御されたラミネーションと表面仕上げの適用
異種材料を使用したハイブリッドスタックアップのラミネーションには、精密な温度と圧力の制御が要求されます。接着剤は、インピーダンス精度のために制御された厚さを維持しながら、銅フィーチャー周囲のギャップを埋めるのに十分な流動性が必要です。アンダーフィルはボイドを生み、オーバーフローは誘電体厚を変化させます。
RFパッドの表面仕上げの選択は、無電解銀またはENIGが好まれ、どちらも一貫したコンポーネント実装のための平坦な表面を提供します。金ワイヤボンディング(RFモジュール組立で一般的)には、電解ニッケル金(硬質金)または軟質金仕上げが必要です。同じ基板上に異なる要件が存在する場合、表面仕上げは各パッドエリアごとに個別に指定する必要があります。
Sパラメータと信号整合性のための厳密なテスト
包括的なテストは、プロのRFマイクロ波製造施設を汎用ショップと区別します。TDRインピーダンス測定は、パネル全体の伝送線路インピーダンスを検証します。専用テスト構造でのベクトルネットワークアナライザ(VNA)測定は、実際の動作周波数での挿入損失、リターンロス、結合(Sパラメータ)を特性評価します。
これらのテスト結果は、製造品質の客観的な証明を提供し、PCB性能とシステムレベル測定を相関させるためのベースラインデータとして機能します。高品質のRF PCBメーカー は、品質パッケージの一部としてこのデータを日常的に提供しています。
JLCPCBのRFマイクロ波PCB生産におけるリーダーシップ
プレミアム材料と先進製造ラインへのアクセス
JLCPCBの材料ポートフォリオはかなり強力で、Rogers、PTFEベース、セラミック充填積層板を揃えており、UHFからミリ波までのRFコンポーネントに関しては優れています。それに、マイクロ波回路に必要な厳密な公差を達成できる高精度加工設備を組み合わせれば、基本的に高品質のRFマイクロ波 PCB生産 サービスが得られます。
最適な高周波成果のためのカスタマイズされたDFMガイダンス
設計の早い段階でファブの担当者を関与させると、HF RF設計がはるかに容易になります。JLCPCBのエンジニアリンググループは、材料の選択、実際に達成可能な公差、ハイブリッドのスタックアップ、特定のRFプロジェクトに最適な表面仕上げについて喜んで議論します。この早期の協力により、後で設計を再設計する必要がなくなり、設計が実際に製造可能であることが保証されます。
プロトタイプから量産までのスケーラブルなソリューション

JLCPCBは、最初のプロトタイプテストから最後の生産実行まで、RFマイクロ波基板の同じプロセス品質を維持しています。材料オプション、生産プロセス、品質チェックはサイズに関係なく同じであるため、プロトタイプは最終製品に反映されます。RF設計ファイルを追加するだけで、自動DFMチェッカーが基板の製造準備が整っていることを確認します。

よくある質問(FAQ)
Q. RF PCBとマイクロ波PCBの違いは何ですか?
これらの用語はPCB業界ではしばしば互換的に使用されます。厳密には、RFは広い3 kHzから300 GHzの範囲をカバーし、マイクロ波は特に300 MHzから300 GHzを指します。実際には、RFマイクロ波PCBは約500 MHz以上の信号用に設計された基板を表します。
Q. 標準FR-4はRFアプリケーションに使用できますか?
FR-4は、中程度の損失が許容される約1〜2 GHz以下の要求の厳しくないRFアプリケーションで機能します。2 GHz以上では、FR-4の誘電損失が信号品質を大幅に低下させます。
Q. 銅の粗さはRF性能にどのように影響しますか?
銅の表面粗さは、電流を導体表面に閉じ込める表皮効果により、マイクロ波周波数で導体損失を増加させます。10 GHz以上では、標準電着箔から超低プロファイル箔に切り替えることで、挿入損失を1インチあたり0.5〜1.5 dB低減できます。
Q. RFトレースにはどのインピーダンス公差を指定すべきですか?
標準的な制御インピーダンス公差は±10%です。要求の厳しいRFアプリケーションには、±7%または±5%を指定してください。より厳しい公差にはプレミアム製造プロセスが必要で、コストが増加する可能性があります。
Q. なぜハイブリッドスタックアップがRF基板で人気があるのですか?
ハイブリッドスタックアップは、RF信号を伝送する層にのみプレミアム低損失積層板を使用し、重要でない層にはコスト効率の良いFR-4を使用します。これにより、重要な部分で完全なRF性能を維持しながら、材料コストを40〜60%削減できます。
学び続ける
PCBの基礎:シンプルなPIマッチングを用いた50オームPCBトレース
RF(無線周波数)設計に取り組む際、PCB上のアンテナとRFコンポーネント間の信号伝送には細部への注意が求められます。重要な側面の一つはアンテナトレースの設計であり、これはRF信号が効率的に伝搬するための導管として機能します。本記事では、PCB設計におけるアンテナトレースの50オーム特性インピーダンス維持の重要性と、RFアプリケーションで最適な性能を実現するためのベストプラクティスについて詳しく解説します。 1. 50オームインピーダンスの重要性 RFシステムでは、伝送線路全体にわたって一貫した特性インピーダンスを維持することが、信号反射を最小限に抑え、電力伝送を最大化するために極めて重要です。50オームの特性インピーダンスは、電力処理能力、信号完全性、およびインピーダンス整合の容易さの間の最適なバランスから、RF設計で広く採用されています。アンテナトレースのインピーダンスが接続されたRFコンポーネント(アンテナ、トランシーバー、増幅器など)のインピーダンスと一致すると、信号損失と反射が最小限に抑えられ、効率的なRF信号伝送が実現します。 2. 50オームアンテナトレースの設計上の考慮事項 ● ト......
PCBにおけるビア設計の可能性を解き放つ:パフォーマンスと接続性の向上
ビア設計はPCBの重要な要素であり、効率的な信号の流れ、優れた熱性能、高品質な放熱、そして層間および部品間の接続を容易に確立する方法を可能にします。本記事では、PCBにおけるビア設計の重要性を探り、さまざまなビアの種類を理解し、パッド設計におけるそれらの意義について議論し、ビア設計を最適化するためのベストプラクティスを提供します。 ビアとは何か? ビアはプリント基板(PCB)設計において、基板の異なる層間の電気的接続を確立する重要な部品です。導電経路として機能し、信号、電力、グランド接続がPCBを通じてシームレスに流れることを可能にします。 ビアは通常、ドリルで開けられた穴であり、銅などの導電性材料でメッキされ、層間の電気信号の伝達を可能にします。ビアの直径は、特定の設計要件と製造能力によって決定されます。 ビアを作成する際には、PCBの各層の適切な回路と正しく配置・位置合わせされていることを確認することが重要です。ビアの位置は重要な役割を果たし、信号の流れの最適化、干渉の低減、効率的なルーティングの実現に貢献します。 PCBにおけるビア設計の重要性 ビア設計は、PCBの最適な性能と接続性を確保す......
高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割
高速PCB設計において、信号完全性は非常に重要です。デジタルデバイスの周波数が高くなるにつれて、高速PCB上のコンポーネント間の信頼性の高い通信を確保する必要があります。高速設計における信号完全性を評価するための最も効果的なツールの1つがアイダイアグラムです。これは、ベースバンドパルス伝送システムの性能に対するチャネルノイズ、分散、符号間干渉の複合的な影響を評価するためのツールです。 アイダイアグラムはデジタル信号の性能を視覚的に表現し、エンジニアがノイズ、ジッタ、タイミングエラーなどの要因を評価できるようにします。数学的な観点から見ると、アイパターンは信号の確率密度関数(PDF)の可視化です。アイダイアグラムにおいて開いたアイパターンは、最小限の信号歪みに対応します。このブログでは、高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割、その重要性、および信号完全性の向上にどのように役立つかを探ります。 信号の符号間干渉 符号間干渉とは、信号完全性の問題により2つの連続する信号が互いに干渉する場合に発生する状態です。信号は周波数領域または時間領域のいずれかで互いに区別されます。両方の条件が同時に発生するこ......
ビアが高速PCB設計に与える影響
高速信号にはインピーダンス整合が必要です。基本的にこれは、信号経路が受信側のインピーダンスと整合した連続的なインピーダンスを持たなければならないことを意味します。これは、信号を劣化させる可能性のある信号反射を防ぐためです。非常に基本的な言葉で言えば、PCBトレースの特性インピーダンスは、トレース幅、トレースの銅厚、基準GNDプレーンからの距離、および誘電率に依存します。これは高速設計において非常に明確な事項ですが、ビアに関してはいくつかの問題があります。ビアは信号経路における90度の曲がりです。ビアの形状により、信号経路はPCBトレースとは異なります。ビアにはデフォルトで基準プレーンがありません。 形状と基準プレーンの欠如により、ビアのインピーダンスは通常PCBトレースと整合しません。これは信号反射を引き起こし、信号整合性を損なう可能性があります。PCB性能に影響を与える様々な要素の中で、ビアは高速・高周波回路において信号整合性を維持し損失を低減する上で重要な役割を果たします。本記事では、このような設計におけるビアの影響を深く掘り下げ、信号伝送への影響、課題、およびその使用を最適化する方法を検討し......
FPGAを理解する:詳細ガイド
私が若い電子技術者だった頃、FPGAについて非常に興味がありました。FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、製造後にユーザーが設定できるように設計された半導体デバイスの一種です。内部には大量のゲートがあり、実際のチップを製造することなく、ユーザーがプログラムしてチップの動作を再現できます。従来のマイクロコントローラやプロセッサとは異なり、FPGAはカスタムハードウェアロジックの実装において比類のない柔軟性を提供します。この記事では、FPGAの基礎、応用、利点、構造、動作原理、およびプログラミングの基本について解説します。 FPGAとは何か? FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、特定のハードウェアレベルのタスクを実行するためにプログラムおよび再プログラム可能な集積回路(IC)です。単一のアプリケーション向けにカスタム製造されるASIC(Application-Specific Integrated Circuit)とは異なり、FPGAはユーザーがロジック構成を定義・変更できる汎用性を提供します。FPGAの主な利点は、プログラミン......
より良いEMC規格のための設計ガイドライン
EMCとは、デバイスが共有動作環境において意図したとおりに動作し、同時に同じ環境内の他の機器が意図したとおりに動作する能力に影響を与えない能力の尺度です。デバイスが電磁エネルギーにさらされたときにどのように反応するかを評価することは、この一部であり、イミュニティ(またはサセプタビリティ)テストとして知られています。デバイスの内部電気システムによって生成されるEMIの量を測定すること(エミッションテストとして知られるプロセス)も、もう一つの要素です。 EMCの両方の側面は、あらゆるシステムにおいて重要な設計およびエンジニアリング上の考慮事項です。デバイスのEMCを適切に予測しないと、安全リスク、製品故障、データ損失など、多くの悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、エンジニアがデバイスが実環境でどのように動作するかをより明確に把握できるよう、EMCおよびEMI用の幅広いテスト機器が開発されています。 EMCの重要性:デバイスが他のデバイスからの干渉を受けずに動作し、自身も干渉を引き起こさないことを保証します。 増大するニーズ:デバイスの複雑化と相互接続性の向上に伴い、EMCはコンプライアンスと機能......