プリント基板とは? 電子工作で使う理由とユニバーサル基板との違い
1 min
- 結論
- 概要
- プリント基板とは
- プリント基板の役割
- プリント基板とユニバーサル基板の違い
- 電子工作でプリント基板を使う理由
- プリント基板を作りやすくなった理由
- 表面実装部品を使う場合はプリント基板が向いている
- プリント基板を作る流れ
- プリント基板が向いているケース
- まとめ
結論
プリント基板とは、電子部品を固定し、銅箔の配線で部品同士を接続するための板です。
回路が複雑になるほど、ユニバーサル基板より効率的に作成できます。
電子工作では、簡単な回路ならユニバーサル基板やブレッドボードでも作れます。
ただし、部品点数が増える場合や表面実装部品を使う場合は、プリント基板を作った方が早く、配線ミスも減らしやすくなります。

概要
プリント基板の基本と、ユニバーサル基板との違い、電子工作で使う理由を解説します。
プリント基板とは
プリント基板とは、絶縁材料の板に銅箔で配線パターンを作ったものです。

未実装のプリント基板(パターンのみの状態)
英語ではPCBと呼ばれます。PCBはPrinted Circuit Boardの略です。電子部品はプリント基板にはんだ付けされ、銅箔パターンを通じて電気的に接続されます。
身近な電子機器の内部にも、多くの場合プリント基板が使われています。
プリント基板の役割
プリント基板の役割は、電子部品を固定し、設計した通りに接続することです。
電子回路では、抵抗、コンデンサ、IC、コネクタなどを決められた位置に配置します。プリント基板を使うと、部品の位置と配線を設計データ通りに再現できます。
同じ回路を複数個作る場合も、プリント基板を使うと品質をそろえやすくなります。
プリント基板とユニバーサル基板の違い
プリント基板は、あらかじめ配線パターンを設計して製造する基板です。
ユニバーサル基板は、穴が並んだ汎用基板に部品を取り付け、ジャンパ線やはんだで配線します。
| 種類 | 特徴 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| プリント基板 | 配線パターンを設計して製造する | 複雑な回路、複数個の製作 |
| ユニバーサル基板 | 手作業で配線する | 簡単な回路、1回だけの試作 |
| ブレッドボード | はんだ付けせずに配線できる | 動作確認、簡単な実験 |
ユニバーサル基板は手軽ですが、部品点数が増えると配線が複雑になります。配線ミスやはんだ不良も起きやすくなります。
電子工作でプリント基板を使う理由
電子工作でも、回路が複雑になる場合はプリント基板を使う方が作業しやすくなります。
ユニバーサル基板では、部品の足やジャンパ線を使って手作業で配線します。簡単な回路では便利ですが、配線数が増えると確認や修正に時間がかかります。
下手にユニバーサル基板で複雑な配線をするよりも、最初からプリント基板を作った方が早い場合があります。配線パターンを設計データとして作るため、同じ回路を再現しやすく、配線ミスも減らしやすくなります。
プリント基板を作りやすくなった理由
現在は、個人や小規模な試作でもプリント基板を作りやすくなっています。
KiCadなどの無料で使える基板設計CADがあり、回路図の作成から基板レイアウトまで行えます。また、JLCPCBのような基板製造サービスでは、小ロットの基板をネットから注文できます。
以前は、プリント基板の製造は業務用のイメージが強いものでした。現在は、電子工作や試作でも、必要なデータを作成すれば少量から発注できます。
表面実装部品を使う場合はプリント基板が向いている
最近の電子部品は、表面実装部品が主流です。

実装済みのプリント基板(電子部品が搭載された状態)
表面実装部品は、基板の表面にはんだ付けして使う小型部品です。小型で高密度な回路を作りやすい一方、ブレッドボードにはそのまま挿せません。ユニバーサル基板で使う場合も、変換基板や細かい配線が必要になることがあります。
表面実装部品を使う回路では、最初からプリント基板を設計した方が実装しやすくなります。部品のフットプリントを基板上に配置できるため、手配線よりも安定した製作ができます。
プリント基板を作る流れ
プリント基板は、基板設計ソフトでデータを作成してから製造サービスに発注します。
一般的な流れは以下です。
1. 回路図を作成する
2. 部品のフットプリントを割り当てる
3. 基板上に部品を配置する
4. 配線パターンを設計する
5. ガーバーデータとドリルデータを出力する
6. 基板製造サービスに発注する
基板製造では、設計ソフトのファイルではなく、製造用のガーバーデータとドリルデータを使います。
プリント基板が向いているケース
プリント基板は、再現性や作業効率を重視する場合に向いています。
以下のような場合は、プリント基板の利用を検討します。
· 部品点数が多い
· 同じ回路を複数個作る
· 表面実装部品を使う
· ケースに合わせた形状にしたい
· 配線ミスを減らしたい
簡単な確認用の回路であれば、ブレッドボードやユニバーサル基板でも十分な場合があります。用途に応じて使い分けることが重要です。
まとめ
プリント基板とは、電子部品を固定し、銅箔パターンで部品同士を接続するための板です。
電子工作では、回路が複雑になるほどプリント基板を使うメリットが大きくなります。特に、部品点数が多い回路や表面実装部品を使う回路では、ユニバーサル基板よりもプリント基板の方が作業しやすくなります。
現在は、無料CADや小ロットの基板製造サービスを使えるため、個人の電子工作でもプリント基板を作りやすくなっています。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......